免焊壓接連接器PCB設計:孔徑、鍍銅與佈局要點
1 分鐘
- 一、柔性引腳技術:壓接互連的核心機制
- 二、孔徑管制:壓接成敗的關鍵變數
- 三、PCB佈局設計注意事項
- 四、免焊互連的製程優勢
- 總結
- 延伸閱讀
- 免焊壓接連接器PCB設計常見問題
重點摘要
- 壓接原理:Eye of Needle(EON)柔性引腳靠可控彈性變形與孔壁形成氣密式冷銲接點,避免焊接熱應力。
- 孔徑管制:壓接孔徑直接影響插入力、正向力與接觸可靠度,必須明確指定鑽頭尺寸與成品孔徑。
- 孔壁鍍銅:壓接孔通常要求孔壁平均銅厚不低於25μm,局部最薄處不低於20μm。
- 表面處理:HASL不建議用於壓接孔;ENIG鍍層均勻,浸錫則可降低插入力與孔壁受損風險。
- 佈局重點:反焊盤、走線淨空、表層孔環與壓接工具禁置區都要在PCB Layout階段預先規劃。
在伺服器背板、大電流電源模組,或是航太等級的厚板設計場景,傳統波峰焊、通孔回流焊早就碰到了難以突破的物理瓶頸。當電路板厚度超過3.0mm、銅層多達十幾層時,整板熱質量極大,焊接熱量會被快速導走,通孔內的焊料爬昇不足,很容易出現冷焊、空洞這類致命缺陷;要是為了焊透硬拉高爐溫,又容易造成板材分層,或是燙傷周邊的SMD元件。
為了平衡高熱質量板材與組裝可靠度的矛盾,硬體工程師逐漸轉向純機械咬合的方案——免焊式電路板連接器。靠精密的機械干涉結構,完全排除熱應力與助焊劑的影響。以下就從原理、孔徑管制、佈局規則幾個層面,整理壓接工藝的設計實務要點。
一、柔性引腳技術:壓接互連的核心機制
柔性引腳的核心,在於可控的彈性變形。引腳插入通孔的過程中,自身截面結構會受壓收縮,吸收大部分機械應力,這樣就能保護脆弱的PCB孔壁。
目前業界最主流、可靠度最高的柔性結構,是針眼型壓接EON。引腳中段衝壓出類似縫紉針眼的鏤空結構,當EON引腳被壓入外徑略小的PTH時,針眼兩側會向內擠壓變形。這種彈性形變會對孔壁持續施加穩定的正向力,微觀下引腳金屬與孔壁鍍層會發生局部塑性變形,擠破表面氧化膜,形成接觸電阻極低的氣密式冷銲接點。
這種連接完全隔絕濕氣與腐蝕性氣體,抗震動能力與長期可靠度,都比傳統錫銲節點更出色。
圖1. 具備 Eye of Needle (EON) 結構的壓接連接器
二、孔徑管制:壓接成敗的關鍵變數
壓接製程對公差的容忍度遠低於焊接。普通焊接孔的孔徑公差通常在±0.08mm甚至±0.10mm,還能正常生產,但壓接工藝裡,孔徑大小直接決定良率:孔徑太大,正向力不足,會導致接觸不良甚至引腳脫落;孔徑太小,插入所需力道過大,直接刮除孔壁鍍銅層,嚴重時還會扯斷內層線路。
一套完整的壓接孔管制規範,必須精確把關以下三個參數:
1. 鑽頭尺寸設定
成品孔徑FHS是由鑽頭直徑減去孔壁鍍層厚度得來的。PCB廠鑽孔後會進行除膠渣與微蝕工序,實際鑽頭尺寸通常要比最終成品孔徑大0.10mm到0.15mm。設計工程師一定要在Gerber文件裡明確標註該孔為壓接專用孔,禁止板廠隨意調整鑽頭補償量,避免孔徑偏離設計值。
2. 孔壁鍍銅厚度要求
為了承受引腳插入時的摩擦力與擠壓力,壓接孔的鍍銅厚度標準比一般通孔更嚴格。通常要求孔壁平均銅厚不得低於25μm,局部最薄處不能低於20μm。如果銅層太薄,壓接瞬間很容易發生孔壁開裂,直接切斷內層訊號的連通。
3. 表面處理的公差影響
不同的表面處理工藝,對最終孔徑的影響差異很大,選用時要提前評估:
HASL熱風平整:非常不建議用於壓接孔。HASL在孔內的錫厚分佈極不均勻,呈「狗骨頭」狀態,會導致壓接阻力忽大忽小,甚至壓歪引腳。
ENIG化學鎳金:鍍層薄且均勻,是高頻壓接連接器的常規選擇,缺點是鎳層質地偏硬。
浸錫Immersion Tin:可以說是壓接製程的黃金搭配。錫層平整均勻,厚度大約1.0μm左右,更重要的是質地柔軟的化學錫,在壓接瞬間能起到固體潤滑劑的作用,明顯降低插入力,減少孔壁受損的風險。
三、PCB佈局設計注意事項
壓接工藝能不能順利落實,PCB Layout階段的預防性設計至關重要。以下是實務上必須遵守的設計規則:
1. 反焊盤安全間距
多層板的內層接地、電源平面中,過孔周圍不鋪銅的區域稱為反焊盤。由於針眼型壓接腳插入時,孔壁會向外產生徑向擴張,如果內層銅箔離孔壁太近,撐開的孔壁有可能刺穿環氧樹脂介電層,與內層銅箔形成微短路。因此壓接孔的反焊盤半徑要比常規過孔更大,一般要求孔壁到內層銅箔的淨間距大於0.25mm(10mil)。
2. 走線淨空區
和反焊盤的原理相同,緊貼壓接孔外圍佈線風險很高。孔壁的膨脹應力會傳遞到基材內部,如果高頻訊號線緊鄰壓接孔,很容易因為應力拉扯產生玻纖微裂紋,導致阻抗突變甚至訊號斷線。所有走線都要避開壓接孔的應力影響範圍。
3. 表層孔環要求
儘管壓接不靠焊錫固定,但表層的孔環依然有支撐作用。壓接過程中,連接器塑膠本體與引腳會對孔環產生下壓或拉扯的力道,如果孔環過窄,很容易發生焊盤翹起。按照IPC標準建議,壓接孔的表層孔環寬度至少維持在0.125mm(5mil)以上,且孔環不能有缺口。
4. 壓接工具禁置區
這是很多缺乏後段組裝經驗的佈局工程師常踩的坑。免焊連接器的組裝必須靠專用的金屬壓塊,從上方精準施加數百公斤的力道壓入連接器本體。
如果連接器周圍沒有預留足夠的工具淨空區,或是距離連接器3.0mm以內放置了MLCC、晶振這類脆弱的SMD元件,壓接時這些元件會直接被金屬壓塊壓碎。設計時最好搭配3D機構模型模擬壓接模具的佔位,明確劃出元件禁放區域。
圖2. 產線上的重型連接器壓接設備 (Press Machine)
四、免焊互連的製程優勢
只要孔徑管制與佈局設計落實到位,導入免焊壓接技術能為電子製造帶來很實際的品質提升:
零熱應力與板翹風險:完全不用經過二次迴流或波峰焊的熱衝擊,從根源杜絕厚板翹曲變形、多層板爆板分層的問題。
表面絕緣電阻更穩定:全程不使用助焊劑,連接器底部與孔內完全不會有助焊劑殘留,從根本上消除電化學遷移ECM的風險。對於醫療、通訊等高可靠度設備來說,能省去昂貴的清洗與SIR測試成本。
維修重工方便:如果發現連接器損壞,只要用專用拔取工具,就能將整排引腳完整拔出,重新壓入新的連接器。對於造價高昂的高階伺服器PCBA來說,這代表極高的重工良率,能挽回不少資產成本。
總結
壓接技術的本質,是從化學冶金的焊接連接,轉向精密機械幾何的咬合連接。只要嚴守壓接孔的幾何公差與佈線規則,工程師就能靠這細小的針眼結構,實現可靠度極高的電氣互連。
延伸閱讀
- PTH電鍍通孔:多層PCB可靠互連的基礎 ——了解PTH孔壁鍍銅如何連接不同銅層,以及鑽孔、除膠渣與孔壁電鍍對可靠度的影響。
- PCB鍍層厚度:如何提升耐用度與可靠性 ——進一步了解孔壁銅厚、表面銅厚與表面處理鍍層的差異,以及鍍層厚度對過孔可靠度的影響。
- PCB表面處理選擇指南:HASL、ENIG、OSP與浸錫 ——比較常見PCB表面處理的平整度、成本、可焊性與適用場景,協助評估壓接孔的表面處理方案。
- PCB孔環設計:鑽孔公差與可靠過孔連接 ——了解孔環寬度、鑽孔偏移與層間對位公差之間的關係,以及孔環破損對PCB可靠度的影響。
- PCB設計規則與最佳實務完整指南 ——延伸了解走線間距、鑽孔尺寸、孔環、元件間距與DFM檢查等PCB佈局設計重點。
免焊壓接連接器PCB設計常見問題
問:什麼是免焊壓接連接器?
免焊壓接連接器是一種利用精密機械干涉結構完成電氣互連的連接器。引腳壓入PCB鍍通孔後,依靠引腳與孔壁之間的持續正向力形成可靠接觸,不需要經過波峰焊或通孔回流焊。
問:Eye of Needle(EON)引腳如何形成可靠接點?
EON引腳中段具有類似縫紉針眼的鏤空結構。當引腳被壓入外徑略小的PTH時,針眼兩側會向內擠壓變形,並持續對孔壁施加穩定的正向力。引腳金屬與孔壁鍍層發生局部塑性變形後,能擠破表面氧化膜,形成接觸電阻極低的氣密式冷銲接點。
問:為什麼壓接孔的孔徑公差特別重要?
孔徑大小會直接影響壓接引腳的插入力與正向力。孔徑太大時,正向力不足,可能造成接觸不良或引腳脫落;孔徑太小時,插入力過大,可能刮除孔壁鍍銅,嚴重時還會扯斷內層線路。
問:壓接孔的鑽頭尺寸應如何設定?
成品孔徑FHS是由鑽頭直徑減去孔壁鍍層厚度得來。PCB鑽孔後還會進行除膠渣與微蝕,因此實際鑽頭尺寸通常要比最終成品孔徑大0.10mm到0.15mm。Gerber文件中應明確標註壓接專用孔,避免孔徑補償偏離設計值。
問:壓接孔需要多少孔壁鍍銅厚度?
文章中的壓接孔設計要求為孔壁平均銅厚不得低於25μm,局部最薄處不能低於20μm。孔壁銅層過薄時,壓接瞬間容易發生孔壁開裂,並可能切斷內層訊號的連通。
問:壓接孔適合選擇哪種表面處理?
HASL在孔內的錫厚分佈不均勻,因此不建議用於壓接孔。ENIG鍍層薄且均勻,是高頻壓接連接器的常規選擇;浸錫表面平整且質地較柔軟,壓接時能降低插入力並減少孔壁受損風險。
問:壓接孔周圍為什麼需要更大的反焊盤與走線淨空區?
針眼型引腳插入時會使孔壁向外產生徑向擴張。若內層銅箔或高頻訊號線距離孔壁太近,膨脹應力可能造成介電層或玻纖微裂紋,引發微短路、阻抗突變或訊號斷線。因此壓接孔周圍需要預留足夠的反焊盤與走線淨空區。
問:壓接孔的表層孔環需要多寬?
按照文章引用的IPC標準建議,壓接孔的表層孔環寬度至少維持在0.125mm(5mil)以上,且孔環不能有缺口。孔環能在壓接過程中提供支撐,避免連接器本體與引腳的下壓或拉扯力造成焊盤翹起。
問:為什麼連接器周圍要設置壓接工具禁置區?
免焊連接器需要利用專用金屬壓塊施加較大的壓入力。如果連接器周圍沒有預留工具淨空區,或在距離連接器3.0mm以內放置MLCC、晶振等脆弱元件,這些元件可能在壓接時被金屬壓塊直接壓碎。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......