深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
3 分鐘
- 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料
- 聚酰亞胺關鍵特性與傳統 FR-4 基材比較
- 聚酰亞胺 PCB 的關鍵工程優勢
- 聚酰亞胺 PCB 在各行業的關鍵任務應用
- JLCPCB 的先進基材加工及製造能力
- 聚酰亞胺 PCB 常見問題
- 結論
重點摘要
- 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。
- 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。
- 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。
- 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。
- JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。
聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。
本指南將介紹:
- 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態
- Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異
- 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題
- 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報
- JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品

圖 1:聚酰亞胺柔性電路
了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料
聚酰亞胺之所以被列入物料清單,只有一個原因:它可以在會破壞普通層壓板的溫度下維持尺寸及化學穩定性。標準 FR-4 在 140°C 時已變得柔軟;更高溫度則需要不同的樹脂骨架。這種骨架就是聚酰亞胺,而聚酰亞胺又分為兩種截然不同、但名稱相同的產品。
聚酰亞胺是甚麼?它在電子產品中的化學組成
聚酰亞胺是一種由醯亞胺環構成的聚合物,醯亞胺環是鎖定在芳香族鏈中的氮原子環。製造商會先讓二酐與二胺反應,形成稱為聚酰胺酸的可溶性中間體,之後再進行反應。醯亞胺化是閉合環結構並在高溫下釋放水分的過程。環結構一旦閉合,鏈中便不存在容易斷裂的弱鍵,因此材料不能像熱塑性塑料一樣熔化。
以下大部分特性都源於固化聚酰亞胺不會軟化,而是直接分解。它沒有明確的尖銳熔點。普通環氧樹脂含有脂肪族鏈段,受熱後容易發生化學斷鏈,約在 400°C 開始分解。這種化學結構的成本遠高於 FR-4,因此聚酰亞胺的售價通常是 FR-4 的數倍。

圖 2:PCB 製造中使用的兩種聚酰亞胺形態
聚酰亞胺有兩種不同形態,而最常見的材料選擇錯誤就是將兩者混淆。DuPont Kapton HN 是沒有玻璃纖維增強的聚酰亞胺薄膜,厚度由 12.5 至 125 µm(0.5 至 5 mil)不等。玻璃纖維增強聚酰亞胺層壓板則由 E 玻璃纖維編織布浸漬聚酰亞胺樹脂製成,例如 Arlon 85N。兩者都被稱為聚酰亞胺 PCB 材料,但只有薄膜可以彎曲。
聚酰亞胺基材的主要物理及熱性能
Kapton HN 的二階轉變溫度介乎 360 至 410°C,DuPont 將其視為 Kapton HN 的玻璃轉移溫度。它可在 260°C 下連續工作,偶爾在 400°C 下工作也可以。薄膜在低溫端可使用至 −269°C。因此,低溫儀器及熔爐控制器可以使用同一種基材製造。其斷裂強度為 221 MPa,伸長率為 75%,因此 25 µm(1 mil)薄片摺疊時會彎曲而不是開裂。
耐熱不等於導熱。聚酰亞胺只擅長前者。Kapton HN 的導熱率為 0.12 W/mK,Arlon 85N 為 0.20 W/mK,兩者都低於普通 FR-4 的 0.3 W/mK。將發熱元件放在聚酰亞胺電路板上,並不會令元件自行冷卻。如果仍然需要傳導熱量,便需要使用銅箔區域、散熱過孔或金屬核心。
| 特性 | 聚酰亞胺薄膜(Kapton HN) | 硬質聚酰亞胺層壓板(Arlon 85N) | 對電路板的意義 |
|---|---|---|---|
| 玻璃轉移溫度(Tg) | 360 至 410°C | 250°C | 兩者在接近 260°C 的無鉛回焊峰值下都不會軟化 |
| 分解溫度 | 沒有熔點,500°C 以上開始分解 | 387°C 開始,質量損失 5% 時為 407°C | 真正的上限由分解溫度,而不是 Tg 決定 |
| 導熱率 | 0.12 W/mK | 0.20 W/mK | 能承受熱量,但不能有效擴散熱量 |
| 介電常數 | 1 kHz 時為 3.4 至 3.6 | 1 MHz 時為 4.2 | 未增強薄膜是較佳的阻抗基材 |
| 耗散因數 | 1 kHz 時為 0.002 | 1 MHz 時為 0.010 | 損耗低於 FR-4,但仍不是 RF 層壓板 |
| 吸水率 | 23°C、24 小時後為 2.8% | 0.27% | 薄膜在回焊前必須烘焙 |
薄膜在所有電氣性能方面都勝出,因為它沒有玻璃纖維編織。也正因為如此,它在吸濕方面明顯較差。最後兩行數據完整呈現了這項取捨。
聚酰亞胺關鍵特性與傳統 FR-4 基材比較
FR-4 成為預設材料有充分理由,而且可以應付大多數電路板。以下比較只在三種情況下真正重要:電路板必須在高溫環境中工作、經歷劇烈溫度循環,或需要彎曲。只有在這些條件下,FR-4 的裕量才會耗盡。
玻璃轉移溫度(Tg)與熱膨脹特性
Tg 是樹脂由玻璃態轉變為橡膠態的溫度。低於 Tg 時,樹脂會固定玻璃纖維及銅箔;超過 Tg 後,樹脂變軟,電路板在厚度方向的膨脹量會增加至原來的三至五倍。標準 FR-4 在 130–140°C 便會跨過這條界線,而聚酰亞胺層壓板要到 250°C 才會跨過。
鍍通孔就像穿過一疊墊圈的銅鉚釘,墊圈代表層壓板層。受熱時,墊圈會沿鉚釘軸向膨脹。銅的膨脹率為 17 ppm/°C,而 FR-4 超過 Tg 後的膨脹率為 250–300 ppm/°C。因此,墊圈施加的力量遠大於鉚釘能承受的拉伸力。孔壁會變薄,最後形成裂紋並表現為間歇性開路。

圖 3:鉚釘與墊圈堆疊
在 50 至 260°C 的完整組裝溫度範圍內測量,Arlon 85N 在 Z 軸方向的膨脹率為 1.2%。典型 FR-4 在相同範圍內約膨脹 3–4%。這個差距就是多層電路板選用聚酰亞胺的主要理由。每次回焊、返工及現場熱衝擊都會消耗這個差距。一塊電路板如果經歷兩次回焊及兩次返工,便已經四次超過 260°C。如果你只關心溫度,如何選擇 PCB 的 Tg 可以說明高 Tg FR-4 仍然更具優勢。
| 參數 | 標準 FR-4 | 高 Tg FR-4 | 聚酰亞胺層壓板 | 實際影響 |
|---|---|---|---|---|
| Tg | 130 至 140°C | 170 至 180°C | 250°C | 決定樹脂何時變成橡膠態 |
| 分解溫度(質量損失 5%) | 約 310°C | 約 340°C | 407°C | 決定真正的破壞溫度 |
| Z 軸膨脹,50 至 260°C | 3 至 4% | 2.8 至 3.5% | 1.2% | 影響鍍孔孔壁裂紋 |
| 連續工作上限 | 約 105°C | 約 130°C | 200°C 以上 | 決定電路板能否承受工作環境 |
| 相對材料成本 | 基準 | 略高於基準 | 基準的數倍 | 決定專案是否負擔得起 |
介電常數、損耗角正切及吸濕率
硬質聚酰亞胺層壓板在 1 MHz 下的 Dk 為 4.2,Df 為 0.010。其介電常數與 FR-4 相近,但損耗明顯較低。FR-4 在相同頻率範圍內的 Df 通常為 0.017–0.025,因此聚酰亞胺的介電損耗約為 FR-4 的一半。這對具備快速邊沿的數碼電路板有幫助,但它仍遠不及 RO4003C 等專用 RF 層壓板的 0.0027 Df。
未增強薄膜在兩方面都表現更好,因為它沒有玻璃纖維編織。Kapton HN 在 1 kHz 下的 Dk 為 3.4–3.6,Df 為 0.002。JLCPCB 柔性阻抗計算器對聚酰亞胺層疊使用 3.3 的介電常數。移除玻璃纖維編織也能消除纖維編織偏斜。對於約 5 Gbps 以上的 FR-4 差分對,這種偏斜會成為實際問題。因此,柔性尾板上的 LVDS 或 MIPI 差分對,比編織層壓板上的相同差分對更容易控制。

圖 4:吸濕是聚酰亞胺的主要弱點
吸濕是聚酰亞胺失去優勢的地方。Kapton HN 在 23°C、24 小時後會吸收相當於自身重量 2.8% 的水分;在 50% 相對濕度下達到平衡時,仍會保留約 1.8%。FR-4 的吸水率為 0.1–0.2%,Arlon 85N 層壓板為 0.27%,因此裸聚酰亞胺薄膜的吸濕量約高出十倍。水的介電常數為 78,這意味着吸收的水分會提高 Dk 及 Df,並悄悄令受控阻抗走線偏離目標。
聚酰亞胺 PCB 的關鍵工程優勢
卓越的極端工作溫度及熱衝擊耐受性
當電路板長期在高溫下工作時,分解溫度比 Tg 更重要。Arlon 85N 在 387°C 開始失重,質量損失 5% 時為 407°C;典型 FR-4 則在 310–350°C 之間達到相同程度。聚酰亞胺具備多出 60–90°C 的裕量,可以在 200°C 下長期使用,而不是逐漸老化。樹脂老化會累積;一塊多年暴露於 150°C 的電路板,會逐步被高溫損耗。
熱衝擊與穩態高溫是兩種不同測試,而熱衝擊正是容易破壞焊點的因素。IPC-TM-650 方法 2.6.7 會在不同溫度極限之間循環測試電路板,銅與樹脂之間的膨脹不匹配必須快速承受其影響。聚酰亞胺較低的 Z 軸膨脹率,意味着每次循環在孔壁中累積的應力較少。因此,它主導了日後無法維修的設備。深井測井工具在 175–200°C 下運作,引擎控制單元則在 150°C 下運作,兩者都遠超 FR-4 適合長期承受的範圍。
出色的機械耐用性及耐化學性
聚酰亞胺薄膜不只是耐熱,而且真正堅韌。Kapton HN 的斷裂強度為 221 MPa,伸長率為 75%,薄片在撕裂前可以明顯伸長。 採用覆蓋膜保護的柔性電路可承受超過 200,000 次動態彎折循環。這個數值只有在彎折區使用壓延退火銅,而不是電解銅時才成立。因此,柔性尾板可以承受手提電腦螢幕鉸鏈或摺疊手機的反覆彎折,而硬質電路板可能在數週內開裂。
耐化學性來自與耐熱性能相同的芳香族骨架。燃料、液壓油、潤滑脂及大多數有機溶劑都不會破壞固化聚酰亞胺,因此它能在引擎艙及機床外殼中長期工作。例外是強鹼,因為高濃度鹼會水解醯亞胺環並打開聚合鏈。121–134°C 的反覆蒸汽高壓滅菌也會以相同方式造成損害。因此,需要數百次滅菌的醫療組件,應在聚酰亞胺上加上保形塗層。
聚酰亞胺 PCB 在各行業的關鍵任務應用
只要更換電路板不可能、成本高昂或存在安全風險,就會使用聚酰亞胺。以下行業都有這項共同限制,但實際應用各不相同。

圖 5:聚酰亞胺最能發揮成本效益的應用領域
航空航天、汽車及工業控制的高溫環境
衛星面對兩種考驗,而聚酰亞胺可以同時應對。低地球軌道航天器大約每 90 分鐘繞地球一周,因此 15 年任務約會在線束上產生 87,000 次熱循環。除此之外,還要符合真空放氣限制,能夠通過這些要求的材料並不多。
隨著引擎艙變得更加緊湊,汽車電子元件也進入相同空間。最嚴格的環境類別是 AEC-Q100 Grade 0,溫度範圍為 −40 至 +150°C,包括安裝在變速箱上或排氣系統附近的控制器。樹脂會老化,FR-4 的 Tg 也會下降。鍍孔會在每次循環中累積損傷,直到其中一個孔筒開裂。聚酰亞胺可以避免這種情況,因此已成為引擎上感測設備的常用材料。
工業控制電路板也有相同需求,只是原因沒有那麼引人注目,而且預算通常更低:
- 深井鑽探及測井工具會在 175–200°C 下運作數天,還要承受高溫以外的強烈震動。
- 熔爐及窯爐控制器靠近製程設備,電路板本身可能達到 200°C。
- 焊接及感應加熱設備同時面對高環境溫度及強電磁場。
- 飛機引擎感測設備同時承受高溫及震動,而且飛行期間無法維修。
高可靠性國防及醫療感測電子設備
國防設備選擇聚酰亞胺,除了熱性能,也考慮認證要求。軍用柔性印刷線路長期依照 MIL-P-50884 製造,現時產品則按照 IPC-6013 Class 3 進行認證,適用於不能承受停機的設備。Class 3 對環形環寬、鍍層厚度及熱應力提出更嚴格要求,因此在測試期間尺寸變化較小的基材更容易達到這些限制。雷達陣列、航電背板及導引頭最終都可能使用聚酰亞胺。
醫療電子設備選用聚酰亞胺薄膜,主要是因為它可以在很小彎曲半徑下工作。25 µm(1 mil)基材可以摺疊至接近 1 mm(40 mil)的彎曲半徑,而不會令銅箔開裂,因此感測器陣列可以插入導管。這種薄膜在環氧乙烷及伽馬射線滅菌中不會發生明顯尺寸變化,適用於助聽器及超聲波探頭、內窺鏡相機組件,以及植入式導線。
| 環境 | 電路板峰值溫度 | 建議基材 | 選擇原因 |
|---|---|---|---|
| 消費電子、辦公及室內設備 | 低於 105°C | 標準 FR-4 | 在接近 Tg 前工作的最低成本選擇 |
| 高密度多層板、電源供應器及 LED 驅動器 | 105 至 130°C | 高 Tg FR-4 | 額外 Tg 裕量可保護鍍孔,減少返工損傷 |
| 汽車引擎艙、工業控制 | 130 至 175°C | 聚酰亞胺層壓板或聚酰亞胺柔性板 | FR-4 樹脂在此溫度下會明顯老化 |
| 深井、航空航天、熔爐控制 | 175 至 250°C | 聚酰亞胺 | 只有這種基材仍保留足夠分解溫度裕量 |
| 任何需要在使用中彎曲的設備 | 以上任何溫度範圍 | 聚酰亞胺薄膜柔性板 | 玻璃纖維增強層壓板彎曲時會開裂 |
JLCPCB 的先進基材加工及製造能力
JLCPCB 的聚酰亞胺產品是柔性電路,而不是硬質電路板。服務以聚酰亞胺薄膜作為 FPC 的基礎介電材料。硬質聚酰亞胺層壓板目前不在產品目錄內,也不提供硬柔結合板。因此,真正需要硬質聚酰亞胺的設計,必須交由專門製造商完成。以下內容描述的是實際運行的柔性聚酰亞胺製程。
精密層壓及高溫材料處理能力
基礎薄膜厚度有 25 µm(1 mil)及 50 µm(2 mil)兩種。產品可選擇有膠或無膠結構。無膠結構會將銅箔直接鍵合到聚酰亞胺上,去除中間的丙烯酸膠層。丙烯酸膠的上限約為 105°C,環氧膠則約為 155°C。無膠結構可以承受超過 300°C,因此只要元件需要反覆彎折或需要經歷兩次回焊,就應優先選擇無膠結構。

圖 6:JLCPCB 聚酰亞胺柔性板結構
聚酰亞胺柔性板會按照固定順序疊層。了解這個順序,可以更容易理解 DFM 反饋:
- 聚酰亞胺基礎薄膜,厚度為 25 µm(1 mil)或 50 µm(2 mil),承載銅箔。
- 銅箔,厚度為 12 µm(0.33 oz)、18 µm(0.5 oz)或 35 µm(1 oz);彎折區使用壓延退火銅。
- 覆蓋膜,第二層聚酰亞胺薄膜,在真空下層壓,可選黃色、黑色、白色或透明。
- 補強板,可使用厚度 0.1–0.25 mm(4–10 mil)的聚酰亞胺、0.1–1.6 mm(4–63 mil)的 FR-4,或 0.1–0.3 mm(4–12 mil)的不鏽鋼。
- 表面處理,使用鎳上鍍 1 或 2 microinch 金的 ENIG,因為 HASL 會使薄膜變形。
- 可選 EMI 屏蔽,在覆蓋膜上加上厚度 18 µm(0.7 mil)的屏蔽膜。
層數由 1 層至 4 層不等,增加每一層都會降低柔韌性。四層柔性板的剛性足以用於固定安裝,但不適合活動鉸鏈。1 oz 銅箔的最小線寬/線距為 0.1 mm(4 mil)。孔徑由 0.1 至 6.5 mm(4 至 256 mil)不等,最大標準拼板尺寸為 234 × 490 mm(9.2 × 19.3 英吋)。
嚴格的材料質量驗證及可靠製造標準
柔性板製造所遵循的 IPC 文件與硬質板不同。IPC-4204 規定柔性覆銅介電材料,IPC-4203 涵蓋覆蓋膜及黏合膜,IPC-2223 則是分段設計標準。完成的柔性板再按照 IPC-6013 進行認證,這是柔性板對應 IPC-6012 的標準。使用這四份文件,而不是硬質板標準,可以減少一次 DFM 往返確認。
- 覆蓋膜開口與焊盤完全相同是最常見的錯誤。真空層壓只能將覆蓋膜定位至約 ±0.1–±0.15 mm(4–6 mil)。因此,部分焊盤會被覆蓋而無法焊接。每個開口兩側至少應各放大 0.1 mm(4 mil)。
- 在彎折區指定電解銅在層疊圖上看似沒有問題,但電解銅具有柱狀晶粒結構,反覆彎折時容易斷裂。因此,任何實際會移動的區域都應指定壓延退火銅。
- 跳過回焊前烘焙可能令整塊拼板報廢,而不只是個別焊點失效。聚酰亞胺吸收的水分在回焊爐中會變成蒸汽,使層壓板起泡。如果真空袋已經打開,應在 120°C 下烘焙 2–4 小時。
來料薄膜會檢查厚度及層壓完整性,成品在出貨前會進行電氣測試。柔性板的水分控制比 FR-4 重要得多,因此拼板會先烘焙,再以真空方式封裝。下單方式與普通電路板相同:將 Gerber 檔案上載至 JLCPCB 報價頁面,選擇柔性板類型,價格便會即時更新。
聚酰亞胺 PCB 常見問題
問:聚酰亞胺 PCB 是否等同於柔性 PCB?
不完全相同,但兩者高度重疊。幾乎所有柔性 PCB 都以聚酰亞胺薄膜作為基材;聚酰亞胺也可以製成完全不能彎曲的硬質玻璃纖維增強層壓板。
問:聚酰亞胺 PCB 可以連續承受多少溫度?
硬質聚酰亞胺層壓板可承受 200°C 以上,聚酰亞胺薄膜則可承受 260°C。兩個數值都假設元件及焊料合金同樣能承受該溫度。
問:為安全起見,是否應該直接使用聚酰亞胺?
不應該,因為你可能會為完全用不到的裕量支付數倍成本。低於約 105°C 的設計使用標準 FR-4 已經足夠,高 Tg FR-4 則可以涵蓋大部分 130°C 以下的設計。
問:JLCPCB 是否製造硬質聚酰亞胺 PCB?
不製造。JLCPCB 的聚酰亞胺目前只作為柔性電路材料提供,基礎薄膜厚度為 25 µm 及 50 µm。現時也不提供硬柔結合板。
問:為什麼聚酰亞胺電路板焊接前需要烘焙?
聚酰亞胺的吸水量遠高於 FR-4,最高可達自身重量的 2.8%。這些水分在回焊爐中會變成蒸汽,使電路板起泡。先在 120°C 下烘焙 2–4 小時,可以將水分排出。
結論
聚酰亞胺不是 FR-4 的升級版本,而是針對不同問題的另一種答案。FR-4 追求低成本、剛性及足夠性能;聚酰亞胺則需要在周圍環境高溫、持續移動或難以維修時仍能保持尺寸穩定。按照這個角度選擇材料,決策會變得簡單,因為只有在應用真正需要 250°C Tg 時,才值得支付相應成本。最容易被忽略的特性是吸濕,因此聚酰亞胺電路板必須按照需要進行烘焙。
柔性聚酰亞胺的普及速度比硬質版本更快。摺疊顯示屏、可穿戴感測器及日益緊湊的汽車模組,都推動這種趨勢。這值得關注,因為柔性尾板通常可以同時省去一個連接器、一組線束及兩個故障點。如果你的下一個設計需要鉸鏈,或工作環境溫度已超出 FR-4 能承受的範圍,JLCPCB 的聚酰亞胺柔性板便是一種實用的原型方案。

持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......