什麼是 PCB 導孔?您應該選擇哪種類型?
1 分鐘
- 什麼是導孔?
- PCB 導孔的類型
- PCB 導孔的設計考量
- 什麼是焊盤內導孔設計?
- 結論:
印刷電路板(PCB)設計是電子產品開發中的關鍵環節。PCB 為電子元件提供了井然有序且緊湊的佈局,實現高效的信號傳輸,並將電氣干擾的風險降至最低。PCB 設計中的一個基本要素是導孔(via),它是在電路板上鑽出的小孔,用於實現電路板不同層之間的電氣連接。
在本文中,我們將全面概述 PCB 導孔,包括其類型、設計考量與應用。我們還將討論為 PCB 設計選擇正確導孔類型的重要性,以及它如何影響產品的效能和可靠性。
什麼是導孔?
導孔是在 PCB 上鑽出的小孔,用於連接電路板的不同層。導孔內壁襯有導電材料(如銅),允許電流通過孔洞,從而在各層之間建立連接。導孔在多層 PCB 設計中至關重要,因為它們為電路板不同層之間的電氣和熱連接提供了途徑。
導孔可以貫穿電路板的整個厚度,連接所有層,也可以僅部分鑽穿電路板,只連接其中幾層。導孔的尺寸和形狀取決於具體的應用和設計要求。導孔可以是圓形或非圓形,其直徑可以從幾密耳到幾百密耳不等。
導孔的放置位置在PCB 設計中也很關鍵。導孔通常放置在沒有關鍵元件或走線的區域,因為它們可能會干擾信號或產生電氣雜訊。此外,導孔的位置會影響電路板的散熱效能,因此在放置導孔時,考慮設計的散熱要求非常重要。
PCB 導孔的類型
PCB 設計中有多種類型的導孔,每種都有其獨特的特性和應用。以下是 PCB 設計中一些最常見的導孔類型:
1. 通孔導孔:
通孔導孔是 PCB 設計中最常見的導孔類型。它是一個貫穿電路板整個厚度的孔,並連接所有層。通孔導孔通常用於大電流連接,或為電路板提供機械支撐。它們在需要層與層之間有穩固、連續連接的應用中也很有用。
2. 盲孔:
盲孔是將電路板的最外層連接到一個或多個內層的孔,但它不貫穿電路板的整個厚度。盲孔通常用於空間有限的高密度 PCB 設計中。它們允許在電路板的外層和內層之間建立連接,而無需使用佔用寶貴電路板空間的通孔導孔。
3. 埋孔:
埋孔是連接電路板兩個或多個內層的孔,但它不延伸到電路板的最外層。埋孔在需要在電路板內層之間建立大量連接的高密度 PCB 設計中很有用。它們提供了一種節省空間的解決方案,可以在不增加電路板尺寸的情況下實現更多連接。
4. 焊盤內導孔:
焊盤內導孔是直接位於元件焊盤下方的孔。焊盤內導孔技術在空間非常寶貴的高密度 PCB 設計中很有用。焊盤內導孔允許元件與電路板之間更直接的連接,從而縮短走線長度並提高信號品質。它還降低了焊料橋接的風險,因為在組裝過程中,導孔會被導電材料填充。
5. 微導孔:
微導孔是直徑通常小於 6 密耳的小直徑導孔。微導孔在空間有限且需要大量連接的高密度 PCB 設計中很有用。它們在信號完整性至關重要的高頻應用中也很有用。
6. 堆疊導孔:
堆疊導孔是通過鑽兩個或多個相互堆疊的孔而形成的導孔。堆疊導孔在需要在各層之間建立大量連接的高密度 PCB 設計中很有用。它們提供了一種節省空間的解決方案,可以在不增加電路板尺寸的情況下實現更多連接。
7. 導孔蓋油:
導孔蓋油是一種用非導電材料(如防焊油墨或環氧樹脂)覆蓋導孔的工藝,以防止污染物或濕氣進入。導孔蓋油在存在腐蝕或損壞電路板風險的惡劣環境中很有用。它還改善了電路板的外觀,並降低了意外短路的風險。
PCB 導孔的設計考量
在設計 PCB 時,必須考慮導孔的設計和放置位置。設計或放置不當的導孔會影響電路板的效能和可靠性。以下是 PCB 導孔的一些關鍵設計考量:
1. 導孔縱橫比計算器:
導孔的縱橫比是導孔深度與其直徑的比率。縱橫比影響導孔的導電能力和電鍍厚度。高縱橫比的導孔可能需要更長的電鍍週期,導致電鍍層更厚。低縱橫比的導孔可能具有較薄的電鍍層,這會影響導孔的導電性。導孔縱橫比計算器可以幫助確定特定設計的最佳縱橫比。
2. 標準導孔尺寸(密耳):
標準導孔尺寸通常以密耳為單位測量,它們會根據 PCB 的厚度和製造商的能力而有所不同。標準導孔尺寸會影響電路板的製造成本、良率和可靠性。在選擇導孔尺寸時,必須考慮製造商的能力,並確保導孔尺寸適合設計要求。
3. PCB 環形圈計算器:
環形圈是圍繞導孔的銅環。環形圈的尺寸對於確定導孔的可靠性和效能至關重要。較小的環形圈可能導致導孔與銅焊盤之間的連接薄弱,從而導致導電性和可靠性不佳。較大的環形圈會增加製造成本並降低電路板密度。PCB 環形圈計算器可以幫助確定特定設計的最佳環形圈尺寸。
4. 導孔電鍍厚度:
導孔的電鍍厚度影響導孔的導電性和可靠性。較厚的電鍍層可以提高導孔的導電性,但也會增加製造成本並降低電路板密度。較薄的電鍍層可以降低製造成本並提高電路板密度,但可能會影響導孔的導電性和可靠性。在設計導孔時,必須考慮電鍍厚度,並確保其適合應用。
5. PCB 佈局中的殘段是什麼:
殘段是連接到導孔的額外走線長度。殘段會導致信號反射並干擾信號完整性,從而導致效能和可靠性不佳。必須盡量縮短殘段的長度,並確保其盡可能短。考慮殘段的阻抗並確保其與走線的阻抗匹配也很關鍵。
什麼是焊盤內導孔設計?
焊盤內導孔技術在高密度 PCB 設計中越來越受歡迎。在焊盤內導孔技術中,導孔直接位於元件的焊盤下方,允許元件與電路板之間更直接的連接。這項技術提供了多項優勢,包括提高信號品質、縮短走線長度,以及降低焊料橋接的風險。
什麼是 JLCPCB 焊盤內導孔?
在 6 至 20 層 PCB 上,JLCPCB 焊盤內導孔已免費升級為POFV(電鍍填平導孔),並將繼續作為所有未來高層數電路板的免費預設選項。這意味著無論是樣品還是批量訂單,其成本將不再計入總價,讓每個人都能真正享受到 JLCPCB 先進製造技術帶來的好處。
焊盤內導孔的優點
焊盤內導孔技術涉及在焊盤上鑽一個小孔,並在製造過程中用導電材料填充。此過程無需單獨的導孔,從而減小了電路板尺寸並提高了其密度。焊盤內導孔技術還縮短了走線長度,提高了信號品質,並降低了干擾和雜訊的風險。此外,由於導孔在製造過程中被導電材料填充,焊盤內導孔技術降低了焊料橋接的風險。
JLCPCB 是一家受歡迎的 PCB 製造商,為高密度 PCB 設計提供免費的焊盤內導孔技術。
JLCPCB 焊盤內導孔的考量因素:
在使用 JLCPCB 的焊盤內導孔技術時,需要牢記幾個考量因素。
A. 最小導孔尺寸:
JLCPCB 建議焊盤內導孔技術的最小導孔尺寸為 0.2mm。此尺寸確保導孔不會干擾元件的焊接過程,並提供足夠的導電性。
B. 最小環形圈尺寸:
JLCPCB 建議焊盤內導孔技術的最小環形圈尺寸為 0.1mm。此尺寸確保導孔有足夠的銅覆蓋,提供良好的導電性和可靠性。
C. 導孔填充:
JLCPCB 在製造過程中使用導電膏填充導孔。導電膏經過精心挑選,以確保其提供良好的導電性,且不會對元件或電路板造成任何不良影響。
D. 元件間距:
使用焊盤內導孔技術時,必須考慮元件間距,以確保導孔不會干擾元件的放置或操作。JLCPCB 建議導孔與元件焊盤之間的最小間距為 0.1mm。
E. 防焊層:
JLCPCB 建議 防焊層開口略大於元件焊盤,以確保焊膏不會溢出到相鄰的焊盤上。
F. 焊盤內導孔的限制:
JLCPCB 的焊盤內導孔技術有一些限制。它不適用於具有大焊盤的元件或需要大量焊膏的元件。此外,焊盤內導孔技術可能不適用於需要高可靠性或大電流的應用。
結論:
為 PCB 設計選擇正確的導孔是一項關鍵決策,會影響電路板的效能、可靠性和製造成本。在選擇導孔時,必須考慮應用的具體要求、PCB 製造商的能力以及行業標準和最佳實踐。
與 PCB 製造商密切合作,並遵循最佳實踐和行業標準,有助於確保所選的導孔針對特定應用進行了優化,並提供可靠的操作。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......