掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
2 分鐘
- PCB 電鍍的基本原理
- 主要 PCB 電鍍類型及製造技術
- PCB 電鍍流程逐步拆解
- 預防關鍵電鍍缺陷風險
- JLCPCB 精密電鍍基礎設施及品質保證
- PCB 電鍍常見問題
- 結語
重點摘要
- 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。
- 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。
- 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。
- 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。
- IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。
PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。

圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線
只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流焊。
PCB 電鍍的基本原理
PCB 電鍍在外觀上像是完成一項工作,實際上卻負責兩個不同任務:在鑽孔內形成垂直連接,以及保護外露銅箔。由於這兩項任務面對的表面完全不同,製程的兩個部分也會使用不同的化學方法。
化學沉積與電鍍機制
剛完成鑽孔的孔壁是一條絕緣管。鑽頭穿過各個銅層,但留下的孔壁是環氧樹脂及玻璃纖維,兩者都不導電。因此,在孔壁尚未導電前,不能直接進行電解電鍍。

圖 2:顯示每個沉積層的鍍通孔截面
- 化學銅從化學層面解決這個問題:在電鍍液中,甲醛會還原銅離子,使其沉積在帶有鈀催化劑的所有表面,整個過程不需要外部電流。電鍍液不會區分表面是否導電,因此樹脂、玻璃纖維及外露內層銅都會被均勻覆蓋。
- 真正的銅厚由電解電鍍建立:面板浸入酸性硫酸銅溶液中,並作為陰極。銅會沉積在所有與電路連接的表面,包括剛完成種子處理的孔壁。每個電鍍槽的沉積速度約為 25 µm/小時;電鍍約 1 小時後,孔壁便可達到最終厚度。這一步才會形成真正完成電鍍的孔。
電鍍品質對載流能力及訊號完整性的影響
電流會經由鍍銅孔壁傳輸,而孔壁厚度決定其載流能力。對於 0.3 mm 孔徑,25 µm 孔壁約有 0.024 mm² 銅截面,相當於 1 oz 銅厚下約 0.67 mm 寬的走線。如果孔壁減薄至 18 µm,截面便會減少 28%,令過孔成為整條電流路徑中最窄的位置。機械風險通常高於電阻風險。在 Tg 以下,FR-4 的厚度膨脹率約為 50 ppm/°C;相比之下,銅的膨脹率約為 17 ppm/°C。
孔壁上的薄弱區會集中承受應變,裂紋便會從電鍍層最薄的位置開始。導通測試未必會顯示這個問題,因為裂開的銅桶在室溫下仍可能彼此接觸。電鍍也會影響訊號完整性。以銅為例,在 1 GHz 時,集膚深度約為 2.1 µm。
主要 PCB 電鍍類型及製造技術
常見 PCB 電鍍類型可分為三個家族。它們並不是互相競爭,而是每一種工藝都建立在前一種工藝留下的結果之上。
化學銅與電解電鍍概覽
銅電鍍工藝
- 化學銅:一種自催化製程,無需外部電流,便可在鑽孔內沉積薄薄的導電銅層,主要用於為後續電鍍準備完整孔壁。
- 直接金屬化:使用導電碳、石墨或聚合物取代化學銅。導電薄膜會令孔壁具備電鍍條件,並可避免使用甲醛化學品。
- 電解銅:利用電流在板面及孔壁內建立所需的銅厚。
電解槽添加劑
- 抑制劑:減慢高電流外層表面的沉積速度。
- 光亮劑:促進低電流區域,包括孔中心的沉積速度。
- 整平劑:控制轉角及高點位置的過度堆積。
這些添加劑共同改善電鍍分佈,並有助於在孔壁內形成更均勻的銅厚。
比較分析:圖形電鍍與整板電鍍
圖形電鍍與整板電鍍的差異,主要在於面板何時進行曝光成像。

圖 3:圖形電鍍與整板電鍍流程並列比較
- 整板電鍍會先對整個銅面進行電解電鍍,然後塗覆光阻,再將電路蝕刻到較厚的銅層中。
- 圖形電鍍會先進行曝光成像,只在光阻開口位置電鍍銅,然後覆蓋錫光阻再進行蝕刻。
蝕刻方式令兩者產生不同結果。整板電鍍需要蝕刻液移除走線之間約 60 µm 的銅。圖形電鍍只蝕刻薄薄的基礎銅箔,因為錫光阻會保護已電鍍的電路。側蝕程度會隨蝕刻時間增加,因此更深的蝕刻會令側壁變差。這就是為甚麼整板電鍍難以處理低於約 0.1 mm(4 mil)的線寬及線距。
| 項目 | 整板電鍍 | 圖形電鍍 | 對設計的意義 |
|---|---|---|---|
| 曝光成像順序 | 先鍍完整面板,再曝光及蝕刻 | 先曝光,再只對開口位置電鍍 | 圖形電鍍多出一道剝除光阻步驟,因此生產線較長 |
| 走線之間蝕刻的銅厚 | 基礎銅箔加完整電鍍厚度,約 60 µm(2.4 mil) | 只有基礎銅箔,通常為 12 至 18 µm(0.5 至 0.7 mil) | 較淺的蝕刻可減少側蝕,令走線側壁更直 |
| 實際線寬及線距 | 可穩定做到約 0.1 mm(4 mil) | 可達 0.075 mm(3 mil)或更細 | 細間距 BGA 扇出實際上需要圖形電鍍 |
| 銅厚均勻性 | 整個表面非常均勻 | 會受局部圖形密度影響 | 在平整度比線距更重要時,整板電鍍更適合厚銅 |
| 典型用途 | 厚銅、粗線路及簡單雙層板 | HDI、細間距及大部分多層板 | 應按照最細特徵選擇工藝,而不是按照平均特徵選擇 |
表面處理電鍍選項(ENIG、沉銀、硬金)
表面處理是最後一道電鍍工序,只會施加在阻焊層露出的銅面區域。裸銅在數日內便會氧化,而氧化焊盤無法可靠上錫。因此,表面處理的作用是讓焊盤在電路板送抵組裝前保持可焊性。
ENIG 代表化學鎳浸金,兩層都不是電解電鍍形成。鎳層會在銅面上形成化學屏障,然後透過置換反應沉積金層,金離子會與鎳原子交換位置。當鎳層被覆蓋後,反應便會停止,因此 ENIG 金層通常只有數十納米。
沉銀採用類似的置換機制,但會直接沉積在銅面上,不需要鎳屏障。這種處理平整且成本較低,但對硫化物及人手接觸較敏感。
硬金則不同,因為它是真正的電解電鍍,並加入鈷硬化處理以提升耐磨性。其厚度足以承受 DDR4 DIMM 或 PCIe 卡邊連接器反覆插拔數百至數千次。
下表列出常見表面處理及其特性:
| 表面處理 | 沉積厚度 | 適用標準 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| ENIG | 鎳 3 至 6 µm(118 至 236 µin),金 0.05 至 0.1 µm(2 至 4 µin) | IPC-4552 | 細間距 BGA 及 QFN、平整焊盤、長期儲存 |
| 沉銀 | 0.1 至 0.3 µm(4 至 12 µin) | IPC-4553 | 需要平整及低損耗焊盤、成本低於 ENIG 的射頻電路 |
| 硬金 | 鎳層上方 0.76 µm(30 µin)或以上 | ASTM B488 | 卡邊連接器及需要反覆插拔的接點 |
| 沉錫 | 0.8 至 1.2 µm(31 至 47 µin) | IPC-4554 | 壓入式連接器及平整焊盤、短期儲存 |
| OSP | 0.2 至 0.5 µm(8 至 20 µin) | IPC-4555 | 成本最低、單次回流焊及大量消費電子板 |
| 無鉛 HASL | 不均勻,約 1 至 40 µm(0.04 至 1.6 mil) | J-STD-003 | 通孔及粗間距 SMD,成本最低但不適合細間距 |
將硬金電鍍至完整 1 µm 的成本,遠高於只沉積數十納米的金層。因此,硬金通常只限制在接點區域。這篇 表面處理選擇指南 會從組裝角度進一步說明相關取捨。
PCB 電鍍流程逐步拆解
幾乎所有電鍍缺陷都在銅沉積前形成。準備步驟決定種子層能否均勻附着,因此電解階段只能在前面工序留下的基礎上繼續建立銅層。
表面準備:清潔、微蝕及活化
鑽孔會在孔內留下污染物,摩擦熱也會令樹脂熔化並覆蓋外露的內層銅。內層可能因此被一層自身的層壓材料薄膜絕緣。去除這層樹脂污跡是化學工作,而不是機械工作,並且必須最先完成。

圖 4:PCB 電鍍流程的七個準備階段
完整 PCB 電鍍流程會先經過以下七個準備階段,之後面板才會進入電鍍槽:
- 去污:以 60 至 80 °C 的溶脹劑軟化鑽孔污跡,再使用濃度 55 至 85 g/L 的高錳酸鉀將其氧化去除,最後用還原劑清除錳殘留物。
- 調節:陽離子調節劑會令樹脂及玻璃纖維帶正電荷,使帶負電的催化劑膠體可以附着其上。
- 微蝕:受控的過硫酸鹽或過氧化物蝕刻會去除 1 至 2 µm 銅,留下新鮮且略帶粗糙的表面,以提升附着力。
- 預浸及活化:面板進入膠體鈀槽,通常濃度為 100 至 300 ppm,讓催化劑顆粒遍布所有孔壁。
- 加速:溫和酸液會剝除鈀膠體上的錫穩定劑,使底下的催化劑暴露並恢復活性。
- 化學銅:催化表面會生長 0.5 至 2.0 µm 化學銅,使面板從一側至另一側都具備導電性。
- 閃鍍:短時間電解電鍍會加厚脆弱的種子層,然後面板才會進入主電鍍槽。
調節是悄悄決定附着力的階段,而後續檢查都無法直接看見它。它不會留下可量度的獨立層,因此只有在面板完成電鍍後,才可能發現調節失敗的結果。
預防關鍵電鍍缺陷風險
電鍍缺陷很少是隨機出現。大部分缺陷都源於溶液無法接觸某個表面,或電流無法均勻到達該位置。
減少孔壁空洞及麻點
孔壁空洞是銅桶內未形成電鍍層的缺口。它不是薄弱位置,而是裸露的絕緣介質,因此過孔承載的電流必須繞過該位置。麻點則不同,通常是異物落在中間電鍍層表面後形成的小型凹坑。

圖 5:健康孔壁、孔壁空洞及骨頭形電鍍的微切片
大部分微切片中的空洞,都可追溯至以下五個原因:
- 孔內困住空氣:細小而深的孔會保留氣泡,使溶液無法置換,氣泡後方也無法完成電鍍。潤濕劑、真空輔助或超聲波流動可在催化步驟前打破氣泡。
- 去污不完整:殘留在孔壁上的樹脂會同時阻擋催化劑及銅,使空洞正好出現在需要連接的內層焊盤位置。
- 玻璃纖維突出:突出孔壁的玻璃纖維束會遮擋其後表面,並妨礙活化,令電鍍層繞過該區域。
- 催化劑不足或受污染:鈀濃度過低會令部分區域沒有種子層,而沒有催化位置便無法開始化學銅沉積。
- 電鍍液中的微粒:懸浮固體或有機分解物會在電解電鍍期間沉積於表面,遮擋局部位置並形成電鍍凹坑。
兩種缺陷的特徵方向相反,因此仔細閱讀微切片十分重要。若空洞與內層焊盤對齊,通常指向去污或活化問題;若整個面板分散出現麻點,則更可能與電鍍液過濾有關。
控制高縱橫比導通孔的電鍍分佈
縱橫比是電路板厚度除以成品孔徑,也是預測電鍍問題的單一重要數值。1.6 mm 電路板配合 0.2 mm 過孔時,縱橫比為 8:1。此時,溶液必須穿過八個孔徑的距離,才能從兩端到達中心。拋鍍能力用於量度電鍍液處理這種幾何形狀的能力。
當縱橫比超過約 8:1,拋鍍能力會迅速下降,孔桶會形成骨頭形輪廓:兩端較厚,中間收窄。平均孔壁厚度可能仍符合要求,但最薄位置會遠低於規格,並在回流焊期間產生裂紋。縱橫比是設計變數,而不是製造商的問題,因此修正應在疊層設計階段完成。將 1.6 mm 電路板的過孔維持在 0.3 mm,可讓縱橫比約為 5:1。JLCPCB 公布的規則是,鍍通孔縱橫比不應超過 10:1。這篇 過孔縱橫比指南 會說明各個範圍開始產生影響的位置。
JLCPCB 精密電鍍基礎設施及品質保證
成品電路板上看不到電鍍品質,因此關鍵在於製造商是否量度電鍍結果,並提供實際數據。
自動化電鍍線確保銅厚一致
垂直連續電鍍通常簡稱為 VCP,是大量生產時保持銅厚一致的方式。面板會由移動輸送線懸掛,按固定速度依次經過各個槽體,而電鍍液會以高流量均勻流過整個區域。由於每塊面板都以相同路徑、相同時間通過,面板之間的差異便由機器設定控制,而不是取決於操作員判斷。
外層銅重及孔壁電鍍會在同一槽體內完成,因此兩者會同步變化。選擇 2 oz 外層銅,代表面板需要在電鍍液中停留更長時間,孔壁也會因而變厚,而不是另一個獨立選項。這篇PCB 鍍層厚度指南會說明各種表面處理及銅重如何疊加。
透過切片測試驗證符合 IPC Class 2 及 3
微切片是實際觀察電鍍層的唯一方法。製造商會從面板切下 coupon,將其鑲嵌在環氧樹脂中,然後研磨及拋光至孔中心線,使孔桶壁在顯微鏡下完整暴露。IPC-TM-650 方法 2.1.1 定義了這項程序,讓不同製造商的數據可以互相比較。

圖 6:熱應力測試後進行量測的拋光微切片 coupon
量測會按照既定位置進行,而不是只讀取單一數值。孔壁厚度會在孔桶周圍及不同高度量度,因為單一讀數無法區分均勻 20 µm 孔壁與平均值相同但中間收窄的骨頭形電鍍。最小數值才決定結果是否合格。
| 要求 | Class 2 | Class 3 | 對訂單的影響 |
|---|---|---|---|
| 平均孔壁銅厚 | 20 µm(787 µin) | 25 µm(984 µin) | Class 3 需要較長電鍍週期,因此成本及交付時間上升 |
| 最薄位置的銅厚 | 18 µm(709 µin) | 20 µm(787 µin) | 回流焊時真正開裂的是最薄位置,而不是平均值 |
| 孔壁空洞 | 每個孔最多一個,長度低於 5%、圓周低於 90%,最多佔 5% 孔數 | 完全不允許 | Class 3 會拒收電路板;Class 2 可能允許出貨,因此良率會下降 |
| 典型用途 | 工業、消費及大部分商用硬件 | 航空航天、醫療及汽車安全系統 | 只有在現場失效確實不可接受時才指定 Class 3 |
設計師最容易低估的是第二行,因為孔桶平均厚度可以達到 22 µm,但仍可能存在只有 12 µm 的薄區並因此失效。Class 3 同時收緊平均值及最低值,而額外的製程控制主要用於確保最低值。
PCB 電鍍常見問題
問:PCB 電鍍會改變成品板厚嗎?
會,但變化很小,主要發生在外層,而不是整個疊層。電解電鍍會在外表面增加約 20–25 µm 銅。因此,訂購 1 oz 外層銅的電路板,成品厚度會比單純銅箔厚度更高。
問:為甚麼鍍通孔在組裝後才失效,而不是在電氣測試時失效?
最常見原因是孔桶裂紋在室溫下仍然閉合,但在受熱時打開。孔壁過薄或厚度不均時,可能通過製造商的導通測試,因為兩側在室溫下仍然接觸。
問:表面處理會增加電路板的載流能力嗎?
不會,計算載流能力時可以忽略表面處理。這些層通常只有數微米厚,而鎳的導電率比銅低數倍,因此表面處理對導電能力幾乎沒有貢獻。
問:同一塊板可以同時使用硬金金手指及 ENIG 焊盤嗎?
可以,這正是需要插入連接器的卡板常見做法。硬金會選擇性電鍍在接觸金手指上,其餘電路板則使用成本較低的表面處理。
問:要獲得可靠導通孔,是否需要指定 IPC Class 3?
通常不需要,因為 Class 2 已設定平均 20 µm 孔壁厚度,足以應付大部分工業及消費電子產品。Class 3 將平均值提高至 25 µm,並完全禁止孔壁空洞,因此會降低良率並增加成本。
結語
PCB 電鍍很容易被視為製造商提供的固定服務,但其中幾乎每個變數都會受到原理圖及設計決策影響。孔徑決定縱橫比,銅重決定電鍍時間,線路間距決定採用圖形電鍍還是整板電鍍,而電路板上的連接器則決定表面處理。作出這些選擇時,它們未必看似與電鍍有關。最值得建立的習慣,是關注最薄位置,而不是只看平均值。
平均孔壁厚度可以通過報告,但真正的薄區可能在現場第四次熱循環後開裂。隨着電路板變薄、過孔變小,平均值與最低值之間的差距只會擴大。因此,微切片數據值得仔細閱讀,而不是存檔後置之不理。JLCPCB 公布的電鍍規格及符合 IPC 的檢查,讓普通原型訂單也能取得這些數據,從而驗證設計假設。

持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......