為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
3 分鐘
- 什麼是 PCB 排針?
- PCB 排針在電路板中的作用
- 常見 PCB 排針類型
- 了解 PCB 排針的尺寸與規格
- PCB 排針設計注意事項
- 將 PCB 排針製造成可靠電路板
- PCB 排針常見問題
- 結論
重點摘要
- 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。
- 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。
- 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。
- 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。
- 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。
PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。

圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針
許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋排針結構、類型與尺寸、焊盤規則,以及製造商需要控制的參數。
什麼是 PCB 排針?
PCB 排針是一排固定在塑膠本體內並焊接到電路板上的金屬引腳。配套插座、線纜或第二塊電路板會插入排針。電路板一側是永久固定的,而配對一側則設計為可拆卸。
PCB 排針結構與基本 元件
無論間距是多少,每個 PCB 排針都由相同的三個部分組成。每個部分都有自己的功能,也有各自的失效方式:

圖 2:鍍通孔中焊接 PCB 排針引腳的截面
- 接觸引腳負責傳輸電流,通常由磷青銅或黃銅製成,並加工成方形柱體。
- 鍍層覆蓋接觸部位,低成本版本通常使用錫,需頻繁插拔時則使用金。
- 絕緣本體將引腳固定在指定間距,材料通常為 PBT、尼龍或 LCP。
每根引腳都有兩個端部,而且各自承擔不同工作。絕緣體上方的配對端插入插座,而焊接尾部則插入電路板。鍍層決定配對端可以使用多久,因為錫通常只能承受數十次插拔,而厚度足夠的金鍍層則可承受數百次。
絕緣本體固定每根引腳的位置,因此其材料也限制排針的焊接方式。標準 PBT 是一種聚酯,熔點約為 223 °C,低於無鉛回流焊峰值溫度。因此,PBT 排針通常採用波峰焊或手工焊接,而液晶聚合物(LCP)本體則可以通過回流焊爐。
PCB 排針如何連接到電路板
PCB 排針有三種連接方式:插入鍍通孔、焊接到表面焊盤,或使用壓入式結構。通孔安裝是最常見方式,因為焊料會將引腳固定在電路板兩側。Samtec TSW-07 的尾部長度為 2.54 mm(100 mil),因此安裝在 1.6 mm(63 mil)電路板上時,底部約有 0.94 mm(37 mil)露出。因此,選擇 PCB 厚度也會決定引腳末端是否會出現在焊點中。
- 表面貼裝排針會將焊接尾部平貼在焊盤上,並與其他 SMT 元件一起回流焊。其優點是每個焊點只需在單個焊盤上形成一個焊腳,但側向負載可能將焊盤從電路板上剝離。
- 壓入式排針使用略大於孔徑的順應性引腳。引腳壓入時會變形,在沒有焊料的情況下形成氣密連接。這種方式適合符合 IPC-9797 的厚型背板及汽車電路板,但前提是孔徑必須正確。壓入式孔通常控制在約 ±0.05 mm(2 mil),比普通鍍通孔嚴格得多。
PCB 排針在電路板中的作用
PCB 排針在可拆卸連接中傳輸電流及訊號,同時也使兩件硬件保持正確位置,而這兩項功能都會設定設計限制。
電氣連接與訊號傳輸
排針引腳是短距離裸導體,其電流能力取決於溫升。典型 2.54 mm(100 mil)排針每根引腳的額定電流約為 3 A,但當相鄰引腳同時承載電流時,該數值會降低。相鄰高負載引腳會互相加熱,因此 5 A 電源軌應使用三根引腳,而不是兩根。
訊號需要透過同一排針建立回流路徑,因為從一根引腳流出的電流必須由另一根引腳返回。距離過遠的接地引腳會將回路變成小型天線,並增加串擾。Raspberry Pi 的 40 引腳排針沿整個接口配置了八根接地引腳,因此每根 GPIO 引腳附近都有接地引腳。
機械連接與板對板整合
與插座配對的排針也會決定兩塊電路板之間的間距。標準 2.54 mm(100 mil)插座高度約為 8.5 mm(335 mil),再加上頂部排針本體,因此堆疊電路板之間的距離約為 11 mm(433 mil)。頂部電路板下方的所有元件都必須符合這個間隙。
排針應負責對齊電路板,而不是單獨承擔整塊電路板的重量,因為抵抗跌落或拉扯的主要力量來自引腳摩擦。引腳座標同樣重要,例如 Arduino Uno 的數字引腳 7 和 8 之間距離為 160 mil(4.06 mm),而不是 100 mil(2.54 mm)。在普通 2.54 mm 網格上繪製的擴展板將無法正確安裝。因此,應從主板佈局文件中複製排針位置。
常見 PCB 排針類型
PCB 排針可按三個獨立選項分類。每個實際零件都會在三個方面各有一個答案,例如直角雙排插座同時具備三項特徵:
- 性別:排針或插座排針。
- 方向:直式、直角及其他配置。
- 排數:單排或多排排針。
排針與插座排針
排針具有外露的公插針,而插座排針則使用夾持公插針的彈簧觸點。兩者通常成對使用,因此 Samtec TSW 排針會與專為 0.64 mm(25 mil)方形引腳設計的 SSW 插座配對。
哪一塊電路板安裝哪一半,是安全及耐用性方面的決定。外露引腳可能因工具掉落而彎曲,因此在拔出時仍保持通電的一側應安裝插座。插座彈簧在多次插拔後也會失去夾持力,因此在安全要求允許的情況下,應將插座安裝在較容易更換的電路板上。
直式、直角及其他配置
方向是指配對端離開電路板的方向,它決定線纜或第二塊電路板的位置。以下四種配置涵蓋大部分設計:

圖 3:直式、直角、表面貼裝及堆疊式 PCB 排針配置
- 直式:引腳與電路板成 90 度,適合堆疊及頂部插入線纜。
- 直角:引腳彎曲,使配對面朝向電路板邊緣。
- 表面貼裝:焊接尾部平貼在焊盤上,並與 SMT 元件一起回流焊。
- 堆疊式:插座帶有較長尾部,可插入下方電路板。
直式排針是預設選擇,因為插入力會向下施加,使所有焊點均勻受力。直角排針可以保持堆疊結構平整,但配對力會形成作用於焊點的槓桿力。向外伸出的直角本體也不能放在 V-cut 拼板邊緣上,因此需要使用銑削邊。
單排與多排排針
單排排針將所有引腳排列成一條直線,多排排針則在相同間距下增加其他排。Raspberry Pi GPIO 採用的 2 × 20 排針,可以在單排一半的長度內安裝 40 個觸點。
第二排會迫使內排走線在外排焊盤之間引出。在 2.54 mm(100 mil)間距下,標準 1.7 mm(67 mil)焊盤之間約有 0.84 mm(33 mil)間隙,可以容納一般走線。因此,密集雙排排針通常會利用過孔將訊號引至另一層。
了解 PCB 排針的尺寸與規格
PCB 排針尺寸主要取決於引腳間距、引腳數量及電路板上方的高度。應先確定間距,因為它會決定配對零件、孔徑及每根引腳的電流能力。
引腳間距
間距是相鄰引腳中心到中心的距離,排針只能與相同間距的插座配對。2.54 mm(100 mil)標準源自早期 DIP 網格,至今仍是原型設計的常用選擇。較細間距可以節省空間,但引腳也會變細,因此電流能力及機械強度會同時下降。

圖 4:2.54 mm 至 1.00 mm PCB 排針間距比較
| 間距 | 方形引腳尺寸 | 每根引腳典型電流 | 最適合的應用 |
|---|---|---|---|
| 2.54 mm(100 mil) | 0.64 mm(25 mil) | 約 3 A | 原型、Arduino 及 Raspberry Pi 電路板 |
| 2.00 mm(79 mil) | 0.50 mm(20 mil) | 約 2 A | 2.54 mm 太寬時使用的緊湊型模組 |
| 1.27 mm(50 mil) | 0.40 mm(16 mil) | 約 1 A | 除錯端口及密集板對板連接 |
| 1.00 mm(39 mil) | 0.30 mm(12 mil) | 約 1 A | 空間受限電路板,主要採用表面貼裝 |
電流能力下降的速度比間距更快,因為 1.27 mm 引腳的截面積約為 2.54 mm 引腳的 40%。因此,細間距電源軌需要增加引腳數量,從而抵消細間距原本節省的空間。
引腳數量、高度及整體尺寸
引腳數量決定排針長度,即每排位置數乘以間距。可折斷排針可以在位置之間整齊折斷,因此數量容易調整。不過,應在早期預留備用位置,因為後期增加引腳便需要重新設計焊盤圖形。
電路板上方的高度等於絕緣體高度加上外露引腳高度。TSW-07 排針的典型高度約為 8.4 mm(330 mil)。還要加上配對插座或線纜外殼,因為配對後的總高度必須符合機箱蓋的空間。整體尺寸還包括引腳區域以外的塑膠本體。插座或帶護罩的盒式排針通常比引腳區域更寬,而直角本體會向電路板邊緣延伸。因此,禁佈區應根據資料表外形,而不是只按焊盤範圍繪製。
PCB 排針設計注意事項
PCB 排針應先根據功能選擇,再繪製到電路板上。許多排針問題都源於順序相反,因此選型需要與佈局同樣謹慎。
為 PCB 選擇合適的排針
選擇 PCB 排針時,應先考慮插拔頻率及連接對象。這兩項因素會決定鍍層、極化方式及固定結構。只在工廠內使用的端口可以採用裸排針,而使用者經常插拔的線纜則需要帶鎖扣的外殼。
| 應用 | 排針選擇 | 適用原因 |
|---|---|---|
| SWD 除錯端口 | 2 × 5、1.27 mm(50 mil)SMT,例如 Samtec FTSH-105-01-L-DV-007-K | 符合 ARM Cortex 10 引腳排列,並以第 7 引腳缺省作為定位鍵 |
| 電路板堆疊或 HAT | 2 × 20、2.54 mm(100 mil)排針及插座 | 標準 40 引腳接口,間距約 11 mm(433 mil) |
| 排線 | 帶護罩的 2 × 5、2.54 mm(100 mil)盒式排針 | 護罩槽可防止反向插入 |
| 感測器或風扇線束 | Molex KK 254 摩擦鎖排針 | 斜坡鎖扣可抵抗拉力,並使外殼保持正確方向 |
焊盤、孔徑與佈局要求
通孔排針焊盤圖形通常由一排圓形焊盤組成,並以方形焊盤表示第 1 引腳,這也是 KiCad 元件庫的常見規則。還應在 PCB 絲印上標示第 1 引腳,並將標記放在本體外側,因為方形焊盤會被塑膠本體遮住。0.64 mm(25 mil)方形引腳的對角尺寸約為 0.9 mm(36 mil),IPC-2222 根據密度等級增加 0.15 至 0.25 mm。因此,2.54 mm 排針通常需要約 1.05 至 1.15 mm(41 至 45 mil)的成品孔徑。

圖 5:具有方形第 1 引腳焊盤及按對角尺寸設計孔徑的 PCB 排針焊盤圖形
佈局間隙必須涵蓋配對外殼及插拔操作所需的空間,而不只是焊盤範圍。高元件應遠離該區域,並按照一般PCB 設計規則進行佈局。即使是有經驗的設計師,也可能犯下以下排針錯誤:
- 混淆雙排引腳編號會導致訊號交換:排線通常採用蛇形編號,而 DIP 風格符號則沿單排向下編號,因此符號必須與線纜匹配。
- 將底部安裝的堆疊插座繪製在頂層,會令引腳順序反轉,因此應將其放置在底層。
- 忽略線纜外殼尺寸會令高元件阻擋鎖扣,因此應在機械層繪製外殼輪廓。
將 PCB 排針製造成可靠電路板
只有當製造商在引腳所需的範圍內鑽出正確孔徑時,排針焊盤圖形才真正有效。組裝時還必須讓焊料填充整個孔壁,這兩個步驟都可以進行檢查。
排針組裝的孔徑與焊盤精度
成品孔徑不會完全精確,因此製造商的公差必須落在設計所需的間隙範圍內。JLCPCB 將鍍通孔控制在 +0.13/−0.08 mm(+5/−3 mil),其能力頁面也會根據層數及銅厚度設定建議環寬。這項公差的負向部分最容易壓縮排針引腳的安裝空間。
| 間距 | 引腳對角尺寸 | 常用孔徑/焊盤 | 最小成品孔 | 環寬檢查 |
|---|---|---|---|---|
| 2.54 mm(100 mil) | 0.905 mm(35.6 mil) | 1.0 / 1.7 mm(39 / 67 mil) | 0.92 mm(36.2 mil) | 0.35 mm(14 mil),足夠 |
| 2.00 mm(79 mil) | 0.707 mm(27.8 mil) | 0.8 / 1.35 mm(31 / 53 mil) | 0.72 mm(28.3 mil) | 0.28 mm(11 mil),合格 |
| 1.27 mm(50 mil) | 0.566 mm(22.3 mil) | 0.65 / 1.0 mm(26 / 39 mil) | 0.57 mm(22.4 mil) | 0.18 mm(7 mil),低於建議值 |
1.27 mm 間距的問題在於環寬不足,而不是單純孔徑問題。使用 1.1 mm(43 mil)焊盤可將環寬提高至 0.23 mm(9 mil),但焊盤之間只剩 0.17 mm(7 mil)銅間距。另一種方案是使用 1.27 mm 表面貼裝排針,完全避免鍍通孔環寬限制。
PCB 品質控制與檢查
排針品質控制應覆蓋裸板及組裝板,因為焊料無法修正錯誤孔徑。檢查通常按照製造順序進行:

圖 6:測量已焊接 PCB 排針焊點的孔壁填充率
- 孔徑檢查:將成品孔徑與鑽孔文件進行比較。
- 鍍層檢查:透過切片確認孔壁銅厚;按照 IPC-6012 Class 2 製造的電路板,平均孔壁銅厚至少應為 20 µm(0.8 mil)。
- 電氣測試:使用飛針測試檢查每個網絡是否存在開路或短路。
- 焊料填充檢查:按照 IPC-A-610 Class 2 或 Class 3,每個焊點的垂直焊料填充率至少為 75%;對於連接散熱平面的部分引腳,Class 2 可有例外。
- 安裝狀態檢查:排針本體應保持平整,引腳應保持垂直。
JLCPCB 會對雙層及多層電路板進行電氣測試,並提供通孔組裝服務,可使用波峰焊或選擇性焊接將排針與 SMT 元件組裝在一起。你可以先從零件庫選擇現貨排針,再於報價頁面訂購組裝服務,讓排針在出貨前完成安裝。
PCB 排針常見問題
問:可以將鍍金排針插入鍍錫插座嗎?
一開始可能可以使用,但連接器製造商通常不建議金鍍層與錫鍍層互相配對。微小移動,即微動磨損,會令錫轉移到硬度較高的金層上,之後錫會氧化並令接觸電阻上升。兩個配對部分應使用相同鍍層。
問:2.5 mm 和 2.54 mm 間距排針可以互換嗎?
只能在極少數位置上勉強使用。2.5 mm(98 mil)零件,例如 JST XH 外殼,每個位置比 2.54 mm(100 mil)短 0.04 mm(1.6 mil),十個位置後誤差會累積至 0.36 mm(14 mil)。兩端引腳會因此卡住,所以必須準確匹配間距。
問:如何將母座排針條剪至指定長度?
應在最後一個需要位置的旁邊位置剪切,因為母座排針條通常沒有可折斷線。剪切會破壞一個觸點,因此每次剪切都應預留一個犧牲位置。剪完後將切口磨平,確保外殼能夠保持方正。
問:手工焊接時如何保持排針筆直?
先只焊接最外側的一根引腳,然後檢查本體是否平整及垂直。重新加熱一個焊點很容易,但要將整排已焊接的引腳重新拉直則很困難。焊接時將排針插入配對插座,也可以保持引腳間距。
問:帶電電路板可以直接從排針上拔下嗎?
不建議直接這樣做,因為普通排針的引腳長度相同,無法保證接地會先接通。因此,電路可能在接地尚未連接前,先經由 I/O 引腳承受供電電壓。需要熱插拔時,應選擇帶有較長接地觸點的連接器。
結論
選擇合適的 PCB 排針不只是匹配引腳數量及連接器尺寸。PCB 排針同時提供電氣連接及機械支撐,因此正確選型與安裝對長期可靠性十分重要。主要考慮因素包括引腳間距、載流能力、孔徑尺寸及焊點品質。
隨著電子設備變得更小,1.27 mm 緊湊間距及表面貼裝排針正與傳統 2.54 mm 連接器一同使用。不過,較小尺寸要求 PCB 佈局、製造及組裝具有更高精度。JLCPCB 提供孔徑公差資料及通孔組裝服務,協助設計師製造可靠的 PCB 排針連接。

持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......