針床測試在專業 PCB 製造中的優勢
1 分鐘
- Bed of Nails 測試指南
- 常見問答 (FAQ)
Bed of Nails 測試指南
你是否曾想過,製造商如何每天測試數千塊 PCB 卻不讓生產線變慢?答案通常是使用一種看似狡猾的設備,稱為「Bed of Nails(釘床)測試裝置」。這個平台上有數百根小型彈簧針,每根針都精準對應 PCB 上的特定測試點。它可以在幾秒鐘內檢查整塊 PCB 的電氣完整性,包括短路、開路和元件缺陷,甚至在板子離開工廠之前就完成檢測。

在大規模生產 PCB 時,測試是不可或缺的步驟。它決定了產品的可靠交付與保固退貨之間的差異。釘床測試是專業 PCB 製造中關鍵的一環,雖然現今飛針測試越來越普及,但在高產量生產中,釘床測試仍然是黃金標準。由於其速度快、重複性高、缺陷覆蓋面廣,它幾乎無法被替代。
什麼是 Bed of Nails 測試及其運作原理
釘床測試裝置是一種特殊的電子測試治具,主要應用於電子 PCB 的在線測試(ICT)。名稱直譯即「釘床」。裝置由剛性板(通常為環氧酚醛玻纖板 G-10)、一組彈簧針(通常稱為 pogo pin)組成,這些針孔精確對應 PCB 上的測試點、通孔或焊盤。

實際運作流程如下:待測板(DUT)放置於治具上,透過機械壓板、真空或夾殼機構將板壓下,壓縮彈簧,確保每個測試點都建立可靠的電氣接觸。整個過程一次完成,數百甚至數千個測試節點同時被檢測。接觸建立後,測試系統向每個節點施加訊號,測量阻抗、電容、電感、電壓與電流等電氣參數。系統自動比對測量值與板子網表及物料清單中的預期值,任何超出或低於容差的情況都會判定板子不合格,並標註缺陷位置與類型。
為何在現代 PCB 生產中仍然不可或缺
釘床測試雖源自 1960 年代,但無其他測試方法能在高產量下同時兼顧速度、覆蓋率與單位成本。基於釘床 ICT 系統的缺陷檢測率通常超過 95%,部分系統甚至可達 98%。
飛針測試雖適用於原型與低產量,但每次測試僅針對單一點,需 1-5 分鐘,而釘床測試不到 10 秒即可完成。對於 1,000 塊以上的生產批次,這差異直接影響產能與成本。
| 參數 | 釘床 (ICT) | 飛針 |
|---|---|---|
| 每板測試時間 | 5-10 秒 | 1-5 分鐘 |
| 治具需求 | 是 (依設計定制) | 否 |
| 初始設置成本 | $10,000-$50,000 | 低 |
| 每板測試成本 (大批量) | 約 $0.10 | $0.50-$2.00 |
| 缺陷覆蓋率 | 90-98% | 70-80% |
| 最佳應用 | 高產量 (>1,000 塊) | 原型與低產量 |
| 設置週期 | 2-6 週 | 數小時 (僅程式設定) |
高產量生產的關鍵優勢
高速測試與全面缺陷檢測:所有探針同時接觸板面,可平行測量所有節點,避免逐點測試等待。釘床測試可檢測:
- 線路、焊盤或層間短路
- 開路(斷線、冷焊或缺件)
- 元件值錯誤(電阻/電容錯誤)
- 缺失元件
- 二極體、電解電容及 IC 極性反接
- 焊接缺陷,包括橋接、錫不足、翻立件
- 元件位置錯誤(正確元件放錯位置)
成本效率與提升良率:雖然治具投資高($10,000-$50,000),但大批量測試單板成本僅 $0.10 左右,對比飛針測試每板 $0.50-$2.00,500-1,000 塊以上量產時即可回本。
針床治具設計要點
探針與 PCB 測試點對齊精度至關重要,稍有偏差可能導致假失敗或破壞板子。關鍵設計準則:
- 測試焊盤直徑:標稱 0.035 英吋 (0.89 mm),範圍 0.015-0.040 英吋
- 最小焊盤間距:0.050 英吋 (1.27 mm),建議 0.100 英吋 (2.54 mm)
- 與元件的間距:至少 0.040 英吋 (1.02 mm)
- 焊盤密度:每平方英吋 ≤12 個,以維持板面平整性
- 表面處理:錫覆蓋或 ENIG 焊盤,接觸最可靠
| 治具類型 | 存取面 | 最佳應用 | 相對成本 |
|---|---|---|---|
| 標準壓板 | 底面 | 單面 SMT 板 | 低 |
| 真空壓板 | 底面 | 薄板或柔性板 | 中 |
| 夾殼 (雙面) | 雙面 | 雙面 SMT 組件 | 高 |
| 混合型 (固定 + 飛針) | 雙面 + 難觸及點 | 超高密度設計 | 最高 |
製造流程整合
釘床治具可用於 PCB 製造後的裸板電氣測試,檢查連通性與隔離性。高產量裸板測試比飛針測試快得多,可防止製造錯誤進入組裝線。
在 SMT 組裝流程中,釘床 ICT 測試順序:
- 錫膏印刷與檢查 (SPI)
- 元件貼裝
- 回流焊
- 自動光學檢查 (AOI)
- 釘床在線測試 (ICT)
- 功能測試 (FCT)
- 最終質檢 (FQC)
確保交付前的一致品質
釘床測試的重複性可確保每塊板都接受相同測試條件,探針位置穩定,彈簧常數控制接觸力,合格/不合格閾值固定。符合 IPC-9252 與 IPC-A-610 標準,保證測試結果的可靠性與可追溯性。
JLCPCB 釘床測試能力
- 自動裸板電測,驗證網表連通與隔離
- PCBA 訂單自定義 ICT 治具,探針位置依 Gerber 與 BOM 生成
- 測試數據記錄與追蹤,支持 IPC Class 2/3
- 與線上訂單系統整合,可指定測試要求並查看質量報告
常見問答 (FAQ)
Q1: 什麼是 Bed of Nails 測試治具?
一種機械平台,含排列精準的彈簧針,對應 PCB 測試點。板子壓上治具後,所有針同時接觸測試點,可平行測量所有節點的電氣參數。
Q2: 釘床測試與飛針測試有何不同?
釘床是並行測試,5-10 秒完成,需定制治具 ($10,000-$50,000),單板成本低。飛針是逐點測試,1-5 分鐘/板,適合低產量或原型。
Q3: 釘床測試可檢測哪些缺陷?
可檢測短路、開路、缺失元件、元件值錯誤、極性反接、焊接缺陷及元件放錯位置等。
Q4: 什麼產量下釘床測試具成本效益?
一般建議約 500-1,000 塊以上的量產即可比飛針測試更經濟。
Q5: PCB 如何設計以適合釘床測試?
測試焊盤直徑 0.035 英吋 (0.89 mm)、焊盤間距 ≥0.050 英吋 (1.27 mm,建議 0.100 英吋)、焊盤與元件距離 ≥0.040 英吋、焊盤密度 ≤12/平方英吋。
Q6: 釘床治具中的彈簧針壽命多久?
優質鍍金硼銅針約 100,000-500,000 次測試週期,視探針樣式、接觸面及維護而異。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......