掌握斜接轉角技術,實現卓越的高速訊號效能
1 分鐘
- 高速 PCB Mitered Corner 設計指南
高速 PCB Mitered Corner 設計指南
你是否曾仔細檢查過高速信號走線上的倒角角落?這些斜角(Mitered Corners)不只是美觀,它們直接影響阻抗連續性、信號反射以及 RF 和高速數位訊號的品質。在 PCB 上使用倒角角落,可能就是你能達到回波損耗目標,避免信號完整性問題的關鍵。

為什麼倒角角在高速 PCB 設計中很重要
尖銳 90° 角的信號反射問題
當微帶線或條線走向尖銳 90° 彎角時,導線有效寬度在角落會變大,形成額外銅區,增加與接地層的局部電容,造成阻抗不連續。這會讓部分信號能量反射回源端。在低頻或上升沿較慢時(<1 GHz 或 <1 ns),反射影響可忽略。但對於 RF 或多 Gb/s 信號,這些角落反射會在 S 參數與眼圖上顯現。

倒角如何改善阻抗連續性
倒角移除角落外側多餘的銅,減少電容不連續。將角落斜切 45° 可降低導線在彎曲處的有效寬度,使阻抗連續性得以保持。倒角百分比(Miter Percentage)表示斜切角度佔角落對角的比例,通常微帶線實務設計中,倒角可移除 60-70% 的角落區域,這是微波工程文獻建議的理論值。
倒角角的核心設計規則
最佳倒角角度與長度指引
- 設定目標阻抗:為每個受控阻抗網設定目標阻抗,例如 50Ω 單端或 100Ω 差分。
- 鎖定堆疊:確認基板厚度、Dk 值與銅厚,倒角設計只對特定截面有效。
- 計算基準倒角:使用 Douville 和 James 公式:M = (52 + 65 * exp(-1.35 * (W/H)))%,W 為線寬,H 為介電厚度。
- 模擬彎角:用 2.5D 或 3D 電磁模擬驗證 S 參數是否符合目標。
- 鎖定規則:在 EDA 工具中固定倒角尺寸,確保每個彎角一致。
| W/H 比例 | 倒角百分比(近似值) | 公式可靠性 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 0.5 - 1.0 | 55 - 65% | 良好 | 作為起點,並用模擬驗證 |
| 1.0 - 2.0 | 65 - 75% | 良好 | 公式一般可靠 |
| 低於 0.5 | 變化大 | 不佳 | 需 EM 模擬 |
| 高於 2.0 | 變化大 | 中等 | 建議 EM 模擬 |
倒角 vs 圓弧彎角
倒角彎角:經過調整可接近圓弧效果,適合 10-15 GHz 以下大部分高速數位與 RF 設計。
尖銳 90° 彎角:應避免用於關鍵 RF 或高速信號,只適用於低頻、非阻抗控制信號。

差分對與高速信號的整合
- 匹配電氣長度:兩條線在彎角中長度一致。可在內側線使用蛇形補償。
- 保持間距一致:保持差分對間距不變,避免阻抗偏移。
- 維護參考平面連續性:地平面或電源層在彎角區保持完整。
- 考慮過孔護欄:在關鍵 RF 差分對彎角外側設置接地過孔,抑制電磁場外洩。
常見失誤與避免方法
倒角過小或過大
倒角過小:銅未移除足夠,角落電容過大,TDR 上出現局部電容峰值,多個彎角累積影響回波損耗。
倒角過大:銅移除過多,角落截面小於線寬,形成電感阻抗峰值,電流密度集中,高功率或熱裕量緊湊設計易出現可靠性問題。
製造公差影響
- 蝕刻公差 ±0.5-1 mil,對倒角區影響更大。
- 介電厚度公差 ±10%,會影響阻抗。
- 層對準精度,確保信號層與參考層對齊,偏差可改變 1-3Ω 阻抗。
倒角 PCB 精密製造
- 高精度蝕刻與層對準是維持設計幾何的關鍵。
- 每個倒角在 AOI 或截面分析中驗證尺寸。
- 使用阻抗測試 coupon 與 TDR 測量確保阻抗在容差範圍內。
- 信號完整性標準:阻抗符合容差、回波損耗 -15 dB(RF 嚴苛設計 -20 dB)、插入損耗在連接預算內。
從原型到大批量生產
- 相同堆疊:使用與原型相同的 prepreg、核心材料、銅厚與壓合順序。
- 相同製造說明:生產圖、堆疊、阻抗標註及特殊指示須與原型一致。
- 相同 coupon 設計:生產監控 coupon 與原型相同,避免測量變數。
JLCPCB 倒角 PCB 專業能力
- 最小線寬/間距 3.5/3.5 mil,可精準還原倒角幾何。
- 阻抗公差 ±10%,保證倒角阻抗連續性。
- 支援 4 層至多層堆疊,材料與厚度對應實際製造。
- 每張板包含 coupon TDR 測量,確認阻抗符合規格。
常見問答 (FAQ)
Q1: PCB 倒角彎角與圓弧彎角的區別?
倒角彎角將 90° 外角斜切 45°,去除多餘銅以降低電容不連續。圓弧彎角將角落替換成平滑曲線,將方向變化分散。
Q2: 何時可接受 90° 角?
非阻抗控制且低於 1 GHz 的信號(GPIO、低頻模擬或電源線)可接受尖角,角落電氣長度可忽略。
Q3: 如何計算倒角尺寸?
Douville 和 James 公式:M = (52 + 65 * exp(-1.35 * (W/H)))%,W 為線寬,H 為介電厚度。適用 W/H = 0.5~2.0。
Q4: 差分對倒角如何處理?
兩條線使用相同倒角,保持間距不變,內側線可用蛇形補償路徑差。
Q5: 製造公差會影響倒角性能嗎?
蝕刻寬度 ±0.5-1 mil、介電厚 ±10% 都會影響倒角阻抗與信號完整性。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......