如何為高速且可靠的設計打造完美的 PCB 疊構
2 分鐘
- 為什麼良好的 PCB 疊構設計如此關鍵
- 有效 PCB 疊構設計的關鍵原則
- 選擇合適的材料與配置
- 可靠實作疊構的製造考量
- JLCPCB 在先進 PCB 疊構製造上的專業能力
- PCB 疊構常見問題
- 結論
重點整理
良好的 PCB 疊構設計,是高速且可靠設計的基礎,會決定訊號完整性、阻抗控制與 EMI 表現。使用對稱層結構、相鄰參考平面、適當介電層間距與銅平衡,可避免翹曲與串擾。低於 3 GHz 的設計可選用標準 FR4;更高速度或高頻應用則可選擇低損耗材料,例如 Megtron 6、Rogers,並與製造商密切合作以取得最佳結果。掌握疊構設計,是高速設計成功的關鍵。
你是否曾經完成一片漂亮的 6 層 PCB 佈局,DRC 全部通過,卻在送廠後仍擔心訊號完整性問題?很多時候,問題可能不是你的走線,而是 PCB 疊構。層疊結構是任何多層板的結構基礎;錯誤的選擇,可能悄悄破壞即使最用心佈線的設計。設計良好的 PCB 疊構會定義訊號路徑、電源分配方式,以及電路板抑制電磁干擾的能力。無論你正在設計 USB 3.0 集線器,還是 DDR4 記憶體介面,性能都從疊構開始。今天,我們將完整介紹 PCB 疊構設計所需了解的重點,從層排列與對稱設計,到材料選擇、阻抗設計與製造考量。
為什麼良好的 PCB 疊構設計如此關鍵
疊構在訊號完整性與電源完整性中的角色
PCB 上的任何高速訊號都是一條傳輸線。這條傳輸線的阻抗,取決於走線寬度、到參考平面的距離,以及走線與參考平面之間材料的介電常數。這三項參數全都由疊構決定。為確保訊號完整性,最佳化製造的疊構會在關鍵網路上提供阻抗控制。USB 3.0 需要 90 歐姆差分阻抗,PCIe 需要 85 歐姆,DDR4 的資料線也必須透過阻抗控制仔細匹配。若沒有正確疊構,幾乎無法穩定達成這些目標。

為了實現電源完整性,疊構會定義電源傳輸網路的表現。當電源平面與接地平面彼此靠近時,會自然形成分布電容,也常稱為平面間電容。若一組緊密耦合的電源與接地平面之間介電層間距為 4 mil,約可產生 90 pF/平方英吋的電容。這種固有電容可用來降低高頻雜訊,而不需要額外增加去耦元件。
不良疊構選擇造成的常見問題
規劃不良的疊構會導致一些在製造完成後很難且成本高昂才能解決的問題:
- 阻抗不匹配:介電層厚度設定不準確會導致阻抗不匹配,進而造成訊號反射與眼圖品質不佳。
- 過度串擾:若兩個訊號層之間沒有接地平面隔開,走線之間可能產生 NEXT 與 FEXT 串擾。
- EMI 輻射:沒有連續參考平面的訊號,會在板邊與回流路徑缺口處輻射電磁能量。
- 翹曲與分層:不對稱疊構會造成壓合應力不均,進而導致翹曲與焊點可靠性問題。
- 電源雜訊:若電源與接地平面相距過遠,就無法提供足夠低的平面間電容。
這些問題會隨著訊號速度提高而變得更嚴重。100 MHz 設計或許還能容忍普通疊構,但 5 Gbps SerDes 連線就不行。
有效 PCB 疊構設計的關鍵原則
層排列、對稱性與平衡規則
對稱性是疊構設計的第一條規則。電路板中心線上方的層排列,應該與中心線下方的層排列互相鏡像。這不只是設計偏好,而是製造上的必要條件。不對稱疊構會在壓合冷卻過程中產生差異應力,導致電路板翹曲。

對標準 4 層板而言,經典排列如下:
| 層別 | 功能 | 典型厚度 |
|---|---|---|
| L1(Top) | 訊號 + 元件 | 1.2 mil(銅)+ 至 L2 的預浸材 |
| L2 | 接地平面(GND) | 1.2 mil(銅) |
| L3 | 電源平面(VCC) | 1.2 mil(銅) |
| L4(Bottom) | 訊號 + 元件 | 1.2 mil(銅)+ 來自 L3 的預浸材 |
這種設計可讓每個訊號層都有相鄰參考平面來控制阻抗,而 GND 與 VCC 平面則形成鬆散耦合的平面對,用於電源傳輸。在 6 層與 8 層設計中,同樣概念仍然適用。只要可行,應盡量讓訊號層與平面層交錯排列。
阻抗控制與參考平面策略
阻抗控制是從疊構開始,而不是從佈線開始。微帶線或帶狀線疊構中,走線特性阻抗由三項疊構參數決定:介電層厚度、介電常數(Dk)與銅厚。在 FR4(Dk 約 4.2 至 4.5)的微帶線中,若至參考平面的介電層厚度為 4 mil,4 至 5 mil 的走線寬度通常可達成 50 歐姆單端阻抗。以下是參考平面管理中最重要的策略:

1. 每一個訊號層都應在相鄰層擁有連續參考平面。
3. 當訊號透過導通孔換層時,兩個參考平面應盡量為相同網路。否則,應在回流電流附近加入接地縫合導通孔。
4. 不要讓高速訊號路徑跨越被分割的接地平面。被迫繞路的回流電流會形成巨大迴路,並輻射 EMI。
5. 使用接地縫合導通孔抑制板邊之間的平面腔體共振。
選擇合適的材料與配置
低損耗層壓板與預浸材選項
FR4 是 PCB 產業中的主力材料,其 Dk 約為 4.2–4.7,Df 約為 0.017–0.025。對於頻率低於 3 GHz 的設計,標準 FR4 相當合適且具成本效益。當頻率高於 5 GHz 時,介電損耗就會成為關鍵問題。這時低損耗層壓板就會派上用場:
| 材料 | Dk(10 GHz) | Df(10 GHz) | Tg(°C) | 典型應用情境 |
|---|---|---|---|---|
| 標準 FR4 | 4.2 - 4.7 | 0.017 - 0.025 | 130 - 140 | 通用用途、< 3 GHz |
| Mid-Tg FR4 | 4.2 - 4.5 | 0.015 - 0.020 | 150 - 160 | 車用、工業應用 |
| High-Tg FR4 | 4.0 - 4.4 | 0.012 - 0.018 | 170 - 180 | 無鉛組裝、伺服器 |
| Megtron 6(Panasonic) | 3.4 | 0.002 | 185 | 10+ Gbps SerDes、背板 |
| Rogers RO4003C | 3.38 | 0.0027 | 280 | RF、最高 40 GHz 微波應用 |
| Rogers RO4350B | 3.48 | 0.0037 | 280 | RF 功率放大器 |
| PTFE(Teflon) | 2.1 - 2.2 | 0.0009 | 327 | 毫米波、77 GHz 雷達 |
預浸材(prepreg,預浸玻纖布)是在壓合時用來黏合銅箔與芯板層的材料。常見標準玻纖布型號包括 106、1080、2116 與 7628,它們具有不同樹脂含量與厚度。較薄的預浸材(106、1080)適合緊密介電層間距;較厚的預浸材(2116、7628)則具備更高機械強度。
不同應用中的標準疊構與客製疊構
並非所有設計都需要客製疊構。對多數應用而言,使用製造商的標準疊構,在成本與交期上更具效益。

標準疊構適合以下情境:
- 通用型 2 層與 4 層板,中等速度設計。
- 阻抗公差較寬鬆的設計(10% 以內)。
- 低於 200 MHz 的 IoT 裝置與消費性電子產品。
- 對成本敏感的原型設計。
以下情況需要客製疊構:
- 阻抗公差需要控制在 ±5% 或更低。
- 需要混合材料結構,例如 Rogers 芯板搭配 FR4 預浸材。
- 具有微導通孔與順序壓合的 HDI 結構。
- 高頻阻抗控制需要特定介電層間距。
申請客製疊構時,務必提供阻抗需求、關鍵工作頻率與偏好的材料選項。這能協助製造商同時最佳化性能與可製造性。
可靠實作疊構的製造考量
壓合精度與對位精度
壓合:是透過熱與壓力將多層 PCB 的所有層黏合在一起的製程。預浸材樹脂會流動並填入空隙,接著固化形成堅固的介電層。這個步驟會直接影響最終介電層厚度與阻抗值。
常見壓合參數包括:
- 依樹脂系統不同,將溫度升至 170–185°C。
- 施加 250–400 PSI 壓力,以確保均勻黏合。
- 在最高溫度下固化 60–90 分鐘。
- 受控冷卻,以降低熱應力與翹曲。
對位精度用來衡量每一層與其他層之間的對準程度。標準多層 PCB 的對位精度通常約為 2 至 3 mil。若是使用微導通孔的 HDI 設計,則需要更嚴格的對位公差,通常為 1 mil 或更低。導通孔與焊墊對位不良,以及阻抗變化,都可能來自不佳的對位精度。
確保厚度均勻與無空洞結果
介電層厚度必須保持均勻,才能讓整片板上的阻抗維持一致。厚度變化可能由多種因素造成:
1. 銅密度變化:厚銅區域會讓樹脂流動空間變少,造成局部厚度變化。這可透過所有層的銅平衡來抵消。
2. 樹脂不足:預浸材中的樹脂不足會造成空隙與分層。應依銅分布選用具有足夠樹脂含量的預浸材。
3. 壓力均勻性:現代壓合機多採用真空壓合,可避免氣泡形成,並在整個 panel 上提供均勻壓力。
IPC-6012(剛性 PCB 資格與性能規範)建立了不同等級電路板可接受的介電層厚度公差。對 Class 2(專用服務)電路板而言,公差通常在 ±10% 範圍內。對 Class 3(高可靠度)電路板而言,會採用更嚴格公差,且製造商需要能透過切片分析證明製程能力。
JLCPCB 在先進 PCB 疊構製造上的專業能力
多樣化疊構選項與材料支援

JLCPCB 提供從簡單 2 層到複雜多層設計的 PCB 疊構方案,材料選項包含標準 FR4,以及 RF 應用中的 Rogers 等高頻層壓材料。當設計者需要阻抗控制時,JLCPCB 提供預先定義的疊構選項,其中包含介電層厚度與 Dk 值,並已記錄在疊構資訊中。這些標準疊構細節可在其下單平台中取得,讓你在設計 PCB 疊構時不需要憑空猜測。
支援最佳高速性能的 DFM 回饋
JLCPCB 的 DFM(可製造性設計)審查會在生產開始前檢查你的 Gerber 檔案與疊構規格,協助發現可能問題,例如:
- 介電層間距可能無法達成指定阻抗
- 層排列可能造成翹曲或對位問題
- 導通孔結構與所選疊構不相容
- 銅分布不平衡,可能造成厚度變化
在製造前取得這些回饋,可節省時間與成本。與其收到板子後才發現阻抗失效,不如在設計檔中先調整介電層厚度。
從原型到量產皆維持一致品質

無論是小批量或大量生產,單片原型 panel 或大規模量產批次,JLCPCB 都會維持相同的製程控制與材料規格。PCB 價格可低至 $2 美元,並可在 1 至 2 天內完成生產,因此你可以快速進行多次迭代,同時不犧牲疊構品質。當 EasyEDA 設計者使用 JLCPCB 製造平台時,就能形成不中斷的工作流程。你可以在同一個生態系中定義疊構、完成佈線並產生生產檔案,降低設計意圖與製造執行之間發生誤解的機率。
PCB 疊構常見問題
Q: 什麼是 PCB 疊構?為什麼它很重要?
PCB 疊構是構成多層電路板的銅層、介電材料(芯板與預浸材)以及防焊層的排列方式。它會直接決定成品板的阻抗控制、訊號完整性、電源傳輸性能、EMI 行為與機械可靠性。
Q: 我的設計需要幾層板?
簡單的微控制器電路板可能只需要 2 層。有阻抗控制需求的設計,例如 USB 3.0 或 DDR4 介面,通常至少需要 4 層。具有多組高速匯流排或高腳數 BGA 的複雜設計,通常需要 6 層、8 層或更多層。
Q: 疊構中的芯板與預浸材有什麼差異?
芯板是已固化的層壓板,兩面貼有銅箔,具有剛性且厚度精確已知。預浸材則是半固化(B-stage)玻纖片,在壓合過程中會受熱與受壓而流動並固化,用來將芯板黏合在一起。預浸材的最終厚度會依周圍銅密度而略有變化。
Q: 如何在疊構中達成阻抗控制?
請在製造圖面中指定目標阻抗,例如 50 歐姆單端或 100 歐姆差分。設計時使用阻抗計算工具選擇合適走線寬度,再讓製造商微調介電層厚度,以在公差範圍內達成目標阻抗。
Q: 可以在同一個疊構中混用不同材料嗎?
可以。混合疊構在 RF 與高速設計中很常見。典型案例是頂層訊號層使用 Rogers 芯板,其餘層使用標準 FR4。不過,混合材料疊構需要仔細匹配 CTE(熱膨脹係數),以避免熱循環中的可靠性問題。
Q: 什麼是 20H 規則?現在還適用嗎?
20H 規則建議接地平面應至少比電源平面邊緣多延伸 20 倍介電層高度(H),以降低邊緣電場輻射。雖然它在現代高速設計中的實際效果仍有討論空間,但讓接地平面大於電源平面,仍是降低邊緣輻射的良好實務。
結論
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......