PDN 設計:為高性能 PCB 建立穩定電源供應
2 分鐘
- 為什麼 PDN 設計對現代 PCB 至關重要
- 有效 PDN 設計的關鍵原則
- PCB 佈局中 PDN 設計最佳實務
- 穩健 PDN 實作的製造考量
- JLCPCB 在 PDN 設計與製造方面的專業能力
- PDN 設計常見問題
- 結論
是否曾經在啟動一片新製作完成的 PCB 時,才發現 FPGA 無法啟動、ADC 輸入不如預期乾淨,或高速序列連結出現模擬中沒有的錯誤?先不要懷疑您的訊號完整性工作;請先檢查 PDN 設計。在許多最終未能成功落地的產品中,問題不在訊號路徑本身,而在於供應給訊號路徑的電源。
成功的 PCB 建立在設計良好的電源分配網路(Power Distribution Network,PDN)之上,而 PDN 是一種看不見的基礎設施。它不會出現在功能方塊圖中,也不像高速佈線那樣經常被討論。然而,如果電源無法以穩定、低阻抗方式供應,即使是最好的差動對與受控阻抗走線,也會表現不佳。接下來,我們將深入探討現代 PCB PDN 設計的理念、實務與現實,包括目標阻抗計算、去耦策略與最佳化、層疊結構,以及製造品質控制。
為什麼 PDN 設計對現代 PCB 至關重要
PDN 設計的意義及其在電源完整性中的作用
那麼,什麼是 PDN 設計?電源分配網路是從電壓調節模組(VRM)輸出端,到電路板上每一顆積體電路(IC)電源腳位之間的完整電氣路徑。這條路徑包含銅箔平面、導孔、走線、去耦電容,以及 VRM 本身。PDN 設計的工程問題,就是要讓整條電源路徑在 IC 所需的整個頻率範圍內,以低阻抗、低壓降與低雜訊方式供電。

目標阻抗是 PDN 設計中的基本衡量指標。它代表在任何 IC 需要暫態電流的頻率下,PDN 呈現給該 IC 的最高允許阻抗。經典目標阻抗公式很簡單:
Z_target = V_allowed_ripple / I_transient

例如,若核心電源軌為 1.0V,可容忍 5% 漣波,也就是 50 mV 漣波,而 FPGA 在某個時脈邊緣消耗的暫態電流為 2A,則目標阻抗為 25 毫歐。這是一個相當嚴格的數值,必須仰賴 VRM 回應、大容量電容、陶瓷去耦電容,以及電源平面電容在從 DC 到數百 MHz 的頻譜中協同工作來支撐。
PDN 設計不良造成的常見問題
如果 PDN 設計不足或不正確,其影響會出現在電路板性能的各個層面。以下是工程師最常遇到的問題。
暫態負載:當處理器或 FPGA 改變狀態時,會需要一個電流尖峰,進而造成電壓下陷。如果在該頻率下 PDN 阻抗過高,供應電壓就會低於允許的最低工作電壓,可能導致邏輯錯誤或重置。
過大的電源雜訊:高頻切換雜訊會進入電源平面,並輻射到關鍵類比電路。這在混合訊號應用中特別有害,因為 ADC 與 DAC 可能與數位邏輯共用同一組電源軌。
接地彈跳:由於回流路徑連續性不足,或 接地平面設計不良,接地網路中會產生暫態電壓差,進而破壞訊號參考基準。
EMI:帶雜訊的 PDN 會從電源平面、走線,甚至去耦電容迴路輻射電磁能量。許多 FCC Part 15 或 CISPR 32 限值測試失敗,實際上都是 PDN 問題。
有效 PDN 設計的關鍵原則
電源平面配置與去耦策略
電壓調節模組會控制最低頻率範圍的阻抗,也就是從 DC 到數 kHz。它的輸出電容與回授迴路頻寬,決定它對負載變化的回應速度。大容量去耦電容通常負責中頻區域,例如約 100 kHz 至 10 MHz。它們通常是 10 uF 至 100 uF 的陶瓷或鉭電容,放置在 VRM 輸出附近。高頻區域(10MHz 至數百 MHz)則主要由高頻陶瓷去耦電容主導。這裡常見的是 100nF 與 10nF MLCC,並且應盡可能靠近 IC 電源腳位。它們的作用是在快速切換的暫態期間立即提供電荷。

超過數百 MHz 後,電源與接地平面對會成為分布式電容。
一對平面的電容量:C_planes = (E_r x E_0 x A) / d
上述參數分別是介電常數 Er、自由空間介電常數 E0、重疊面積 A,以及平面之間的介電層間距 d。更緊密的平面間距,例如電源與接地之間使用 4 mil 而不是 8 mil 的半固化片,會顯著增加這種內建電容,並降低高頻阻抗。
| 頻率範圍 | 主要 PDN 元件 | 典型數值 | 回應速度 |
|---|---|---|---|
| DC - 10 kHz | VRM/穩壓器 | 回授頻寬 10-100 kHz | 最慢 |
| 10 kHz - 10 MHz | 大容量電容 | 10 uF - 100 uF | 中等 |
| 10 MHz - 500 MHz | MLCC 去耦電容 | 100 nF - 10 nF | 快 |
| 500 MHz+ | 電源/接地平面對 | 取決於幾何結構 | 最快 |
阻抗控制與壓降管理
常見錯誤之一,是只根據標稱電容量選擇去耦電容。所有電容也都包含寄生等效串聯電阻(ESR)與等效串聯電感(ESL),這些參數會決定它可使用的頻率範圍。一顆 100 nF 0402 尺寸 MLCC,可能具有 0.5 nH 的 ESL 與 10 毫歐的 ESR。它的有效上限是自諧振頻率(SRF),也就是電容由容性轉為感性的頻率。
SRF = 1 / (2 x pi x sqrt(L_esl x C))
對於該顆 100 nF、ESL 為 0.5 nH 的電容而言,SRF 約為 22 MHz。在此頻率以上,電容會表現得像電感,阻抗會上升。這就是為什麼需要多種不同電容量;每一種電容都會覆蓋頻譜中的一部分。粗略準則是:對 1.0V 電源軌而言,從 VRM 到 IC 的總 DC 路徑電阻,應小於或等於每安培電流 10-15 毫歐。相同規則也適用於 3.3V 電源軌,只是可用餘裕更大。
PCB 佈局中 PDN 設計最佳實務
電容放置與迴路面積最小化
去耦電容的實體位置與其數值同樣重要。目標很直接:必須將電容、IC 電源腳位,以及經由接地平面回流路徑之間的電流迴路面積降到最低。每個電流迴路都是一個電感,而電感量與包圍面積成正比。一顆距離 IC 電源腳位 10 mm、且透過多層導孔繞行的去耦電容,會形成遠大於距離 IC 電源腳位 1 mm、並使用直接導孔(直接下接最近平面對的導孔)的電容迴路,因此也會有更大的寄生電感。

以下是實現最佳 PDN 性能的放置規則:
-
高頻電容(10 nF、100 nF)應放在 IC 電源腳位附近,最好在 1-2 mm 內;對 BGA 封裝而言,通常可放在電路板另一面、對應電源腳位群的位置。
-
中頻範圍電容(1 uF、10 uF)應保持在 IC 5-10 mm 內。由於它們工作於較低頻率,電感影響較小,因此不必像高頻電容那麼靠近。
-
大容量電容(22 uF - 100 uF)應靠近 VRM 輸出端。它們主要用於穩壓器能量儲存,而非高頻去耦。
針對 PDN 性能最佳化層疊結構

為了達成良好 PDN 性能,最重要的決策之一就是層疊結構,而且必須在開始任何走線之前就先決定。電源與接地平面的放置、間距與堆疊順序,會直接影響 PDN 的高頻阻抗。對典型 4 層板而言,建議的 PDN 最佳化疊構如下:
| 層別 | 功能 | 典型厚度 |
|---|---|---|
| L1 | 訊號 + 電源鋪銅 | 1.2 mil 銅厚(1 oz) |
| Prepreg | 介電層 | 7-8 mil |
| L2 | 接地平面(完整) | 1.2 mil 銅厚(1 oz) |
| Core | 介電層 | 40 mil |
| L3 | 電源平面(完整) | 1.2 mil 銅厚(1 oz) |
| Prepreg | 介電層 | 7-8 mil |
| L4 | 訊號 + 接地鋪銅 | 1.2 mil 銅厚(1 oz) |
對 6 層 PDN 最佳化疊構而言:
| 層別 | 功能 | 到下一層間距 |
|---|---|---|
| L1 | 訊號 | 5 mil 半固化片 |
| L2 | 接地平面 | 4 mil 半固化片 |
| L3 | 訊號/電源 | 20 mil Core |
| L4 | 電源平面 | 4 mil 半固化片 |
| L5 | 接地平面 | 5 mil 半固化片 |
| L6 | 訊號 | -- |
L4-L5 電源/接地平面對採用 4 mil 間距,耦合緊密,可提供非常好的高頻去耦效果。一些更進階的設計甚至可以進一步縮小到 2-3 mil,使用如 1080 或 106 玻纖布型的薄半固化片層。
穩健 PDN 實作的製造考量
平面銅厚與蝕刻均勻性
在螢幕上建立出色 PDN,只完成了一半工作。製造流程必須緊密呈現您的設計意圖,而有許多製造變數會直接影響 PDN 性能。控制 DC 電阻最主要的方法,是改變銅厚。多數訊號層使用 1 oz 銅(1.2 mil/35 um 厚)即可,但若電源平面有大量電流流過,則可受益於 2 oz(2.4 mil/70 um 厚)甚至 3 oz 銅。銅平面的 DC 電阻與厚度成反比;銅厚增加 2 倍,電阻就會降低 2 倍。
但使用厚銅 也會帶來製造取捨:
蝕刻:銅越厚,側向底切越明顯,蝕刻時間也更長。這會降低線寬精度與最小特徵尺寸。1 oz 銅上的 4 mil 走線圖形,若改為 2 oz 銅,可能需要設計為 5-6 mil,才能得到相同最終線寬。
壓合:較厚銅層需要更多半固化片樹脂填充,尤其是在密集走線圖形周圍。如果樹脂不足,可能造成空洞或分層。
鑽孔:更高銅含量會增加鑽針磨耗,可能在孔壁周圍產生毛邊,進而影響依 IPC-6012 Class 2 與 Class 3 要求評估的可靠性。
JLCPCB 在 PDN 設計與製造方面的專業能力
支援複雜 PDN 佈局與 DFM 的進階能力
建立良好的 PDN 設計,需要製造商充分理解您決策背後的工程意義。JLCPCB 提供完整 DFM(Design for Manufacturability,可製造性設計)審查,可在進入製造前偵測潛在 PDN 問題。
平面間距、銅箔平衡、導孔配置與疊構可行性,都是其工程團隊在標準訂單流程中會審查的項目。DFM 審查可確保您的設計需求,例如為了最大化 PDN 電容而要求電源-接地平面緊密間距,或為了低電阻電源分配而使用 2 oz 銅,都能在製程能力範圍內實現。
從原型到量產的可靠生產
PDN 設計驗證不會停在原型階段。從原型進入量產時,一致性最重要。如果第一批板上的 PDN 表現優秀,那麼第一千批也必須完全一致。
為了確保這種一致性,JLCPCB 依 IPC-A-600 Class 2 標準建立標準化流程、進料檢驗、製程中監控與最終品質控制。他們也提供SMT 組裝服務,可精準放置 0201 封裝等去耦電容。高精度製造、完整 DFM 審查與穩定量產能力,為正在開發可靠大規模 PDN 網路設計的工程師提供了堅實製造基礎。
PDN 設計常見問題
Q:PCB 設計中的 PDN 設計是什麼?
PDN 設計(Power Distribution Network design,電源分配網路設計)是指在 PCB 上,從電壓調節器到 IC 電源腳位之間完整供電路徑的工程設計流程。它涵蓋電源平面配置、去耦電容選型與放置、導孔設計,以及層疊結構最佳化。
Q:如何計算 PDN 的目標阻抗?
使用公式 Z_target = V_ripple / I_transient。先判斷電源軌上允許的最大電壓漣波,通常為標稱電壓的 3-5%,再判斷 IC 會拉取的最大暫態電流。
Q:我需要多少顆去耦電容?
沒有通用數量。所需數量取決於目標阻抗、需要覆蓋的頻率範圍,以及 IC 的暫態電流需求。請先從 IC 製造商建議開始,再使用 PDN 模擬工具驗證您的電容網路是否在完整頻段內滿足目標阻抗。
Q:可以使用哪些工具模擬 PDN 阻抗?
多種商用工具可提供 PDN 模擬,包括 Ansys SIwave、Cadence Sigrity PowerDC 與 OptimizePI、Keysight PathWave ADS,以及 Altium PDN Analyzer。對較簡單的設計而言,使用含 ESR 與 ESL 數值的試算表型電容網路計算器,也可提供有用的一階分析。
結論
設計良好的電源分配網路(PDN)是任何可靠、高性能 PCB 的基礎。雖然訊號完整性通常受到更多關注,但最終決定 FPGA 是否能成功啟動、ADC 是否能提供乾淨資料,或高速介面是否能無錯誤運作的,正是 PDN。
透過仔細計算目標阻抗、策略性放置去耦電容、最佳化層疊結構以實現緊密電源-接地平面耦合,並選擇適當銅厚,您可以在寬廣頻率範圍內提供穩定、低雜訊電源。這些做法不僅可避免電壓下陷、接地彈跳與 EMI 等常見問題,也能提升整體系統可靠性與首次成功率。
歸根究柢,優秀的 PDN 設計是穩健工程原則與高品質製造執行的結合。與 JLCPCB 這類具備強大 DFM 支援、穩定製程,以及在疊構、盤中孔與厚銅方面擁有進階能力的經驗製造商合作,可確保您的設計能從模擬完美轉換到量產。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......