印刷電路板設計中的環形環:掌握可靠的導孔連接與精密製造
2 分鐘
- 超越基本公式:究竟是什麼決定了你的環寬
- IPC-6012 環形圈要求:規範實際上說了什麼
- 公差累積分析:你的環形圈預算去了哪裡
- 佈線密度與環形圈完整性:BGA 的權衡取捨
- 淚滴:你應該始終使用的免費可靠性升級
- 製造實況:鑽孔、電鍍與檢測
- DFM 整合:在生產前發現問題
- JLCPCB 的環形圈製造精密方法
- 結論
- 常見問題 (FAQ)
事實上,我有一個值得思考的問題:你上次實際計算 PCB 最壞情況下的環形圈尺寸,並納入所有製造公差是什麼時候?當你說沒有,或是最近沒有,你絕對不是唯一一個。我們通常只是將焊盤尺寸縮放至 EDA 預設值或我們已經用過的數值,而沒有進一步檢查這個數字是否符合實際的鑽孔偏移、層間對位誤差和蝕刻補償。鍍通孔孔壁與各層銅焊盤之間唯一的機械和電氣連接,就是圍繞在所有已鑽孔洞周圍的那一圈薄薄的銅環。

當它剛好足夠時,根本沒有人會注意到它。一旦它處於臨界狀態,你就會遇到間歇性故障,這些故障會持續存在,並在數月後困擾生產工程師。今天,我們將超越教科書的定義。我們將解構實際上決定你實際環形圈餘裕的公差累積,仔細審視 IPC-6012 等級要求(並給予它們應有的重視),同時也會探討在佈線密度與製造穩健性之間取得平衡的設計技巧。
超越基本公式:究竟是什麼決定了你的環寬
你可以自己計算:環形圈的寬度是焊盤直徑與鑽孔直徑差值的一半。因此,一個 0.7mm 的焊盤和 0.3mm 的鑽孔,在任何一側的環寬都是 0.2mm,或大約 8mil。問題在於,這樣一個小小的計算結果更像是個標稱數值,而非你經過整個製造鏈後會得到的數值。實際的環形圈其實是標稱值減去製程中累積的所有公差總和。

這個環同時擔負兩項工作。在電氣上,它是電鍍孔壁與各層焊盤銅的接觸區域;它直接影響導孔電阻和實際可通過的電流量。在機械上,它將導孔固定在層壓板上,並在進行熱應力鑽孔時抵抗焊盤浮起,而銅和 FR-4 具有不同的膨脹率,會對孔壁與焊盤的接觸點施加應變。
當環形圈僅勉強足夠時,問題就會顯現出來。導孔可以通過電氣測試、回流焊,並在幾週後看起來沒問題,但經過幾次熱循環後就開始出現間歇性斷路。這是因為微小的銅連接隨著時間開始侵蝕。這類隱蔽但遵循 IPC 6012 的缺陷,正是更嚴格的規範旨在防止的,尤其是在第 3 級的情況中。
IPC-6012 環形圈要求:規範實際上說了什麼
IPC-6012 定義了三個產品等級的最低環形圈要求,但僅看數字並不能說明全部情況。
| 參數 | 第 1 級(一般) | 第 2 級(專用服務) | 第 3 級(高可靠性) |
| 最小環形圈(外層) | 0.050mm (2 mils) | 0.050mm (2 mils) | 0.050mm (2 mils) |
| 最小環形圈(內層) | 0.050mm (2 mils) | 0.050mm (2 mils) | 0.050mm (2 mils) |
| 允許破出(外層) | 是,90 度 | 是,90 度 | 不允許破出 |
| 允許破出(內層) | 是,180 度 | 是,90 度 | 不允許破出 |
關鍵的區別不在於最小寬度本身(各等級均相同),而在於破出容許度。第 1 級和第 2 級允許部分破出,只要在剩餘弧長上保持最小環寬即可。第 3 級則不允許任何層上有任何破出,這意味著鑽孔必須完全落在板上各處的焊盤邊界內。

正是這個零破出的要求,使得高可靠性設計中的焊盤尺寸顯著增大。你不只是在為標稱放置做設計;你是在保證即使有最大的公差累積,任何層上的鑽孔都不會碰到焊盤邊緣。
公差累積分析:你的環形圈預算去了哪裡
這就是關鍵所在。你的標稱環形圈會被一系列製造公差所消耗。
主要影響因素
- 鑽孔位置精度:標準 CNC 鑽孔可達到 +/-0.075mm (3 mils)。高階設備可達到 +/-0.025mm (1 mil)。
- 內層對工具孔的對位:通常為 +/-0.050mm (2 mils),取決於成像精度和材料尺寸穩定性。
- 層壓對位偏移:熱和壓力可能使內層偏移 +/-0.025 至 0.075mm。
- 蝕刻補償變異:側向蝕刻的變異會貢獻 +/-0.013 至 0.025mm。
- 鑽孔對層壓板的對位:X 光靶標對位會增加 +/-0.025 至 0.050mm。
對於標準4 層板進行最壞情況的 RSS(平方和的平方根)分析,組合公差可達 0.10 至 0.15mm。你 0.20mm 的標稱環寬,在面板上最差的導孔上可能會縮小到 0.05 至 0.10mm。
實用的設計目標
鑑於這個現實,以下是在生產中實際可行的環形圈目標。
| 應用 | 目標環寬(外層) | 目標環寬(內層) | 理由 |
| 消費性(第 2 級) | 0.150mm (6 mils) | 0.175mm (7 mils) | 標準公差餘裕 |
| 工業用(第 2 級) | 0.175mm (7 mils) | 0.200mm (8 mils) | 延長壽命餘裕 |
| 汽車/醫療(第 3 級) | 0.200mm (8 mils) | 0.250mm (10 mils) | 零破出預算 |
| 軍用/航太(第 3 級) | 0.250mm (10 mils) | 0.300mm (12 mils) | 最大可靠性餘裕 |
內層需要更大的目標值,因為它們在層壓和對位鏈中會累積更多的公差影響因素。
佈線密度與環形圈完整性:BGA 的權衡取捨
考慮一個 0.8mm 間距的 BGA。使用 0.3mm 鑽孔和 0.125mm 的環形圈目標,你需要一個 0.55mm 的焊盤。相鄰焊盤邊緣之間的間隙僅為 0.25mm。根據走線/間距能力,這可能允許在 4/4 mil 規則下走一條線,或在 5/5 mil 規則下無法走線。
降至 0.1mm 環寬和 0.50mm 焊盤,可將間隙擴大到 0.30mm,可能允許增加一條走線。但你用製造餘裕換取了佈線自由度。你的製造商能否維持足夠嚴格的公差,使那 0.1mm 的環形圈可靠?
對於 0.5mm 和 0.4mm 間距的 BGA,微導孔成為必要。雷射鑽孔的微導孔可達到 +/-0.013mm (0.5 mil) 的位置精度,大幅縮小了公差累積。一個帶有 0.100mm 雷射鑽孔的 0.250mm 焊盤,可提供 0.075mm 的環形圈,在更嚴格的公差預算下,它實際上比標稱環寬更大的機械鑽孔導孔更可靠。
何時可以採用較小的環寬:當你的製造商確認有更嚴格的對位能力、你正在使用雷射鑽孔微導孔,或是應用為允許破出的第 2 級時。何時應該退讓:靠近板邊、圍繞安裝孔、用於大電流的導孔,或任何第 3 級設計。
淚滴:你應該始終使用的免費可靠性升級
淚滴是走線與焊盤接合處的小型銅填充,它創造了一個平滑的幾何過渡,而非突兀的寬度變化。它們能減少熱循環期間接合處的應力集中,並有效地在接近走線的方向上增加環形圈。

如果鑽孔偏移使孔洞移向引入的走線,淚滴會提供標準圓形焊盤所不存在的額外銅。大多數 EDA 工具,包括 KiCad、Altium 和 EasyEDA,都能在佈線後以批次操作的方式添加淚滴。此過程增加的檔案大小可忽略不計、零製造成本,且能帶來可量測的熱循環改善。確實沒有理由跳過它們。將淚滴與連接到焊盤的銅皮連接相結合,可獲得最大的機械支撐。一個連接到大面積銅皮的焊盤,其抗浮起能力遠優於僅連接到單一走線的孤立焊盤。
製造實況:鑽孔、電鍍與檢測
鑽孔:最主要的變數
鑽孔位置精度是環形圈變異的最大單一貢獻因素。除了機器能力之外,幾個現實因素會增加誤差。
- 鑽頭偏擺會隨著主軸磨損而增加,在軸向精度之外又增加了位置誤差。
- 材料移動在鑽孔過程中,尤其是在薄板或大面板上,會使孔位相對於銅圖案發生偏移。
- 疊板高度在多面板鑽孔中,會因鑽頭偏斜而對下層面板引入更多誤差。
像 JLCPCB 這樣的現代製造商使用高速 CNC 系統,搭配自動化刀具管理和 SPC 監控,以最小化這些變數。但設計師應該理解,所引用的位置精度代表的是製程能力,而非對每個孔的保證。

電鍍:完成連接
環形圈只有在孔壁電鍍層與各層的焊盤銅緊密接觸時才能發揮作用。關鍵的製程鏈從乾淨的鑽孔(無膠渣或撕裂)開始,經過除膠渣處理(高錳酸鹽或電漿),到化學沉銅晶種層,最後是電解電鍍至規格厚度(第 2 級為 20-25 微米,第 3 級至少 25 微米)。
除膠渣不足尤其隱蔽。孔壁電鍍層與內層焊盤銅之間的薄樹脂膜會形成高電阻界面,這是 AOI 看不見的,可能只會在現場運作時以電阻漂移的形式顯現出來。
檢測與驗證
製造商透過互補的方法來驗證環形圈的合規性:外層使用 AOI、內層對位使用 X 光、測試試片的橫截面顯微切片(IPC-6012 的黃金標準),以及進行功能驗證的電氣測試。JLCPCB 結合了訂單提交時的自動化 DFM 檢查、製程中的 AOI、電氣測試和基於試片的顯微切片分析,以確保從設計到最終檢測的合規性。
DFM 整合:在生產前發現問題
解決環形圈問題最具成本效益的時機是在設計階段。當 DFM 標記出臨界的環形圈時,你有四個按優先順序排列的選項。
- 增加焊盤直徑,如果佈線空間允許。最簡單且最可靠的修復方法。
- 減小鑽孔直徑,如果導孔要求允許較小的成品孔。從 0.3mm 降至 0.25mm,每側可增加 0.025mm。
- 改用微導孔來處理有問題的導孔。雷射鑽孔更嚴格的公差,能在不改變焊盤尺寸的情況下有效增加你的環形圈預算。
- 要求製造商提供更嚴格的對位,通常需要額外成本。這是最後的手段,因為它將負擔轉移到了製造端。
JLCPCB 的線上 DFM 系統會在你上傳設計文件時自動評估環形圈合規性,並在標準製程公差下標記出臨界的導孔。這個生產前檢查讓你有機會在提交製造前進行調整。
JLCPCB 的環形圈製造精密方法
先進的鑽孔與對位技術
JLCPCB 的 CNC 鑽孔系統提供了所有電路板等級所需的位置精度,以實現可靠的環形圈。高精度主軸、自動化刀具管理和即時深度控制,確保了乾淨、準確定位的孔洞,從而最大化環形圈品質。結合層壓過程中嚴格的內層對位控制,這些能力即使在較小的焊盤尺寸下也能支援穩健的導孔連接。
為高可靠性產出而設的嚴格公差控制
對於需要符合 IPC 第 2 級或第 3 級標準的電路板,JLCPCB 在整個製造過程中實施嚴格的公差控制。層間對位在鑽孔前會根據規範進行驗證。鑽孔精度透過統計製程控制進行監控。成品板則會經過全面檢測,以驗證每個導孔位置的環形圈品質都符合所需標準。
確保完美導孔結構的全面支援
JLCPCB 的 DFM 系統會在你上傳設計文件時自動評估環形圈合規性,標記出在製造商標準公差下可能具有臨界環寬的任何導孔。這個早期預警讓你有機會在投入生產前調整設計,防止良率問題,並確保交付的每片電路板都具有可靠的導孔連接。
結論

環形圈設計位於電氣可靠性、機械完整性和製造現實的交匯點。標稱計算很簡單,但要設計出能在每個導孔、每一層上都經受住完整公差累積考驗的環形圈,則需要有紀律的分析和實務經驗。
關鍵要點:你的環形圈目標應由製造商的實際公差能力驅動,而非僅憑 IPC 的最低要求。那些最低要求定義了成品板的驗收標準,而非確保你能可靠達標的設計目標。將足夠的環寬尺寸與淚滴、適當的 DFM 分析,以及對公差預算去向的理解相結合,你就能消除PCB 現場故障最常見的源頭之一。
如果你準備好將這些原則付諸實踐,JLCPCB 結合了嚴格的鑽孔對位、自動化 DFM 分析和多階段檢測,使得在所有電路板等級中實現可靠的環形圈變得簡單直接。上傳你的設計文件以獲得即時的 DFM 回饋,並滿懷信心地開始生產,確信你的導孔連接將完全按照設計運行。

常見問題 (FAQ)
問:PCB 設計中的環形圈是什麼?
環形圈是 PCB 中圍繞鑽孔周圍的銅焊盤區域。其寬度計算方式為(焊盤直徑減去孔徑)除以二。它提供了鍍通孔孔壁與各層銅走線之間的機械和電氣連接。
問:我應該設計的最小環形圈寬度是多少?
對於商業產品(IPC 第 2 級),外層的最小環形圈設計應為 0.15mm (6 mils),以提供足夠的製造餘裕。對於高可靠性應用(IPC 第 3 級),目標應為 0.2mm (8 mils) 或更大。
問:什麼原因導致環形圈破出?
當鑽孔偏離焊盤中心足夠遠,以至於鑽孔在一側或多側超出焊盤邊界時,就會發生破出。原因包括鑽孔位置誤差、層壓過程中的內層對位誤差,以及加工過程中的材料移動。
問:淚滴真的能提高可靠性嗎?
是的。淚滴能減少走線與焊盤接合處的機械應力,並有效地在走線方向上增加環形圈。研究表明,使用淚滴可在熱循環可靠性方面帶來可量測的改善。
問:JLCPCB 如何驗證環形圈品質?
JLCPCB 在訂單處理期間使用自動化 DFM 檢查、對已製造面板進行 AOI、進行連通性驗證的電氣測試,以及對樣品試片進行橫截面分析。這種多層次的品質方法確保了從設計驗證到最終檢測的環形圈合規性。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......