銅箔竊盜如何平衡您的 PCB 以獲得更好的製造結果
1 分鐘
- PCB 銅補償(Copper Thieving)指南
- 銅補償的重要性
- 銅補償的關鍵優勢
- 銅補償最佳實務
- 製造優勢
- JLCPCB 銅補償實務
- FAQ:銅補償
PCB 銅補償(Copper Thieving)指南
你是否曾在裸板 PCB 上看到空白區域有小圓點、方塊或網格設計?這就是銅補償(Copper Thieving)的作用,它是改善 PCB 製造均勻性最有效卻經常被忽略的技術之一。若沒有銅補償,板子可能出現鍍層不均、翹曲、蝕刻不均或阻抗問題,使得優秀設計在量產時成為惡夢。
隨著現代 PCB 越來越高密度,板上功能元件越來越多,但也會留下大面積空白層壓區,與密集銅區相鄰,形成銅分布不均問題。銅補償透過在空白區添加非功能性銅圖案來平衡整板的銅分布。
銅補償的重要性
隨著電路複雜度增加,PCB 層內的銅分布變得不均勻。例如一個角落可能有密集接地平面,而另一角落只有零星走線。這種不均衡正是銅補償發揮作用的地方。
銅補償的概念與工作原理
銅補償是在 PCB 層稀疏區域添加非功能性銅圖案(稱為 copper thieves),這些圖案不與任何電氣網路連接,僅用於平衡整板銅密度。在電鍍過程中,電流會偏向孤立銅區,造成鍍厚不均。加入銅補償後,電流分布更均勻,使鍍層厚度一致。

常見銅補償圖案
- 圓點圖案:小圓形焊盤網格,直徑通常 20–40 mil
- 方形圖案:規則方形陣列,常見於航太 PCB
- 網格(Crosshatch)圖案:薄銅線網格,用於平衡填充密度與散熱
- 實心填充:將空白區完全銅填充,但需管理最小間距
銅補償解決的高密度板常見問題
- 鍍層厚度不均:若無銅補償,鍍層厚度變化可達 20–30%
- 板翹:單面銅過多造成回流焊熱膨脹差異,板子彎曲
- 蝕刻不均:密集區銅厚,稀疏區銅薄,導致走線寬度變化
- 焊錫掩膜附著不良:銅與層壓材料突變處
- 分層風險:內部應力不均
- 阻抗不穩:因銅厚度差異影響高頻走線
銅補償的關鍵優勢
改善蝕刻均勻性與減少翹曲
| 參數 | 無銅補償 | 有銅補償 |
|---|---|---|
| 鍍層厚度變化 | 20–30% | 小於 10% |
| 走線寬度公差 | ±1.5–2.0 mil | ±0.5–1.0 mil |
| 板翹(典型) | 1.0–1.5% | 小於 0.5% |
| 蝕刻均勻性 | 不一致 | 一致 |
| 焊錫掩膜附著 | 不穩定 | 一致 |
提升產量與降低成本
均勻銅分布減少製程補償措施與二次檢查,提升一次合格率(First Pass Yield),降低廢板率與成本。
銅補償最佳實務
放置策略與密度平衡規則
- 目標每層銅密度 40–60%,層內差異 <15–20%
- 分析 PCB 每層銅密度,找出稀疏區域
- 選擇合適圖案,如 20–30 mil 圓點,間距 50–80 mil
- 銅補償與功能性銅保持 10–20 mil 最小間距
- 內層也要平衡,不僅外層
- 堆疊對稱,確保上下層銅分布平衡
避免常見錯誤
- 銅補償過近阻抗控制走線
- 使用實心填充在信號層,造成寄生電容
- 只平衡外層,忽略內層
- 未在 DRC 中考慮銅補償,造成誤報
- 銅補償位於焊盤間距區
製造優勢
| 製造階段 | 銅補償的效果 |
|---|---|
| 層壓 | 壓力均勻,層對齊良好 |
| 電鍍 | 鍍層厚度一致 |
| 蝕刻 | 蝕刻均勻,走線寬度更精確 |
| 鑽孔 | 鑽孔與銅對齊準確 |
| SMT 組裝 | 平整板提高貼裝精度 |
| 回流焊 | 熱分布一致,焊點均勻 |
JLCPCB 銅補償實務
JLCPCB 在 DFM 分析中評估 PCB 面板銅分布,若不均衡會在訂單審查時提醒工程師,提供優化建議。其自動化電鍍與蝕刻流程可在均衡銅板上提供一致厚度與高良率生產:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
FAQ:銅補償
Q:什麼是銅補償?
銅補償是在 PCB 稀疏區域添加非功能性銅圖案(圓點、方塊或網格)以平衡整板銅密度。
Q:為什麼銅補償重要?
可防止鍍層厚度不均、板翹、蝕刻不一致與阻抗變化,確保 PCB 達 IPC 標準並提升製造良率。
Q:銅補償如何運作?
在低密度區添加銅圖案,使電鍍及蝕刻過程中的電流分布均勻,減少製程缺陷並保持鍍層厚度一致。
Q:應該達到多少銅密度?
添加銅補償後,每層銅密度目標 40–60%,層內差異控制在 15–20% 以下。
Q:銅補償的最佳實務有哪些?
保持功能性銅 10–20 mil 間距、堆疊對稱、避免靠近阻抗控制走線,並與 PCB 製造商協調。
持續學習
如何在 EasyEDA 中從零開始繪製電路圖
今天,我們將從零開始設計一個電路,我會展示整個繪製原理圖的流程。在 EasyEDA 中,你可以遵循哪些注意事項與設計策略,讓你的 PCB 看起來專業又出色。我們要設計的是一塊充電器板,難度中等。過程中會先讀取 datasheet,挑選所需元件,再依邏輯完成電路。我將帶你走一遍我個人設計 CN3058E 鋰鐵磷酸電池充電器(含保護)的流程,從最初構想到最終原理圖與 PCB,全部在 EasyEDA 完成。 EasyEDA 簡介 談到電子電路設計,最受歡迎的線上工具之一就是 EasyEDA。這套免費雲端平台讓工程師、業餘玩家與學生都能在瀏覽器內完成繪圖、模擬,甚至直接設計印刷電路板。 與傳統需安裝的軟體不同,EasyEDA 完全線上運作,協作與專案分享更簡單。不論你是剛玩 Arduino 的新手,還是準備量產 PCB 的專業人士,EasyEDA 都能輕鬆上手。 什麼是 EasyEDA?為何選它? EasyEDA 是整合式設計環境,支援: 原理圖繪製 – 從零畫出電路圖。 電路模擬 – 打樣前先用虛擬方式驗證。 PCB 佈線 – 將原理圖轉成電路板。 一鍵下單 – 直連 JLCPCB 生產。 主要優點: ......
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......