深入解析現代PCB製造流程
2 分鐘
- 基礎階段:準備PCB設計與內層
- 核心結構組裝:PCB壓合階段
- 互連與表面處理流程
- 最終驗證:PCB完工與測試標準
- JLCPCB如何提供卓越的製造品質與效率
- PCB製造流程常見問題
- 結論
重點摘要
- 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。
- DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。
- 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。
- 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。
- 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。
在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。
從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。
基礎階段:準備PCB設計與內層
可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機一旦閉合,所有內層都會被永久封存在電路板內,再也無法直接接觸。
| 階段 | 執行的品質關卡 | 可發現的問題 | 未通過時的處理 |
|---|---|---|---|
| CAM與DFM | 依工廠製程極限執行規則檢查 | 蝕刻液陷阱、銅箔碎片、孔環過窄 | 暫停訂單並向您提出工程問題 |
| 內層蝕刻 | 以CAM影像為基準進行AOI | 開路、短路、缺口、針孔 | 修整短路;開路則報廢芯板 |
| 壓合 | 壓機熱電偶、測試試片 | 固化不足、空洞、層間偏位 | 隔離整個壓合批次 |
| 鑽孔 | 首件檢查、鑽頭感測器 | 孔位或孔徑錯誤、漏鑽 | 在電鍍前移出生產拼板 |
| 電鍍 | 對拼板邊緣試片進行金相切片 | 孔壁銅過薄或存在空洞 | 暫停批次並重新平衡電鍍線 |
| 防焊 | 對位、覆蓋及固化檢查 | 焊盤沾墨、防焊橋斷裂、防焊層未完全固化 | 退膜重做或報廢 |
| 電氣測試 | 每塊板進行100%網路測試 | 任何開路或短路,包括埋藏缺陷 | 報廢電路板並向上游追查原因 |
| 最終品質檢查 | 依IPC-A-600進行目視檢查 | 刮傷、表面處理缺陷及文字標示不良 | 包裝前拒收 |
自動化DFM驗證與微影成像
可製造性設計驗證會在工廠切割基材之前,檢查您的Gerber及鑽孔檔案。軟體會將每項特徵與工廠的實際生產極限比較,而不是只依賴您自己設定的設計規則檢查限制。
大部分警示都來自以下三類缺陷:

- 蝕刻液陷阱:當走線以小於90度的角度進入焊盤時,蝕刻液會積聚在尖銳的內角。即使拼板其他區域已完成蝕刻,這裡仍會繼續反應,最終將轉角過度蝕刻成開路。走線應以45度或90度進入焊盤。
- 銅箔碎片:寬度小於約0.075 mm(3 mil)的銅條通常無法承受蝕刻槽製程。它可能脫落、漂浮,再落到拼板其他位置造成短路。
- 間距不足:鑽孔至銅箔、銅箔至板框、孔環及防焊橋寬度,都會依設備真正能維持的製程能力進行量測。
接著由微影製程定義圖形。乾膜光阻會以熱壓方式覆合在銅面上,光線則在需要保留銅箔的位置使光阻硬化。真正決定解析度下限的是光阻,而不是光源:傳統乾膜可解析約50微米(2 mil),搭配直接成像的雷射級光阻則可達約25微米(1 mil)。內層會在壓合前完成成像,這是唯一能直接接觸其銅箔的階段。外層則要等鑽孔後才成像,因為鍍通孔孔壁也屬於同一外層圖形的一部分。
內層銅線蝕刻與AOI檢查
蝕刻會溶解未受光阻保護的銅箔。雖然藥液由上方向下噴灑,但化學反應也會沿每個光阻邊緣下方橫向侵蝕裸露銅箔。這種橫向損失稱為側蝕,使完成後的走線呈梯形而非矩形,其頂部比底部更寬。CAM會預先補償這項側向損失。

蝕刻因子是銅厚除以單側側蝕量。內層的蝕刻因子通常介於2.5至4。對厚度35微米(1.4 mil)的1 oz銅而言,蝕刻因子為3時,每側約會損失12微米(0.5 mil)。由於蝕刻會使銅線變窄,CAM會在成像前加寬每條走線,使完成後的寬度符合圖面尺寸。下一個檢查點是AOI,也就是自動光學檢查。相機會掃描蝕刻後的拼板,以基準點完成對位,再將電路板與CAM資料比較。它能在電路板進入下一道工序前,找出開路、短路、缺口、鼠咬缺口、毛刺、針孔及多餘銅箔。
核心結構組裝:PCB壓合階段
壓合會把分開的蝕刻芯板結合成一塊實體電路板。這也是生產線上最難逆轉的步驟,因此其品質關卡主要證明製程條件,而不是直接檢查最終結果。
層間對位、半固化片交疊與材料疊構
疊構由中央向外建立:蝕刻芯板、夾在芯板之間的半固化片,以及最外側的銅箔。半固化片是浸有部分固化樹脂的玻璃纖維布,加熱後會熔融、流入各層之間,再永久固化。高樹脂含量的半固化片較能填滿厚銅周圍的空間,而較厚重的玻纖布型號則可以較低成本形成主要介電厚度。
對位是最困難的部分。每塊芯板在進入疊構前都已發生位移,原因有二:
- 蝕刻收縮:移除銅箔會釋放玻纖編織結構中的張力。一面含銅率90%、另一面只有20%的芯板會產生不均勻收縮。
- 壓合流動:樹脂在壓力下流動,會把各層輕微拖離原本位置。
蝕刻後沖孔會修正第一次位移。光學設備會量測芯板上的工具定位靶實際落點,再依量測位置沖出新的疊構對位孔,而不是使用圖面上的理論位置。壓合循環後會再進行X光對位,找出埋藏的內層定位靶,並在疊構真實中心鑽出工具孔,使鑽孔程式以實際銅箔位置為參考,而不是以拼板邊緣為準。
高溫壓合與黏結固化
疊構會放入壓機,在真空環境下同時施加熱力與壓力。典型FR-4壓合循環會將材料加熱至約185°C,壓力為300至400 psi(約20至28 bar),維持60至120分鐘,再於持續加壓狀態下冷卻。
在這段製程窗口內,樹脂會依序完成三件事:先在約100°C至120°C時軟化並降低黏度,接著流動以填滿走線間的所有空隙並排出滯留空氣,最後凝膠化及交聯,成為永遠無法再次熔化的固體。黏結固化就是第三個階段。設置品質關卡的原因,是因為固化狀態無法直接看見,只能透過量測確認。
- 固化不足會使樹脂只完成部分固化。量測所得的玻璃轉移溫度低於規格,因此電路板會比預期更早軟化,並在第一次遇到245°C至260°C無鉛迴焊時發生分層。
- 過度固化則會以另一種方式失效。溫度過高或時間過長會使樹脂變脆,而過量流膠會把層間介電材料擠出,使電路板過薄,造成阻抗偏離指定目標。
以下兩項檢查可發現這些問題:
- 熱電偶:壓合疊構內的探針會量測拼板實際溫度。如果溫度曲線超出範圍,整個批次都會被暫停。
- 試片測試:測試試片會在熱應力後檢查Tg、固化程度及分層情況。
如果電路板需要經歷多次無鉛迴焊或返修,應從設計開始便選用高Tg基材。標準130°C Tg材料在組裝期間可能被推至性能極限以外。
互連與表面處理流程
孔洞會把分開的多層銅箔疊構連接成一個完整電路。這個階段的目的,是讓孔洞能夠可靠導電,並使焊盤在進入焊接爐前保持可焊性。
精密CNC鑽孔與孔壁鍍銅
鑽孔必須依靠量測,而不能只相信設備設定。正式生產前,鑽孔機會先製作首件拼板,再送往光學座標量測設備,將孔位及孔徑與鑽孔檔案比較。生產期間,主軸負載監控會在鑽頭斷裂時立即停止設備,因此只會損失一塊拼板,而不是讓兩百塊電路板都漏掉同一個孔。
接下來是去膠渣,但設計人員經常忽略這項隱藏的樹脂清除製程。鑽孔會使樹脂加熱至軟化點以上,鑽頭會把熔化的環氧樹脂塗抹到孔內裸露的內層銅環上。如果直接在這層薄膜上電鍍,孔壁鍍銅實際上會附著於塑膠,而不是內層焊盤。這種連接在室溫量測時可能正常,卻在幾個月後發生開路。
去膠渣通常使用三個藥液槽:先由溶劑使樹脂膨潤,再以高錳酸鉀去除樹脂,最後由中和劑清除殘留物。採用更深度的處理時,蝕刻回退會使樹脂略為後縮,讓約12 µm(0.5 mil)的內層銅伸入孔內,為電鍍銅提供更牢固的連接。
製作防焊、絲印與表面處理
防焊層不只是覆蓋電路板,也必須精確對位。其成像製程會引入獨立的對位誤差。菲林成像的典型誤差約為±0.075–0.13 mm(3–5 mil),直接成像則可縮小至約±0.05 mm(2 mil)。因此,防焊開窗通常會略大於焊盤。兩個防焊開窗之間的窄條稱為防焊橋。寬度低於約0.10 mm(4 mil)時,防焊橋可能在顯影期間斷裂,再落到另一個焊盤上。對1 oz銅厚及標準防焊顏色,JLCPCB支援0.10 mm防焊橋。
以下三項檢查涵蓋這個階段:
- 對位:檢查防焊開窗是否對準,以及防焊橋是否完整。
- 固化:確認防焊層已正確固化,不會在組裝期間剝離。
- 厚度:以X射線螢光分析在不損壞電路板的情況下檢查鍍層厚度。
另一項試片測試會把表面處理試片浸入熔融焊錫,以驗證可焊性。當清潔不完整而留下隱藏污染時,表面處理即使外觀看似完美,焊接效果仍可能很差。
最終驗證:PCB完工與測試標準
到目前為止,每個部分都以分段方式接受檢查,包括逐層及逐個藥液槽。最後兩道關卡會把電路板視為完整成品進行判定,先進行電氣測試,再進行目視檢查。
自動飛針與針床電氣測試
電氣測試位於生產線接近末端的位置,在表面處理完成後、任何產品包裝前執行。此時電路板已經完成,因此測試驗證的正是您最終會收到的產品。這是100%測試,而不是抽樣測試。每塊電路板上的每一條網路都會接受兩項獨立檢查:首先測試完整路徑的導通性以排除開路,再測試與所有其他網路之間的絕緣性以排除短路。原型數量使用可移動探針,量產數量則使用測試治具,但兩者的合格標準完全相同。測試失敗後的處理方式取決於失敗電路板的數量及位置:
- 一塊板、一條網路:直接報廢該電路板。層壓板內部存在開路走線的裸板無法修復。
- 多塊板、同一條網路:這通常指向設計問題,多半是某項特徵位於製程能力邊緣,因此會回到CAM階段重新檢查。
- 多個拼板、相同位置:這種規律表示製程故障,並可鎖定特定設備,例如成像滾筒刮傷、顯影噴嘴堵塞,或鑽頭超過規定使用次數。
第三種情況說明,失敗資料的價值比失敗電路板本身更高。
最終外形銑削與目視品質保證
外形銑削會把完成的電路板從生產拼板上切出。直徑通常約2.0 mm(79 mil)的鑼刀會沿板框移動,同時以小型連接位讓電路板保持固定,直到最後一次切割。外形公差通常可控制在約±0.2 mm(8 mil)。銅箔應與板邊保持至少0.3 mm(12 mil)距離,避免鑼刀使其外露或受損。

接著由檢驗人員依IPC-A-600檢查每一塊電路板。訂單指定的等級會改變允收標準。
| 驗收項目 | IPC Class 2允許 | IPC Class 3要求 | 對電路板的影響 |
|---|---|---|---|
| 外層孔環 | 允許最多90度破環 | 不允許破環,孔環最小0.05 mm(2 mil) | 需要更寬焊盤或更嚴格鑽孔對位 |
| 內層孔環 | 允許最多90度破環 | 孔環最小0.025 mm(1 mil) | 埋藏焊盤必須完整捕捉鑽孔,不能只是接觸邊緣 |
| 平均孔壁銅厚 | 20微米(0.0008英寸) | 25微米(0.001英寸) | 較厚孔壁可承受更多次熱循環 |
| 孔壁空洞 | 允許有限數量的空洞 | 孔壁不允許任何空洞 | 電鍍線控制成為主要成本關卡 |
Class 2適用於大多數商用硬體。Class 3則用於現場失效不只是造成不便的電路板,例如位於高溫引擎室的汽車ECU、輸液幫浦或航空電子模組。
JLCPCB如何提供卓越的製造品質與效率
只有當上述每個關卡在第40,000個拼板上的表現與第一個拼板相同時,這些關卡才真正具有意義。這種一致性主要取決於設備與資料,而不是單純依靠人員技巧。

全自動智慧工廠與領先業界的交期
要實現可重複性,就必須消除生產線上的人為變異。JLCPCB在超過320英畝的廠區內運行全自動雷射直接成像、防焊、蝕刻、絲印及電鍍生產線;截至2025年12月,每年PCB產量超過800萬平方公尺。自動化在不省略任何必要生產步驟的情況下實現這種速度。標準製造最快可於24小時內完成,使用標準參數並於GMT+8下午6時前付款的訂單,可在同一天投入生產。
公開的製造能力可清楚顯示標準生產線的界限:
- 剛性FR-4支援1至32層
- 多層板最小線寬/線距為0.09/0.09 mm(3.5/3.5 mil)
- 雙層及以上電路板的最小鑽孔為0.15 mm(6 mil)
- 1 oz銅厚的最小防焊橋為0.10 mm(4 mil)
- 受控阻抗標準公差為±10%,並可應要求收緊至±5%
設計只要位於這些限制內,便可按標準成本與交期生產。即時報價頁面會在您提交並付款之前,標示超出規格的特徵。
端到端品質追溯與高性價比生產

追溯能力讓每個品質問題都能被診斷及修正。各項檢驗步驟的結果都會記錄在拼板上,因此日後發現缺陷時,可以追溯至相關設備、班次及操作人員。材料也會受到監控,記錄的不只是籠統的FR-4電路板,而是具體的層壓板與防焊材料。三個關鍵檢查點包括圖形電鍍後的AOI、成品板電氣測試,以及包裝前的最終目視檢查。這會直接影響成本:在缺陷剛出現於生產流程時找到問題,成本遠低於電路板完成後才發現。這也是快速交付PCB生產能維持合理價格的原因之一。
PCB製造流程常見問題
問:PCB製造流程共有多少個步驟?
剛性多層板從CAM準備到最終包裝,大約需要經過20項生產作業。當中約有8項是檢驗關卡而非實際生產步驟,並由這些關卡決定拼板能否繼續向前生產。
問:在PCB製造的哪個階段,缺陷仍可修復?
內層銅箔在壓合之前仍可修整,防焊層也可以退除並重新製作。壓機閉合後,埋藏銅箔便無法接觸,因此之後發現的缺陷通常意味著電路板需要報廢。
問:AOI可以檢查哪些電氣測試無法發現的問題?
AOI會將蝕刻後的銅箔與CAM影像比較,因此能發現目前仍可導通的缺口、毛刺、針孔及接近開路。電氣測試只會回報網路合格或不合格,所以被蝕刻至如細線般狹窄的走線仍可能通過測試。
問:孔壁電鍍前為什麼需要去膠渣?
鑽孔會熔化樹脂,並把樹脂塗抹到孔內裸露的內層銅上。如果直接在這層薄膜上電鍍,銅會黏附於塑膠而不是焊盤,形成低溫時正常、經過熱循環後卻會開路的連接。
問:最終檢驗中的IPC Class 2與Class 3有何差異?
Class 3主要是取消允收空間,而不是增加測試項目。它禁止孔環破環,要求平均孔壁銅厚達25微米,而Class 2為20微米,並且不允許孔壁內存在空洞。
結論
列出PCB製造步驟並不困難,真正困難的是控制每個步驟。銅箔會經過成像、蝕刻、壓合、鑽孔、電鍍、防焊及切割,每項作業的公差都可能在現場人員察覺之前出現10微米或以上的變化。正是每道工序後的檢驗保護最終完成的電路板,而所有檢查背後都有一項共同概念:可接觸性。
內層在壓機閉合前仍可以重新處理。要確認孔壁狀態,沒有比把試片切開更直接的方法。要確認埋藏連接,只能讓電流通過。只要圍繞這些邊界與品質關卡進行設計,它們便能成為有價值且可預測的控制點。讓銅箔與間距遠離製程能力下限,明確指定IPC等級,拼板便能順利通過整條生產線而不需額外詢問。

持續學習
軟性 PCB 製造:流程、材料、設計規則與成本
許多硬式 PCB 製造的基本步驟,同樣適用於軟性 PCB 製造。不過,軟性 PCB 使用聚醯亞胺(PI)或 PET 薄膜,這些材料在加工過程中可能因濕度及溫度變化而膨脹或收縮,令圖層對位、覆蓋膜開口及彎折區設計變得更複雜。例如,若覆蓋膜開口沒有預留足夠的黏著劑流動空間,或導通孔落在彎折區,即使設計符合規則,仍可能出現製造缺陷或組裝失效。 圖:有膠型與無膠型軟性覆銅板 本指南將介紹軟性 PCB 製造流程及其運作方式,涵蓋 CAM 審查、材料準備、雷射成形及最終檢驗。你亦會了解靜態及動態軟板應用中的基材選擇、銅箔與覆蓋膜、IPC 標準、品質測試,以及軟性 PCB 製造的成本因素。 什麼是軟性 PCB 製造? 在柔性介電薄膜(通常為聚醯亞胺)上製作印刷電路,再覆蓋柔性保護絕緣膜的製程,稱為軟性 PCB 製造。其流程與硬式 PCB 製造相似,但薄膜處理、對位及外形加工方式有所不同。 軟性 PCB 的結構組成 軟性電路由銅導體、柔性介電薄膜、黏著劑及覆蓋膜組成。銅層數量決定其結構: 單面軟性電路:以聚醯亞胺作為基材,表面覆蓋單層銅箔,並使用最薄、最具柔韌性的覆蓋膜。 雙面軟性電路:基材薄膜兩面均有銅箔,並透......
深入工廠內部:PCB 製造流程全面解析
重點摘要 CAM 準備可預防錯誤:CAM 會按照工廠實際公差驗證設計,在生產前發現錯誤鑽孔檔案及電路板外形短路。 材料選擇控制熱性能:標準 FR-4 在接近 130°C 時會軟化,而高 Tg 材料在 170°C 左右仍能保持剛性,適合要求較高的熱環境。 內層先蝕刻:內層必須在層壓前完成蝕刻及檢查,因為壓合後便無法再接觸內部走線。 鍍層厚度確保可靠性:通孔需要進行樹脂清除及多步驟電鍍,才能維持 20 µm 銅厚並承受熱循環。 表面處理取決於元件:HASL 適合基本元件,但細間距 BGA 需要 ENIG 等平整表面,以避免焊錫橋接。 PCB 製造流程會將一個包含 Gerber 檔案的資料夾,轉化為內部埋有銅箔的硬質電路板。由上載檔案到出貨,設計會經過約 20 個化學及機械階段,而其中大部分都在你看不到的槽體內完成。任何一項輸入錯誤,都可能令整批電路板報廢。一個繪製得過於狹窄的環形環,鑽孔後會變成破裂的孔壁,因此通常要到電氣測試時才會發現。 本指南涵蓋完整製程:CAM 檢查、內層蝕刻、層壓、鑽孔、電鍍、阻焊及表面處理。你將了解每個階段如何影響銅箔,以及哪些設計選擇決定電路板能否順利完成製造。 圖 1:P......
了解 SMT PCB 電路板技術:現代電子產品的關鍵組成部分
表面貼裝技術(SMT)改變了現代電子產品的製造方式,令設計及組裝方法更有效率。許多現代電子產品都依賴 SMT 印刷電路板(PCB),讓電路設計可以更小巧、更高效,這正是現今科技所需。本文將介紹多種 SMT PCB、其用途,以及設計和組裝的最佳方法。 1. 甚麼是 SMT PCB? SMT PCB 是一種使用表面貼裝技術,將電子元件直接安裝在電路板表面的印刷電路板。傳統通孔技術需要讓元件引腳穿過電路板;SMT 則可實現更小巧、元件密度更高的設計。由於這種方式能提升電子裝置的效能並加入更多功能,SMT PCB 適用於眾多用途。 2. SMT 元件的類型 SMT 元件有不同種類,每種都有自身優點,適合不同用途: 電阻: 表面貼裝電阻體積小,廣泛應用於各種電路。它們限制電流流動,有助於維持電壓水平及訊號完整性。 電容: SMT 電容對濾波及儲存能量極為重要。由於體積細小,非常適合需要節省空間的高密度 PCB 設計。 電感: 電感以磁場形式儲存能量,用於電源控制。SMT 電感體積小、效能良好,適合高頻電路。 積體電路(IC): SMT IC 將多項功能整合在單一封裝中,對現代電子產品十分重要。其體積小及整合......
適配HDI高階製程普及趨勢:Gerber X2/X3、ODB++與IPC-2581
車用電子、AI伺服器、低軌衛星通訊需求持續放量,六層板、八層任意層互連HDI板已經是常規訂單,板廠產線全面導入智慧化CAM與自動化曝光設備。硬體工程師打樣階段最頭疼的並非佈線本身,而是製造檔案包反覆被板廠工程師退回:阻抗備註缺失、槽孔鑽帶漏標、層別順序對不上,一來一回,兩週打樣週期直接報廢一半。統計下來,打樣延期的理由裡,檔案格式與資訊完整性問題佔了相當比重。 PCB製造檔案三十年來經歷三次疊代:早期RS-274X標準Gerber只承載純圖形,ODB++把疊層、鑽孔、網表、元件資料打包成單一資料庫,IPC-2581則以中立XML格式打通設計到製造的全數據鏈。三套格式如今同時活躍在供應鏈裡,各自有擁護者,工程師若不了解底層差異,輸出階段就會吃暗虧。 一、三套格式的技術底層差異 Gerber本質是矢量光繪語言,RS-274X把座標、光圈(Aperture)、D碼指令寫進單一檔案,三十年相容性讓它成為板廠CAM的通用語言。Gerber X2在圖形基礎上增加屬性區塊(TF、TA、TO指令),把檔案功能、孔屬性、物件屬性寫進光繪檔,CAM軟體讀了就能自動分辨阻焊層、字符層與鑽孔圖。Gerber X3再進一步......
先進PCB導通孔填孔方案:提升訊號完整性與BGA佈局
重點摘要 透過封閉孔洞,防止迴焊期間焊錫流入導通孔,避免BGA焊錫虹吸。 採用Type VII焊盤內導通孔消除狗骨式走線,釋放更多佈線空間。 需要平坦焊盤時選擇非導電樹脂,需要傳熱時則選擇銅環氧樹脂。 需要進行表面研磨,將凹陷控制在25微米以內,以確保良好的錫膏印刷品質。 使用切片試片及飛針測試,驗證隱藏在孔內的填孔品質。 PCB導通孔通常是中空的鍍通孔,但當這種開放結構直接放在細間距BGA焊盤下方時,便會產生問題。迴焊期間,焊錫可能流入導通孔,使BGA焊點缺少焊錫。導通孔填孔會封閉孔洞,並在某些情況下於孔口上方電鍍,以形成平坦表面,從而解決這項問題。這能更有效地控制焊錫、增加佈線空間,並讓高密度電路板的佈局更簡潔。 本指南將說明: 填孔實際上會在鍍通孔內部產生什麼作用 以簡單方式說明IPC-4761的七種導通孔保護類型 比較非導電樹脂、銅環氧樹脂及電鍍銅填孔 焊盤內導通孔如何釋放細間距BGA下方的佈線空間 未填孔的導通孔為什麼會從BGA焊球吸走焊錫 平坦化、凹陷限制,以及會導致返工的空洞 了解PCB導通孔填孔及其在高密度互連中的作用 什麼是PCB導通孔填孔及其運作方式 PCB導通孔填孔會把中空的......
深入解析現代PCB製造流程
重點摘要 及早攔截缺陷:CAM DFM與AOI會在壓合封閉電路板之前,找出內層開路與短路。 DFM預防:自動化檢查會及早發現蝕刻液陷阱、銅箔碎片及間距不足。 可靠互連:化學去膠渣會清除孔壁上的樹脂殘膠,防止熱循環失效。 100%網路測試:飛針或針床系統會在包裝前測試每一條網路是否存在開路與短路。 符合IPC規範:最終品質檢查會依IPC-A-600 Class 2或Class 3驗證孔環及鍍層厚度。 在您很少看見的PCB製造步驟中,往往正是這些流程決定電路板能否在實際使用環境中長期存活。從上傳Gerber檔案到收到成品板之間,一個生產拼板會經過多道檢驗與品質檢查,其中任何一道都可能使生產暫停。 從某個檢查點漏掉的缺陷,可能一直隱藏到很久以後才被發現。內層開路、脆弱的導通孔孔壁或受損的防焊橋,或許能通過基本工作台測試,卻在實際產品經歷反覆熱循環後失效。本指南將PCB生產線視為一系列品質關卡,逐步說明每個關卡檢查什麼、能捕捉哪些缺陷、可能遺漏什麼,以及生產拼板未通過檢查後會如何處理。 基礎階段:準備PCB設計與內層 可以把工廠生產線視為一連串不可逆的關卡。每個拼板只會向前移動,不會退回上一道工序。壓合機......