This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

如何焊接 JST 連接器:通孔、SMT 及板對板焊接指南

最初發布於 Nov 17, 2026, 更新於 Nov 17, 2026

1 分鐘

目錄
  • 快速解答:如何焊接 JST 連接器?
  • 先了解焊接對象:JST 系列、間距及安裝類型
  • 所需工具及材料
  • 如何焊接通孔 JST 連接器:逐步教學
  • 如何焊接 SMT JST 連接器
  • JST 導線應採用焊接還是壓接?
  • 如何焊接板對板 JST 連接器
  • JST 連接器可以使用回焊焊接嗎?
  • JST 連接器常見焊接問題及解決方法
  • JST 連接器焊接常見問題
  • 結論:如何成功焊接 JST 連接器

重點摘要

焊接連接器同時涉及電氣及機械要求:先將排針平整、垂直地裝入位置,點焊其中一個角位接腳並確認對齊,再焊接其餘接腳及所有機械固定片,因為插拔及線纜拉力會經由外殼及固定片傳遞,而不是由訊號接腳承受。

根據安裝方式選擇焊接方法:通孔排針需要使用較大的烙鐵頭及助焊劑,確保孔壁充分填錫,尤其是會吸收熱量的電源接腳;SMT 排針需要先點焊並校準位置,再完整焊接固定片;板對板連接器則需要檢查共面度;JST 線端膠殼則是為壓接端子而設計,並非用來焊接導線。

只有在元件規格允許時才使用回焊:許多 SMT JST 排針符合回焊要求,而 Pin-in-Paste(焊膏入孔)技術亦可讓通孔連接器與 SMD 元件在同一回焊循環中完成焊接;但務必先確認確切料號資料表中的回焊條件,並使用合適的鋼網控制焊膏用量。

JST 連接器看似簡單,但要形成可靠的焊點,實際上可能比預期困難。排針可能歪斜,大型電源接腳可能形成冷焊點,而 SMT 連接器即使電氣連接正常,也可能在反覆插拔後從電路板上脫落。學習如何焊接 JST 連接器時,關鍵是同時考慮電氣連通性及機械強度。

連接器會承受線纜拉力、插合力及反覆插拔,因此通孔填錫完整度、垂直對齊,以及固定片焊接情況,與訊號接腳同樣重要。本指南涵蓋通孔及 SMT JST 排針、板對板連接器焊接、線端壓接與焊接的差異,以及回焊或 Pin-in-Paste 製程選項。

快速解答:如何焊接 JST 連接器?

先將連接器平整、垂直地放好,焊接其中一個角位接腳,確認對齊後,再焊接其餘接腳及所有機械固定片。對於會吸收熱量的電源接腳,請使用助焊劑及較大的烙鐵頭。若是 SMT JST 排針,先點焊一個焊盤,小心校準連接器位置,再完成其餘焊盤及固定片的焊接。

先了解焊接對象:JST 系列、間距及安裝類型

JST 是連接器製造商,而不是單一連接器規格。其產品目錄包含 PH、XH、SH 及 GH 等多個系列,各系列具有不同的接腳間距、額定電流、安裝方式及配對結構。例如,JST 將 PH 列為 2.0 mm 間距的線對板系列,XH 則為 2.5 mm 間距系列;部分規格同時提供通孔及 SMT 板端安裝選項。

本文主要介紹板端排針及板對板連接器的焊接方式。大多數 JST 線對板系統的線端會使用配備壓接端子的膠殼,因此正確的做法是進行壓接。如需了解系列選擇、間距資料,以及膠殼與端子的配對方式,請參閱 JLCPCB 的JST 連接器及其類型完整指南。組裝前,務必先確認連接器資料表中的確切封裝,以及焊接或回焊條件。

JST 為各連接器系列提供產品頁面,列出接腳間距、額定電流,以及可用的通孔及 SMT 板端安裝選項。以下PH及XH系列頁面是最常用的參考資料。

所需工具及材料

  • 具備溫度控制功能的烙鐵,搭配細至中型烙鐵頭;對於會吸收熱量的電源或接地接腳,請使用稍大的烙鐵頭。
  • 符合組裝製程要求的細焊錫,以及能快速、乾淨潤濕焊接表面的優質助焊劑。
  • 鑷子、平口剪、PCB 固定架、萬用夾或小型治具,用來保持連接器垂直及定位準確。
  • 吸錫線及/或吸錫泵,用於清除焊錫橋接或修正歪斜的接腳。
  • 異丙醇(IPA)及合適的刷子或棉棒,視情況用於焊接後清潔。
  • SMT 或生產作業的選配工具:熱風槍、焊膏、加熱板/回焊爐及鋼網。

如需深入了解助焊劑在連接器接腳上的作用,請參閱通孔焊接時如何使用助焊劑。

JST 排針垂直、平整地安裝於 PCB 上

AI 生成

如何焊接通孔 JST 連接器:逐步教學

  1. 將排針平整、垂直地插入

    將板端排針完整插入 PCB 封裝,並確認其平貼於電路板表面。如果翻轉電路板時連接器容易移動或翹起,可使用膠帶、治具或萬用夾固定。

  2. 先只焊接一個角位接腳

    使用少量焊錫點焊其中一個角位接腳。這個焊點可暫時固定連接器,同時仍方便調整位置。

  3. 繼續焊接前先檢查對齊情況

    從側面及上方檢查。如果膠殼傾斜或懸浮於 PCB 上方,請重新加熱已點焊的接腳,並在焊錫凝固前將連接器壓平。

  4. 焊接其餘訊號及電源接腳

    同時加熱接腳及電鍍焊盤,再送入足夠焊錫,形成平滑的焊角。大型電源或接地接腳可能需要較大的烙鐵頭及稍長的接觸時間,因為相連的銅平面會帶走熱量。

  5. 焊接所有機械固定片或固定腳

    這些固定片負責承受插拔及線纜拉力。若省略焊接,連接器雖然仍可正常導電,但機械強度會不足。

  6. 對難以焊接的接點添加助焊劑

    如果焊錫形成錫珠,或大型接腳無法均勻潤濕,請先添加助焊劑。應先使用合適的烙鐵頭改善熱傳導,而不是直接提高烙鐵溫度。

  7. 修剪、檢查及清潔

    如有需要,修剪多餘接腳。檢查潤濕是否完整、通孔填錫是否足夠、有否焊錫橋接或冷焊點,以及塑膠膠殼是否受損。若助焊劑及組裝材料允許,可使用 IPA 清潔殘留物。

在焊接工藝及驗收標準方面,IPC 發布了J-STD-001,適用於電氣/電子組件的焊接要求;另有IPC-A-610,用於規範組裝品的可接受性標準。

先點焊 JST 連接器其中一個角位接腳

AI 生成

正在設計採用 JST 連接器的電路板?

準備從手工接線原型轉向正式 PCB?將連接器封裝整合至可製造的電路板,並在生產前檢查佈局。

領取 11 美元優惠券

如何焊接 SMT JST 連接器

焊接表面黏著式 JST 排針時,先在其中一個焊盤或固定區域薄薄上錫。使用鑷子放置連接器,重新加熱該焊盤,讓元件落在正確的封裝位置。確認連接器保持垂直,且所有接腳均與焊盤對齊後,再使用助焊劑及細烙鐵頭焊接其餘接點。

不要只重視訊號接腳的焊點。許多 SMT 連接器都設有金屬固定片或錨定焊盤,用來承受插入力。請將這些位置完整焊接,讓連接器本體牢固地固定在 PCB 上。完成後,檢查細間距接腳是否有橋接、開路,以及隱藏在膠殼邊緣附近的焊錫。

對於反覆進行的小批量生產,使用焊膏及回焊通常比逐一手工焊接 SMT 接腳更整潔,也更容易保持一致性。採用此方法前,請確認確切的 JST 料號符合所使用的回焊製程要求。

已焊接固定片的 SMT JST 連接器

AI 生成

JST 導線應採用焊接還是壓接?

只要情況允許,應優先採用正確的壓接方式。JST 線端膠殼是為壓接端子而設計,正確壓接既能建立電氣接觸,也能保留端子後方導線的柔韌性。這種柔韌性十分重要,因為線纜在組裝及使用期間都會移動。

將導線焊接至接點,可作為維修或缺乏壓接工具時的替代方案,但不應視為與原設計壓接方式等同。如果焊錫沿導線滲入焊接位置以外的區域,導線便會在過渡位置變硬,反覆彎折時更容易產生疲勞。任何維修焊點都應保持短小、受控,並提供機械支撐。

如果你需要的是將導線直接焊接至 PCB 焊盤,而不是組裝 JST 膠殼,請參閱 JLCPCB 的另一篇指南:如何正確將導線焊接至電路板。

如何焊接板對板 JST 連接器

板對板連接器焊接主要涉及對位問題。兩個配對連接器必須保持共面、平行,並具有正確間距,否則即使所有焊點的電氣連接正常,兩塊電路板仍可能無法正確插合。先點焊其中一個角位,再確認連接器位置,之後才完成其餘焊點。

只點焊一至兩個焊點時,先試裝配對電路板,確認後再將其取下,然後才進行完整焊接。不要在兩個連接器已插合的狀態下焊接,因為熱量及治具應力可能導致對位偏移或損壞連接器。

對於細間距板對板元件,請檢查所有角位的共面度。若其中一個角位翹起,可能導致一整排接腳開路。請依照連接器設計,焊接所有固定片或屏蔽片;這些結構既能提高機械強度,也能在適用情況下確保屏蔽連續性。

板對板 JST 連接器對位檢查

AI 生成

JST 連接器可以使用回焊焊接嗎?

SMT JST 連接器的回焊製程

可以。許多 SMT JST 排針只要確切料號規格允許,便可使用回焊製程。將焊膏印刷在連接器焊盤上,與其他 SMD 元件一同放置排針,再讓電路板通過經核准的回焊曲線。這種方式可透過一次受控的熱循環,在多塊電路板上形成一致的焊點。

連接器資料表會列明允許的焊接及回焊條件。不同系列及料號的膠殼材料與回焊額定值各不相同,因此不要假設所有 SMT 排針都能承受相同的峰值溫度或循環次數。

使用 Pin-in-Paste 技術焊接通孔 JST 連接器

Pin-in-Paste(焊膏入孔),亦稱為侵入式回焊,有時可讓通孔連接器與 SMD 元件在同一回焊循環中完成焊接。先將焊膏印刷在通孔開口周圍,再插入連接器接腳;回焊時,熔融焊膏便會流入電鍍孔壁。

此方法有特定適用條件。是否可行取決於連接器設計、接腳幾何形狀、PCB 厚度、孔徑、所需焊錫量,以及製造商的回焊規格。並非所有通孔 JST 連接器都適合採用此方法。正式投產前,請先確認連接器及電路板設計。

如需了解詳細製程,請參閱 JLCPCB 的使用鋼網進行 Pin-in-Paste 通孔回焊指南。當鋼網需要同時向一般 SMD 焊盤及通孔孔壁供應焊膏時,焊膏用量及鋼網脫模效果尤其重要。

JST 連接器 Pin-in-Paste 焊點剖面圖

AI 生成

準備回焊連接器?請搭配焊膏鋼網

對於 SMT 或 Pin-in-Paste 製程,設計正確的鋼網有助控制訊號焊盤、固定片及通孔開口的焊膏用量。

立即取得報價

JST 連接器常見焊接問題及解決方法

  • 問題:連接器歪斜或未貼平電路板。解決方法:先點焊一個接腳,重新加熱後將膠殼壓平,再焊接其餘接腳。不要在連接器傾斜時便完成多個焊點,將錯誤位置固定下來。
  • 問題:電源或接地接腳表面暗淡,焊錫無法潤濕。解決方法:大型接腳及銅平面會帶走熱量。請使用較大的烙鐵頭、添加助焊劑,並適度延長接觸時間;如有設備,可先預熱電路板,再考慮提高設定溫度。
  • 問題:通孔接腳已焊接,但孔壁填錫不足。解決方法:提供足夠熱量及焊錫,確保接腳與電鍍孔壁充分潤濕。在可檢查的位置查看電路板兩面,並在連接器承受機械負載前修正填錫不足的問題。
  • 問題:相鄰接腳之間形成焊錫橋接。解決方法:先添加助焊劑,再使用烙鐵頭或吸錫線移除多餘焊錫。焊錫量應保持適中,細間距元件則須在放大檢查下確認。
  • 問題:板對板連接器無法插合。解決方法:檢查共面度或間距。重新加熱已點焊的角位,試裝配對電路板,並在完成所有焊點前修正位置。
  • 問題:連接器膠殼熔化或變形。解決方法:縮短加熱停留時間,不要為了補償熱傳導不良而過度提高烙鐵溫度。請使用合適的烙鐵頭,每次處理一個接腳,並讓膠殼適當冷卻。
  • 問題:連接器在受到線纜拉力時脫落。解決方法:重新處理機械固定焊點。焊接所有固定片,確保通孔焊點完整,並在產品設計有需要時加入應變消除結構。

如需進一步排查問題,請參閱 JLCPCB 的以下指南:如何預防焊錫橋接及冷焊點。

使用吸錫線清除 JST 連接器接腳之間的焊錫橋接

AI 生成

JST 連接器焊接常見問題

問:哪種烙鐵頭最適合焊接 JST 連接器?

選用能有效傳熱、又不會碰到附近塑膠部件的烙鐵頭。焊接通孔電源接腳時,中型鑿形烙鐵頭通常比針形烙鐵頭更合適,因為它能向焊點傳遞更多熱量。細間距 SMT 接腳則仍適合使用較小的烙鐵頭。應根據焊盤及接腳尺寸選擇烙鐵頭,而不是所有連接器都使用同一款。

問:焊接 JST 連接器時,烙鐵應設定多少溫度?

沒有一個溫度適用於所有 JST 連接器、焊料合金、PCB 及烙鐵。請先依照焊接系統採用一般受控溫度,並優先注意烙鐵頭尺寸、清潔程度及助焊劑使用情況。如果大型接腳仍無法潤濕,可適度延長加熱時間或先預熱,再考慮提高溫度。切勿超過元件、PCB 或焊接製程的限制。

問:JST 連接器焊反了,可以之後再修正嗎?

方向錯誤的連接器可以返工,但事前避免錯誤會容易得多。焊接前請檢查 Pin 1、插合方向、電路板絲印及資料表封裝。如果必須拆除,請先使用吸錫線或吸錫泵盡量清除焊錫,避免強行拉扯連接器,以免造成電鍍孔或焊盤脫落。

問:JST 連接器的固定片需要焊接嗎?

需要。如果元件設有可焊接的錨定片或固定片,通常都應將其焊接。這些固定片的作用是將插拔及線纜拉力傳遞至 PCB,而不是讓細小的訊號接腳承受機械負載。即使固定片未焊接,連接器仍可能通過導通測試,但在實際使用中很快便會失效。

問:可以使用熱風槍拆除 SMT JST 連接器嗎?

熱風槍可以拆除許多 SMT JST 排針,但必須小心使用,因為所有焊點尚未熔化前,塑膠本體可能已經軟化。請添加助焊劑,均勻加熱焊接區域,並只在所有訊號焊盤及固定片均已熔化後才提起連接器。如有需要,應遮蔽附近對熱敏感的元件;若要重複使用連接器,亦須遵守其溫度限制。

問:為什麼 JST 電源接腳比訊號接腳需要更多熱量?

電源及接地接腳通常連接至較大的銅箔區域,這些區域會像散熱器一樣帶走熱量。烙鐵必須同時加熱接腳、焊盤、電鍍孔及相連銅箔,焊錫才能正確潤濕。相比單純大幅提高溫度,使用較大的烙鐵頭及足夠的助焊劑,通常能更安全地解決問題。

問:SMT JST 排針應採用手工焊接還是回焊?

手工焊接適合原型製作及維修;若需要重複生產,回焊通常能提供更一致的結果。如果電路板本身已有許多 SMD 元件,而且本來就會印刷焊膏,回焊便尤其值得考慮。連接器必須符合預定回焊曲線的額定要求,因此選擇製程前,請先查閱確切的 JST 料號資料表。

問:如何提高 JST 連接器焊點的機械可靠性?

首先確保連接器對位正確,並形成完整焊點;接著確認所有錨定片或通孔安裝結構均已充分焊接。如果產品會承受拉力或振動,應加入線纜應變消除結構。機械可靠性來自膠殼、安裝結構、PCB 及線纜共同分擔力量,而不是單靠訊號接腳承受。

結論:如何成功焊接 JST 連接器

可靠的焊接流程其實很簡單:先確認正確的 JST 系列及安裝類型,將連接器平整放好,點焊一個接腳並檢查是否垂直,然後完成其餘電氣及機械焊點。對於 SMT 及板對板元件,對位及共面度與焊接品質同樣重要。

最重要的是,連接器焊接同時涉及電氣及機械要求。完整焊點、已焊接的錨定片、適當的通孔填錫,以及應變消除結構,才能讓連接器在數百次插拔及線纜移動後仍正常運作。對於量產電路板,使用回焊;若確切連接器規格支援,亦可採用 Pin-in-Paste,通常比逐一手工焊接多個接腳更快速且一致。

設計新電路板時,應先確認確切封裝及資料表,再檢查機械裝配配合,最後根據連接器類型及生產數量選擇手工焊接或回焊。這樣便能降低 JST 連接器焊接過程中的出錯機會。

持續學習