DC 插座焊接:如何焊接 DC 圆孔插座/電源連接器
1 分鐘
- 快速解答:如何焊接 DC 圓孔插座?
- DC 圓孔插座結構,以及極性為何重要
- 所需工具與材料
- 如何焊接 PCB 安裝式 DC 圓孔插座
- 面板安裝式圓孔插座:如何焊接電線
- 大電流焊點:熱量、加熱時間與強度
- 已安裝元件的電路板:鋼網在哪裡發揮作用
- 常見 DC 插座焊接問題及修正方法
- DC 插座焊接常見問題
- 結論:第一次就做好 DC 插座焊接
重點摘要
焊鐵接觸電路板前先確認極性:檢查轉接器標籤、設備標記和插座引腳配置,確認是中心正極還是中心負極,因為極性接反可能立即損壞穩壓器或微控制器。
為大型焊點提供足夠熱量:DC 插座端子具有較大熱容量,因此應使用較大的鑿形或斜角焊咀、較高熱量或更長加熱時間,並加入助焊劑,直到焊錫填滿鍍通孔,形成光亮焊料圓角,而不是暗淡、粗糙的表面。
建立機械強度:將插座平整、垂直地安裝,並將所有金屬固定耳焊接好,以吸收插拔力。面板安裝電源線需要增加應變釋放,而電路板上的 SMD 元件則可以由鋼網在一次回流焊中完成組裝。
DC 圓孔插座看似是電路板上最簡單的元件。它只有三個端子,也不需要韌體,但卻承載著整個專案所消耗的每一毫安電流。每次插入轉接器時,它還會承受推、扭和拉的力量。
因此,DC 插座焊接需要比一般訊號引腳更加小心。這裡的弱焊點或冷焊點會造成間歇性供電、發熱,以及接點處的微小電弧。最嚴重的情況下,插座可能會從電路板上脫落,連同銅焊盤一起撕走。
本指南將介紹插座結構和極性、PCB 安裝插座的逐步焊接方法,以及面板安裝插座的接線方法。最後還會說明最常見的故障和相應修正方法。
快速解答:如何焊接 DC 圓孔插座?
先確認插座的極性和封裝圖形,再將其平整、垂直地安裝在電路板上。焊接每個大型電源端子,直到焊點完全填滿。相比訊號引腳,應使用更大的焊咀、更多熱量和更長加熱時間。最後,將所有機械固定耳完整焊接,以提高強度。
DC 圓孔插座結構,以及極性為何重要
大多數 PCB 安裝式 DC 圓孔插座都有三個端子。每個端子都有特定功能,而資料表中的引腳編號是唯一安全的參考。
- 中心引腳(尖端接點):位於插座開口內部的金屬柱,與插頭的內部接點配合。在大多數設備中,它承載正極電源。
- 套筒接點(外部接點):會壓住插頭外部圓筒的彈簧接點,通常連接接地或負極回路。
- 開關接點:第三個端子,通常與套筒接點常閉。插入插頭後,接點會被推開,使電路可以在外部電源接入時切斷內置電池。
圖 1:典型 PCB 安裝式 DC 圓孔插座的三個端子,以及開關接點的動作方式。
以 Same Sky PJ-002A 資料表為例,這款直角插座採用 2.0 mm 中心引腳,額定值為 24 VDC 和 2.5 A,壽命為 5,000 次循環,端子強度為 500 g。其他型號可能不同,因此必須查看所用零件的資料表。
中心正極常見,但不是通用標準
大多數現代設備使用中心正極,即中心引腳為正極,外部圓筒為負極。不少吉他效果器和部分較舊設備則使用中心負極。插座本身沒有固定極性,極性由所連接的電路決定。
應檢查轉接器標籤上的極性符號和設備上的輸入標記,再在焊接前確認兩者與插座引腳配置相符。極性接反可能立即損壞穩壓器或微控制器,尤其是沒有反極性保護的電路板。
圖 2:轉接器極性符號。中心圓點與其一側的符號相連。
PCB 安裝式與面板安裝式插座
PCB 安裝式插座會直接焊接到電路板上,其端子也同時作為機械固定點。面板安裝式 DC 插座則透過螺母固定在外殼壁上,再將電線焊接到端子上。
圓孔尺寸各不相同,常見例子包括 5.5 × 2.1 mm 和 5.5 × 2.5 mm。第一個數字是外徑,第二個數字是中心引腳尺寸。如果仍在選擇零件,請參閱PCB 連接器必要指南。
安裝方式也會影響外殼設計,因此應及早確定。PCB 連接器類型與應用概覽會將圓孔插座與其他電源連接器進行比較。
所需工具與材料
在焊接電源插座端子前,應準備以傳熱能力為重點的工具:
- 可控溫焊鐵:選擇具有足夠功率餘量的焊台,讓焊咀接觸大型端子後可以快速恢復溫度。較高功率通常更有幫助。
- 較大的鑿形或斜角焊咀:平面可以同時接觸焊盤和片狀端子,比細圓錐焊咀傳遞更多熱量。
- 兩種尺寸焊錫:使用細焊錫線進行修補,並使用 0.8–1.0 mm 等標準焊錫線填充大型焊點,避免持續送錫。
- 助焊劑:助焊筆或免清洗膏狀助焊劑可幫助焊錫流入鍍通孔。通孔焊接中的助焊劑使用方法介紹了應該使用多少助焊劑。
- 平口剪:用於修剪電路板底部伸出過長的端子。
- 焊接輔助夾具或 PCB 虎鉗:固定電路板,讓雙手保持自由。
- 異丙醇(IPA)和刷子:檢查後清除助焊劑殘留物。
- 萬用表:焊接前後確認極性和導通性。
對於大電流插座,較厚焊錫和穩定的焊咀接觸,比細緻控制更加重要。焊咀與焊點之間的良好熱路徑,是完成工作的關鍵。
如何焊接 PCB 安裝式 DC 圓孔插座
以下步驟適用於具有三個端子、使用片狀端子插入槽式鍍通孔的標準直角插座。每次只進行一個動作,並在進入下一步前檢查結果。
-
確認極性和方向
將插座引腳配置與封裝圖形和原理圖進行比較,確認中心引腳焊盤連接到設計要求的網絡。
-
將插座平整、垂直地插入
向下推入插座,直到本體平放,所有端子都進入對應孔洞。插座前端應與電路板邊緣或外殼開口對齊。
-
暫焊一個端子
先輕微焊接一個端子,再從側面檢查插座是否傾斜。如果傾斜,重新加熱焊點,將本體壓平後讓其冷卻。
-
焊接電源端子
讓焊咀同時接觸焊盤和端子。將焊錫送到焊點,而不是送到焊咀上,並保持加熱直到焊錫流過孔洞。這個過程需要比訊號引腳明顯更長時間。
-
焊接機械固定耳
部分插座在端子旁邊設有金屬固定耳。應將其完整焊接,因為它們負責吸收插拔力。塑膠定位柱絕不能焊接。
-
修整暗淡焊點
對於看起來粗糙或不完整的焊點,加入助焊劑並重新加熱,直到焊錫流動平順且光亮。
-
修剪端子
剪去所有伸出過長、可能勾住外殼或造成短路的端子。
-
檢查所有焊點
確認焊料圓角呈凹面且有光澤,每個孔洞兩側都可看到焊錫,並且沒有橋接。
-
使用 IPA 清潔
刷掉助焊劑殘留物,讓焊點清晰可見並保持電路板整潔。
圖 3:先暫焊一個端子,在焊接其餘端子前確認插座本體平整。
對於檢驗標準,IPC-A-610 通常要求 Class 2 和 Class 3 組件的鍍通孔具備至少 75% 的垂直焊錫填充率。連接散熱平面的孔洞可能適用有限例外。業餘作品不受其強制約束,但可以將其作為實用參考。
面板安裝式圓孔插座:如何焊接電線
面板安裝式插座會將焊接位置從電路板移到電線。插座透過螺母固定在外殼上,再由兩或三條電線將端子連接到電路板或電源。
-
先套上熱縮管
焊接前,先在每條電線上套一小段熱縮管,並將其移到遠離熱源的位置。
-
識別端子
使用萬用表的導通模式,找出中心引腳、套筒和開關端子。不同型號的排列方式可能不同。
-
為端子和電線預先上錫
分別為每個端子和剝皮後的電線末端上錫,再用短暫加熱將兩者接合。
-
保持極性一致
在中心正極配置中,中心引腳端子應連接正極線,通常是紅色電線。
-
收縮並固定
將熱縮管套到每個焊點上並加熱收縮,再將電纜固定在插座附近。
應變釋放與焊點本身同樣重要。使用黏貼式電纜扎帶、護線套或夾具,可以防止電纜活動使端子受彎。完整剝線和上錫方法請參閱如何正確將電線焊接到電路板。
圖 4:面板安裝式插座接線,每個端子都套有熱縮管,並使用電纜扎帶提供應變釋放。
大電流焊點:熱量、加熱時間與強度
焊接電源插座引腳時,焊點可能很難升溫。插座的黃銅或銅合金端子具有較大熱容量,而連接的銅箔平面也會帶走更多熱量。能夠快速熔化電阻引腳上焊錫的焊咀,可能只能讓插座端子微微升溫。
如果焊點沒有達到完整溫度,焊錫就只會停留在表面,而不會流入孔洞。結果會形成暗淡、粗糙、填充不足的焊點。它可能通過快速目視檢查,卻在數百次插拔後裂開。
IPC J-STD-001 將引腳和孔壁的潤濕視為製程要求。只潤濕焊盤表面的電源焊點,不符合這項要求。
圖 5:具有凹面焊料圓角的完整孔洞,與冷焊造成的部分填充焊點比較。
實用加熱建議
應使用較大的焊咀,並比焊接訊號引腳時提供更多熱量或更長加熱時間。沒有單一正確設定,因為焊咀尺寸、焊錫合金和銅箔面積都會影響結果。良好跡象是焊錫可以在數秒內同時潤濕焊盤和端子。
應在焊接前加入助焊劑,而不是等到焊點失敗後才添加。助焊劑可以去除氧化物,並幫助熱量從焊咀傳入端子。如果焊錫仍然不流動,應改用更大的焊咀或適度提高溫度,而不是持續延長加熱時間。
注意外殼的耐熱限制
塑膠本體會設定溫度上限。PJ-002A 外殼使用 PBT,資料表規定波峰焊溫度最高為 265 °C(509 °F),時間約 5 秒。任何已公布的溫度限制都應視為硬性邊界,並在焊接不同端子之間讓插座冷卻。
如果焊點持續暗淡,請參閱冷焊點指南,了解正確診斷和修復方法。
對於電路板本身的設計問題,高電流 PCB 設計指南介紹了電源網絡的線寬和銅箔尺寸。
已安裝元件的電路板:鋼網在哪裡發揮作用
圓孔插座通常會手工焊接。它體積高、重量大,而且經常是在電路板完成回流焊後才安裝。部分插座資料表,包括 PJ-002A,只列出波峰焊曲線,而沒有提供回流焊曲線。
鋼網可以處理其他元件。如果設計包含 SMD 元件,可以透過鋼網印刷焊膏,再一次回流焊完成所有 SMD 元件。之後只需使用焊鐵手工焊接插座和其他大型通孔元件。
部分通孔元件可以透過 Pin-in-Paste 加入回流焊流程,也就是在插入元件前,先將焊膏印刷到鍍通孔內。只有當插座資料表允許回流焊溫度時,插座才可以使用這種方法。Pin-in-Paste 通孔回流焊指南介紹了相關技巧和開口尺寸設計。
圖 6:在混合電路板上,先使用鋼網和回流焊處理 SMD 元件,再手工焊接插座。
常見 DC 插座焊接問題及修正方法
- 問題:電源端子焊點暗淡或填充不足。 → 修正:插座熱容量過大,帶走了熱量。改用更大焊咀,適度提高溫度、延長加熱時間並加入助焊劑,直到焊點填滿且有光澤。
- 問題:插座搖晃,或插入插頭時脫落。 → 修正:固定耳被跳過或焊接不足。應完整焊接所有金屬固定耳,並確認每個孔洞都有足夠焊錫。對於面板插座,應在電纜上增加應變釋放。
- 問題:設備無法啟動或受到損壞。 → 修正:極性接反。焊接前應根據設備和插座引腳配置,確認中心正極或中心負極。如果元件已失效,應先檢查穩壓器和輸入保護電路。
- 問題:開關接點附近出現橋接。 → 修正:開關和套筒端子距離較近,過多焊錫跨過間隙。加入助焊劑,使用吸錫帶移除多餘焊錫,並控制沉積量。
- 問題:塑膠本體熔化或鬆動。 → 修正:過多熱量或過長加熱時間傳到外殼。應快速完成焊接,讓插座在不同端子之間冷卻,絕不要將焊鐵停留在引腳上。
DC 插座焊接常見問題
問:如何使用萬用表檢查 DC 插座極性?
將萬用表設定為直流電壓,直接測量轉接器插頭。把紅色探針放入插頭中心孔,黑色探針接觸外部圓筒。正讀數表示中心正極,負讀數表示中心負極。接著切換到導通模式,確認哪一個電路板焊盤連接到插座中心引腳。在焊接前完成這項檢查不需要成本,卻可以避免大多數極性故障。
問:DC 圓孔插座可以承受多少電流?
這完全取決於型號,因此應以資料表的額定電流為準。小型插座通常額定為 1–2.5 A,而重型型號可以達到 5 A 或更高。超過額定值運作會使接點發熱並加快磨損。應保留一定裕量,並確認插頭和電纜的額定值與插座相同。
問:如何拆除損壞的 DC 插座而不損壞焊盤?
先在每個焊點上加入新焊錫和助焊劑,因為新焊錫比舊的氧化焊點傳熱更好。然後一次處理一個端子,使用吸錫器或吸錫帶清理孔洞。如果端子仍然無法鬆開,應在輕輕搖動插座的同時重新加熱,絕不要用力撬動。對於大面積銅箔電路板,可以從底部預熱,以保護焊盤。
問:為什麼只有搖動插頭時設備才會通電?
通常是某個焊點裂開,或接點已經磨損。使用助焊劑重新回流焊每個端子,並觀察引腳周圍是否有細小環形裂紋。如果焊點看起來牢固,可能是彈簧接點疲勞,或插頭與插座不匹配。5.5 × 2.5 mm 插頭插入 2.1 mm 中心引腳時會鬆動,容易失去接觸。
問:DC 插座焊接應使用無鉛焊錫嗎?
兩種合金都可以使用,但無鉛焊錫需要更高熱量,這對熱容量大的插座尤其重要。SAC305 熔點約為 217–220 °C(423–428 °F),Sn63/Pb37 熔點約為 183 °C(361 °F)。含鉛焊錫在大型端子上更容易流動,但歐盟銷售的大多數商用產品都必須符合 RoHS 無鉛要求。返工時,應在轉換合金前先清除舊焊錫。
問:可以將電線直接焊接到 PCB 安裝式 DC 插座嗎?
可以,但這比較像脆弱的修理方式,而不是良好設計。PCB 安裝端子較短且剛硬,電線接點會在焊點位置彎折,很快產生疲勞。如果需要有線連接,應選擇具有適當焊片的面板安裝式插座。臨時修理時,應使用熱縮管包覆每個焊點,並固定電纜,避免拉力作用在端子上。
結論:第一次就做好 DC 插座焊接
良好的 DC 插座焊接取決於四個習慣。插座接觸電路板前先確認極性,並將其平整、垂直地安裝。為每個大型焊點提供足夠熱量,並完整焊接所有金屬固定耳,以建立機械強度。
也應明確分工:插座使用手工焊接,而電路板上的 SMD 元件則由鋼網在一次回流焊中完成。
製作供電電路板時,我會將插座視為最後安裝且需要最仔細檢查的焊點。如果下一個專案已經準備好,建議同時向 JLCPCB 訂購 PCB 和匹配鋼網,再以手工方式完成插座焊接。
持續學習
如何將音訊插座焊接到 PCB
重點摘要 先確認準確引腳配置:TS、TRS 和 TRRS 插座的導體數量及 PCB 端子編號不同,而 TRRS 接線又分為 CTIA 和 OMTP 標準。因此,焊接前必須根據製造商資料表和 PCB 封裝圖形確認每個引腳。 控制熱量和焊錫:使用細焊咀、助焊劑和最少焊錫,先暫焊一個引腳以保持插座平整、垂直,再逐個焊接接點,避免間距很小的端子之間出現橋接。 完成並驗證:將所有指定機械固定耳焊接好,避免插入插頭時令訊號焊點承受應力;在放大檢查下查看間隙,清潔助焊劑殘留,並在最終組裝前測試左右聲道、接地和麥克風。 學習如何焊接音訊插座,首先要確認正確的引腳配置、PCB 封裝圖形和焊接順序。3.5 mm 音訊插座的接點細小且排列緊密,過多焊錫很容易造成橋接。焊點不良可能導致音訊爆音、單聲道無聲或連接間歇性中斷,而反覆插拔也會對連接器和焊點造成機械應力。 外觀看似相同的音訊插座,可能具有不同 PCB 引腳配置、開關接點和封裝圖形。在焊接音訊插座前,應先確認準確的連接器型號,並查看製造商資料表和 PCB 封裝圖形。 本指南將介紹如何將音訊插座焊接到 PCB,並補充 SMT 和面板安裝連接器的相關方法。內容涵蓋 T......
DC 插座焊接:如何焊接 DC 圆孔插座/電源連接器
重點摘要 焊鐵接觸電路板前先確認極性:檢查轉接器標籤、設備標記和插座引腳配置,確認是中心正極還是中心負極,因為極性接反可能立即損壞穩壓器或微控制器。 為大型焊點提供足夠熱量:DC 插座端子具有較大熱容量,因此應使用較大的鑿形或斜角焊咀、較高熱量或更長加熱時間,並加入助焊劑,直到焊錫填滿鍍通孔,形成光亮焊料圓角,而不是暗淡、粗糙的表面。 建立機械強度:將插座平整、垂直地安裝,並將所有金屬固定耳焊接好,以吸收插拔力。面板安裝電源線需要增加應變釋放,而電路板上的 SMD 元件則可以由鋼網在一次回流焊中完成組裝。 DC 圓孔插座看似是電路板上最簡單的元件。它只有三個端子,也不需要韌體,但卻承載著整個專案所消耗的每一毫安電流。每次插入轉接器時,它還會承受推、扭和拉的力量。 因此,DC 插座焊接需要比一般訊號引腳更加小心。這裡的弱焊點或冷焊點會造成間歇性供電、發熱,以及接點處的微小電弧。最嚴重的情況下,插座可能會從電路板上脫落,連同銅焊盤一起撕走。 本指南將介紹插座結構和極性、PCB 安裝插座的逐步焊接方法,以及面板安裝插座的接線方法。最後還會說明最常見的故障和相應修正方法。 快速解答:如何焊接 DC 圓孔插......
如何為焊鐵上錫:首次使用與重新上錫
重點摘要 第一次加熱就要上錫:將焊鐵加熱至約 315–370 °C(600–700 °F),用黃銅絲球清潔焊咀,再將新鮮的松香芯焊錫熔化到所有工作面,直到表面覆蓋一層薄而鏡面光亮的焊錫膜,然後擦去多餘焊錫,再加上一層輕薄塗層。 根據狀態重新上錫,而不是按時間表:焊咀應始終保持焊錫薄膜;當潤濕變得不均勻時立即重新上錫,並在關閉焊鐵前塗上一層較厚焊錫,避免焊鐵閒置期間開始氧化。 絕不要磨損鍍層焊咀:銼削或打磨會破壞鐵鍍層,使銅芯外露,並讓銅溶入熔融焊錫。因此,應使用溫和的助焊劑循環和少量焊咀上錫劑來恢復暗淡焊咀;當鍍層損壞時,應直接更換焊咀。 正確上錫的焊咀可以快速熔化焊錫、有效傳熱,並延長使用壽命。乾燥且已氧化的焊咀即使已經很熱,也可能難以在接觸焊點的位置熔化焊錫。 上錫是指在焊咀工作面上保持一層薄而連續的焊錫膜。本指南將介紹如何為焊鐵焊咀第一次上錫、工作期間如何重新上錫、實際應使用的溫度、如何恢復已經失效的焊咀,以及如何儲存焊鐵,讓明天的第一個焊點和今天最後一個焊點一樣乾淨。 快速解答:如何為焊鐵焊咀上錫 將焊鐵加熱至約 315–370 °C(600–700 °F),用黃銅絲球清潔焊咀,再將新鮮松......
如何焊接 QFN 元件:逐步指南
重點摘要 焊膏鋼網是實現一致 QFN 焊點最可靠的方法。 中央散熱焊盤應始終使用窗格式焊膏圖形,而不是一次印刷一個完整的大開口。 控制焊膏體積,避免元件浮起、橋接和過多空洞。 回流焊需要正確的預熱浸泡、回流和冷卻曲線。 手工焊接只適用於部分 QFN 封裝,通常無法有效焊接中央散熱焊盤。 由於 QFN 焊點隱藏在封裝下方,應在適當情況下使用導通測試、測試點或 X-ray 進行檢查。 QFN 封裝具備優異的尺寸、散熱和 RF 性能,但包括中央寬大散熱焊盤在內的所有焊盤,都隱藏在封裝本體下方。單靠焊鐵通常無法接觸這些焊點,因此初次焊接常會出現短路、開路,或晶片在回流焊期間從焊盤上「浮起」等問題。 本指南將說明如何可靠地焊接 QFN 元件,包括使用鋼網和回流焊,以及進行仔細的手工焊接,並介紹如何避免那些通常在焊點已經被封裝遮住後才被發現的典型缺陷。如需了解 QFN 封裝分類、焊盤尺寸或封裝圖形規則,請參閱我們的 QFN 封裝指南。 快速解答:如何焊接 QFN 元件 要焊接 QFN 元件,應先透過鋼網印刷焊膏,並在散熱焊盤上使用窗格式圖形;接著用鑷子準確放置封裝,再使用熱板、熱風台或回流焊爐完成焊接。對於具......
如何焊接排針:逐步指南
重點摘要 麵包板或治具:使用麵包板或治具,在操作時保持排針垂直。 先暫焊一個引腳:在焊接其餘引腳前,先檢查排針對位。 縮短加熱時間:避免塑膠外殼熔化。 切割可折斷排針條:沿引腳之間的塑膠位置切割,不要在引腳中間強行切斷。 SMD 排針:使用焊膏和回流焊方式焊接,而不是通孔焊接方法。 拆除排針引腳:加入新焊錫,再配合吸錫帶或吸錫器,亦可使用熱風。 簡介 你焊接好一個排針引腳,檢查時卻發現它向一側傾斜,導致無法順利插入麵包板或配對插座。讓排針保持筆直和整齊,是一項不同於一般焊接排針的專門技巧。對剛開始進行手工組裝的人來說,排針歪斜是非常常見的困擾。本指南將介紹如何焊接通孔和 SMD 排針,讓它們每次都保持筆直,同時說明如何將可折斷排針條切割到適當長度,以及如何拆除需要移除的排針引腳。 如需了解焊鐵、助焊劑和上錫的基本技巧,請參閱 PCB 焊接基礎指南;本文則專注於排針焊接技巧。 快速解答:如何焊接排針 要讓排針保持筆直,先將排針插入電路板,再使用麵包板或治具固定其垂直位置。先只焊接最外側的一個引腳,檢查對位;如有傾斜,重新加熱該引腳並調整角度。確認筆直後,再焊接其餘引腳,最後重新回流第一個暫焊點。 排......
如何焊接電位器(PCB、面板及結他電位器)
重點摘要 識別滑動端:大多數電位器的中間引腳都是滑動端。焊接前,務必使用萬用錶確認。 預先上錫:連接前先為端子及導線上錫,以確保焊點牢固、整潔。 小心控制熱量:使用溫度可調焊鐵,並縮短接觸時間(數秒內低於 260°C),避免損壞內部電阻軌。 焊接後測試:測量輸出電阻時檢查導通性並轉動軸桿,確認電位器運作正常。 電位器是電子產品中最常見的元件之一,適用於需要旋鈕或旋轉開關來調節音量、音調、亮度及校準等參數的設備。它們也廣泛用於結他及效果器製作,讓使用者可以精細調整多項直接影響輸出質量的參數。電位器的核心結構是連接至機械刷的滑動端,機械刷會沿電阻軌內部滑動,從而改變輸出。 要有效焊接電位器,需要合適的工具,以及對不同電位器端子和類型的基本認識。初學者在焊接電位器時最常犯兩個錯誤:錯誤識別滑動端,以及令元件過熱,尤其是在結他電位器的金屬外殼上進行接地時。 本文將介紹如何有效焊接 PCB 電位器、帶焊片的面板電位器,以及結他/音訊電位器。本文亦會在結他電位器部分介紹推拉式電位器的焊接方法。 快速解答:如何焊接電位器 焊接電位器前,首先要正確識別三個端子。在大多數具有三個端子的電位器中,滑動端通常位於中間端......