如何焊接排針:逐步指南
1 分鐘
- 簡介
- 快速解答:如何焊接排針
- 排針的類型
- 焊接排針所需工具
- 如何逐步筆直焊接通孔排針
- 如何焊接直角排針
- 如何焊接 SMD 排針
- 如何拆焊排針
- 常見排針焊接問題及修正方法
- 如何焊接排針常見問題
重點摘要
麵包板或治具:使用麵包板或治具,在操作時保持排針垂直。
先暫焊一個引腳:在焊接其餘引腳前,先檢查排針對位。
縮短加熱時間:避免塑膠外殼熔化。
切割可折斷排針條:沿引腳之間的塑膠位置切割,不要在引腳中間強行切斷。
SMD 排針:使用焊膏和回流焊方式焊接,而不是通孔焊接方法。
拆除排針引腳:加入新焊錫,再配合吸錫帶或吸錫器,亦可使用熱風。
簡介
你焊接好一個排針引腳,檢查時卻發現它向一側傾斜,導致無法順利插入麵包板或配對插座。讓排針保持筆直和整齊,是一項不同於一般焊接排針的專門技巧。對剛開始進行手工組裝的人來說,排針歪斜是非常常見的困擾。本指南將介紹如何焊接通孔和 SMD 排針,讓它們每次都保持筆直,同時說明如何將可折斷排針條切割到適當長度,以及如何拆除需要移除的排針引腳。
如需了解焊鐵、助焊劑和上錫的基本技巧,請參閱 PCB 焊接基礎指南;本文則專注於排針焊接技巧。
快速解答:如何焊接排針
要讓排針保持筆直,先將排針插入電路板,再使用麵包板或治具固定其垂直位置。先只焊接最外側的一個引腳,檢查對位;如有傾斜,重新加熱該引腳並調整角度。確認筆直後,再焊接其餘引腳,最後重新回流第一個暫焊點。
排針的類型
排針有多種形式,每種類型都會影響排針的焊接方式。公排針具有外露引腳;母排針(插座)則用於接收配對引腳。常見間距包括 2.54 mm(0.1 英寸)、2.0 mm 和 1.27 mm,隨著電路板密度增加,間距也會逐漸縮小。除了直角和直式排針外,排針還有單排、多排,以及可按長度切割的可折斷排針條。按安裝方式區分,排針主要有兩種類型:通孔排針,將引腳插入鍍通孔;SMD 排針,則直接安裝在電路板表面。
這些差異最終都會影響焊接方法。間距越細,就越需要使用較小的焊咀,也越容易橋接相鄰引腳。由於直角排針的本體是平放在電路板上,而不是垂直站立,因此固定方式與直式排針不同。此外,表面貼裝排針並不是通孔焊接技術的簡單變體,而是一套獨立的焊接流程,本文稍後會進一步說明。
焊接排針所需工具
除了標準排針焊接工具套裝外,還需要考慮以下幾項排針專用工具:
- 可調整至適當溫度的焊鐵,並配備鑿形或斜角焊咀,以便與引腳和焊盤保持良好接觸。
- 松香芯焊錫;對於 SMD 排針以及難以焊接或已氧化的焊盤,還應準備少量額外助焊劑。
- 平口剪,用於整齊切割可折斷排針條。
- 麵包板或 3D 列印治具,用於在焊接時保持排針垂直。
- 鑷子或焊接輔助夾具,尤其適合處理 SMD 排針。
- 異丙醇(IPA),用於完成焊接後清潔助焊劑殘留物。
如何逐步筆直焊接通孔排針
- 先確定排針需要的長度,使用平口剪在引腳之間的塑膠位置刻出切痕,再折斷或整齊剪開。操作時應佩戴護目鏡,避免引腳飛出傷及眼睛。
- 將排針引腳朝向需要焊接的一側,從元件面將排針插入電路板。
- 為了在焊接期間保持排針水平,可將引腳插入麵包板,或使用治具讓排針條與電路板保持直角。
- 先加熱焊盤和引腳,再在其中一個末端引腳上加入少量焊錫,完成後移開熱源。
- 如果排針傾斜,重新加熱下垂的引腳,在焊料冷卻前將其推回垂直位置。
- 再次檢查對位後,焊接另一端的引腳。接著使用乾淨、呈錐形的焊料圓角,焊接其餘所有引腳。
- 由於第一個暫焊引腳是在最終對位前焊接的,此時可能尚未形成完整焊點,因此應重新回流該焊點。
- 檢查成品:焊料圓角應有光澤並呈錐形,不應出現橋接;排針本體應平整並與電路板保持平行。
單引腳技巧:讓排針保持完美筆直
之所以先暫焊一個引腳,而不是兩個,是因為單個焊點仍然可以重新熔化,並自由地向各個方向調整。當第二個引腳也完成焊接後,排針就會被固定在當時的角度;如果出現傾斜,就必須拆焊,而不能只靠重新加熱和調整。先暫焊一個引腳、檢查對位,然後才焊接其餘引腳,正是筆直排針與歪斜排針之間的關鍵差異。
將可折斷排針條切割到正確長度
先數出需要的引腳數量,再使用平口剪在該引腳與下一個引腳之間的塑膠本體上刻出切痕。較短的排針條通常可以在刻痕後用手折斷;如需更平整的切口,或排針條較長,則應直接完全剪開。某些排針類型在排針條中間切割時,切口位置的引腳可能會被消耗,因此最好多計算一個引腳。
如何焊接直角排針
直角排針的焊接和對位更具挑戰,因為其本體是平放在電路板上,而不是垂直站立。可以將電路板立在側面,或使用治具,讓引腳保持可接觸狀態,同時支撐排針。先暫焊一個引腳,確認水平排針與電路板邊緣平行,再焊接其餘引腳。直式排針使用的單引腳技巧同樣適用於這裡:在完成整排焊接前,單個暫焊點仍可重新加熱和調整。
如何焊接 SMD 排針
SMD 排針的製程完全不同,因為它沒有通孔,而是直接安裝在表面焊盤上。手工焊接時,先加入助焊劑,為一個焊盤上錫,再將排針放置並暫焊在該焊盤上,確認對位後焊接其餘焊盤。細間距 SMD 排針通常會使用拖焊方式,即沿著整排焊盤拖動一小滴焊錫,而不是逐個焊盤處理。
對於 SMD 排針,以及電路板其他 SMT 部分,更潔淨的方式是使用焊膏和回流焊:焊膏鋼網可以在一次印刷中,將正確份量的焊膏沉積到每個焊盤上,之後整批進行回流焊,而不是逐個焊盤手工焊接。對於其他部分採用 SMT 的電路板,也可以使用 Pin-in-Paste 處理通孔排針:將焊膏沉積到鍍通孔內,再讓排針與 SMD 元件一同回流焊。如需了解更多回流焊內容,請參閱專業焊接 SMD 元件指南和回流焊指南。鋼網訂購詳情可參閱下方資訊卡。
如何拆焊排針
拆除整排多引腳排針,比拆除單個元件更困難,因為需要讓所有引腳大致同時熔化,排針才能順利拔出。常見方法有三種:加入新焊錫,橋接整排引腳並同時加熱,再輕輕拉起排針;使用吸錫器或吸錫帶逐個處理引腳;或者使用熱風返修,使所有引腳同時達到熔化溫度,再將排針取下。第三種方法通常最理想。
如果排針已經損壞並且準備更換,通常可以先用平口剪剪掉塑膠本體,再逐個拆焊引腳。沒有塑膠本體將引腳固定在一起後,拉扯電路板的風險會降低。安裝新排針前,應使用吸錫帶或吸錫器清理每個孔洞。如需了解如何清理橋接或堵塞焊盤,請參閱焊錫橋接指南。
常見排針焊接問題及修正方法
| 問題 | 原因 | 修正方法 |
|---|---|---|
| 排針歪斜或傾斜 | 未檢查對位前就焊接了太多引腳。 | 重新加熱其中一端的引腳,並將排針推回垂直位置。 |
| 引腳之間出現焊錫橋接 | 焊錫過多,細間距排針尤其常見。 | 加入助焊劑,再使用吸錫帶移除多餘焊錫;改用更小的焊咀,並在下次減少送錫量。 |
| 塑膠熔化或膨脹 | 焊鐵溫度過高,或單點停留時間過長。 | 縮短每個引腳/焊盤的加熱停留時間,避免焊鐵長時間停在同一位置;移動到下一個引腳前,先等待上一個引腳冷卻。 |
| 冷焊點或暗淡焊點 | 焊點未獲得足夠熱量,通常是因為接地引腳將熱量帶走。 | 加入助焊劑,延長焊盤和引腳的加熱時間,並在電路板設計中加入熱隔離焊盤。 |
| 焊盤剝離 | 拆焊時使用過高熱量或過大外力。 | 使用熱風而不是撬動排針,絕不要強行拉出排針。 |
對於通孔焊點的驗收標準,包括焊料圓角形狀和通孔填充程度,IPC-A-610《電子組件的可接受性》是標準參考文件,而 IPC J-STD-001 則涵蓋相關的一般焊接製程要求。
如何焊接排針常見問題
問:焊接排針應使用什麼溫度?
含鉛焊錫焊接大多數排針時,適合使用 315–370 °C(600–700 °F);無鉛合金則需要稍高溫度。塑膠外殼熔化通常是由過多熱量造成,而不是焊錫不足造成,因此最好先從較低溫度開始,只有在焊點無法快速流動時才逐步提高溫度。
問:為什麼檢查後排針仍然會持續傾斜?
在大多數情況下,這表示你在確認第一個引腳是否筆直之前,就已經焊接了第二個或第三個引腳,導致傾斜角度被固定。不要在整排引腳都焊接完成後再嘗試將排針扳直。應先拆焊,直到只剩一個暫焊引腳,再重新對位,然後焊接其餘引腳。
問:可以將排針插入略小的孔洞中再焊接嗎?
雖然稍微緊密的配合不一定會造成問題,但如果將引腳強行插入尺寸不足的孔洞,可能會破壞鍍通孔孔壁或使焊盤剝離。如果引腳在輕微壓力下仍無法插入,應先確認孔洞尺寸是否與排針引腳直徑相符,再施加任何額外力量。
問:母排針的焊接方式與公排針不同嗎?
兩者都可以使用單引腳方法,但母排針需要更短的加熱循環,避免連接位置附近的塑膠外殼熔化,因為母排針的塑膠本體通常更靠近焊盤。
問:拆焊後的排針可以重複使用嗎?
只要狀態良好,通常可以重複使用具有實心引腳的公排針。母排針的塑膠外殼和內部接點較為脆弱,需要仔細檢查。重新使用前,應確認外殼沒有熔化或變形、引腳和接點保持筆直,並且鍍層沒有因熱應力或機械應力而破損。如果排針在拆焊過程中已受到嚴重損壞,建議直接更換新的排針,而不要重複使用。
問:為什麼我的 SMD 排針在回流焊期間出現墓碑效應?
當焊盤的一端比另一端更早升溫並完成潤濕時,焊料張力會將排針一側拉起,形成墓碑效應。這通常是由焊膏沉積不均勻或焊盤受熱不一致造成的,也是使用鋼網和回流焊,通常比逐個 SMD 焊盤手工上錫更穩定的原因之一。
結論:每次都乾淨俐落地焊接排針
焊接排針時有兩點最重要:第一,保持排針垂直,並在焊接其餘引腳前先暫焊一個引腳;第二,使用短暫且受控的熱量,確保塑膠外殼不受損。單引腳方法是通孔排針手工焊接的基礎技巧。對於表面貼裝元件(SMD)和 Pin-in-Paste 通孔排針,則需要使用焊膏和鋼網。
掌握單引腳技巧並使用正確熱量後,焊接筆直、可靠的排針就能成為日常工作。相關技巧可參閱如何將電線焊接到電路板和12 個打造可靠焊點的焊接技巧。
持續學習
如何將音訊插座焊接到 PCB
重點摘要 先確認準確引腳配置:TS、TRS 和 TRRS 插座的導體數量及 PCB 端子編號不同,而 TRRS 接線又分為 CTIA 和 OMTP 標準。因此,焊接前必須根據製造商資料表和 PCB 封裝圖形確認每個引腳。 控制熱量和焊錫:使用細焊咀、助焊劑和最少焊錫,先暫焊一個引腳以保持插座平整、垂直,再逐個焊接接點,避免間距很小的端子之間出現橋接。 完成並驗證:將所有指定機械固定耳焊接好,避免插入插頭時令訊號焊點承受應力;在放大檢查下查看間隙,清潔助焊劑殘留,並在最終組裝前測試左右聲道、接地和麥克風。 學習如何焊接音訊插座,首先要確認正確的引腳配置、PCB 封裝圖形和焊接順序。3.5 mm 音訊插座的接點細小且排列緊密,過多焊錫很容易造成橋接。焊點不良可能導致音訊爆音、單聲道無聲或連接間歇性中斷,而反覆插拔也會對連接器和焊點造成機械應力。 外觀看似相同的音訊插座,可能具有不同 PCB 引腳配置、開關接點和封裝圖形。在焊接音訊插座前,應先確認準確的連接器型號,並查看製造商資料表和 PCB 封裝圖形。 本指南將介紹如何將音訊插座焊接到 PCB,並補充 SMT 和面板安裝連接器的相關方法。內容涵蓋 T......
DC 插座焊接:如何焊接 DC 圆孔插座/電源連接器
重點摘要 焊鐵接觸電路板前先確認極性:檢查轉接器標籤、設備標記和插座引腳配置,確認是中心正極還是中心負極,因為極性接反可能立即損壞穩壓器或微控制器。 為大型焊點提供足夠熱量:DC 插座端子具有較大熱容量,因此應使用較大的鑿形或斜角焊咀、較高熱量或更長加熱時間,並加入助焊劑,直到焊錫填滿鍍通孔,形成光亮焊料圓角,而不是暗淡、粗糙的表面。 建立機械強度:將插座平整、垂直地安裝,並將所有金屬固定耳焊接好,以吸收插拔力。面板安裝電源線需要增加應變釋放,而電路板上的 SMD 元件則可以由鋼網在一次回流焊中完成組裝。 DC 圓孔插座看似是電路板上最簡單的元件。它只有三個端子,也不需要韌體,但卻承載著整個專案所消耗的每一毫安電流。每次插入轉接器時,它還會承受推、扭和拉的力量。 因此,DC 插座焊接需要比一般訊號引腳更加小心。這裡的弱焊點或冷焊點會造成間歇性供電、發熱,以及接點處的微小電弧。最嚴重的情況下,插座可能會從電路板上脫落,連同銅焊盤一起撕走。 本指南將介紹插座結構和極性、PCB 安裝插座的逐步焊接方法,以及面板安裝插座的接線方法。最後還會說明最常見的故障和相應修正方法。 快速解答:如何焊接 DC 圓孔插......
如何為焊鐵上錫:首次使用與重新上錫
重點摘要 第一次加熱就要上錫:將焊鐵加熱至約 315–370 °C(600–700 °F),用黃銅絲球清潔焊咀,再將新鮮的松香芯焊錫熔化到所有工作面,直到表面覆蓋一層薄而鏡面光亮的焊錫膜,然後擦去多餘焊錫,再加上一層輕薄塗層。 根據狀態重新上錫,而不是按時間表:焊咀應始終保持焊錫薄膜;當潤濕變得不均勻時立即重新上錫,並在關閉焊鐵前塗上一層較厚焊錫,避免焊鐵閒置期間開始氧化。 絕不要磨損鍍層焊咀:銼削或打磨會破壞鐵鍍層,使銅芯外露,並讓銅溶入熔融焊錫。因此,應使用溫和的助焊劑循環和少量焊咀上錫劑來恢復暗淡焊咀;當鍍層損壞時,應直接更換焊咀。 正確上錫的焊咀可以快速熔化焊錫、有效傳熱,並延長使用壽命。乾燥且已氧化的焊咀即使已經很熱,也可能難以在接觸焊點的位置熔化焊錫。 上錫是指在焊咀工作面上保持一層薄而連續的焊錫膜。本指南將介紹如何為焊鐵焊咀第一次上錫、工作期間如何重新上錫、實際應使用的溫度、如何恢復已經失效的焊咀,以及如何儲存焊鐵,讓明天的第一個焊點和今天最後一個焊點一樣乾淨。 快速解答:如何為焊鐵焊咀上錫 將焊鐵加熱至約 315–370 °C(600–700 °F),用黃銅絲球清潔焊咀,再將新鮮松......
如何焊接 QFN 元件:逐步指南
重點摘要 焊膏鋼網是實現一致 QFN 焊點最可靠的方法。 中央散熱焊盤應始終使用窗格式焊膏圖形,而不是一次印刷一個完整的大開口。 控制焊膏體積,避免元件浮起、橋接和過多空洞。 回流焊需要正確的預熱浸泡、回流和冷卻曲線。 手工焊接只適用於部分 QFN 封裝,通常無法有效焊接中央散熱焊盤。 由於 QFN 焊點隱藏在封裝下方,應在適當情況下使用導通測試、測試點或 X-ray 進行檢查。 QFN 封裝具備優異的尺寸、散熱和 RF 性能,但包括中央寬大散熱焊盤在內的所有焊盤,都隱藏在封裝本體下方。單靠焊鐵通常無法接觸這些焊點,因此初次焊接常會出現短路、開路,或晶片在回流焊期間從焊盤上「浮起」等問題。 本指南將說明如何可靠地焊接 QFN 元件,包括使用鋼網和回流焊,以及進行仔細的手工焊接,並介紹如何避免那些通常在焊點已經被封裝遮住後才被發現的典型缺陷。如需了解 QFN 封裝分類、焊盤尺寸或封裝圖形規則,請參閱我們的 QFN 封裝指南。 快速解答:如何焊接 QFN 元件 要焊接 QFN 元件,應先透過鋼網印刷焊膏,並在散熱焊盤上使用窗格式圖形;接著用鑷子準確放置封裝,再使用熱板、熱風台或回流焊爐完成焊接。對於具......
如何焊接排針:逐步指南
重點摘要 麵包板或治具:使用麵包板或治具,在操作時保持排針垂直。 先暫焊一個引腳:在焊接其餘引腳前,先檢查排針對位。 縮短加熱時間:避免塑膠外殼熔化。 切割可折斷排針條:沿引腳之間的塑膠位置切割,不要在引腳中間強行切斷。 SMD 排針:使用焊膏和回流焊方式焊接,而不是通孔焊接方法。 拆除排針引腳:加入新焊錫,再配合吸錫帶或吸錫器,亦可使用熱風。 簡介 你焊接好一個排針引腳,檢查時卻發現它向一側傾斜,導致無法順利插入麵包板或配對插座。讓排針保持筆直和整齊,是一項不同於一般焊接排針的專門技巧。對剛開始進行手工組裝的人來說,排針歪斜是非常常見的困擾。本指南將介紹如何焊接通孔和 SMD 排針,讓它們每次都保持筆直,同時說明如何將可折斷排針條切割到適當長度,以及如何拆除需要移除的排針引腳。 如需了解焊鐵、助焊劑和上錫的基本技巧,請參閱 PCB 焊接基礎指南;本文則專注於排針焊接技巧。 快速解答:如何焊接排針 要讓排針保持筆直,先將排針插入電路板,再使用麵包板或治具固定其垂直位置。先只焊接最外側的一個引腳,檢查對位;如有傾斜,重新加熱該引腳並調整角度。確認筆直後,再焊接其餘引腳,最後重新回流第一個暫焊點。 排......
如何焊接電位器(PCB、面板及結他電位器)
重點摘要 識別滑動端:大多數電位器的中間引腳都是滑動端。焊接前,務必使用萬用錶確認。 預先上錫:連接前先為端子及導線上錫,以確保焊點牢固、整潔。 小心控制熱量:使用溫度可調焊鐵,並縮短接觸時間(數秒內低於 260°C),避免損壞內部電阻軌。 焊接後測試:測量輸出電阻時檢查導通性並轉動軸桿,確認電位器運作正常。 電位器是電子產品中最常見的元件之一,適用於需要旋鈕或旋轉開關來調節音量、音調、亮度及校準等參數的設備。它們也廣泛用於結他及效果器製作,讓使用者可以精細調整多項直接影響輸出質量的參數。電位器的核心結構是連接至機械刷的滑動端,機械刷會沿電阻軌內部滑動,從而改變輸出。 要有效焊接電位器,需要合適的工具,以及對不同電位器端子和類型的基本認識。初學者在焊接電位器時最常犯兩個錯誤:錯誤識別滑動端,以及令元件過熱,尤其是在結他電位器的金屬外殼上進行接地時。 本文將介紹如何有效焊接 PCB 電位器、帶焊片的面板電位器,以及結他/音訊電位器。本文亦會在結他電位器部分介紹推拉式電位器的焊接方法。 快速解答:如何焊接電位器 焊接電位器前,首先要正確識別三個端子。在大多數具有三個端子的電位器中,滑動端通常位於中間端......