This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

如何將音訊插座焊接到 PCB

最初發布於 Oct 27, 2026, 更新於 Oct 27, 2026

1 分鐘

目錄
  • 快速解答:如何焊接音訊插座
  • 3.5 mm 音訊插座引腳配置:TS、TRS 和 TRRS
  • 焊接前先查看音訊插座資料表
  • 所需工具與材料
  • 逐步操作:將插座焊接到電路板
  • 焊接音訊插座時如何避免焊錫橋接
  • SMT 音訊插座:焊膏與回流焊
  • 音訊插座需要 PCB 鋼網嗎?
  • 常見音訊插座焊接問題及修正方法
  • 焊接音訊插座常見問題
  • 結論:可靠地焊接音訊插座

重點摘要

先確認準確引腳配置:TS、TRS 和 TRRS 插座的導體數量及 PCB 端子編號不同,而 TRRS 接線又分為 CTIA 和 OMTP 標準。因此,焊接前必須根據製造商資料表和 PCB 封裝圖形確認每個引腳。

控制熱量和焊錫:使用細焊咀、助焊劑和最少焊錫,先暫焊一個引腳以保持插座平整、垂直,再逐個焊接接點,避免間距很小的端子之間出現橋接。

完成並驗證:將所有指定機械固定耳焊接好,避免插入插頭時令訊號焊點承受應力;在放大檢查下查看間隙,清潔助焊劑殘留,並在最終組裝前測試左右聲道、接地和麥克風。

學習如何焊接音訊插座,首先要確認正確的引腳配置、PCB 封裝圖形和焊接順序。3.5 mm 音訊插座的接點細小且排列緊密,過多焊錫很容易造成橋接。焊點不良可能導致音訊爆音、單聲道無聲或連接間歇性中斷,而反覆插拔也會對連接器和焊點造成機械應力。

外觀看似相同的音訊插座,可能具有不同 PCB 引腳配置、開關接點和封裝圖形。在焊接音訊插座前,應先確認準確的連接器型號,並查看製造商資料表和 PCB 封裝圖形。

本指南將介紹如何將音訊插座焊接到 PCB,並補充 SMT 和面板安裝連接器的相關方法。內容涵蓋 TS、TRS 和 TRRS 引腳配置、PCB 端子識別、通孔焊接、焊錫橋接預防、機械固定和常見故障排除。焊接前始終要確認準確零件型號、資料表和 PCB 封裝圖形。

快速解答:如何焊接音訊插座

將音訊插座焊接到 PCB 前,先查看準確的連接器資料表和 PCB 封裝圖形。將插座平整地插入,先暫焊一個引腳固定位置,再使用細焊咀、助焊劑和受控焊錫量逐個焊接接點。焊接指定的機械固定耳,在放大檢查下確認沒有橋接,清潔電路板,並測試音訊連接。

3.5 mm 音訊插座引腳配置:TS、TRS 和 TRRS

3.5 mm 音訊插頭和插座使用稱為 Tip(T,尖端)、Ring(R,環)和 Sleeve(S,套筒)的接觸區段。TS、TRS 和 TRRS 描述接觸區段數量,但實際 PCB 端子編號取決於具體插座。

類型 導體數量 常見音訊用途 典型分配
TS 2 單聲道音訊 Tip=訊號,Sleeve=接地
TRS 3 立體聲或平衡音訊 Tip=左聲道,Ring=右聲道,Sleeve=接地
TRRS 4 耳機音訊 左聲道、右聲道、接地和麥克風;具體分配取決於接線標準

以上是典型音訊分配,並不是通用 PCB 引腳編號。焊接前,始終要將其與連接器資料表進行比較。

TRRS 增加了第二個 Ring,形成四個接觸區段。常見配置支援左聲道、右聲道、接地和麥克風。然而,TRRS 接線並不統一。CTIA 和 OMTP 對麥克風與接地接點的分配不同,因此耳機可能可以正常播放左右聲道,但麥克風卻無法運作。

如果你正在焊接 TRRS 插座,應先確認接線標準和準確連接器引腳配置,再連接麥克風和接地接點。部分插座還包括常閉開關接點。插入插頭時,這些接點可以斷開或重新導向電路。具體開關方式取決於連接器,因此應將開關接點視為元件專用引腳配置的一部分,而不能假設它們會按照 Tip/Ring/Sleeve 順序排列。

焊接前先查看音訊插座資料表

不要直接根據網上的通用圖表焊接。應從製造商圖紙中確認每個 PCB 引腳,並與電路板封裝圖形進行比較。Same Sky(前身為 CUI Devices)提供了一個很好的例子:在其 SJ1-351X 通孔 3.5 mm 音訊插座資料表中,SJ1-3513、SJ1-3514 和 SJ1-3515 共用相同的套筒、尖端和環接點,但部分型號的第 4 和第 5 引腳是尖端和環的開關接點,另一些型號則完全沒有這些接點。

如需更廣泛的連接器選擇背景,請在選擇替換零件前參閱 PCB 連接器必要指南。

TS、TRS 和 TRRS 導體區段

TS、TRS 和 TRRS 導體區段

所需工具與材料

  • 細焊咀、可控溫焊鐵
  • 適合電子組裝的細焊錫線
  • 適合電子焊接的助焊劑
  • 精密鑷子
  • 放大鏡或檢查顯微鏡
  • 用於移除橋接的吸錫帶
  • 異丙醇(IPA)和合適的清潔工具
  • 具有導通模式的萬用表
  • 連接器資料表和 PCB 封裝圖形圖紙

對於間距很小的音訊插座接點,最有用的兩項工具是細焊咀和良好助焊劑。細焊咀可以在不淹沒相鄰接點的情況下加熱單一連接,助焊劑則能改善潤濕,讓你使用少量焊錫形成受控焊點,而不需要透過增加焊錫來補償流動不良。如需了解實用助焊劑技巧,請參閱通孔焊接中的助焊劑使用方法。

逐步操作:將插座焊接到電路板

  1. 確認引腳配置和封裝圖形

    焊接音訊插座到 PCB 前,先確認準確的連接器型號和製造商資料表。識別 Tip、Ring、Sleeve、開關接點和機械固定端子,再與 PCB 封裝圖形進行比較。

  2. 插入並對齊音訊插座

    將連接器插入 PCB,直到其平整、垂直地貼合電路板。確認機械固定耳或定位柱正確插入指定孔洞。

  3. 暫焊一個引腳固定插座

    先輕微焊接一個引腳,再從頂部檢查連接器。插座應保持平整並與電路板垂直。如果傾斜,重新加熱暫焊點,重新放置連接器,並讓焊點凝固後再繼續。

  4. 焊接音訊插座接點

    加入少量助焊劑,用細焊咀一次加熱一個接點,並只送入足夠形成良好潤濕焊點的焊錫。避免將一大滴焊錫從一個接點拖到另一個接點。

  5. 焊接機械固定耳

    插入插頭會在連接器上產生機械負載,而固定耳可以將大部分力量傳遞到 PCB。應焊接所有指定固定連接,並形成牢固、完整的焊點。對於專業組裝,通孔填充和焊點形成應遵循適用製程要求,例如 IPC J-STD-001 所定義的要求。對於基本手工焊接,應重點形成潤濕良好且具機械強度的焊點,同時避免損壞 PCB 或連接器。

  6. 檢查焊點

    使用放大工具檢查相鄰接點之間。查看是否有細小焊絲、焊錫橋接,或其他可見連接將兩個引腳接在一起。如果發現橋接,使用吸錫帶移除多餘焊錫,再次檢查。

    良好的音訊插座焊點應正確潤濕端子和 PCB 焊盤,保持機械牢固,並且沒有可見裂紋、焊錫橋接或過多焊錫堆積。由於音訊插座接點可能非常接近,焊接後應在放大工具下檢查間隙。

  7. 清潔並測試

    根據所用助焊劑類型,使用 IPA 和合適的無絨棉棒或刷子清除殘留物。使用指定插頭測試連接器,在適用情況下確認左右聲道、接地和麥克風功能。

焊接前平整放置的音訊插座

焊接前平整放置的音訊插座

將通孔音訊插座焊接到 PCB

將通孔音訊插座焊接到 PCB

下一張 PCB 訂單優惠 11 美元

第一次使用 JLCPCB?領取歡迎優惠券,將音訊插座設計由佈局轉化為完成且可焊接的電路板。

領取 11 美元優惠券 →

焊接音訊插座時如何避免焊錫橋接

小型音訊插座接點很容易出現焊錫橋接。相鄰引腳距離很近,少量多餘焊錫就可能將它們電氣連接,造成短路、單聲道無聲或其他難以判斷的音訊故障。

應使用助焊劑、細焊咀和最少焊錫來預防橋接。逐個引腳工作,不要將一大滴焊錫拖過多個接點。進入下一步前,先在放大工具下檢查間隙。

如果出現橋接,不要繼續增加熱量和焊錫。將乾淨吸錫帶放在多餘焊錫上,短暫加熱,讓吸錫帶吸走不需要的焊錫。之後再次檢查引腳。如需深入了解橋接形成原因和移除方法,請參閱焊錫橋接:預防常見 PCB 焊接缺陷。

使用吸錫帶移除焊錫橋接

使用吸錫帶移除焊錫橋接

SMT 音訊插座:焊膏與回流焊

SMT 音訊插座通常使用焊膏印刷、元件貼裝和回流焊完成組裝。PCB 鋼網通常用於將焊膏一致地塗佈到 SMT 焊盤上。

對於手工返工或原型製作,如果連接器製造商允許,也可以使用細焊咀焊接個別 SMT 端子。在使用回流焊前,始終要查看連接器資料表中的推薦組裝製程和回流焊溫度限制。面板安裝式插座的連接方式不同,因為其端子通常是焊片而不是 PCB 引腳。先為焊片和電線上錫,再用短時間加熱將兩者接合,適當時使用熱縮管。應提供應變釋放,避免電纜活動直接傳遞到焊點。

對於面板安裝式連接器,應遵循插座本身的接線圖,而不是套用 PCB Tip/Ring/Sleeve 引腳編號假設。

如需了解一般電線準備和接合方法,請參閱如何正確將電線焊接到電路板。

帶有熱縮管的面板安裝式插座焊片

帶有熱縮管的面板安裝式插座焊片

音訊插座需要 PCB 鋼網嗎?

通孔音訊插座的手工焊點通常不需要 PCB 鋼網。不過,當同一塊 PCB 還包含需要印刷焊膏的 SMT 元件時,鋼網就非常有用。

在這種混合組裝情況下,PCB 鋼網可以將焊膏一致地印刷到 SMT 焊盤上。SMT 元件可以先完成貼裝和回流焊,而如果通孔音訊插座的結構不適合回流焊,則可以另外手工焊接。

如果通孔元件的結構和製程限制允許,也可以使用 Pin-in-Paste 進行組裝。在讓連接器經過回流焊前,始終要查看準確的插座資料表。如需了解製程細節,請參閱 Pin-in-Paste:使用鋼網進行通孔回流焊。

需要客製 PCB 鋼網?

讓所有 SMD 元件一次完成回流焊,而音訊插座只需手工焊接。客製鋼網 3 美元起,製造時間 12 小時。

立即取得報價 →

常見音訊插座焊接問題及修正方法

問題:相鄰引腳之間出現焊錫橋接。修正:焊錫過多加上間距過小會造成短路。加入助焊劑,使用細焊咀和最少焊錫,再用吸錫帶移除橋接,並在放大工具下檢查。

問題:沒有聲音,或只有一個聲道。修正:根據準確資料表重新檢查 Tip、Ring、Sleeve 和任何額外 TRRS 接點,再檢查相鄰導體之間是否有橋接。

問題:音訊爆音或間歇性中斷。修正:可能是訊號焊點冷焊或裂開。加入少量助焊劑重新加熱或返工受影響焊點,再在焊點凝固期間保持連接器和電路板不動。

問題:插座鬆動或從電路板上脫落。修正:機械固定耳可能被跳過或焊接不足。應焊接所有指定固定耳,並確保焊錫按照組裝設計要求,正確潤濕引腳、焊盤和鍍通孔。

問題:TRRS 插座的麥克風或接地行為異常。修正:CTIA/OMTP 不匹配可能會交換麥克風和接地功能。焊接前確認標準和引腳圖。

如需排查爆音和間歇性問題,請參閱冷焊點指南,了解更廣泛的診斷和返工方法。

焊接音訊插座常見問題

問:更換插座時可以使用通用 TS、TRS 或 TRRS 引腳配置嗎?

不可以。應使用準確替換零件的資料表和 PCB 封裝圖形。即使插頭尺寸和外觀看到的接觸區段數量相同,連接器引腳編號和開關接點也可能不同。這對 TRRS 組裝尤其重要,因為 CTIA 和 OMTP 對麥克風與接地的分配不同。拆除舊零件前,應拍攝電路板照片並識別每個焊盤,確保可以準確映射替換件。

問:3.5 mm 音訊插座應使用什麼焊接溫度?

應使用焊錫和助焊劑製造商建議的製程溫度,而不是只根據連接器名稱選擇溫度。所需設定取決於焊錫合金、焊咀幾何形狀、熱容量和 PCB。可控溫焊鐵應快速加熱焊點,避免長時間停留。如果焊點需要長時間加熱,應先改善焊咀接觸和助焊劑使用,而不是直接提高溫度。

問:如何知道 TRRS 插座使用 CTIA 還是 OMTP 接線?

通常無法只根據連接器外部尺寸判斷接線標準。應查看特定連接器資料表,或使用萬用表配合已知接線參考來確認接點分配。CTIA/OMTP 不匹配可能使左右聲道正常運作,但麥克風或接地連接異常。

問:可以使用回流焊代替手工焊接通孔音訊插座嗎?

只有當特定插座資料表明確標示適合回流焊或 Pin-in-Paste 製程時才可以。許多通孔插座使用塑膠外殼或其他不適合長時間暴露於回流焊溫度的材料,可能變形或損壞。對已安裝插座進行熱風返修也有相同風險,因為噴嘴可能長時間加熱塑膠本體。如果資料表沒有明確說明,應手工焊接插座,並對電路板其他元件進行回流焊。

問:如何知道音訊插座焊點是否良好?

良好焊點應潔淨、潤濕完整且具備機械強度,並且不應與相鄰引腳形成可見連接。在放大工具下檢查非常有用,因為橋接可能極其細小。還要檢查機械固定耳和連接器對位,而不只是訊號引腳。清潔後,測試左右立體聲聲道,並輕輕活動插頭,確認沒有間歇性故障。

問:可以只增加焊錫,修復鬆動的 3.5 mm 插座嗎?

不可靠。如果連接器鬆動是因為機械固定耳從未正確焊接,單純在訊號引腳上增加焊錫並不能解決機械負載。應先檢查 PCB 是否存在焊盤剝離或走線損壞。如果電路板完整,應恢復指定機械焊點,並為面板安裝式接線增加適當應變釋放。損壞的 PCB 可能需要超出簡單重新焊接的修復方法。

結論:可靠地焊接音訊插座

要可靠焊接音訊插座,應在焊鐵接觸 PCB 前完成準備。確認準確的連接器引腳配置和封裝圖形,將插座平整、垂直地安裝,使用細焊咀和助焊劑,並控制焊錫量以避免橋接。接著焊接所有指定機械固定耳,避免反覆插拔對訊號焊點造成不必要應力。

對於未被資料表列為適合回流焊的通孔音訊插座,手工焊接是實用組裝方法。PCB 鋼網則更適合同一塊電路板上的 SMT 元件,可以在回流焊前一致地印刷焊膏。

如果你的專案包含客製 DAC、耳機放大器、合成器或其他帶有音訊插座的 PCB,JLCPCB 可以提供 PCB 製造、組裝和客製 PCB 鋼網服務。

持續學習