如何焊接 QFN 元件:逐步指南
1 分鐘
- 快速解答:如何焊接 QFN 元件
- QFN 焊接為何困難:隱藏焊盤與散熱焊盤
- 焊接 QFN 元件所需工具
- QFN 鋼網:散熱焊盤與細間距設計要點
- 如何使用焊膏、鋼網和回流焊焊接 QFN
- 如何在不使用熱風的情況下手工焊接 QFN
- 避免 QFN 空洞和常見焊接缺陷
- QFN 元件焊接常見問題
- 結論:自信地焊接 QFN 元件
重點摘要
- 焊膏鋼網是實現一致 QFN 焊點最可靠的方法。
- 中央散熱焊盤應始終使用窗格式焊膏圖形,而不是一次印刷一個完整的大開口。
- 控制焊膏體積,避免元件浮起、橋接和過多空洞。
- 回流焊需要正確的預熱浸泡、回流和冷卻曲線。
- 手工焊接只適用於部分 QFN 封裝,通常無法有效焊接中央散熱焊盤。
- 由於 QFN 焊點隱藏在封裝下方,應在適當情況下使用導通測試、測試點或 X-ray 進行檢查。
QFN 封裝具備優異的尺寸、散熱和 RF 性能,但包括中央寬大散熱焊盤在內的所有焊盤,都隱藏在封裝本體下方。單靠焊鐵通常無法接觸這些焊點,因此初次焊接常會出現短路、開路,或晶片在回流焊期間從焊盤上「浮起」等問題。
本指南將說明如何可靠地焊接 QFN 元件,包括使用鋼網和回流焊,以及進行仔細的手工焊接,並介紹如何避免那些通常在焊點已經被封裝遮住後才被發現的典型缺陷。如需了解 QFN 封裝分類、焊盤尺寸或封裝圖形規則,請參閱我們的 QFN 封裝指南。
快速解答:如何焊接 QFN 元件
要焊接 QFN 元件,應先透過鋼網印刷焊膏,並在散熱焊盤上使用窗格式圖形;接著用鑷子準確放置封裝,再使用熱板、熱風台或回流焊爐完成焊接。對於具有側面半孔或可潤濕側翼的 QFN,也可以使用助焊劑和鑿形焊咀,仔細手工焊接周邊焊盤。
QFN 焊接為何困難:隱藏焊盤與散熱焊盤
QFN 焊接之所以要求嚴格,主要是因為元件放置到電路板後,你無法看見或直接接觸焊點。與帶引腳封裝不同,QFN 沒有外露引腳可供焊鐵接觸。回流焊期間,表面張力有助於封裝自行對位,但同樣的力量也可能將過多焊膏拉向相鄰焊盤,形成橋接。封裝底部的大面積外露散熱焊盤又增加了另一項變數:如果該處焊膏過多,QFN 可能會被輕微抬起,導致周邊焊盤無法正確接觸。
外露散熱焊盤問題
如果在散熱焊盤下印刷過多焊膏,QFN 可能會「浮起」或不均勻地離開電路板,使周邊焊盤無法良好接觸。如果將散熱焊盤印成一個完整焊膏區域,困在底下的助焊劑氣體就沒有足夠的排出路徑,之後會在 X-ray 中顯示為空洞,並降低封裝底部有效的散熱和電氣接觸。下文介紹的窗格式圖形可以同時解決這兩個問題。
細間距周邊焊盤
在 0.5 mm,尤其是 0.4 mm 間距下,相鄰周邊焊盤之間幾乎沒有容錯空間。少量多餘焊膏、過大的開口,或焊膏黏在鋼網壁上而沒有正常脫模,都足以令兩個引腳形成橋接。實際上,決定細間距 QFN 能否乾淨印刷的關鍵,通常是焊膏體積和脫模效果,而不是回流焊溫度。QFN 封裝指南將更深入介紹這些焊盤尺寸背後的封裝圖形和焊盤設計計算。
焊接 QFN 元件所需工具
- 免清洗黏性助焊劑:元件放置後,無法再清潔封裝底部的助焊劑。
- 細焊錫或 Type 3–4 焊膏:較細粉末可以更均勻地通過細小開口。
- 防靜電鑷子或真空吸筆:用於放置元件,因為元件放下後無法再用焊鐵推動其對位。
- 熱源:根據工作需求選擇熱風、熱板或回流焊爐。
- 放大鏡或 USB 顯微鏡:在 0.4–0.5 mm 間距下,肉眼很難判斷 Pin-1 方向和橋接情況。
- 焊膏鋼網:對於任何細間距元件或帶中央焊盤的封裝,手工定量焊膏並不實際。
為什麼即使只有一個 QFN,也值得使用鋼網
當你只組裝一個 QFN 時,可能會想手工塗佈焊膏。但要將焊膏手工定量到隱藏散熱焊盤和 0.4 mm 周邊焊盤上,基本上只能依靠估算。鋼網可以在一次印刷中,於整個封裝圖形上沉積可重複、受控的焊膏體積,更容易保持每個焊盤的焊膏份量一致。對於一次性原型,只要焊膏沉積一致性很重要,使用 JLCPCB 等製造商提供的精密鋼網仍然是實用選擇。
QFN 鋼網:散熱焊盤與細間距設計要點
將散熱焊盤設計為窗格式
焊接 QFN 時最需要遵守的一項規則,就是不要將散熱焊盤印成一個完整的大開口。應將其分割成分段的「窗格式」圖形,覆蓋約 50–70% 的焊盤面積。這與 Microchip 的 AN18.15 QFN 和 DQFN 設計應用說明中的建議一致,該文件涵蓋底部端接元件的設計和組裝。將焊膏分成較小的沉積區,可讓助焊劑氣體在回流焊期間更容易排出,減少封裝下方的焊料量,並降低 QFN 浮起的風險,同時保持良好的散熱接觸。
如果散熱焊盤下方設有散熱過孔,應圍繞過孔設計鋼網開口,使焊膏不會沿過孔流入電路板,而是留在焊盤上。針對特定焊盤尺寸的精確網格尺寸、面積比和縮減比例,請參閱 SMT 鋼網設計技巧和如何選擇焊膏鋼網,其中的公式介紹會比本文更加詳細。
細間距下的乾淨焊膏脫模:為什麼塗層很重要
當 QFN 間距縮小至 0.4 mm 和 0.5 mm時,焊膏能否正確沉積,重點不再只是溫度,而是焊膏能否從鋼網上乾淨脫模。化學蝕刻或表面處理不佳的鋼網,通常會有粗糙開口壁,焊膏容易殘留在壁面上,而不是乾淨地落到焊盤上,從而造成焊膏不足和沉積不一致。
兩種表面處理可以直接改善這個問題。電解拋光可平滑激光切割留下的微小毛刺,而奈米塗層則可增加低摩擦層,使焊膏能夠一次乾淨脫模,同時讓鋼網底面在兩次印刷之間保持更潔淨。以 JLCPCB 為例,其鋼網激光切割精度可達 ±0.003 mm,並以較低額外成本提供兩種表面處理。
如需了解 IPC-7525 中關於精確縮減比例的寬高比和面積比計算,請參閱 IPC-7525;我們的 SMT 鋼網設計技巧也詳細介紹了相關設計考量。
QFN 散熱焊盤的窗格式鋼網開口
用於乾淨脫模的電解拋光鋼網開口壁
如何使用焊膏、鋼網和回流焊焊接 QFN
- 印刷:使用膠帶或治具將電路板固定平整,在可用情況下使用基準點將鋼網與焊盤對位(參閱 SMT 鋼網基準點指南),以約 45° 角刮動焊膏,再將鋼網垂直提起。繼續下一步前先檢查沉積效果:周邊焊盤應呈現乾淨、分離的「磚塊」狀,散熱焊盤則應顯示窗格式圖形,而不是一整塊焊膏。
- 放置:使用鑷子或真空吸筆放置 QFN,將 Pin-1 對準封裝圖形標記後放手。焊膏的黏性會固定元件位置;向下按壓只會將焊膏從焊盤下方擠出。
- 回流焊:可使用熱板、熱風或回流焊爐加熱電路板,並採用先浸泡、再回流、後冷卻的曲線,而不是直接快速加熱至峰值溫度(回流焊曲線指南會詳細介紹相關曲線)。峰值溫度取決於合金。Sn63Pb37 曲線通常約為 210–225°C,而無鉛 SAC305 曲線通常較高,約為 235–250°C。冷卻時應平緩降溫,不要突然降低溫度,因為劇烈溫差可能使帶有 QFN 大型散熱焊盤的電路板翹曲。
- 自行對位:焊料熔化後,表面張力會將元件輕微拉向焊盤中心。回流焊期間出現少量自動對位是正常且良好的現象;但如果元件放置時已經嚴重偏斜,可能無法完全自行修正。
熱風、熱板和回流焊爐:應該選擇哪一種?
| 方法 | 最適合的情況 | 優點 | 缺點 | QFN 專用注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 熱風台 | 返工或單個 QFN | 熱量精準且集中,不需要焗爐 | 可能將小型被動元件吹離電路板 | 相較於周邊焊盤,更容易使散熱焊盤受熱不均 |
| 熱板 | 小型原型、單面電路板 | 底部受熱均勻,成本較低 | 無法處理雙面或頂部元件重量較大的電路板 | 大型散熱焊盤會吸收電路板熱量,使局部回流焊速度變慢 |
| 回流焊爐 | 整板或小批量生產 | 可進行精準、多區域熱曲線控制,品質重複性高 | 成本較高,需要設定明確熱曲線 | 最適合 QFN 散熱焊盤,可避免熱衝擊,並減少大型外露接地平面上的空洞 |
快速的單面原型組裝可使用熱板;單個 IC 返工可使用熱風台;多元件或雙面生產則應使用回流焊爐。
回流焊後的檢查
由於 QFN 焊點隱藏在封裝下方,單靠外觀檢查無法確認焊點是否良好。導通測試和專用測試點可以檢查開路和短路;在量產中,X-ray 或自動光學檢查是標準方法,因為只有這些方法能可靠地觀察散熱焊盤下方的空洞。具有可潤濕側翼(側面半孔引腳)的 QFN 是例外,其封裝邊緣會形成可見焊料圓角,可以在放大檢查下確認。
使用鋼網印刷在 QFN 封裝圖形上的焊膏
回流焊前將 QFN 放置到已印刷焊膏的焊盤上
如何在不使用熱風的情況下手工焊接 QFN
對於具有側面半孔、可潤濕側翼引腳或較大間距的 QFN,手工焊鐵方法可用於焊接周邊引腳。當 QFN 間距非常細,或封裝帶有大型外露散熱焊盤時,單靠焊鐵就不太可靠,因為無法正確加熱或檢查封裝底部的隱藏焊點。
- 技巧:充分為焊盤添加助焊劑,輕微上錫,先暫焊元件一個角以固定對位,再沿著其餘周邊引腳進行拖焊或點焊。完成後再使用額外助焊劑和吸錫帶清除橋接。
- 散熱焊盤替代方法:如果佈局將散熱焊盤引出至背面可接觸的過孔,便可以使用焊鐵從背面透過過孔焊接焊盤。否則,該焊盤仍應使用鋼網和回流焊,這是最可靠的方法。
- 設定合理預期:QFN 手工焊接適合一次性維修和低引腳數原型。對細間距封裝或任何批量生產而言,手工焊接並不實際;正確的鋼網和回流焊配置,或將電路板交給專業組裝廠,才是更有效率的選擇。
避免 QFN 空洞和常見焊接缺陷
- 散熱焊盤下方出現空洞:完整焊膏沉積下方的助焊劑氣體無法排出而形成。解決方法是使用窗格式開口,並設定適當回流焊曲線,讓焊膏在凝固前有足夠浸泡時間排出氣體。
- 周邊引腳橋接:通常由焊膏過多或污痕,加上開口過大造成。可透過相對於銅焊盤縮小開口、使用更平滑的開口壁(電解拋光或奈米塗層),以及控制均勻的刮刀行程來改善。焊膏印刷缺陷指南介紹了更多故障模式和修正方法。
- 元件浮起或墓碑效應:中央焊盤上的焊膏過多,使元件在回流焊期間被焊料形成的墊層抬起。可將散熱焊盤覆蓋率縮減至約 50–70%,而不是整面印刷。
- 焊點焊膏不足或開路:焊膏沿開放式散熱過孔流走,而不是留在焊盤上。可透過封閉或填充過孔,並在檢查期間再次確認沉積體積來改善。
大多數上述缺陷都可以追溯到焊膏印刷步驟。只要使用精密鋼網和受控熱曲線做好印刷,後續製程通常會更穩定。空洞限制會因標準和等級而異;請根據你的製程或客戶要求,參考 IPC-7093 和 IPC-A-610。
QFN 元件焊接常見問題
問:可以使用焊鐵焊接 QFN 嗎?
可以。對於具有可潤濕側翼、側面半孔引腳或較大間距的 QFN,以及一般的周邊引腳而言,焊鐵可以接觸到這些位置。中央散熱焊盤和非常細的間距則比較困難,因為沒有外露引腳可供焊鐵接觸。如果電路板將散熱過孔引出至背面,有時可以透過過孔焊接散熱焊盤;否則,鋼網加回流焊是更可靠的連接方法。
問:焊接 QFN 是否需要鋼網?
對於細間距 QFN,尤其是中央散熱焊盤,強烈建議使用鋼網。手工將焊膏定量到隱藏焊盤上,基本上只能依靠估算:焊膏過多會使元件浮起,過少則會造成焊點不足。鋼網可以在一次印刷中,於所有焊盤上沉積經過設計且可重複的焊膏體積,這正是控制小型 QFN 浮起、橋接和空洞的關鍵。
問:QFN 散熱焊盤應使用多少焊膏?
建議使用分段窗格式圖形,讓焊膏覆蓋約 50–70% 的面積,而不是在整個焊盤上印刷一個完整區域。以 1:1 方式覆蓋整個面積,會使助焊劑氣體無法排出,並沉積遠超過焊點實際需要的焊料體積,兩者都會增加空洞和元件在回流焊期間浮起的風險。
問:為什麼 QFN 會在回流焊期間浮起?
QFN 通常是因為中央散熱焊盤下方的焊膏過多而浮起。焊料熔化時,表面張力會將封裝輕微抬起,使周邊焊盤無法正確落到 PCB 上。將散熱焊盤覆蓋率縮減至窗格式範圍,並在檢查時確認沉積體積,通常可以解決問題。
問:可以不移除 QFN 就進行返工嗎?
有時可以。單個橋接或抬起的周邊焊點,通常可以使用熱風和新鮮助焊劑在原位置重新回流焊。但由於大部分焊點以及整個散熱焊盤都隱藏在封裝下方,除了輕微的邊緣修正外,其他問題通常都需要先移除元件,再重新塗佈焊膏和安裝。
問:0.5 mm 間距 QFN 最適合使用多厚的鋼網?
對於大多數 0.5 mm 間距 QFN 封裝,約 0.10–0.12 mm 的鋼網厚度可以在焊膏體積和焊膏脫模之間取得良好平衡。理想厚度也取決於開口設計、元件幾何形狀和 PCB 佈局,因此應與鋼網開口優化一起考慮,而不是視為固定數值。鋼網設計指南會更詳細說明這種平衡。
結論:自信地焊接 QFN 元件
QFN 焊接本質上是焊膏和熱量控制問題,而不是焊鐵本身的問題。只要正確使用窗格式散熱焊盤,並將周邊開口設計成能夠乾淨脫模的尺寸,再配合受控的回流焊曲線,看似難以處理的 QFN 就能變成標準化製程。
對於細間距電路板,使用精準且能乾淨脫模的鋼網,尤其是具有電解拋光開口壁或奈米塗層的鋼網,可以降低大部分剩餘風險。當設計密度過高或組裝數量增加時,專業 PCB 組裝通常是實現一致、符合量產品質結果的最簡單方法。
持續學習
如何將音訊插座焊接到 PCB
重點摘要 先確認準確引腳配置:TS、TRS 和 TRRS 插座的導體數量及 PCB 端子編號不同,而 TRRS 接線又分為 CTIA 和 OMTP 標準。因此,焊接前必須根據製造商資料表和 PCB 封裝圖形確認每個引腳。 控制熱量和焊錫:使用細焊咀、助焊劑和最少焊錫,先暫焊一個引腳以保持插座平整、垂直,再逐個焊接接點,避免間距很小的端子之間出現橋接。 完成並驗證:將所有指定機械固定耳焊接好,避免插入插頭時令訊號焊點承受應力;在放大檢查下查看間隙,清潔助焊劑殘留,並在最終組裝前測試左右聲道、接地和麥克風。 學習如何焊接音訊插座,首先要確認正確的引腳配置、PCB 封裝圖形和焊接順序。3.5 mm 音訊插座的接點細小且排列緊密,過多焊錫很容易造成橋接。焊點不良可能導致音訊爆音、單聲道無聲或連接間歇性中斷,而反覆插拔也會對連接器和焊點造成機械應力。 外觀看似相同的音訊插座,可能具有不同 PCB 引腳配置、開關接點和封裝圖形。在焊接音訊插座前,應先確認準確的連接器型號,並查看製造商資料表和 PCB 封裝圖形。 本指南將介紹如何將音訊插座焊接到 PCB,並補充 SMT 和面板安裝連接器的相關方法。內容涵蓋 T......
DC 插座焊接:如何焊接 DC 圆孔插座/電源連接器
重點摘要 焊鐵接觸電路板前先確認極性:檢查轉接器標籤、設備標記和插座引腳配置,確認是中心正極還是中心負極,因為極性接反可能立即損壞穩壓器或微控制器。 為大型焊點提供足夠熱量:DC 插座端子具有較大熱容量,因此應使用較大的鑿形或斜角焊咀、較高熱量或更長加熱時間,並加入助焊劑,直到焊錫填滿鍍通孔,形成光亮焊料圓角,而不是暗淡、粗糙的表面。 建立機械強度:將插座平整、垂直地安裝,並將所有金屬固定耳焊接好,以吸收插拔力。面板安裝電源線需要增加應變釋放,而電路板上的 SMD 元件則可以由鋼網在一次回流焊中完成組裝。 DC 圓孔插座看似是電路板上最簡單的元件。它只有三個端子,也不需要韌體,但卻承載著整個專案所消耗的每一毫安電流。每次插入轉接器時,它還會承受推、扭和拉的力量。 因此,DC 插座焊接需要比一般訊號引腳更加小心。這裡的弱焊點或冷焊點會造成間歇性供電、發熱,以及接點處的微小電弧。最嚴重的情況下,插座可能會從電路板上脫落,連同銅焊盤一起撕走。 本指南將介紹插座結構和極性、PCB 安裝插座的逐步焊接方法,以及面板安裝插座的接線方法。最後還會說明最常見的故障和相應修正方法。 快速解答:如何焊接 DC 圓孔插......
如何為焊鐵上錫:首次使用與重新上錫
重點摘要 第一次加熱就要上錫:將焊鐵加熱至約 315–370 °C(600–700 °F),用黃銅絲球清潔焊咀,再將新鮮的松香芯焊錫熔化到所有工作面,直到表面覆蓋一層薄而鏡面光亮的焊錫膜,然後擦去多餘焊錫,再加上一層輕薄塗層。 根據狀態重新上錫,而不是按時間表:焊咀應始終保持焊錫薄膜;當潤濕變得不均勻時立即重新上錫,並在關閉焊鐵前塗上一層較厚焊錫,避免焊鐵閒置期間開始氧化。 絕不要磨損鍍層焊咀:銼削或打磨會破壞鐵鍍層,使銅芯外露,並讓銅溶入熔融焊錫。因此,應使用溫和的助焊劑循環和少量焊咀上錫劑來恢復暗淡焊咀;當鍍層損壞時,應直接更換焊咀。 正確上錫的焊咀可以快速熔化焊錫、有效傳熱,並延長使用壽命。乾燥且已氧化的焊咀即使已經很熱,也可能難以在接觸焊點的位置熔化焊錫。 上錫是指在焊咀工作面上保持一層薄而連續的焊錫膜。本指南將介紹如何為焊鐵焊咀第一次上錫、工作期間如何重新上錫、實際應使用的溫度、如何恢復已經失效的焊咀,以及如何儲存焊鐵,讓明天的第一個焊點和今天最後一個焊點一樣乾淨。 快速解答:如何為焊鐵焊咀上錫 將焊鐵加熱至約 315–370 °C(600–700 °F),用黃銅絲球清潔焊咀,再將新鮮松......
如何焊接 QFN 元件:逐步指南
重點摘要 焊膏鋼網是實現一致 QFN 焊點最可靠的方法。 中央散熱焊盤應始終使用窗格式焊膏圖形,而不是一次印刷一個完整的大開口。 控制焊膏體積,避免元件浮起、橋接和過多空洞。 回流焊需要正確的預熱浸泡、回流和冷卻曲線。 手工焊接只適用於部分 QFN 封裝,通常無法有效焊接中央散熱焊盤。 由於 QFN 焊點隱藏在封裝下方,應在適當情況下使用導通測試、測試點或 X-ray 進行檢查。 QFN 封裝具備優異的尺寸、散熱和 RF 性能,但包括中央寬大散熱焊盤在內的所有焊盤,都隱藏在封裝本體下方。單靠焊鐵通常無法接觸這些焊點,因此初次焊接常會出現短路、開路,或晶片在回流焊期間從焊盤上「浮起」等問題。 本指南將說明如何可靠地焊接 QFN 元件,包括使用鋼網和回流焊,以及進行仔細的手工焊接,並介紹如何避免那些通常在焊點已經被封裝遮住後才被發現的典型缺陷。如需了解 QFN 封裝分類、焊盤尺寸或封裝圖形規則,請參閱我們的 QFN 封裝指南。 快速解答:如何焊接 QFN 元件 要焊接 QFN 元件,應先透過鋼網印刷焊膏,並在散熱焊盤上使用窗格式圖形;接著用鑷子準確放置封裝,再使用熱板、熱風台或回流焊爐完成焊接。對於具......
如何焊接排針:逐步指南
重點摘要 麵包板或治具:使用麵包板或治具,在操作時保持排針垂直。 先暫焊一個引腳:在焊接其餘引腳前,先檢查排針對位。 縮短加熱時間:避免塑膠外殼熔化。 切割可折斷排針條:沿引腳之間的塑膠位置切割,不要在引腳中間強行切斷。 SMD 排針:使用焊膏和回流焊方式焊接,而不是通孔焊接方法。 拆除排針引腳:加入新焊錫,再配合吸錫帶或吸錫器,亦可使用熱風。 簡介 你焊接好一個排針引腳,檢查時卻發現它向一側傾斜,導致無法順利插入麵包板或配對插座。讓排針保持筆直和整齊,是一項不同於一般焊接排針的專門技巧。對剛開始進行手工組裝的人來說,排針歪斜是非常常見的困擾。本指南將介紹如何焊接通孔和 SMD 排針,讓它們每次都保持筆直,同時說明如何將可折斷排針條切割到適當長度,以及如何拆除需要移除的排針引腳。 如需了解焊鐵、助焊劑和上錫的基本技巧,請參閱 PCB 焊接基礎指南;本文則專注於排針焊接技巧。 快速解答:如何焊接排針 要讓排針保持筆直,先將排針插入電路板,再使用麵包板或治具固定其垂直位置。先只焊接最外側的一個引腳,檢查對位;如有傾斜,重新加熱該引腳並調整角度。確認筆直後,再焊接其餘引腳,最後重新回流第一個暫焊點。 排......
如何焊接電位器(PCB、面板及結他電位器)
重點摘要 識別滑動端:大多數電位器的中間引腳都是滑動端。焊接前,務必使用萬用錶確認。 預先上錫:連接前先為端子及導線上錫,以確保焊點牢固、整潔。 小心控制熱量:使用溫度可調焊鐵,並縮短接觸時間(數秒內低於 260°C),避免損壞內部電阻軌。 焊接後測試:測量輸出電阻時檢查導通性並轉動軸桿,確認電位器運作正常。 電位器是電子產品中最常見的元件之一,適用於需要旋鈕或旋轉開關來調節音量、音調、亮度及校準等參數的設備。它們也廣泛用於結他及效果器製作,讓使用者可以精細調整多項直接影響輸出質量的參數。電位器的核心結構是連接至機械刷的滑動端,機械刷會沿電阻軌內部滑動,從而改變輸出。 要有效焊接電位器,需要合適的工具,以及對不同電位器端子和類型的基本認識。初學者在焊接電位器時最常犯兩個錯誤:錯誤識別滑動端,以及令元件過熱,尤其是在結他電位器的金屬外殼上進行接地時。 本文將介紹如何有效焊接 PCB 電位器、帶焊片的面板電位器,以及結他/音訊電位器。本文亦會在結他電位器部分介紹推拉式電位器的焊接方法。 快速解答:如何焊接電位器 焊接電位器前,首先要正確識別三個端子。在大多數具有三個端子的電位器中,滑動端通常位於中間端......