FPC軟板彎折設計:應力、彎曲半徑與疲勞壽命
1 分鐘
- 一、銅箔材質選擇:電解銅與壓延銅的彎折壽命差異
- 二、彎曲半徑與中性面基礎力學規範
- 三、軟板佈線避開力學缺陷,降低應力集中
- 四、補強板與剛柔交界的緩衝過渡設計
- 透過 JLCPCB 將耐彎折 FPC 設計投入生產
- 總結:同時兼顧電路功能與機械耐久
習慣設計 FR-4 硬質電路板的工程師,初次接觸軟性電路板(FPC)時,很容易沿用剛性板設計思路,忽略軟板獨特的力學特性。傳統硬板的銅箔主要負責傳導訊號,設計重點多集中在線寬、阻抗與載流能力;但 FPC 會反覆彎曲、拉扯,銅箔同時承擔導電與機械應力,長時間往復彎折後容易出現銅箔疲勞斷裂與線路失效。
折疊手機螢幕排線、無人機雲台傳輸軟帶等產品都會長期重複彎曲。這類軟板常見故障往往不是初始電氣異常,而是金屬銅箔在組裝階段或使用數月後產生微細裂紋,進而引發斷訊、設備無法開機等問題。若要降低彎折損傷,必須從銅箔材質、彎曲幾何規格、佈線禁忌與剛柔交界結構四個層面完整規劃。
一、銅箔材質選擇:電解銅與壓延銅的彎折壽命差異
確定軟板線路走向前,銅箔材質會直接影響整塊軟板可承受的彎折次數。與板廠確認軟性 PCB 材料時,應先區分電解銅(ED Copper)與壓延銅(RA Copper)。
1. 電解銅(ED Copper)
電解銅是剛性 PCB 常見銅箔,透過電解沉積方式製作,晶粒結構通常較偏柱狀。當材料反覆彎折或受到水平方向拉伸時,晶粒邊界較容易形成微裂紋。因此,電解銅較適合組裝時一次性彎折、後續不再變形的靜態應用,不宜直接套用於需要高循環往復彎折的產品。
2. 壓延銅(RA Copper)
壓延銅由銅材經滾輪反覆軋壓成型,晶粒沿軋延方向延展。承受彎曲應力時,材料能更有效分散局部應變,降低裂紋沿晶界擴展的風險。對折疊螢幕、轉動雲台等動態彎折產品而言,壓延銅通常比電解銅更適合作為耐疲勞導體材料。
二、彎曲半徑與中性面基礎力學規範
FPC 彎折後是否斷線,與板厚、材料堆疊、銅層位置及彎曲半徑密切相關。開始設計前,可先參考軟性 PCB 彎折半徑設計指南,再依實際層數與使用方式確認製造限制。
中性面的基礎概念
軟板彎曲時,外側材料受到拉伸,內側材料受到壓縮;兩者之間存在一個縱向應變接近零的平面,稱為中性面。單面軟板的理想設計,是讓銅箔盡可能靠近中性面,以降低拉伸與壓縮造成的損傷。
材料彎曲應變可用以下簡化公式表示:

公式 1:ε 為彎曲應變,y 為銅箔到中性面的垂直距離,ρ 為彎曲半徑。
由公式可知,降低銅箔應變有兩個主要方向:一是增加彎曲半徑 ρ;二是調整 PI 基材、銅箔、膠層與覆蓋膜厚度,使銅箔更靠近中性面並減少 y 值。
IPC 彎曲半徑與設計檢查值
實際最小彎曲半徑應依軟板層數、材料堆疊、銅厚、彎折角度、動態循環次數與板廠能力共同確認。以下可作為原型設計階段的初步檢查值,正式量產前仍應結合 FPC 的 IPC 等級與產品要求完成驗證:
-
靜態一次性彎折:
- 單面 FPC:彎曲半徑可先以不小於板材總厚度 T 的 6 倍作為檢查起點。
- 雙面 FPC:彎曲半徑可先以不小於板材總厚度 T 的 10 倍作為檢查起點。
- 動態重複彎折:彎曲半徑通常需提高至板厚的 20 倍以上,高循環壽命產品可能需要 100 倍或更高;同時應避免讓多層銅箔在動態區域遠離中性面。

圖 1:FPC 彎曲時的拉伸、壓縮與中性面應變分布。
三、軟板佈線避開力學缺陷,降低應力集中
硬板走線規則無法直接套用在 FPC 彎折區域。不合理的線路形狀會大幅縮短軟板使用壽命,因此除了電氣間距,也需同步檢查FPC 佈線與安全間距規則。
1. 避免工字梁剛性加強效應(I-Beam Effect)
雙面軟板常見錯誤,是上下兩層走線方向相同且完全重疊。上下銅箔會共同形成局部高剛性結構,限制材料變形空間,使彎折時外側銅箔承受更高的拉伸應變,進而降低彎折耐久度。
正確設計方式:讓上下層走線交錯排布,上層線路對準下層相鄰走線之間的空隙,保留材料微量變形與分散應力的空間,維持軟板柔韌性。
2. 避免直角轉角,彎折區使用平滑圓弧走線
彎折區內的尖銳轉角容易形成局部應力集中,受力後裂紋往往從角點開始擴展。彎折區走線應採用平滑圓弧或大角度轉折,並避免突然改變線寬。
線路連接焊盤的位置可加入淚滴形銅箔作為幾何緩衝;焊盤外側可依製造規則增加錨爪銅箔,提升焊盤與 PI 基材的結合可靠度,降低反覆拉扯造成焊盤剝離的風險。
四、補強板與剛柔交界的緩衝過渡設計
FPC 需要焊接元件或連接硬板時,常會在末端貼合 FR-4 薄板、PI 或不鏽鋼片。這類加固材料稱為補強板(Stiffener),可為焊接、插拔與裝配區域提供支撐。選材與厚度可進一步參考FPC 補強板選擇指南。
軟板擺動彎曲時,形變容易集中在補強板邊緣。若補強板邊緣與覆蓋膜(Coverlay)切口完全對齊,銅箔可能長期承受集中剪切力,縮短交界區的疲勞壽命。
量產設計時,覆蓋膜與補強板邊緣不宜切齊,可依板廠能力保留約 0.5~1.0mm 的錯位或重疊緩衝區,形成階梯式剛度過渡。這能把原本集中在單一交界線上的應力分散到較長區域,降低銅箔撕裂與斷線風險。

圖 2:補強板與剛柔交界處的應力集中及撕裂防護設計。
透過 JLCPCB 將耐彎折 FPC 設計投入生產
完成銅箔類型、彎曲半徑、材料堆疊、上下層走線錯位、圓弧轉角、淚滴與補強板緩衝區檢查後,可將 Gerber、鑽孔檔與製造說明提交至 JLCPCB 柔性 PCB 製造服務。提交檔案時應清楚標註動態或靜態彎折區、補強材料與厚度,以及任何需要板廠特別確認的機械可靠性條件。
總結:同時兼顧電路功能與機械耐久
軟性電路板的最大優勢,是能配合產品結構彎曲並突破傳統硬板的外形限制;但設計時也必須額外處理機械應力與疲勞壽命。
完善的 FPC 開發流程不能只依靠 Layout 人員經驗,而需要結構與電子工程師協同規劃。團隊應依產品開合次數與彎折方式設定合理半徑,調整材料厚度使銅箔靠近中性面,在走線階段避開工字梁效應、尖銳轉角等缺陷,並優化覆蓋膜與補強板交界的剛度過渡。
只有同時兼顧電路傳輸穩定性與長期彎折耐久度,才能降低折疊設備、轉動模組在使用期間出現斷訊、焊盤剝離與銅箔斷裂的風險。
持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......