軟性 PCB 設計指南:預防機械失效
1 分鐘
- 了解軟性 PCB 的機械應力
- 彎折區的導孔與走線設計
- 彎折半徑與補強板設計
- 材料與 DFM 對可靠性的影響
- JLCPCB 軟性 PCB 製造能力
- 常見問題(FAQ)
重點摘要
可靠的軟性 PCB 設計,不僅需要良好的電氣性能,更需要完善的機械設計。適當的彎折半徑控制、走線方式、導孔配置、補強板設計以及 DFM 檢查,是避免銅箔裂紋、分層等機械失效的關鍵。遵循成熟的軟性 PCB 設計原則,可大幅提升產品耐用性,並透過 JLCPCB 實現穩定可靠的量產。
您是否曾經好奇,可摺疊手機、智慧手環或相機模組中的軟性電路,為什麼歷經數千次彎折仍能保持完好無損?答案就在於優秀的軟性 PCB 設計。它不只是電氣佈線,更是一門機械工程。軟性電路不像剛性 PCB,它長期承受反覆的彎曲、拉伸與壓縮。實際上,大部分軟性電路的失效都不是電氣問題,而是機械問題,例如彎折區設計、導孔位置及材料選擇不當所造成,而這些幾乎都可以透過設計避免。
經過數千次彎折循環後,銅箔可能產生裂紋、導孔孔壁疲勞,甚至層壓結構發生分層。本篇文章將帶您了解軟性 PCB 中的機械應力來源、彎折區域的導孔與走線設計,以及彎折半徑、補強板與 DFM 檢查的重要性,協助您打造真正耐用、可靠的軟性 PCB。
了解軟性 PCB 的機械應力
每一次彎折都會使軟性 PCB 外側受到拉伸、內側受到壓縮。由於銅箔的延展性遠低於聚醯亞胺基材,因此所有應力都直接作用在銅導體上。若反覆施加超過銅箔彈性極限的應變,便會逐漸形成微裂紋,最終演變為斷裂。避免失效的第一步,就是了解應力集中在哪裡。軟性電路上的應力並非均勻分布,而是集中在彎折區、剛柔交界及剛性突變的位置。

FPC 常見的機械失效模式
只要了解其形成原因,軟性電路的失效通常具有高度可預測性,而現場返修的大多數案例,也幾乎都屬於以下幾類:
- 銅箔裂紋:彎折外側的拉伸應力造成銅導體疲勞,最終產生裂紋。
- 分層:覆蓋膜或黏著層因長期應力或熱循環而與基材分離。
- 焊點失效:剛柔交界處的焊點承受集中應力,容易產生裂紋。
- 覆蓋膜開裂:彎折半徑過小,導致聚醯亞胺覆蓋膜破裂。
靜態與動態軟性 PCB 的設計差異
不同應用承受的機械應力完全不同,因此設計規則也不同。靜態軟板通常只在安裝時彎折一次或數次,之後保持固定,例如相機模組內部的 FPC。動態軟板則在整個產品生命週期中持續彎折,例如筆記型電腦轉軸排線或印表機排線。
| 參數 | 靜態彎折 | 動態彎折 |
|---|---|---|
| 彎折次數 | 少於 100 次(安裝用途) | 數千至數百萬次 |
| 最小彎折半徑 | 材料厚度 6 倍 | 材料厚度 20~100 倍 |
| 銅箔類型 | 一般 ED 銅箔 | 壓延退火(RA)銅箔 |
| 層數 | 單層至多層皆可 | 通常為 1~2 層 |
| 彎折區銅箔配置 | 可接受,但需謹慎 | 建議單層並位於中性軸附近 |
彎折區的導孔與走線設計
在軟性 PCB 設計中,真正決定可靠性的往往不是電路,而是彎折區的佈局。彎折區是整塊電路板機械應力最大的區域,因此應盡可能保持均勻且柔軟。任何增加局部剛性的結構,例如導孔、大面積銅皮或密集焊盤,都會形成應力集中。
為什麼導孔與平行走線會降低可撓性
導孔是彎折區最大的敵人。電鍍導孔本質上是一個剛性的銅柱,無法隨聚醯亞胺一起彎曲,因此板材彎折時,應力會集中於孔壁與焊盤周圍,最終造成孔壁裂紋或焊盤脫落。同樣地,大量平行且密集排列的銅箔,也會形成類似補強板的效果,使局部變硬,導致銅箔邊緣更容易開裂。因此,所有導孔、焊盤及密集銅區,都應配置在非彎折區域。
提升耐久性的走線技巧
- 走線應垂直穿越彎折軸,以最短路徑跨越彎折區,降低受力長度。
- 上下層走線採交錯配置,避免上下銅箔重疊,提高可撓性。
- 避免 90° 直角,改用圓弧走線。
- 彎折區內保持一致線寬,避免剛性突變。
- 重要銅層盡量靠近中性軸,以降低受力。
彎折半徑與補強板設計
影響軟性 PCB 壽命最重要的因素就是彎折半徑。半徑越小,銅箔越容易超過應變極限;半徑越大,則能讓整個結構維持在安全的彈性區間。搭配補強板,可有效控制應力集中位置,大幅提升可靠性。

建議的彎折半徑
IPC-2223 建議以材料總厚度倍數作為最小彎折半徑,半徑越大,疲勞壽命越長,因此若空間允許,應盡量放大彎折半徑。
利用補強板與淚滴焊盤降低應力
補強板通常採用 FR4、聚醯亞胺或不鏽鋼,用於連接器、元件安裝區及剛柔交界,避免這些區域彎折。它最大的作用,是限制電路只能在預定位置彎曲,而不是任意折彎。

- 所有連接器與大型元件下方都應加補強板。
- 補強板邊緣應避開彎折區。
- 所有焊盤及導孔建議採用淚滴設計。
- 銅皮轉角採圓角設計,以降低應力集中。
材料與 DFM 對可靠性的影響
再好的佈局,如果材料或製造方式錯誤,仍然會失敗。材料決定機械性能,而 DFM 則在量產前找出潛在問題,兩者缺一不可。
材料選擇與疊層最佳化
聚醯亞胺是目前最常見的軟性 PCB 基材,具備優異耐熱性、尺寸穩定性與耐彎折能力,介電常數約為 3.2~3.5,可承受超過 300°C 焊接溫度。
| 材料 | 適用場合 | 機械特性 |
|---|---|---|
| 聚醯亞胺 | 絕大多數軟板 | 耐彎折、耐高溫 |
| RA 銅箔 | 動態彎折 | 抗疲勞裂紋能力最佳 |
| ED 銅箔 | 靜態彎折 | 成本較低 |
| 無膠層壓板 | 小彎折半徑、細線路 | 更薄、更柔軟 |
| 聚醯亞胺覆蓋膜 | 導體保護 | 可隨電路一起彎折 |
疊層應盡可能保持薄且對稱,使中性軸位於中心位置,降低銅箔應變。
DFM 機械可靠性檢查
- 確認彎折區內沒有導孔或電鍍孔。
- 確認彎折半徑符合 IPC-2223。
- 走線應垂直跨越彎折區並採圓弧。
- 所有焊盤與導孔採用淚滴設計。
- 確認補強板位置與彎折區不衝突。
- 確認覆蓋膜開窗符合製造能力。
良好的 DFM 還應檢查層間銅箔平衡、剛柔交界焊盤固定等問題,遠比量產後返工更具成本效益。
JLCPCB 軟性 PCB 製造能力
再好的設計,也需要可靠製造才能真正發揮效果。JLCPCB 在軟性 PCB 與剛柔結合板製造方面,建立了完整且成熟的製程控制,專注於提升機械可靠性。

品質檢驗與製程控制
JLCPCB 採用 AOI 自動光學檢查確認走線、覆蓋膜及對位品質,並進行完整電性測試,確保每塊板出貨前皆符合要求。
此外,壓合、蝕刻與覆蓋膜貼合等製程皆受到嚴格控制,使疊層厚度與銅箔尺寸保持一致,確保設計中的彎折半徑與中性軸配置真正能在成品上發揮作用。

常見問題(FAQ)
Q:為什麼彎折區不能放導孔?
答:導孔是剛性的銅柱,無法隨聚醯亞胺一起彎曲,因此容易造成孔壁裂紋與焊盤脫落。
Q:軟性 PCB 最小彎折半徑是多少?
答:依 IPC-2223,單面靜態軟板至少為材料厚度 6 倍;雙面約 12 倍;多層約 24 倍。動態應用通常需要 20~100 倍以上。
Q:靜態與動態軟板有什麼差異?
答:靜態軟板只在安裝時彎折幾次;動態軟板則會在整個使用壽命中持續彎折,因此需要 RA 銅箔、更大的彎折半徑及更嚴格的設計規範。
Q:補強板如何提升可靠性?
答:補強板可固定連接器與元件區,使電路只在預定位置彎折,降低焊點疲勞並提升整體壽命。

持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......