Flex PCB Stackup Design Guide: Layers, Materials & Reliability
1 分鐘
- 了解軟性 PCB 疊層結構
- 軟性 PCB 疊層中的核心材料
- 軟性 PCB 疊層的關鍵設計考量
- 軟性 PCB 疊層中的電氣與機械可靠性考量
- 軟性 PCB 疊層的製造與 DFM 考量
- JLCPCB 的軟性 PCB 疊層與製造能力
- 常見問題(FAQ)
重點摘要
可靠的軟性 PCB,始於正確的疊層設計。層結構、材料選擇與銅箔配置,會直接影響可撓性、彎折壽命、電氣性能與製造可靠性。本指南說明單面、雙面與多層軟性 PCB 疊層,包括聚醯亞胺材料、覆蓋膜、銅箔類型,以及透過 JLCPCB 打造耐用軟性電路時需要考量的關鍵設計因素。
您是否曾想過,為什麼可摺疊手機能承受 200,000 次彎折循環,而走線仍不會裂開?這不是魔法,而是良好設計的軟性 PCB 疊層。聚醯亞胺、銅箔與覆蓋膜的層疊方式,會決定您的電路板能否順利彎折,或根本無法可靠彎折。如今,軟性電路已廣泛應用於穿戴式裝置、相機模組、車用感測器、醫療探針等眾多領域。然而,不同於剛性板,軟性 PCB 疊層必須同時滿足兩個有些衝突的需求:電氣性能與機械耐久性。
層結構非常重要,因為若設計不正確,銅箔疲勞、分層或阻抗漂移,往往會在產品壽命結束之前就先出現。本文將討論從單面到多層的軟性 PCB 層結構,以及支撐這些結構的核心材料。讀完後,您將能清楚知道如何建立一個能彎折、但不會斷裂的疊層。
了解軟性 PCB 疊層結構
構成軟性 PCB 的所有導電層與介電層的垂直結構,稱為軟性 PCB 疊層。其基材幾乎一定是聚醯亞胺,銅箔會貼附在單面或雙面,並以覆蓋膜保護導體。由於基材非常薄且具可撓性,每增加一層,都會改變電氣特性與彎折特性。軟性設計的基本原則是:層數越少,越容易彎折。單面軟板可以毫無問題地繞小半徑彎曲;六層疊構則幾乎像剛性板一樣。正確的結構應依應用的彎折需求來選擇,而不是只依佈線需求來決定。
單面、雙面與多層軟性 PCB 層結構
軟性電路依導體層數可分為三大類。隨著複雜度提高,佈線能力也會增加,但代價是可撓性下降。

- 單面軟板:在聚醯亞胺基材上方配置一層銅箔,並由一層覆蓋膜保護。這是最具可撓性且成本最低的選擇,適合印表機噴頭、轉軸等需要活動彎折的部件。
- 雙面軟板:在聚醯亞胺芯材兩側都有銅箔,並可使用電鍍通孔連接。它提供跨層佈線與簡單阻抗控制能力,且仍具中等可撓性。
- 多層軟板:包含三層或更多銅層,並搭配黏著劑或結合片。這類結構用於高速佈線與高密度設計,但通常只適合靜態或低彎折區域。
疊層結構如何影響可撓性與可靠性
彎折時產生的應力,會直接受到銅箔數量與位置影響。軟性電路外側表面會受到拉伸,內側表面則受到壓縮。距離中心位置越遠的銅箔,承受的應變越大,也越容易出現疲勞裂紋。因此,單面設計在動態應用中具備最長壽命。單一銅層可以放置在接近中性軸的位置,也就是彎折時的零應變平面。每增加一層,銅箔通常會遠離這個平面,而反覆彎折時的可靠性會顯著下降。因此,對稱性與薄介電層,是維持可控應力的重要考量。
軟性 PCB 疊層中的核心材料
軟性設計與剛性 FR4 設計之間最大的差異在於材料。所有軟性 PCB 疊層都必須能承受彎折、熱循環與壓合,而不會裂開或分層。三個核心組成包括介電薄膜、銅箔與覆蓋膜。

聚醯亞胺、銅箔與覆蓋膜材料
軟性電路中最常用的介電材料是聚醯亞胺(PI),因為它具備優異熱穩定性(200°C 或更高)、低吸濕性與良好彎折特性。基膜的典型厚度範圍為 12.5 µm 至 50 µm(½ mil 至 2 mil),薄膜越薄,可支援的彎折半徑越小。介電材料不是唯一重要選擇,銅箔同樣關鍵。主要有兩種等級:
- 電解銅箔(ED Copper):成本較低,但具有柱狀晶粒結構。適合靜態彎折,但在反覆彎折時更容易疲勞。
- 壓延退火銅箔(RA Copper):具備水平晶粒結構,可抵抗裂紋擴展。RA 銅箔是動態彎折與高循環次數應用的標準選擇。
覆蓋膜取代了剛性板上的防焊層。它通常是帶有膠層的聚醯亞胺薄膜,壓合在導體上方,提供絕緣與機械保護。也可以使用感光型覆蓋膜,類似 LPI 防焊層;但在彎折區域中,薄膜式覆蓋膜仍然更耐用。
有膠與無膠軟性 PCB 結構
軟性層壓板有兩種結構家族,且兩者在可靠性上可能有很大差異。第一種是有膠結構,使用壓克力或環氧樹脂黏著劑將銅箔與聚醯亞胺結合;第二種是無膠結構,銅直接沉積在聚醯亞胺上。對高可靠性與高密度設計而言,無膠結構更理想。去除具有高熱膨脹係數的壓克力膠層,可降低熱循環與組裝回焊期間電鍍通孔孔壁裂紋的風險。
軟性 PCB 疊層的關鍵設計考量
彎折半徑指南與中性軸設計

彎折半徑是指軟性電路在不損傷銅箔的前提下,可彎曲到的最小半徑。它通常以總軟板厚度的倍數表示;層數越多,規則越嚴格。根據產業指南,並參考 IPC-2223(軟性電路分項設計標準),建議的最小值如下:
| 結構 | 最小彎折半徑(靜態) | 最小彎折半徑(動態) |
|---|---|---|
| 單面 | 6× 厚度 | 20–40× 厚度 |
| 雙面 | 12× 厚度 | 40–100× 厚度 |
| 多層 | 24× 厚度 | 不建議 |
中性軸設計的目標,是將最容易受到應變影響的銅箔盡可能放在彎折中心附近。單面軟板可透過調整覆蓋膜與基材厚度,將銅箔放在接近中性軸的位置。在雙面動態彎折軟板中,讓上下層走線交錯配置,可降低彎折區域的整體剛性。
銅箔平衡與機械應力控制
銅箔平衡是指確保銅在層與層之間,以及整個板面範圍內均勻分布。不均勻的銅分布會導致層壓板在壓合時翹曲,也會讓機械應力集中在厚銅與薄銅區域的邊界。以下是控制應力的一些建議:
- 避免讓走線平行於彎折線;彎折應拉伸介電材料,而不是拉伸導體邊緣。
- 任何彎折區域內都應避開電鍍通孔、焊盤與導孔,因為它們是應力集中點與裂紋起始位置。
- 避免使用會集中應變的方形 90° 轉角,請改用弧形走線與淚滴形焊盤過渡。
- 可考慮在焊盤到走線連接處使用小型銅箔圓角或「兔耳」錨點,以防止剝離。
軟性 PCB 疊層中的電氣與機械可靠性考量
阻抗控制與串擾考量
不過,軟性電路上的 受控阻抗比 FR4 更具挑戰,因為聚醯亞胺的介電常數(Dk)不同,約為 3.2–3.5,且介電層厚度非常小。要達成 50 Ω 單端或 100 Ω 差動目標,不一定需要連續參考平面;通常較寬走線或共平面接地結構就已足夠。軟性設計通常使用網格狀接地平面,因為整片實心銅參考平面會妨礙可撓性。網格圖案有助於維持可彎折性,同時提供回流路徑,但也會提高阻抗,因此必須進行建模。以下是串擾與阻抗需要注意的規則:
- 在整個訊號路徑中,保持走線到平面的間距一致,以避免阻抗不連續。
- 對敏感應用進行平行佈線時,使用 3W 規則,也就是中心到中心距離為三倍線寬。
- 計算有效 Dk 與阻抗時,務必將網格填充比例納入考量。
熱穩定性與動態彎折可靠性
由於聚醯亞胺具備高玻璃轉移溫度(Tg),軟性電路通常擁有較大的熱裕度,但疊層仍必須通過回焊與實際使用中的熱循環考驗。由於銅、黏著劑與聚醯亞胺之間存在 CTE 不匹配,電鍍通孔是最常見的失效原因。因此,對熱需求較高的設計,通常偏好使用無膠結構。
對動態應用而言,可靠性以彎折循環次數衡量。壓延退火銅箔、靠近中性軸的銅箔配置,以及動態彎折半徑考量,都能將循環壽命延長到數十萬次甚至數百萬次彎折。在進入量產前,務必進行彎折循環測試。模擬只能預測趨勢;實際疲勞行為仍取決於壓合品質。
軟性 PCB 疊層的製造與 DFM 考量
壓合精度與層間對位挑戰
與 FR4 不同,聚醯亞胺薄膜在製程中容易收縮與膨脹,使層間對位成為多層軟板製造中最困難的環節。在薄膜蝕刻、烘烤與壓合期間,薄膜層可能在整個拼板範圍內移動數十微米,進而改變層與層之間的對位。製造商會使用縮放係數與較寬鬆的孔環餘量來處理;設計人員則應避免將特徵設計得過於密集。另一個關鍵步驟是覆蓋膜對位,開窗必須與焊盤匹配,而邊緣過多膠量可能被擠入彎折區域,導致電路以意想不到的方式變硬。
可靠軟性 PCB 生產的 DFM 檢查
在正式發佈前進行完整 DFM 審查,可以避免最常見的軟板失效。請優先檢查以下項目:

- 彎折區域內沒有銅箔特徵,也就是沒有導孔、焊盤或補強板位於任何彎折區內。
- 走線應垂直於彎折線,並使用弧形幾何,而非尖銳角度。
- 電鍍通孔應具備足夠孔環,以吸收層間對位偏移。
- 銅箔應在層與層之間,以及整個拼板範圍內保持平衡,以降低翹曲。
這些問題越早被發現,處理成本就越低。乾淨完整的 DFM 套件也能減少與製造商之間的來回溝通,讓電路板更快進入生產。
JLCPCB 的軟性 PCB 疊層與製造能力
軟性 PCB 材料與疊層選項
JLCPCB 的軟性板產品以聚醯亞胺基材為基礎,支援單面、雙面與多層結構。設計人員可依彎折需求與載流需求指定合適銅重、覆蓋膜保護,以及在連接器與元件區域下方選用補強板。

對受控阻抗設計而言,公開的疊層資訊可讓您在製造前,先基於聚醯亞胺介電層對走線幾何進行建模。搭配 EasyEDA 整合與即時報價系統,您可以更輕鬆地反覆調整軟性 PCB 疊層,而不必憑猜測設計。從上傳到生產的快速交期,也讓軟性板原型能跟上緊湊的開發週期。
以可靠性為核心的製造與品質檢查
軟性板的可靠性取決於製造紀律,而品質檢查是內建流程的一部分。電路板會經過自動光學檢查(AOI),以確保走線完整性與覆蓋膜對位;接著進行電測,在出貨前確認導通與絕緣。當您需要落實疊層與可靠性原則時,JLCPCB 的軟性 PCB 服務可讓您輕鬆指定材料、提出補強板需求,並以小批量進行設計原型製作。如此一來,您就能在正式下單前,先用實體硬體測試彎折性能與阻抗特性。

常見問題(FAQ)
Q:哪種軟性 PCB 疊層結構最具可撓性?
答:單面軟板最具可撓性,因為它只有一層銅箔,且可以位於接近中性軸的位置。它是轉軸與致動器等動態彎折應用的首選。
Q:為什麼動態軟板偏好使用壓延退火銅箔?
答:壓延退火銅箔(RA)具有水平晶粒結構,可在反覆彎折下抵抗裂紋擴展。因此,在動態彎折應用中,它的疲勞壽命遠優於電解銅箔。
Q:軟性 PCB 的最小彎折半徑是多少?
答:對靜態彎折而言,單面軟板通常可採用總厚度的 6 倍,而雙面軟板約需 12 倍。動態應用需要更大的半徑,通常依層數不同,約為厚度的 20–100 倍。
Q:為什麼軟性設計中會使用網格狀接地平面?
答:實心銅平面會使電路變硬並降低可撓性,因此網格狀接地平面可在保留彎折能力的同時提供回流路徑。在計算阻抗時,必須將網格圖案納入考量。
Q:有膠軟板與無膠軟板有什麼差異?
答:有膠層壓板使用壓克力或環氧樹脂黏著劑,將銅箔與聚醯亞胺結合;無膠層壓板則是將銅直接沉積在聚醯亞胺上。無膠結構更薄、更具可撓性,且在熱循環下更可靠。

持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......