軟性 PCB 原型設計指南:材料與設計技巧
1 分鐘
- 了解軟性 PCB 原型設計
- 軟性 PCB 原型的材料選擇
- 軟性 PCB 設計與拼板指南
- 為軟性 PCB 應用選擇合適補強板
- 軟性 PCB 製造與原型服務
- 常見問題(FAQ)
重點摘要
可靠的軟性 PCB 原型,不只是電路能正常運作而已。材料選擇、彎折半徑控制、銅箔設計、拼板方式與補強板選擇,都會直接影響可撓性、耐用性與製造成功率。透過遵循正確的軟性 PCB 原型設計實務,工程師可以降低設計風險,並透過 JLCPCB 順利從原型過渡到量產。
您是否曾想過,智慧手錶、可摺疊手機或相機模組中的電路,為什麼能配合產品外形而彎曲?關鍵就在底下的軟性印刷電路(FPC)。製作一片能正常運作的軟性 PCB 樣品,正是打樣階段的核心目標。軟性電路與剛性 FR4 電路板非常不同。它們會彎曲、扭轉,並包覆在狹小空間中,因此在材料、走線方式,甚至拼板設計上,都需要新的思維。
如果在原型階段沒有納入這些細節,最終可能會以走線斷裂與組裝失敗作為代價。本文將說明軟性 PCB 原型設計中的實務重點。您將了解如何選擇正確基材、控制彎折半徑與應力,並透過 PCB 拼板提高良率,讓單片原型能更順利地過渡到量產。
了解軟性 PCB 原型設計
不同於剛性層壓板,軟性 PCB 是製作在具可撓性的薄膜基材上。該薄膜會與銅箔結合,銅箔再被蝕刻成導體圖案,最後整體覆上保護性覆蓋膜。這種結構正是電路板能夠彎折、捲曲並傳遞機械運動的關鍵。

軟性 PCB 原型的目的,是一次測試三件事:功能性、組裝適配性與可製造性。軟板原型不能像剛性板一樣只看電路是否導通,因為它還必須證明自己能承受預期的彎折。如果電路在工作台上功能正常,但經過 100 次彎折循環後失效,那仍然代表它沒有通過原型階段。軟性疊層非常薄且脆弱,因此細節至關重要。一個孔的位置,或彎折區內單條走線的路徑,都可能決定電路板能承受數千次循環,還是在第一次彎折時就失效。
原型與量產軟性 PCB 的差異
原型階段重點在於快速學習,量產階段則重點在於可重複良率。兩個階段使用的材料可以相同,但最佳化目標不同。了解這項差異,有助於確保初期樣品不會造成誤導。最常見的錯誤之一,是只打樣單片電路板,卻沒有考慮拼板情境。您的原型也應盡量以接近量產的方式配置,例如包含板邊、導軌與定位孔,這樣才能在小規模階段先暴露 DFM 問題,而不是等到放大量產時才發現。

軟性 PCB 原型設計中的常見挑戰
軟性 PCB 原型設計會帶來一些剛性板沒有的特殊失效模式。原型的目的,正是要提早發現這些問題。以下是許多新手軟板設計者最常遇到的問題:
- 銅走線在彎折區中以不當方向穿越摺線,導致裂紋產生。
- 黏著劑選擇與固化條件不正確,造成覆蓋膜分層。
- 電鍍孔位於動態彎折區內,導致孔壁開裂。
- 薄型聚醯亞胺在組裝時容易撕裂或產生摺痕,造成操作損傷。
- 受控阻抗對薄層結構中的微小厚度變化非常敏感,因此可能出現阻抗漂移。
軟性 PCB 原型的材料選擇
可靠軟性原型的基礎,是正確的材料選擇。基膜、銅箔類型與黏著系統,共同決定電路板的可撓性、耐用性與熱穩定性。在開始任何佈線之前,這是第一個必須選對的層面。最重要的兩項選擇是介電薄膜與銅箔。請依應用環境與彎折需求選擇薄膜,再依電流與彎折需求選擇銅箔。

聚醯亞胺 vs PET 材料比較
專業軟性電路的主力材料是聚醯亞胺(PI)。它能承受反覆彎折、焊接溫度,並具備良好耐化學性。PET(聚酯)成本較低,適合低成本、低溫應用,但不適合回焊焊接。
| 特性 | 聚醯亞胺(PI) | PET(聚酯) |
|---|---|---|
| 最高溫度 | 最高約 260 °C(可焊接) | 約 150 °C,不適合回焊 |
| 彎折耐久性 | 優異,適合動態彎折 | 中等,適合靜態彎折 |
| 成本 | 較高 | 較低 |
| 典型用途 | 穿戴式裝置、醫療、航太 | 薄膜開關、一次性感測器 |
| 介電常數(Dk) | 約 3.2-3.5 | 約 3.0-3.3 |
如果您正在聚醯亞胺與聚酯之間做選擇,請記住:幾乎任何需要焊接或多次彎折的原型,都應優先選擇聚醯亞胺。PET 則適用於低溫、低成本、靜態產品,而且電路通常是用導電膠組裝,而不是回焊。
銅厚與可撓性考量
銅箔主要有兩種類型,且會明顯影響彎折壽命。壓延退火銅箔(RA)具有延展性較佳的晶粒結構,比電解銅箔(ED)更能承受彎折。任何動態彎折應用,都強烈建議使用 RA 銅箔。多數軟性原型會使用較輕的銅厚,因為它們更容易彎曲,也能提供更多彎折循環。常見選項包括:
- 1/3 oz(12 µm):適合細間距、高彎折壽命的動態應用。
- 1/2 oz(18 µm):多數訊號型軟性電路的平衡預設選擇。
- 1 oz(35 µm):適合需要較高電流,且彎折為偶發或靜態的應用。
請注意,薄介電層與薄銅箔都會提高可撓性,但也會降低機械強度。軟性 PCB 原型設計的關鍵,是在彎折壽命、電流承載能力與應用所需耐用性之間取得平衡。
軟性 PCB 設計與拼板指南
良好的軟板設計,從第一條走線開始就必須考量彎折機械特性。電路板在實際使用中的壽命,會直接取決於您遵循的佈局規則。請將彎折區視為具有獨立規則的區域,而不是套用剛性板式的佈線方式。接著,拼板方式會決定這些電路板的製造與組裝效率。即使在原型數量下,聰明的拼板配置也能改善 SMT 良率並降低單位成本。
彎折半徑、走線與應力釋放
從機械角度來看,彎折半徑是軟性設計中最關鍵的因素。任何過小的彎折半徑都會集中應力,並導致銅箔開裂。作為實用經驗法則,單面動態軟板的最小彎折半徑至少應為總材料厚度的 6 倍,雙面動態軟板則約為總材料厚度的 10–12 倍。在彎折區佈線時,有幾項規則不可妥協。遵守這些規則,多數軟板失效都能直接避免:
- 走線應以正確方向穿越彎折區,避免讓銅箔在彎折時承受不必要的橫向拉伸。
- 走線應與彎折線成直角,而不是斜向穿越。
- 動態彎折區內不得放置導孔、焊盤或電鍍孔。
- 避免走線出現尖角,改用弧形走線以均勻分散應力。
- 交錯配置不同層上的走線,避免形成銅箔直接重疊的彎折區,並有助於中性軸設計。
提高材料利用率的拼板方法
拼板的核心,是從昂貴的軟性材料片材中最大化可用電路板數量。選擇哪種方法,取決於電路板形狀、可撓性,以及是否需要進行 SMT。
| 方法 | 最適合用途 | 取捨 |
|---|---|---|
| Tab routing 連接橋 | 剛柔結合板、較穩固的拼板 | 連接橋需要乾淨移除 |
| 打孔連接(郵票孔) | 小型軟板 | 會留下較粗糙邊緣 |
| 載具框 | SMT 中薄且柔軟的軟板 | 增加額外材料與成本 |
| 巢狀排版 | 不規則軟板外形 | 需要仔細 CAM 處理 |
有些做法能有效改善良率與材料利用率。切割不規則拼板時,可像拼圖一樣巢狀排列,以減少浪費;在板邊導軌上加入基準點與定位孔,以支援準確貼裝;並加入補強板或載具,讓軟性拼板能在取放機中保持平整。
為軟性 PCB 應用選擇合適補強板
補強板是黏貼在軟性電路特定區域上的剛性支撐材料。當連接器、元件或 ZIF 插入區需要保持平整時,它可提供機械支撐,而電路板其他區域仍可自由彎折。補強板選擇是在機械需求與成本之間取得平衡。材料類型、厚度與貼合方式都很重要,過度指定則會浪費成本。

FR4、PI 與不鏽鋼補強板選項
不同補強板材料有不同用途。請確保材料與實際需求匹配,不要在整片板上都使用同一種材料。
| 補強板 | 典型厚度 | 最佳用途 |
|---|---|---|
| FR4 | 0.2-1.6 mm | 元件安裝、機械剛性 |
| 聚醯亞胺(PI) | 0.05-0.225 mm | ZIF/FPC 連接器插入區 |
| 不鏽鋼 | 0.05-0.3 mm | 薄型高強度支撐、散熱 |
平衡機械支撐與製造成本
補強板面積越大、材料越厚,材料取得與加工所需成本與時間就越高。更聰明的做法,是只補強真正需要支撐的區域。請評估每個區域是否真的需要支撐,或軟板本身是否能承受負載。以下是一些節省成本的建議:
- 只補強會與元件、連接器或插入力接觸的關鍵區域。
- 不要過度加強連接器區域,補強板尺寸應與連接器規格匹配。
- 原型階段可使用 PSA(壓敏膠)以加快交期。
- 限制補強板尺寸種類,便於治具與加工。
軟性 PCB 製造與原型服務
當製造商已具備相應能力時,將軟性設計轉化為快速交付的實體樣品會容易許多。像 JLCPCB 這類現代 PCB 製造商所提供的軟性 PCB 製程,可讓您從單片軟性 PCB 原型一路走到完整量產,而不必更換合作夥伴。若您的設計仍在變更,這種連續性會帶來明顯優勢。原型打樣的好處包括快速交期、低成本,以及在投入正式治具前獲得設計回饋。這種組合能讓您快速調整彎折區、補強板與疊層。
軟性材料與製造選項
軟性 PCB結構以聚醯亞胺為基礎,而 JLCPCB 的軟性 PCB 服務也以此為設計基礎,可滿足大多數原型需求。與軟性 PCB 原型設計相關的常見功能包括:
- 適合彎折的壓延退火銅箔類型。
- 覆蓋膜與補強板支援,例如 FR4 或 PI 補強板。
- ENIG 等表面處理,適合細間距與可靠焊接。
- 低入門價格與 1–2 天生產,支援快速迭代。
這些選項可讓您設計出接近最終產品的真實版本,而不是簡化替代品。使用量產等級聚醯亞胺與銅箔進行測試,能讓原型測試結果更接近量產結果。
從原型到量產的 DFM 支援

大型軟性專案最危險的地方,在於可製造性問題可能等到放大量產後才被發現。良好的 DFM 審查會在原型階段提早發現彎折區導孔、過小彎折半徑與拼板問題。JLCPCB 的自動化 DFM 檢查與即時報價,可在進入產線前協助捕捉許多這類問題。JLCPCB 的軟性 PCB 服務讓您能輕鬆訂購樣品、取得 DFM 回饋,並將同一設計擴大量產。透過讓原型與量產維持在同一製程中,您可以減少意外並縮短整體開發週期。

常見問題(FAQ)
Q:軟性 PCB 原型的最小彎折半徑是多少?
答:常見經驗法則是,單面動態軟板至少為總板厚的 6 倍,雙面設計則為 10–12 倍。過小的彎折半徑會集中應力並增加銅箔開裂風險,因此務必在實際原型上驗證彎折表現。
Q:我的軟性 PCB 原型應該使用聚醯亞胺還是 PET?
答:幾乎任何需要焊接或反覆彎折的原型,都應使用聚醯亞胺,因為它能承受回焊溫度與高彎折循環。PET 則保留給薄膜開關等低成本、低溫、靜態應用。
Q:為什麼軟性電路中偏好使用壓延退火銅箔,而不是電解銅箔?
答:壓延退火銅箔(RA)具有延展性晶粒結構,比電解銅箔(ED)更能承受彎折。對任何動態彎折應用而言,RA 銅箔都能大幅提升彎折壽命並降低開裂風險。
Q:我的軟性 PCB 需要補強板嗎?
答:當電路板必須保持平整時,例如連接器、元件或 ZIF 插入區下方,就需要補強板。一般剛性需求可使用 FR4,FPC 連接器區可使用 PI,不鏽鋼則適合薄型高強度支撐;但只應補強真正需要支撐的區域。
Q:拼板如何影響軟性 PCB 原型成本?
答:良好的拼板能透過巢狀排版減少昂貴軟性材料浪費,並在組裝時讓柔軟拼板保持平整,進而改善 SMT 良率。即使在原型數量下,使用載具、基準點與巢狀排版,也能讓後續量產擴展更順利且成本更低。

持續學習
最佳軟性 PCB 設計軟體:CAD 工具與設定指南
軟性 PCB 設計軟體的選擇,取決於電路的複雜程度及結構。Altium Designer、Cadence Allegro X、OrCAD X 及 Siemens Xpedition 等專業工具,具備軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的進階功能,例如疊層管理、彎折區域及機械限制。對於較簡單的軟性電路,KiCad 或 EasyEDA Pro 亦可能是合適選擇,但可能需要手動設定及驗證。與傳統硬式 PCB 設計不同,軟性電路必須特別留意彎折區、覆蓋膜開窗、補強板位置及材料特性,才能確保可製造性與可靠性。 圖:軟性 PCB 設計軟體展示同一塊軟硬結合電路板的平面佈局及折疊後的 3D 外觀。 本指南將介紹軟性及軟硬結合 PCB 設計所需的關鍵 CAD 功能、六款常見 PCB 設計工具的原生功能與替代做法之間的差異,以及如何在設計軟體中設定疊層、彎折線及禁佈區。 什麼是軟性 PCB 設計軟體? 軟性 PCB 設計軟體是一種 PCB CAD 工具,用於定義軟性電路的銅箔佈局,以及軟性疊層、彎折區域、覆蓋膜開窗及補強板。大多數 PCB 編輯器都能在薄型電路板上進行銅箔佈線;此外,軟板設計還需要工具指定電路板結構及彎......
客製化 FPC 製造:設計規則與製造指南
客製化 FPC 製造是依照客戶的設計要求,例如電路板外形、疊層結構、銅箔厚度、覆蓋膜開窗及補強板位置,製作軟性印刷電路的流程。客製化軟性電路與傳統硬式 PCB 不同,必須謹慎規劃材料與佈局,以滿足可撓性及應力要求,並適用於較小型的組裝結構。這些設計決策直接影響可製造性、可靠性、生產成本及交期,因此必須在提交製造前確定。 圖:客製化 FPC 製造範例,展示具有 ENIG 連接器金手指的聚醯亞胺軟性電路 本指南將協助你為客製化 FPC 設計選擇合適的層數、層壓材料、銅箔、覆蓋膜及補強板,同時介紹主要的製造、檢驗與測試流程,以及影響製造成本和交期的因素,並說明重要的彎曲半徑、走線佈局及覆蓋膜設計規則。 什麼是客製化 FPC 製造? 客製化 FPC 製造並不是購買具有標準規格的軟性扁平排線,而是根據專屬設計資訊進行製作。電路板的外形、疊層結構及各項特徵都依照客戶提供的檔案設定,再由製造商使用其標準製程生產。 了解客製化軟性印刷電路 客製化軟性 PCB 主要由以下五項設計輸入決定: 外形:透過雷射切割形成輪廓,包括尾端、槽孔及挖空區。 銅箔佈局:在一層、兩層或多層銅箔上進行佈線。 疊層結構:基材薄膜、銅箔重......
聚醯亞胺軟性 PCB 製造:材料與製程指南
聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是以聚醯亞胺薄膜及銅箔製作可彎曲、折疊並能承受焊接溫度的電路。這類電路板的薄膜材料雖然帶來可撓性,但同時對濕氣較敏感,因此製造難度略高於硬式 PCB。聚醯亞胺在加工過程中可能膨脹或收縮,回焊前亦可能吸收濕氣;若彎曲半徑過小,還可能導致銅箔疲勞或龜裂。 圖:配備 PI 補強板的聚醯亞胺軟性 PCB 本指南將介紹如何選擇無膠型或有膠型軟性覆銅板(FCCL)、了解 FCCL 製造的八個關鍵步驟及不同電路板結構之間的製程差異、選擇合適的薄膜厚度與銅箔類型,以及如何管理濕氣與尺寸變化以提升良率和可靠性,並說明 FCCL 製造所需的 IPC 規範及設計檔案準備方式。 什麼是聚醯亞胺軟性 PCB 製造? 聚醯亞胺軟性 PCB 製造,是在聚醯亞胺(PI)薄膜上製作銅箔電路的流程,包括銅箔影像轉移、鑽孔及電鍍、在電路上壓合 PI 覆蓋膜、表面處理、測試及板件切割,同時控制薄膜的吸濕情況與尺寸變化。 基材為軟性覆銅板(FCCL),由銅箔與 PI 薄膜組成,可採用有膠或無膠結構。此類層壓材料適用 IPC-4204 規範,而覆蓋膜則適用 IPC-4203 規範。 聚醯亞胺如何作為軟性 PCB ......
軟性 PCB 價格:主要成本因素與節省成本的方法
軟性 PCB 並沒有固定的單一價格,主要取決於設計所佔用的拼板面積、銅層數及訂購數量。補強板、EMI 屏蔽膜、嚴格的外形公差及複雜的導通孔結構等其他特徵,也可能進一步增加製造成本。大部分成本因素在 PCB 佈局階段,甚至首次報價時便已經確定。 圖:採用聚醯亞胺基材、ENIG 接觸焊盤及黏合式補強板的軟性 PCB 本指南將介紹軟性 PCB 的價格如何受到訂單數量及板件數量影響、哪些設計規格會推高製造成本及其原因,以及軟性 PCB 與硬式 PCB 的成本比較。你亦會了解有助節省成本的下單及佈局技巧,並掌握製造商提供準確軟性 PCB 報價時所需的資料。 軟性 PCB 的價格是多少? 軟性 PCB 並沒有統一價格。JLCPCB 的最低報價為 US$2.00,可製作 5 片尺寸不超過 100 × 100 mm 的雙層板。此報價已於 2026 年 10 月 23 日在軟性 PCB 資源頁面核實。使用此價格時,請留意以下三點: 入門價格,並非平均價格:JLCPCB 於 2024 年推出 US$2 軟性 PCB 優惠。這是小型雙層板的最低入門價格,並不代表一般量產設計的典型成本。 優惠券另行計算:新客戶軟性 PC......
軟板設計指南:FPC 設計規則、彎折半徑、補強板與拼板實務
軟板(Flexible PCB,簡稱 FPC)和硬板最大的差別,在於它是會「動」的。走線、銅箔、覆蓋膜和補強板,都要以受力的角度重新考慮。這份軟性 PCB 指南整理實際打樣與量產中最常碰到的問題,協助設計人員在材料、彎折、連接與製造成本之間做出可驗證的選擇。 FPC 設計提醒 先確認彎折方式、彎折次數、連接器厚度與板廠製程能力,再決定疊構、銅箔、Coverlay、補強板與拼板方式,避免在打樣後才返工。 一、先決定疊構,再談走線 軟板常見的基材是聚醯亞胺(PI),厚度多為 12.5µm、25µm 或 50µm。銅箔則分成壓延銅(RA)與電解銅(ED)兩種。壓延銅的晶粒呈橫向延展,耐彎折次數明顯較高,適合需要反覆運動的彎折區。 材料還可分為有膠與無膠基材。無膠(adhesiveless)材料較薄、耐熱性好,彎折表現也比較穩定,價格稍高。對於層數超過兩層或需要動態彎折的設計,應優先與板廠確認無膠材料與壓合方案。疊構定案後,才有可靠的線寬、阻抗與彎折半徑基準。 材料項目 常見選擇 設計考量 基材 PI 12.5/25/50µm 厚度影響總板厚、彎折半徑與柔軟度 銅箔 壓延銅(RA)/電解銅(ED) 動態彎......
客製蝕刻柔性電路:材料與製造指南
客製蝕刻柔性電路讓摺疊手機鉸鏈和助聽器能在狹窄空間中完成佈線,即使傳統電纜也無法通過。這類電路完全依照客戶的外形、彎折區域和補強板配置製作,因此任何尺寸錯誤都可能讓成品變成廢料。 本指南將介紹: 客製蝕刻柔性電路與目錄型柔性排線的差異 減成式蝕刻與層壓製程的實際流程 聚酰亞胺、銅箔、覆蓋膜和補強板的材料選擇 可在量產中維持穩定性的走線、容差與彎曲半徑規則 柔性電路相較於線束或硬質電路板的優勢 什麼是客製蝕刻柔性電路? 客製蝕刻柔性電路的定義 客製蝕刻柔性電路是按需求製作的柔性印刷電路。其導體透過化學方式,從覆銅聚酰亞胺薄膜上移除多餘銅箔,再以層壓覆蓋膜保護,並按照客戶指定的外形加工。 相較之下,目錄型 FFC 排線是依照間距和導體數量選購的直線、均勻電纜。客製柔性電纜可以分支、向三個方向彎折、承載焊接元件,並可同時連接三種不同類型的連接器。 蝕刻柔性電路在電子應用中的工作方式 客製柔性電路同時承擔兩項工作:像 PCB 一樣傳輸訊號,也像電纜一樣作為機械連接件。因此,它可以取代一個連接器、一條電纜和另一個連接器,形成連續的銅導電路徑。 大多數設計會以金手指尾端收尾,插入零插入力(ZIF)連接器。例如......