運算放大器如何運作:四種基本運算放大器電路詳解
1 分鐘
- 1. 為甚麼運算放大器擅長數學運算?
- 2. 運算放大器作為加法器(求和放大器)
- 3. 運算放大器作為減法器(差動放大器)
- 4. 運算放大器作為積分器
- 5. 運算放大器作為微分器
- 6. 四種配置的比較表
- 7. PCB 設計時需要考慮的因素
- 結論:
如本系列第一篇文章所述,運算放大器(op-amp)不只是用來放大訊號;它們之所以稱為「運算放大器」,是有原因的。在類比電腦發展初期,運算放大器確實被用來執行加法、減法、積分及微分等數學運算。時至今日,我們已不再用運算放大器解微積分習題(幸好如此),但相同原理仍然支援音訊混音器、濾波器及訊號處理電路。數碼電路在工作頻率等方面存在一些限制,而類比系統具備即時及高速的優勢;如今數碼電子技術已接近極限,人們也開始重新關注類比運算。在本文中,我們將探討四種經典的運算放大器應用:
● 加法器(求和放大器)
● 減法器(差動放大器)
● 積分器
● 微分器
1. 為甚麼運算放大器擅長數學運算?
關鍵在於負回授。運算放大器配合電阻(有時也配合電容)使用時,可將輸入訊號轉換成可預測的輸出表示式。由於我們能完全控制各個變數,因此也能完全控制輸出。
● 加法器/減法器:利用加權電阻網絡,便可將兩個訊號相加或相減。
● 積分器:在回授路徑中加入電容,可使輸出與輸入的積分值成正比。
● 微分器:在輸入端加入電容,可使輸出與輸入的微分值成正比。
然而,在數碼世界中,相關任務會因涉及大量位元而變得複雜,而且需要使用 ADC 及 DAC 將訊號轉換回原有格式。這只會增加整個功能區塊的複雜程度。
2. 運算放大器作為加法器(求和放大器)
求和放大器會將多個輸入訊號合併成一個輸出。它本質上是一個具有多個輸入端的反相放大器。在電路層面,我們會:
將每個輸入電壓(V1、V2、V3……)分別經由電阻(R1、R2、R3……)連接到反相輸入端。運算放大器的非反相輸入端接地。回授電阻(Rf)用來設定整體訊號的比例。由此可得到以下整體方程式:
如果所有輸入電阻相等(R1 = R2 = R3),輸出便是各輸入的負值總和。這類電路可應用於:
● 音訊混音控制台(將多個訊號相加)。
● 數碼至類比轉換器(加權求和)。
3. 運算放大器作為減法器(差動放大器)
減法器會輸出兩個輸入電壓之間的差值,這是差動放大器的基礎。兩個輸入端均會使用:一個連接到反相端,另一個連接到非反相端。透過電阻比例可控制增益。
運算放大器本身就是差動放大器,但正如本系列第一篇文章《OPAMP:101》所述,只有在開環連接時,才可產生差動輸出。順帶一提,利用這種配置,我們便能輕鬆地將兩個訊號相減。其應用包括:
● 儀表放大器(級聯使用時)。
● 數據採集系統(ADC 前端)。
4. 運算放大器作為積分器
積分器會輸出與輸入訊號時間積分成正比的訊號,實際上就是隨時間累加輸入。輸入訊號經由電阻(R)接入反相端。電容(C)置於回授路徑中,而非反相輸入端接地。該電路與廣受使用的低通濾波器相似,但要作為積分器運作,必須符合以下條件:「當輸入訊號頻率遠高於濾波器截止頻率時,低通濾波器(LPF)會表現得像積分器。」否則,電路仍會維持一般 LPF 的作用。這類電路可應用於:
● 波形產生(將方波轉換成三角波)。
● 類比運算及訊號處理。
純積分器可能因直流偏移而產生漂移。為了提高穩定性,設計師通常會在電容兩端並聯一個電阻。
5. 運算放大器作為微分器
微分器會輸出輸入訊號的時間微分,突顯訊號變化的速度。輸入訊號經由電容(C)傳送至反相輸入端,而回授路徑則使用電阻(Rf)。這是高通濾波器的一種應用電路。只要讓輸入訊號頻率遠低於截止頻率,便可使電路作為微分器運作。其應用包括:
● 邊沿檢測(數碼訊號轉換)。
● 控制系統(變化率檢測器)。
微分器會放大高頻雜訊。為了解決這個問題,工程師通常會加入小型電阻及電容,以提高穩定性並降低雜訊。
6. 四種配置的比較表
7. PCB 設計時需要考慮的因素
由於這些功能無法像數碼系統一樣直接內置於系統中,我們需要使用電路板(PCB)來建立系統。在系統層面,寄生效應及非線性效應可能造成一些誤差,因此需要加以處理:
● 元件容差:電阻及電容對準確執行數學運算至關重要。
● 電源供應:大部分電路需要雙電源軌,連接電源時必須同時注意兩條電源軌。
● 穩定性:加入小型補償電容以避免振盪;對積分器及微分器而言,這通常是確保穩定性所必需的。
● 雜訊考慮:保持走線短,使用接地平面,並以電容為電源軌進行去耦。
● 頻寬:選擇具有足夠增益頻寬積(GBW)的運算放大器,以涵蓋工作頻率範圍。
結論:
在本系列第二篇文章中,我們了解到運算放大器不只是放大器。它們是可替你執行數學運算的類比工作核心。只要簡單排列電阻及電容,便可將運算放大器變成:
● 加法器(將訊號相加)。
● 減法器(量度差異)。
● 積分器(隨時間累積訊號)。
● 微分器(量度訊號變化的速度)。
所有學生都應了解這類運算放大器配置。這些電路展示了負回授及元件比例的力量,並將繼續成為混音器、濾波器、ADC 前端及控制系統的實用功能模組。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......