高功率 LED PCB 的熱管理技術
1 分鐘
- 了解 LED PCB 熱管理
- 為什麼熱管理很重要?
- LED 組件中的熱傳遞機制
- 改善熱管理的 PCB 設計策略
- 適用熱管理的 PCB 基板材料
- 散熱器、熱管與均熱板
- 進階熱管理方案
- 熱建模、模擬與測試
- 結論
- 常見問題
談到高功率設計與 LED PCB 設計,原文將金屬芯印刷電路板(MCPCB)形容為能在高熱條件下維持效能的「唯一可靠選擇」。電子元件相當敏感,發光二極體尤其如此。如果熱量無法迅速從 PCB 傳遞至周圍環境,就可能發生過熱與效能下降。若過多熱量集中在同一位置,甚至可能造成電路板燒損。
不過,MCPCB 只是讓 PCB 散熱的一種方式。如果問題也涉及元件本身,就需要搭配其他可靠、可實作的技術,讓電子系統維持適當溫度。因此,本文將著重介紹高功率 LED 的熱管理方法。
傳統白熾燈泡的大部分熱量以輻射方式釋放;相較之下,LED 的熱量直接產生於半導體接面。為了讓 LED 持續維持正常的工作表現,必須將接面產生的熱量傳導出去,再進行散熱。如果溫度超過必要的限制,元件可能出現明顯色偏與亮度下降。電氣條件與熱條件之間的平衡,也會影響 LED 的可靠度;原文在此另提及「optical perforation design」。
譯註:開頭的「唯一可靠選擇」與後文列出的陶瓷、複合材料等方案並不一致;「optical perforation design」的含義也未在原稿中說明,此處保留原詞,不推定其所指的光學設計項目。
了解 LED PCB 熱管理
LED 熱管理需要結合多種方法與材料,讓接面溫度維持在安全範圍內。散熱路徑的熱阻與耗散功率,共同決定最終的接面溫度。
- Tj:LED 接面溫度(°C)。
- Ta:環境溫度(°C)。
- RθJAR:接面至環境熱阻(°C/W)。
- Pd:耗散功率(W)。
譯註:原稿在上述變數清單使用 RθJAR,後文則使用 RθJA。本次未能載入公式圖片內容,因此保留圖片網址與原稿文字符號,未自行統一或轉寫圖片中的公式。
這個關係式說明,PCB 設計、材料選擇與散熱器配置,必須和功率管理相互配合,才能取得理想的散熱表現。原文以接面溫度必須與等式另一側的計算結果一致,說明電路板設計與熱傳遞之間的關係。要取得良好的散熱效果,接面至 PCB,以及元件至散熱器之間,都需要具有較低的熱阻。整體結果也取決於設備所在地的環境溫度。
為什麼熱管理很重要?
有效控制溫度,主要有以下幾項原因:
1. 效能:接面溫度會影響光通量與顏色。Tj 升高可能造成色偏,也可能降低效率。
2. 可靠度:原文將接面溫度相關的應力與螢光粉過熱,連結至焊料失效、晶粒接合脫離等問題。
3. 安全與標準:可以透過熱測試檢查封裝材料是否過熱,以及照明相關標準的符合情況。熱控制失效可能使溫度升高,讓封裝材料形成熱點,或造成整個系統運作異常。
4. 系統整合:散熱方案仍需同時考慮重量、成本、尺寸與整體可製造性。
重要的評估參數包括 Tj、RθJA、RθJC 與 RθJB。對這類複雜模組而言,維持適當的接面溫度十分重要。設計時,可以讓高發熱元件與溫度敏感元件保持距離,透過合適的 PCB 佈局改善散熱效率。
LED 組件中的熱傳遞機制
LED 散熱主要透過三種方式進行:
- 熱傳導: 熱量透過固體材料傳遞,例如銅管與散熱器。不過,LED 燈具的發光面不能被遮住,因此散熱結構的配置受到限制,也增加了熱設計的難度。
- 對流: 透過自然或強制的空氣流動傳遞熱量。
- 輻射: 物體以熱紅外輻射釋放熱量。原文將這部分描述為相較熱傳導與對流,占整體熱傳遞的比例較小。
在簡化系統中,熱阻網路模型可用來描述耗散功率如何影響溫升(ΔT):
對接面至環境的散熱路徑,可使用以下關係式:
設計目標是盡可能降低有效熱阻 Rθ,讓 Tj 在實際工作條件下保持低於 LED 的最高額定溫度。
改善熱管理的 PCB 設計策略
金屬芯 PCB(MCPCB/IMS)
這類 PCB 以鋁或銅作為基底,上方搭配薄介電層與銅層。這些材料具有較好的導熱能力,可以有效分散熱量,並減少對大型散熱器的需求。
MCPCB/IMS 電路板能提供有效的熱管理,但需要特殊製造流程,成本也高於標準 FR-4 板。JLCPCB 部落格另有專文介紹,可作為延伸參考。
導熱過孔與過孔陣列
導熱過孔可在 LED 焊墊與內層平面或金屬核心之間建立低熱阻路徑。在散熱焊墊下方配置密集的過孔陣列,例如採用 0.5–1.0 mm 的間距,可以改善散熱。
對高功率 LED,原文建議優先採用填孔或電鍍過孔,同時需要處理回流焊時焊料沿孔壁流失的問題。這類導熱過孔陣列有時會直接設置在 IC 下方,協助迅速導出熱量;也可以在 PCB 上直接加裝散熱器。
譯註:原稿未區分不同板材的過孔結構,也未交代導熱過孔與金屬核心之間的電氣隔離方式;「填孔或電鍍過孔」亦未提供具體製程條件。因此,本段不能直接用來判定某種金屬芯板是否可採用相同的過孔連接方式。
銅平面與鋪銅
銅平面可以先沿水平方向分散熱量,再向下傳遞。將大面積、連續的鋪銅區域連接至 LED 焊墊,有助於擴散熱量。
使用較厚的銅,例如 2 oz 或以上,可以進一步改善散熱,但也會提高整體成本。將銅平面與導熱過孔結合,可建立多條散熱路徑,減少局部熱點。
走線幾何與板層疊構
走線寬度與 PCB 層數都會明顯影響散熱。較寬的走線與多層銅平面,能更有效地擴散熱量。
將多顆 LED 配置在同一平面上,可以讓熱量在該區域中分散並取得較平衡的分布。半固化片與芯板材料同樣會影響 PCB 的熱管理,下一節將進一步介紹。
元件配置與佈局最佳化
發熱元件應配合散熱路徑配置,同時與溫度敏感元件保持距離。將 LED 集中分組,可以簡化冷卻配置。
清除散熱焊墊上的防焊層,有助於改善與散熱器的接觸;經過規劃的佈局則能降低熱點,並提升系統可靠度。
適用熱管理的 PCB 基板材料
下表依導熱特性、成本與用途,整理常見的 PCB 基板,協助工程師進行材料選擇。
| 材料類型 | 熱傳導率(W/m·K) | 成本 | 優點 | 限制 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-4 | 約 0.3–0.4 | 低 | 供應普遍、成本低 | 散熱表現較差 | 低功率消費性電子產品 |
| MCPCB/IMS | 1–5,取決於介電層 | 中等 | 導熱能力良好、結構堅固 | 成本高於 FR-4,需要特殊製程 | LED 照明、車用電子、功率模組 |
| 陶瓷(Al₂O₃、AlN) | 20–200,AlN > Al₂O₃ | 高 | 散熱表現優異、具電氣絕緣性 | 價格高、較脆 | 高功率 LED 陣列、航太應用 |
| 先進複合材料 | 2–10 | 中等 | 兼顧成本與效能,熱膨脹係數(CTE)可依需求調整 | 供應較有限、加工較複雜 | 特殊工業電子產品 |
散熱器、熱管與均熱板
- 被動式散熱器: 鰭片式鋁散熱器透過增加表面積,利用對流與輻射散熱。其效果取決於底部接觸品質、鰭片密度與安裝方向。
- 熱管與均熱板: 熱管與均熱板可將局部熱源的熱量傳遞至較遠的散熱器。配置在 LED 陣列下方時,均熱板適合作為平面式熱擴散元件。
- 主動式冷卻: 使用風扇產生強制氣流,可以降低熱阻,但也會帶來噪音並增加機械零件。使用珀耳帖元件進行接面冷卻,需要較複雜的控制系統,原文並指出這會降低效率、提高系統複雜度。
進階熱管理方案
為了改善高效能 LED 模組的散熱,原文介紹以下技術:
- 石墨烯與碳奈米材料: 原文指出,這些材料具有超高熱傳導率,其生產仍受到限制。
- 陶瓷 PCB 與直接接合技術: 結合陶瓷 PCB 與直接接合方法,可以製作可靠且緊湊的設計,適合嚴苛環境。
- 智慧熱管理: 使用感測器監測溫度,並透過閉迴路控制,例如調光或降低電流,避免 Tj 超過安全範圍。
- 高放射率表面塗層: 透過提升輻射散熱,在對流受限時補強散熱能力。
譯註:石墨烯段落原句以「because」將「生產受限」與「超高熱傳導率」連結為因果關係,但沒有解釋原因。上述譯文分別保留這兩項敘述,不另行補寫限制來源。
這些進階方案雖然能改善散熱表現,但通常伴隨較高的生產成本與更複雜的製造流程,因此實作上仍有挑戰。
熱建模、模擬與測試
建模
應在設計初期就開始進行熱模擬,以找出熱點,並評估設計修改的效果。簡化的集總熱阻網路可用來估算 Tj;有限元素分析(FEA)或計算流體力學(CFD)則能進一步分析熱傳導與對流。
接面溫度可依下列關係式估算:
測試
測試包括使用熱電偶量測局部溫度,以及透過紅外線熱像儀找出熱點。也可以量測 LED 的順向電壓,評估晶粒溫度。
實體測試應用來確認模擬結果,以驗證系統的可靠度。
結論
LED 系統的表現,取決於合適的材料選擇與 PCB 佈局最佳化。本文介紹了多種可用於設計的熱管理方法,以下整理原稿提供的檢查清單:
- 在設計初期選擇合適的基板,例如 MCPCB 或陶瓷。
- 在每顆 LED 下方配置散熱焊墊,並透過密集過孔陣列連接內層銅平面或金屬核心。
- 盡可能增加鋪銅面積,並在條件允許時使用較厚的銅。
- 若擔心回流焊時焊料沿過孔流失,原文建議使用填孔或電鍍過孔。
透過這些策略與實務方法,可以管理 PCB 與整個電子系統的溫度分布。不過,在製造之前仍應先進行模擬,並與製造商聯繫,取得基板的熱特性資料。
常見問題
問:高功率 LED 最適合使用哪一種 PCB 材料?
對中高功率應用,採用鋁芯或銅芯的 MCPCB,可以在散熱表現與成本之間取得平衡。若追求更高的散熱表現與緊湊設計,則可選擇陶瓷基板。
問:導熱過孔如何協助 LED PCB 散熱?
導熱過孔在 LED 焊墊與內層銅平面或金屬核心之間建立低熱阻路徑,進而降低接面至環境熱阻。
譯註:這是原稿對導熱路徑的概括描述;過孔能否連接金屬核心及其隔離方式,原稿並未提供具體結構,須另行確認。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......