以子板解鎖現代電子產品的靈活性與可擴展性
1 分鐘
- 了解 PCB 設計中的子板
- 使用子板的主要優勢
- 子板系統的設計最佳實務
- 從模組化設計走向製造成功
- JLCPCB 支援子板專案的專業能力
- 子板常見問題
- 結語
重點摘要
- 子板可在無須重新設計主 PCB 的情況下,提升靈活性與可擴展性。
- 可輕鬆升級記憶體、無線通訊、感測器及 I/O 模組。
- 大幅縮短開發時間、降低成本,並減少維護工作。
- 正確選擇連接器及做好機械設計,是確保可靠性的關鍵。
- 非常適合 Raspberry Pi HAT 與 Arduino 擴充板等模組化產品。
你是否曾經拆開筆記型電腦後蓋,插入一條 RAM,然後看著它在一分鐘後以更大的記憶體容量啟動?這種小型升級之所以可行,靠的是子板(daughter board)。子板是一塊可插入較大主機板的電路板,能立即擴展系統功能。你不需要安裝新電腦,甚至不必更換整個模組;只要加裝一個模組即可。現代設備中,有大量產品都建立在這個概念之上。

從 Raspberry Pi HAT、Arduino 擴充板,到 SODIMM 記憶體、Wi-Fi 卡及工業 I/O 模組,子板讓產品系列可以在無須完整重新設計的情況下擴展,從而加快開發速度並降低維修成本。本文將探討子板的定義、它與主機板的差異、實際優勢,以及如何建立可靠的多板系統。了解子板及其能力,有助於在打造感測器模組或可堆疊運算平台時,讓設計更靈活,也更容易擴展。
了解 PCB 設計中的子板
子板並不是一個能獨立運作的完整產品,而是與主機板協同工作的夥伴。你需要了解它能獨立完成哪些工作,以及接到所插入的主機板後能發揮哪些功能。

什麼是子板?它如何運作?
子板(也稱為子卡、夾層板或背載板)是連接至較大主機板的次級電路板,用於提供額外或補充功能。它透過主機板取得電源並傳送訊號,通常無法獨立運作。可以把它視為專用附件:主機板是基礎,連接介面則是整個系統的核心。子板會透過指定介面與主機板配對,常見形式包括板對板連接器、卡邊插槽或夾層連接器。這些連接器必須承載電源軌、接地、時鐘與資料訊號,因此電氣特性與機械配合都要正確選擇。子板常見的用途包括:
- 為基礎系統增加無線電功能(Wi-Fi、Bluetooth、LoRa 或行動通訊)
- 增加記憶體或儲存裝置,例如 SODIMM 或 M.2 模組
- 設計感測器前端、類比擷取或馬達驅動電路
- 分離不同產品所需的連接器與 I/O 介面
模組可以先完成設計、測試及認證,之後再用於多種主機板。這種重複使用能力,能把一次性的電路轉化為可擴展的功能積木。
主機板與子板:主要差異及應用情境

主機板是系統的核心元件,包含連接各部分的主要匯流排、電源架構、記憶體控制器及主處理器,其他元件都直接或間接連接到它。子板則是連接到這個核心的周邊擴展板,用於提供特定功能。以下表格可清楚比較主機板與子板的關係。
| 面向 | 主機板 | 子板 |
|---|---|---|
| 角色 | 中央樞紐與核心邏輯 | 擴展功能的附加模組 |
| 尺寸 | 較大,決定產品外形尺寸 | 較小,安裝在主機板上或旁邊 |
| 功能 | 承載 CPU、記憶體、電源及主要匯流排 | 增加無線電、記憶體、感測器或 I/O |
| 可更換性 | 很少更換,變更成本高 | 容易拆換或升級 |
| 例子 | PC 主機板、單板電腦基板、控制器板 | GPU 卡、SODIMM、Raspberry Pi HAT、Arduino 擴充板 |
使用子板的主要優勢
提升模組化、可維護性與可升級性
最大的優勢是模組化。將某項功能獨立到自己的電路板上,可以把它與系統其餘部分隔離,讓它獨立開發及測試。如果無線模組未能通過認證,或某個感測器已經過時,你只需處理該子板,主機板無須更動。同一個邊界也讓現場維修容易得多。發生故障的子板可快速拔出並更換,主組件不必重新焊接細間距元件。
對於已在市場運作的產品而言,這可能意味著只需 5 分鐘更換,而不必整塊電路板退回。如果出現新的介面或感測器,你可以以相同的連接器和外形尺寸推出新子板。工程工作只需集中在變更的部分,客戶原有的硬體仍可繼續運作。
透過重複使用及簡化主機板降低成本
在大量生產時,成本節省會更加明顯,子板也能帶來更低的整體成本。如果同一個已認證模組用於多種產品,就可以把模組設計、治具及認證成本分攤到多個產品上。這正是模組化架構能發揮效益的地方,也能降低主機板本身的成本。選配功能放在子板上,主機板只保留所有配置都必需的元件,購買基礎版本的客戶不必為永遠不會使用的無線電、額外記憶體或高階 I/O 買單。實際成本邏輯如下:
- 一次設計,多次部署:同一塊感測器子板可用於整個產品系列。
- 降低庫存風險:儲存模組而非完整成品板,需求變化時的庫存吸收風險更低。
- 維修成本更低:更換小型模組比更換大型且元件密集的組件更划算。
子板系統的設計最佳實務
子板的品質取決於連接它的介面。只要連接器、電源與機械結構設計正確,整個系統就能順暢運作。
介面選擇、連接器選型與訊號完整性
板對板連接器是最關鍵的設計選擇。夾層連接器通常提供 5 mm 至 15 mm 的多種堆疊高度,這表示堆疊高度也會決定連接器的高度。

對高速鏈路而言,連接器可視為傳輸線上的不連續點。請在整個介面維持受控阻抗走線(通常為 50 Ohm 單端、90 至 100 Ohm 差分),並透過相鄰接地引腳為所有訊號提供乾淨的回流路徑。高速訊號周圍配置接地,可限制回流電流。連接器引腳配置的一般原則,是在高速訊號周圍安排接地引腳。以下是訊號完整性的必要做法:
- 使用足夠數量的接地引腳,並分散配置在訊號之間,而不是只放在兩端。
- 匹配差分對在連接器上的長度,並將連接器本身造成的偏斜納入考量。
- 不要讓高速網路跨越兩塊板的配對間隙,卻沒有任何參考平面。
- 不要讓未使用的引腳懸空。
電源分配、機械對位與熱管理
電源也必須通過連接器,而連接器引腳有實際的電流限制。每條大電流電源軌應配置多個引腳,並依照製造商的降額曲線選擇引腳規格;在子板上,應將大容量及高頻去耦電容放在負載附近。連接器可用於定位電路板,但不能承擔全部機械支撐。請透過安裝間隔柱來限制震動及插入力,避免焊點疲勞。
子板可能成為主機板的熱障礙,也可能阻礙氣流;有時則會刻意設計成熱傳導路徑。在功率元件下方使用導熱過孔;確保較高的元件不位於配對區域;並確認散熱器或依賴的導熱墊有足夠間隙。
為可重複使用進行階層規劃與標準化
標準化才是子板真正的力量。一旦確定連接器引腳配置、電源方案及機械外形,任何按照規格製作的未來模組都能直接安裝。Raspberry Pi HAT 與 Arduino 擴充板之所以流行,正是因為它們具備固定且公開的介面。規劃階層時,先決定哪些功能放在主機板、哪些放在子板,以及系統要堆疊多少層。接著凍結介面契約(引腳配置、電壓位準、機械外形及禁佈區),並完整記錄,讓未來所有電路板及團隊成員都以同一份參考規格製作。
從模組化設計走向製造成功
對拼板、DFM 與生產效率的影響
當產品由主機板與子板組成時,拼板方式也會有所不同。較小的插拔式模組通常可以使用 V-cut 或郵票孔拼板成獨立陣列,再由較大的主機板承載。只要依照標準 DFM 規則對齊每塊板的基準點與工具孔,兩類電路板都能在無須特殊治具的情況下通過貼片機。連接器需要特別進行 DFM 檢查。板對板接頭通常較高、密度高,並可能採用壓入式或通孔結構;請及早檢查元件禁佈區、插入間隙及鋼網開口。如果連接器插槽太靠近板邊,或位於另一個較高連接器的下方,就可能讓原本完善的組裝線出現問題。
妥善規劃後,模組化反而能提升生產效率:
- 在專用且經過最佳化的拼板與製程設定中,生產大量需求的子板。
- 在配對前先測試每個模組,讓故障先在成本較低的電路板上被發現。
- 減少主機板上的元件數量,縮短組裝時間。
交接製造資料時的常見問題與避免方法
最容易出現問題的階段是交接,也就是設計檔案交給製造商與組裝商時。多板專案在這個階段的失敗,通常不是複雜問題,而是容易避免的小型不匹配。請留意以下常見挑戰:
- 連接器方向錯誤:元件被鏡像或旋轉,雖然 DRC 沒有報錯,實際卻無法互相連接。請在 3D 中檢查配對後的兩塊板,而不只檢查單一電路板。
- 堆疊高度不匹配:連接器高度與支撐柱不同,導致電路板傾斜或無法直立。
- 沒有提供配對文件:只交付兩塊電路板,卻沒有圖紙說明零件如何配合、組裝,讓製造商只能自行猜測用途。
- BOM 或 CPL 資料不完整:插拔式模組使用了錯誤性別的連接器,或提供了對位錯誤的元件中心座標檔案。
你不希望上述問題影響產品,因此應把完成的堆疊視為實際產品來檢查。請提供清晰的組裝圖,標示介面,並向製造商說明必要的方向資訊,讓組裝結果符合設計要求。
JLCPCB 支援子板專案的專業能力
針對模組化架構的專業 DFM 審查

所有 JLCPCB 訂單在生產前都必須經過工程 DFM 檢查。這個審查流程可在子板專案中發現連接器禁佈區過小、壓入式連接器靠近板邊,以及鑽孔與環形環周圍間隙不足等問題。主機板與模組都會進行檢查,從而避免昂貴的重新打樣。透過 JLCPCB 即時報價與 EasyEDA 整合,你可以修改連接器封裝或拼板配置,並在幾分鐘內重新報價,讓多板專案保持進度。
支援複雜多模組電路板的先進製造能力
子板有時不只需要雙層結構。JLCPCB 提供多層板疊構、受控阻抗製造及多種表面處理,例如 ENIG,可為連接器焊盤提供平整且穩定的表面,確保反覆插拔時仍能可靠運作。這些選項讓高速夾層介面能按照設計正常工作。完整服務還包括一站式 SMT 組裝;主機板與子板都可以進行貼裝及測試,連接器依照相同標準裝配,確保兩塊板第一次就能正確配對。
任何規模都能維持可靠製造與一致品質
模組化產品要可靠,就必須確保每個模組每次都以相同方式製造。透過自動化檢查、錫膏檢查及 AOI,可檢查隱藏焊點的 X 光影像,並確保所有電路板上的連接器與細間距元件保持一致。原型 PCB 最快可在 1 至 2 天內完成,價格低至 2 美元,讓你能以低成本測試插拔式模組,再有信心地擴大生產。當你準備好採用模組化原則時,JLCPCB 可以協助你審查、組裝及報價整套子板系統,讓你快速打造配合精準且可擴展的電路板系統。
子板常見問題
問:子板有什麼用途?
子板用於為主機系統增加或擴展特定功能,例如無線電、額外記憶體、感測器或 I/O。它透過連接器插入較大的主機板,從主機板取得電源與訊號,因此不必重新設計主機板就能增加或升級功能。
問:主機板與子板有什麼差異?
主機板是承載處理器、記憶體、電源及主要匯流排的中央樞紐;子板則是插入主機板以提供額外功能的較小附加模組。在主機板與子板的關係中,主機板很少更換,而子板則容易拆換或升級。
問:子板可以獨立運作嗎?
一般不能。子板需要透過連接器從主機板取得電源及通訊,因此只有與相容的主機板或基板配對時才能運作。
問:子板會使用哪些連接器?
常見選擇包括板對板夾層連接器、卡邊插槽及排針,也包括 PCIe、M.2 及 DIMM 插槽等標準化介面。連接器同時決定電氣性能,以及兩塊電路板之間的堆疊高度。
問:Raspberry Pi HAT 和 Arduino 擴充板算是子板嗎?
是。兩者都是透過固定排針插接到單板電腦或微控制器主機上的典型子板。標準化介面讓許多不同模組都能共用同一塊基板,這正是它們廣受歡迎的原因。
結語
子板能把單一規格的產品轉化為靈活的平台。穩定且成本較高的核心邏輯保留在主機板上,會變動的功能則移到小型即插即用模組中,從而加快產品開發、降低維修成本,並讓產品系列無須每次都重新設計即可擴展。連接器是關鍵:只要連接器、電源及機械結構都正確,整個系統就能像一塊完整電路板般運作。
在講求客製化與快速迭代的電子時代,子板將會更加實用。今天掌握子板階層規劃與標準化的設計師,正為未來多個產品建立可重複使用的基礎。當你準備好製造及連接這些模組時,JLCPCB 等可靠合作夥伴可以協助你把整潔的模組化設計轉化為值得信賴、可重複製造,並適用於任何產量的產品。

持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......