創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
1 分鐘
- 第 1 章:認識電路圖
- 第 2 章:高品質電路圖的必備要素
- 第 3 章:繪製高品質電路圖
- 第 4 章:善用電路圖軟體
- 第 5 章:協作與有效溝通
- 結語
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。
第 1 章:認識電路圖
什麼是電路圖?
電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。
電路圖的用途:
溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。
視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。
分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。
文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。
PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。
延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide
第 2 章:高品質電路圖的必備要素
標準化符號與慣例:
電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件(電阻、電容、電感)、主動元件(電晶體、二極體、積體電路),以及開關、連接器、電源與接地符號。掌握這些符號是理解電路設計的基礎。
產業標準與符號庫:
繪製電路圖時,遵循 IEEE、IEC、EIA 等機構制定的產業標準可確保一致性與相容性。本節將說明這些標準的重要性,並介紹繪圖軟體提供的標準符號庫,讓設計者能輕鬆使用合規符號。
符號變化:
同一元件的符號可能因規格不同而略有差異。例如電阻符號可能標示阻值或誤差範圍,IC 符號可能因封裝或功能差異而變化。理解這些變化有助於精準表達設計意圖。
第 3 章:繪製高品質電路圖
步驟 1:確認元件並收集資料表
- 研究並選擇合適的電路元件
- 利用資料表取得準確參數
步驟 2:最佳化元件擺放,提升可讀性
- 以邏輯與直覺方式排列元件
- 減少訊號交叉,讓訊號流更順暢
步驟 3:建立清晰簡潔的連線
- 選擇適當的線條樣式與粗細
- 避免連線重疊與歧義
步驟 4:標註元件、節點與訊號名稱
完成電路圖後,務必為元件、節點與訊號加上清楚標籤,以提升可讀性。
元件標註:每個元件都應有唯一的參考編號(如 R1、C2、U3)。
節點標註:標示電壓節點(如 Vcc、GND)與訊號節點(如 IN、OUT),方便分析與除錯。
訊號名稱:為訊號賦予具意義的名稱,如 CLK(時脈)、DATA(資料)、RESET(重置)、ENABLE(致能)等。
步驟 5:審查與驗證電路圖
- 徹底檢查正確性與完整性
- 請同儕或專家提供回饋與驗證
第 4 章:善用電路圖軟體
EasyEDA 是一款免費的線上電路設計工具,介面友善且擁有龐大元件庫。支援電路圖繪製與 PCB 佈局,並提供 SPICE 與雲端模擬功能,方便驗證設計性能。
Altium Designer 是專業級工具,具備先進功能與豐富元件庫,支援訊號完整性與熱分析等模擬,確保設計可靠度。
Eagle PCB Design 以易用介面著稱,內建大量元件符號,支援電路圖與 PCB 設計,並提供 SPICE 與訊號完整性分析。
KiCAD 為開源工具,具備電路圖與 PCB 設計功能,支援 SPICE 與訊號完整性模擬,適合各階段設計者使用。
CircuitMaker 免費且適合初學者,提供電路圖與 PCB 設計功能,並內建 SPICE 與訊號完整性分析,確保設計準確。
更多 PCB 工程師論壇資訊,請參考 提升電路設計技能:性能優化的技巧與方法。
第 5 章:協作與有效溝通
- 與設計師、工程師及製造商密切合作
- 確保設計意圖與可製造性一致
- 設定明確目標與期望
- 定期舉行設計審查與回饋會議
- 匯集多方觀點以優化設計
結語
總結來說,精進電路設計技能是打造高品質電子產品的關鍵。透過本文分享的技巧與工具,並與 JLCPCB 合作,設計者能借助其高效製造專業,輕鬆將設計付諸實現。
持續學習
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......