PCB 設計中的過孔縫合:完整指南
1 分鐘
- 引言
- PCB 設計中的過孔縫合是甚麼?
- 過孔縫合的主要好處
- PCB 過孔縫合設計規則及最佳實務
- 如何在 EasyEDA 加入過孔縫合
- 過孔縫合間距與過孔間距計算器
- 過孔縫合與屏蔽
- 應避免的常見過孔縫合錯誤
- 過孔縫合常見問題
- 結語:PCB 設計中的過孔縫合
重點摘要
過孔縫合利用重複排列的鍍通孔,將不同層的同網絡銅箔(最常見是接地)連接,降低區域之間的高頻阻抗。
在訊號換層位置旁放置接地過孔,可為回流電流提供短而就近的路徑,並有助限制過孔周圍的電場。
沿電路板邊緣及射頻腔體設置過孔圍欄可抑制邊緣輻射,但隔離效果取決於幾何尺寸與頻率,沒有通用的 dB 數值。
保守起點是把縫合間距維持在板內波長的二十分之一或更小,再按高要求射頻及 EMC 結構進一步收窄。
縫合可配合完整的疊層設計及機械屏蔽,但不能取代兩者。
引言
原型板從實驗室取回後,工作台上測試一切正常,卻未能通過輻射發射測試;又或者高速走線經單一過孔換層後,眼圖在沒有明顯原因下閉合;亦可能是一大片只在一點連接的整齊地平面,在幾百 MHz 以上竟處處呈現不同電壓。這些都是參考結構問題。過孔縫合正是處理這些問題的佈局技術:以鍍通孔排列成行或網格,把不同層的同網絡銅區連接,讓高頻電流看到一塊連續金屬,而不是數塊鬆散相連的金屬。
縫合使用標準鍍通孔,不需額外元件,成本低廉,但只有在物理條件配合時才有效。本指南說明縫合過孔對接地及回流路徑的實際作用、它在哪些情況下有助 EMI、間距需要多緊,以及如何高效放置。文中亦會說明縫合的作用邊界,以及何時應改用機械屏蔽。
PCB 設計中的過孔縫合是甚麼?
過孔縫合是把鍍通孔按週期排列在同網絡銅區(通常是接地覆銅或地平面)之間,從而跨層建立電氣連接。以下兩個概念有助掌握定義:縫合過孔與訊號過孔的差異,以及過孔陣列如何把地平面連在一起。
圖 1。縫合網格以間距 d 把頂層接地覆銅連接至內部地平面。
縫合過孔與標準訊號過孔
訊號過孔的作用,是把一條已佈局網絡由一層帶到另一層,位置由走線決定。縫合過孔則把本來已屬同一網絡的銅箔連在一起,位置按電氣連續性而非走線需要選取。接地是最常用的網絡,因為大部分高頻問題都歸根於參考連續性;在設計需要時,同樣方法也可連接電源覆銅或其他參考銅區。
先作一項重要更正:有人形容縫合過孔不承載電流,這只在閒置電路板的直流情況下成立。在運作中的電路,它們會承載回流電流、瞬態射頻電流,以及在覆銅共用時的一部分電源電流。過孔桶也遠非理想短路:典型 1.6 mm 通孔、0.3 mm 鑽孔的部分電感約為 1 nH,按標準 L ≈ 5.08h[ln(4h/d) + 1] 近似式約為 1.3 nH。多 GHz 頻率下增至數十歐姆的是感抗 XL = 2πfL;同一過孔在 1 GHz 約 8 Ω,在 5 GHz 約 40 Ω。以 nH 表示的電感和以歐姆表示的感抗是不同量,令單一縫合過孔隨頻率升高而顯得愈來愈有損的是感抗,這正是設計者要把大量過孔並聯使用的原因。
過孔縫合如何連接地平面
多層板很少有一整張完全無斷裂的地平面。覆銅會被過孔區切開,連接器周圍會開出槽口,不同區域有時只透過狹窄頸部或單一過孔連接。直流下這樣的連接已足夠,但高頻時電感佔主導,每個區域便會處於略有不同的射頻電壓,射頻電流也會繞過缺口。
在這些邊界重複縫合,可把許多小電感並聯,令各區域電勢更接近。只在一點連接、或完全沒有連接的銅區更差:它可能因耦合能量而浮動並重新輻射,這就是「孤島像天線」這句警告的道理。哪些層本來就應相鄰,屬於疊層決策;詳情可參閱 PCB 疊層最佳實務 指南。
過孔縫合的主要好處
縫合在四種不同物理角色中都能發揮作用,值得佔用板面空間。以下每項都對應一種獨立問題,從參考連續性到電場限制;混淆這些機制,正是縫合被誤用的原因。
地平面連續性及較低回流路徑阻抗
分割或穿孔的接地是最常需要縫合的原因。回流電流每繞過一個缺口,都會增加迴路面積;高頻下迴路面積意味著電感、壓降和輻射。跨過分割處的過孔圍欄,可在電流需要的位置提供橋接。
實際效果是更安靜的參考:接地區域之間的電壓差較小、回流迴路較短,並減少對鄰近走線的耦合。混合訊號板最能感受到這點,因為不穩定的數碼參考可能透過共用銅箔印到模擬地。有人希望縫合能徹底消除地彈,但它只能改善電路板層面的部分;封裝內或同步切換輸出造成的地彈,必須在源頭處理。對於覆銅被切得支離破碎的密集佈局,縫合處理的板級部分往往正是主要部分。
換層與回流路徑
圖 2。案例 A 的幾何結構:同網絡換層旁的回流過孔提供短的就近路徑。
高速走線換層時,訊號電流會穿過過孔桶,而回流電流必須在兩個參考結構之間另找路徑。若兩層共用連續接地,交接幾乎不可見;若參考不同,或附近地平面已斷裂,回流會向外擴散尋路,斷續便以反射和輻射形式出現。
需要分開考慮兩種情況,因為所需銅區不同。(A) 若兩層共用同一接地參考,在換層位置附近放置接地過孔,可把兩個接地結構連在一起,為回流提供短的就近路徑;在訊號過孔周圍再放數個接地過孔,便開始限制電場,原理與安靜的同軸結構相同。(B) 若參考屬不同網絡,例如走線由接地參考層移至電源參考層,接地過孔不能在不短接兩個網絡的情況下跨接。此時 AC 回流路徑來自兩個平面之間附近的縫合電容或去耦電容,並應靠近換層位置放置,參見 Texas Instruments 高速佈局指南。
不是每次換層都需要這樣處理:邊沿較慢、參考連續而共用的慢速數碼訊號,可能不需要專用回流過孔;快速邊沿或跨越參考斷裂的高速換層則通常需要。哪些訊號符合條件,取決於邊沿速率和參考幾何,可參閱 過孔對高速 PCB 設計的影響。
EMI 降低與訊號完整性
當兩層接地在板邊分開時,板邊會像槽口一樣,而槽口會輻射。沿邊緣按固定間隔排列接地過孔,可把兩層短接,使邊緣不能再在其間支撐大型電場。在射頻區塊周圍採用相同結構,便形成過孔圍欄,把能量限制在應有位置,並讓鄰近電路遠離電場。
圍欄能提供多少隔離,是文獻數值開始出現分歧的地方。不同資料引用的數字差異很大,並不代表其中任何一個必然錯誤:衰減取決於過孔間距與直徑、行數、介電常數與板厚、腔體尺寸、頻率相對於圍欄諧振的位置,以及量測定義。沒有附帶這些條件而單獨引用任何 dB 範圍,都是不完整的。較嚴謹的說法是:相對波長足夠緊密的圍欄能提供良好隔離,稀疏圍欄則幾乎沒有隔離效果;詳情可讀 PCB 的 EMI 屏蔽 及 射頻與微波製造 延伸閱讀。
散熱管理與大電流承載
縫合也能在輔助層面改善散熱和電流分佈。每個鍍通孔桶都是跨層的小型熱及電氣通道,因此縫合覆銅比未縫合覆銅把熱量擴散至更大範圍,也能讓直流電流由更多銅箔分擔。這對發熱的穩壓器及大電流連接器尤其有用,額外的並聯路徑可降低局部溫升。它應配合發熱元件底下的正規散熱過孔陣列及連續電源平面使用,不能取代它們。完整熱設計可參閱 FR4 PCB 設計指南。
PCB 過孔縫合設計規則及最佳實務
圖 3。邊緣及腔體圍欄、已驗證的孔徑,以及模擬區上方的禁佈區。
良好的縫合主要取決於尺寸、位置及網絡管理。以下數值只是應對照製造能力檢查的起點,並非通用常數。
過孔尺寸應與板上其他小型鍍通孔一樣考慮。0.3 mm 鑽孔、每側約 0.15 mm 環形環,適合大部分一般縫合,亦在標準能力範圍內:公開最低規格為 0.15 mm 孔徑及 0.25 mm 成品焊盤直徑;對成本敏感的工作,0.2 mm 孔徑是較理想的最低值(JLCPCB,硬板製造能力)。遠小於此的直徑對縫合助益有限,成本卻更高,因為只支援通孔,微小孔徑也會附加費用。
一般接地縫合可採用較疏的網格,覆蓋覆銅和交叉區域,通常以數毫米為尺度;在物理上需要的地方則刻意收窄,例如板邊、平面分割處及射頻腔體周圍。每道圍欄都應保持連續鏈狀,避免長距離缺口,因為一段缺失就會重新打開原本要封閉的槽口。
網絡管理必須格外謹慎。每個縫合過孔在其接觸的每一層都要落在指定網絡上,覆銅重新填充後也必須真正與它連接。錯誤網絡的過孔,或困在未連接孤島上的過孔,會把電容引入錯誤位置,令耦合變得更差。
及早執行設計規則檢查,並遵守銅箔至孔及孔至板邊的間距,不要手動把過孔硬推得更近。在敏感模擬區底下及周圍,除非回流路徑確實需要,否則應讓縫合保持距離;精密前端底下的銅箔紋理和過孔反焊盤可能造成耦合,並不能作為補救。
PCB 佈局服務可在投板前,按即時製造規則確認過孔尺寸和間距。另需注意:在低頻下,當縫合過孔只是把接地銅箔連起來時,放置位置可能只是實務便利,而非絕對的高頻要求。
如何在 EasyEDA 加入過孔縫合
三種主流佈局工具都能得到相同結果:建立連接至覆銅的 GND 網絡陣列,但操作路徑不同。其中一種提供專用產生器,另外兩種主要依靠複製和陣列放置。
圖 4。本節三種佈局工具的已驗證縫合步驟。
EasyEDA 提供的過孔縫合功能來自縫合過孔功能。選擇 Place,再選 Suture Via,將網絡設為 GND,設定外徑、內徑、行距及列距,然後繪出陣列要填滿的矩形。工具會自動填充區域並避開間距違規。已有覆銅時,選取銅區即可讓陣列直接以該覆銅為目標,使 EasyEDA 的過孔縫合真正連到銅箔,而不是裸板。完成後重新填充覆銅,確認每個過孔仍屬正確網絡;若首次填充對邊緣圍欄而言過於稀疏,便調整行距和列距。
過孔縫合間距與過孔間距計算器
間距是唯一附有公式的縫合參數,必須小心處理。射頻實務普遍採用的保守經驗法則是
d ≤ λ/20
其中 d 是縫合過孔中心至中心的間距,波長取最高重要頻率下、在板材中的數值,而非自由空間波長。板內波長為
λ = c / (f × √εeff)
c 是光速,f 是相關頻率,εeff 是傳播結構的有效相對介電常數。自由空間波長會高估可用的間距,因此計算時必須把介電材料放入公式。
「最高重要頻率」值得單獨說明。對時鐘而言,它不是時鐘頻率,而是邊沿的頻譜內容;頻率不高但驅動器邊沿很快的匯流排,能量可能遠高於基頻。有些參考資料把規則放寬至波長的十分之一。對圍欄及射頻結構,把二十分之一作為保守預設;一般接地連接可接受十分之一,但兩者都不是自然定律。腔體尺寸、基材高度及實際模態結構都可能要求更小間距,而 EMC 關鍵幾何應透過模擬或量測確認,不應只依賴經驗法則。
以下例子固定計算方法。假設最高重要頻率為 1 GHz,傳播結構的有效介電常數純粹取 4.0 作示例。這是示例假設輸入值,不是量測所得的覆銅板材特性;整體板材介電常數與有效結構介電常數是不同量,後文會說明。板內波長為 3×10⁸ / (10⁹ × 2.0) ≈ 150 mm,其二十分之一為 7.5 mm,約 295 mil。這是上限而非目標:邊緣圍欄和射頻腔體通常會採用更密的間距。
談到介電常數時,必須分清兩個符號。整體相對介電常數描述覆銅板材本身;JLCPCB 為常見玻璃布規格列出的半固化片數值包括 4.4、4.1 和 4.16。有效相對介電常數描述實際傳播結構,包含走線幾何和周圍材料;波長公式應使用有效值。實際設計應從場求解器或阻抗計算器背後的疊層模型取得,而不是直接採用板材表中的整體數值。
還要清楚免費阻抗工具在此能做甚麼、不能做甚麼。JLCPCB 阻抗計算器可為受控阻抗計算線寬和疊層,但它不是縫合間距計算器。先用計算器設定疊層,再用波長規則設定圍欄間距,最後參照 RF PCB 設計指南微調射頻幾何。
圖 5。間距 d 遠小於一個波長,使陣列不會表現成諧振槽口。
過孔縫合與屏蔽
縫合和屏蔽回答的是不同問題,所以成熟的佈局會同時使用兩者。前者在板內整理電場,後者在外殼或元件層面阻擋電場。兩者混淆時,常見情況是在縫合良好的電路板上漏裝屏蔽罩,或為解決只能靠屏蔽或濾波處理的系統級發射問題而盲目增加縫合。下表按不同維度把差異具體列出。
| 維度 | 過孔縫合 | 屏蔽 |
|---|---|---|
| 作用層級 | 板級佈局技術 | 機械/系統級方案 |
| 主要解決問題 | 回流路徑、邊緣輻射、槽口天線 | 電路周圍的輻射電場 |
| 實施方式 | 接地過孔陣列及圍欄 | 覆蓋電路的金屬屏蔽罩 |
| 成本 | 低,只需標準鍍通孔 | 較高,需要增加材料及裝配 |
| 典型用途 | 高速、射頻及大電流電路板 | 敏感元件、射頻模組、系統 EMC |
| 能否取代另一方 | 不能 | 不能 |
高效能電路板通常會把兩者結合:射頻區內部用縫合圍欄,外部再加屏蔽罩。關於這種配搭所涉及的系統級術語,可參閱 EMI 與 EMC 指南,了解兩種技術各自處理的問題。
應避免的常見過孔縫合錯誤
- 按時鐘頻率而非邊沿選擇間距。 按 100 MHz 設定的圍欄,在驅動器能量峰值高一個數量級時會嚴重洩漏;應按最高重要頻譜內容推導間距,並在關鍵位置收窄圍欄後重新填充。
- 過孔沒有所屬網絡。 縫合過孔若沒有接上覆銅,或覆銅從未在陣列周圍重新填充,便會留下會耦合及重新輻射的浮動銅箔。先確認網絡指定和銅箔連接。
- 把圍欄當成參考策略。 跨槽口縫合不能修復跨槽口走線;該走線下方的回流路徑仍然中斷。先修正走線和疊層,再加入縫合。
- 忽略邊緣及腔體圍欄。 一般網格縫合完成了,板邊和射頻凹槽卻完全沒有處理,而這正是電場最容易逸出的地方。應刻意閉合這些鏈路,並在板框位置檢查 DRC 間距。
過孔縫合常見問題
問:PCB 設計中的過孔縫合是甚麼?
它是以過孔陣列把同網絡銅箔(通常是接地)跨層連接,建立低阻抗參考。當覆銅、平面分割或板邊需要在高頻下連接時,就會使用它。
問:縫合過孔應相隔多遠?
以最高重要頻率下板內波長的二十分之一作起點,並為圍欄及射頻結構進一步收窄。一般接地連接通常可接受較寬鬆的十分之一上限。計算時要把介電材料放進公式,因為自由空間波長會高估允許間距。
問:縫合過孔能降低 EMI 嗎?
可以透過縮短回流迴路、封閉板邊及平面缺口的輻射槽口來改善。這種改善源於結構,並非保證結果;對發射要求嚴格的電路板仍需在暗室測試確認。
問:過孔縫合與屏蔽有何不同?
過孔縫合與屏蔽分別屬於板級和系統級處理:縫合在 PCB 內整理回流電流及邊緣電場,屏蔽罩則阻擋元件或組件周圍的輻射電場。要求較高的設計通常兩者兼用。
結語:PCB 設計中的過孔縫合
貫穿全文的主題是連續性。當接地銅箔碎裂、參考結構分離,或板邊形成槽口時,過孔縫合可恢復一個連續結構,讓電流有路可走,也令電場較難逸出。它成本低,採用標準製造工藝,無需額外放置元件。
成本低不代表已經足夠。縫合應配合有計劃的疊層、嚴謹的回流路徑佈局、熱設計及機械屏蔽;當產品對發射或抗擾度有要求時,仍需完成相應驗證。及早繪製圍欄,按波長由大到小決定間距,而不是按習慣設定,能大幅提高電路板通過暗室測試的機會。對密集或高頻佈局,可在投板前尋求 專業 PCB 佈局支援。
持續學習
HDMI PCB 佈局指南:阻抗控制與等長匹配
重點整理 四組 TMDS 差分對應以 100 Ω 差分阻抗佈線,並確保經過導通孔、焊盤及連接器時仍維持此阻抗。 先匹配每組差分對中的 P、N 走線長度,再依照晶片供應商的限制,匹配各組差分對之間的長度。 整條訊號路徑下方都應保持完整的參考平面,切勿跨越平面分割區。 盡可能將 ESD 靜電放電保護元件放在連接器旁,讓突波電流能及早導流。 先確認訊號傳輸類型。TMDS 的匹配規則不適用於 HDMI 2.1 FRL。 前言 電路板在低解析度下可以正常顯示畫面,但切換至 1080p 或 4K 時,卻可能出現影像中斷或眼圖測試失敗。原理圖符合參考設計,元件也沒有選錯,最常見的原因其實是佈線:HDMI 走線被當作一般訊號處理,沒有遵循晶片供應商提供的 HDMI PCB 佈局指南。 本文聚焦於 HDMI 佈線,而非引腳配置。本文假設原理圖及引腳分配已經完成,因此不會提供引腳對照表。 以下章節將介紹訊號優先順序、阻抗、偏斜與等長匹配、疊層結構、ESD 元件配置,以及 HDMI 2.1 的設計差異。所有數值均來自 Texas Instruments(TI)、Analog Devices(ADI)或 STMicroe......
PCB 設計中的串擾:成因、類型及降低方法
重點摘要 串擾由邊沿開始:變化中的干擾源電壓及電流會產生電場和磁場,將能量耦合到鄰近的受擾線。 邊沿速率比單獨的時鐘頻率更重要。即使是速率一般的匯流排,只要 I/O 邊沿足夠快,也可能產生嚴重耦合問題。 增加間距,以及縮小訊號至參考平面的距離,通常可帶來最乾淨的佈局改善,但最終結果取決於完整的 PCB 橫截面。 NEXT 與 FEXT 的變化方式並不相同。經過足夠的耦合延遲後,NEXT 會達到由幾何形狀決定的平台;FEXT 除了取決於耦合長度,還取決於模態速度不匹配。 請將 3W、5W、3H 及按波長設定的過孔間距視為起始經驗法則。關鍵網絡應使用場求解器、耦合傳輸線模型或實際測量進行驗證。 引言 記憶體介面可能通過短時間的工作台測試,卻在滿載流量、溫度或電壓極限下間歇性失效。邏輯本身正確,但某條數據線從鄰近線路接收到足以侵蝕接收器裕量的噪聲。這就是 PCB 設計中的典型串擾問題:電路板幾何形狀已經成為電路的一部分。 密集數碼電路板很容易出現串擾,因為相鄰導體共用電場和磁場。更快的 I/O 邊沿會增加耦合瞬態,即使時鐘或數據重複率看似不高。走線間距、平行長度、驅動器阻抗、端接、參考平面及層疊結構,都......
PCB 設計中的過孔縫合:完整指南
重點摘要 過孔縫合利用重複排列的鍍通孔,將不同層的同網絡銅箔(最常見是接地)連接,降低區域之間的高頻阻抗。 在訊號換層位置旁放置接地過孔,可為回流電流提供短而就近的路徑,並有助限制過孔周圍的電場。 沿電路板邊緣及射頻腔體設置過孔圍欄可抑制邊緣輻射,但隔離效果取決於幾何尺寸與頻率,沒有通用的 dB 數值。 保守起點是把縫合間距維持在板內波長的二十分之一或更小,再按高要求射頻及 EMC 結構進一步收窄。 縫合可配合完整的疊層設計及機械屏蔽,但不能取代兩者。 引言 原型板從實驗室取回後,工作台上測試一切正常,卻未能通過輻射發射測試;又或者高速走線經單一過孔換層後,眼圖在沒有明顯原因下閉合;亦可能是一大片只在一點連接的整齊地平面,在幾百 MHz 以上竟處處呈現不同電壓。這些都是參考結構問題。過孔縫合正是處理這些問題的佈局技術:以鍍通孔排列成行或網格,把不同層的同網絡銅區連接,讓高頻電流看到一塊連續金屬,而不是數塊鬆散相連的金屬。 縫合使用標準鍍通孔,不需額外元件,成本低廉,但只有在物理條件配合時才有效。本指南說明縫合過孔對接地及回流路徑的實際作用、它在哪些情況下有助 EMI、間距需要多緊,以及如何高效放置......
DDR5 PCB 佈局指南:設計規則與最佳實務
重點摘要 DDR5 對佈局要求更高:1.1V 電源軌及最高 8800 MT/s 的資料速率,令容錯空間遠低於 DDR4。 DQ/CA 單端訊號通常以約 40–45 Ω 為目標,CLK/DQS 差分訊號約 80 Ω;確切數值應依照供應商指南,並在每個過孔及連接器位置維持一致。 每個位元組通道內的 DQ 與 DQS 長度應控制在約 5 mil 以內,DDR5 訊號絕不可跨越參考平面的間隙。 應預先規劃 8 至 12 層,讓每個訊號層旁都有專用接地參考層,而不是開始佈線後才補救。 DIMM 內置 PMIC 將部分電源完整性工作移至記憶體模組,但主機板 PDN 仍需要自己的阻抗預算。 引言 DDR5 設計可能通過模擬,出貨後卻間歇性失效。原理圖看不出問題,零件選擇正確,針腳也符合資料表,但電路板仍無法在全速下保持穩定鏈路。 這通常是佈局問題,而不是元件問題。DDR5 在最初的 JEDEC 版本中已將資料速率提升至 6400 MT/s,後來更擴展至 8800 MT/s。(JEDEC:JEDEC 更新 JESD79-5C DDR5 SDRAM 標準)同時,核心電壓由 DDR4 的 1.2V 降至 1.1V。更......
解讀 SFP 針腳配置:PCB 佈局與設計指南
重點摘要 SFP 針腳排列採用標準 20 針邊緣連接器,設有電源、接地、差分資料對及 I2C 控制訊號專用針腳。 Tx 與 Rx 差分對承載高速光訊號或銅纜訊號,整段佈線都需要保持 100 Ω 差分阻抗。 低速控制針腳(TX_FAULT、TX_DISABLE、MOD_ABS、LOS、Rate Select/RS1)採用標準單端佈線,無需阻抗匹配。 將 SFP 籠架靠近電路板邊緣、把高速差分對佈置在內層,並保持連續參考平面,是核心佈局規則。 SFP+ 與 SFP28 和 SFP 共用相同的 20 針機械焊盤尺寸,但資料速率更高,因此佈局容差更嚴格。 引言 選錯 SFP 模組焊盤尺寸,或在原理圖中接錯 SFP 針腳,是光纖鏈路無法正常工作的常見原因。有時收發器完全不會初始化;有時在工作台上可以正常建立鏈路,但流量一增加便出現位元錯誤,最後往往可追溯到差分對走線錯誤,或控制針腳缺少上拉電阻。 了解 SFP 針腳排列非常重要,因為 SFP 連接器將電源、接地、高速資料及低速控制訊號集中在單一 20 針邊緣介面中。PCB 佈局工程師必須知道哪些針腳承載每秒數十億位元的資料,哪些針腳只是切換狀態旗標,因為兩者......
高速乙太網路PHY層PCB佈局實務:RMII/RGMII時序、差分走線與變壓器隔離設計
乙太網路在嵌入式設備、工業IoT和伺服器平台上幾乎是標配介面。從10/100Mbps到Gigabit,速率提升的同時,實體層的設計約束也跟著變嚴。實際除錯中最頭疼的一類問題是:常溫短線纜下一切正常,到了高溫機房、長距離佈線或者電磁環境複雜的現場,就開始隨機掉包、鏈路反覆up/down,甚至完全連不上。這類問題多數不是協定堆疊或驅動的鍋,而是PCB實體層佈局留下的隱患。 以下從MAC-PHY數位介面時序、MDI差分走線、網路變壓器與RJ45隔離佈局三個層面,整理Gigabit乙太網路PHY電路的佈局要點。 一、MAC與PHY之間的數位介面:RMII與RGMII的時序約束 MAC和PHY之間的數位介面,隨速率不同分為RMII(100Mbps)和RGMII(1Gbps)。速率越高,對走線等長和時序裕度的要求越苛刻。 RMII介面佈局要點 RMII把傳統MII的信號線數精簡,用50MHz參考時脈實現100Mbps雙向傳輸。50MHz的Ref_Clk是整個介面的時序基準,這條走線要當高頻信號對待:儘量短、少打過孔,下方保持完整地平面,不能跨電源分割縫。Ref_Clk如果走線過長或跨越平面縫隙,時脈邊沿會劣化......