釋放 PCB 中導孔設計的潛力:提升效能與連接性
1 分鐘
- 什麼是導孔?
- 導孔設計在印刷電路板中的重要性
- 了解印刷電路板設計中的導孔
- 印刷電路板設計中的導孔類型
- 焊盤內導孔設計的重要性
- 優化印刷電路板的導孔設計
- 導孔設計的最佳實踐:
- 結論
導孔設計是印刷電路板(PCB)的關鍵環節,能實現高效的訊號傳輸、良好的散熱性能、優質的熱量散逸,以及簡便地在各層與元件之間建立連接。在本文中,我們將探討導孔設計在印刷電路板中的重要性,了解不同的導孔類型,討論它們在焊盤設計中的重要性,並提供優化導孔設計的最佳實踐。
什麼是導孔?
導孔是印刷電路板(PCB)設計中的關鍵組成部分,用於在電路板的不同層之間建立電氣連接。它作為導電通路,使訊號、電源和接地連接能夠在印刷電路板中順暢流通。
導孔通常是鑽孔,並鍍有導電材料(如銅),從而實現各層之間的電氣訊號傳輸。導孔的直徑由具體的設計要求和製造能力決定。
在建立導孔時,確保其正確放置並與印刷電路板每一層上的相應電路對齊至關重要。導孔的位置對於優化訊號傳輸、減少干擾和實現高效佈線起著重要作用。
導孔設計在印刷電路板中的重要性
導孔設計對於確保印刷電路板的最佳性能和連接性至關重要。透過策略性地設計導孔,我們可以增強訊號傳輸、實現多層設計並達成緊湊的佈局。一項研究發現,適當的導孔設計可以將訊號完整性提高多達 30%。可靠且高效的導孔設計對於滿足現代印刷電路板日益增長的需求至關重要。
了解印刷電路板設計中的導孔
導孔是在印刷電路板不同層之間建立連接的導電通路。它們使電氣訊號、電源和接地連接能夠順暢流通。了解導孔的作用對於有效的印刷電路板設計至關重要。根據行業數據,80% 的印刷電路板故障可歸因於不良的導孔設計。導孔對於實現不同層上元件之間的通訊、促進走線佈線以及優化印刷電路板空間利用率至關重要。
印刷電路板設計中的導孔類型
a. 通孔導孔:
通孔導孔貫穿整個印刷電路板,提供穩固可靠的連接。它們通常用於電源和接地連接,以及高電流應用。通孔導孔具有出色的機械穩定性,適用於需要更高耐用性的印刷電路板。
b. 盲孔導孔:
盲孔導孔將外層與一個或多個內層連接,而不貫穿整個印刷電路板。它們在實現高密度設計和減少訊號干擾方面非常有用。盲孔導孔通常用於空間有限的應用,可以更有效地利用印刷電路板空間。
c. 埋孔導孔:
埋孔導孔位於印刷電路板的內層,連接相鄰層而不觸及外層。它們提供更高的佈線密度,並能實現複雜的多層設計。埋孔導孔有利於減少訊號串擾,並在印刷電路板中實現更高的電路密度。
焊盤內導孔設計的重要性
焊盤內導孔設計涉及將導孔放置在元件焊盤內部,從而更有效地利用印刷電路板空間。此技術具有多項優勢,例如減少訊號失真和改善散熱管理。透過將導孔置於元件焊盤內,可以最小化整體印刷電路板佔用空間,從而實現更高的元件密度和更小的外形尺寸。
焊盤內導孔設計對於高速設計特別有益,因為它縮短了訊號路徑的長度並最小化了寄生效應。此外,它還能增強散熱效果,特別是對於產生大量熱量的元件。焊盤內導孔技術提供了從元件到內部銅層的直接散熱路徑,提高了散熱效率並降低了過熱風險。
優化印刷電路板的導孔設計
a. 提高佈線效率:
適當的導孔放置和間距可以最小化訊號干擾並優化訊號路徑。先進的佈線演算法,如設計規則檢查(DRC),可確保最佳的導孔放置。透過仔細考慮訊號傳輸和元件佈局,設計人員可以最小化訊號反射,並在整個印刷電路板中保持訊號完整性。
b. 訊號完整性考量:
阻抗控制和謹慎的導孔選擇有助於維持訊號完整性。利用受控阻抗佈線並遵循行業標準(如 IPC-2251),可確保可靠的訊號傳輸。設計人員應考慮高速訊號的阻抗要求,匹配走線和導孔阻抗,並最小化殘段長度,以減少訊號衰減並最大化訊號品質。
導孔設計的最佳實踐:
a. 策略性放置、間距和尺寸:
將導孔放置在訊號源附近並最小化其尺寸,可以減少訊號失真和干擾。應仔細考慮導孔與導孔之間以及導孔與焊盤之間的間距,以防止串擾並確保可製造性。設計指南和軟體工具可以幫助優化導孔的放置和間距。
b. 阻抗控制與訊號完整性:
計算和控制走線阻抗,使其與導孔阻抗匹配,並使用傳輸線結構,可以改善訊號品質並減少反射。設計人員應確保一致的走線寬度和層疊結構,以維持受控的阻抗路徑。
結論
導孔設計是實現具有可靠連接性的高性能印刷電路板的關鍵要素。透過了解不同的導孔類型、優化導孔設計以提高佈線效率和訊號完整性,以及實施最佳實踐,設計人員可以充分發揮其印刷電路板的潛力。透過採用優化的導孔設計策略,確保您的印刷電路板專案具有卓越的性能和連接性,從而在印刷電路板設計領域保持領先地位。透過仔細考量導孔設計,印刷電路板可以滿足現代電子產品日益增長的需求,同時保持最佳的訊號完整性和可靠性。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......