掌握戴維寧定理:實用電路分析
1 分鐘
- 戴維寧定理的內容
- 使用戴維寧定理分析電路的步驟
- 戴維寧定理範例
- 結論
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。
戴維寧定理的內容
任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。
- Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。
- Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。
使用戴維寧定理分析電路的步驟
1. 斷開負載電阻(RL)。
2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。
3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。
4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維寧電阻(Rth)。
5. 使用步驟 2 的開路電壓(Vth)作為電壓源,並使用步驟 4 的開路電阻(Rth)作為串聯電阻,重新繪製電路。接回步驟 1 移除的負載電阻,即可得到原始線性網絡或複雜電路的戴維寧等效電路。
6. 使用歐姆定律,求出流經負載電阻的總電流或負載電流:
戴維寧定理範例
以下透過三個實際範例,了解如何使用戴維寧定理求解電路。
範例 1:計算流經負載電阻的電流(IL)
步驟 1:按照下圖移除 10 Ω負載,並求出 Vth。
移除 10 Ω 負載後,只剩下兩條支路:
- 支路 1:10 V 電源與 4 Ω 電阻串聯。
- 支路 2:12 V 電源與 6 Ω 電阻串聯。
此時兩個電源方向相反,並透過各自的電阻串聯。
因此迴路方程式為:
10V − 12V + I(4) + I(6)=0
因此,Vth = VAB
= 6I - 12
= 6(0.2) - 12
= 1.2 - 12
= -10.8V [B 為負極性,A 為正極性]
步驟 2:要找出 Rth,需將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。處理上述電路後,等效電路如下:
因此,Rth = 2.4 Ω。
步驟 3:接回步驟 1 移除的負載,形成原始線性網絡或複雜電路的戴維寧等效電路,如下圖所示:
步驟 4:計算負載電流(IL)。
因此,IL = 0.871 A。
範例 2:計算流經 0.1 Ω 電阻的負載電流(IL)
步驟 1:按照下圖移除 0.1 Ω負載,並求出 Vth。
VTh = VAB
= -5 × 0.5 + 2 × 0.4
= -1.7V[B 為負極性,A 為正極性]
步驟 2:將上述電路中的所有電流源開路,求出 Rth。等效電路如下:
Rth = RAB
= 0.5 + 0.4 = 0.9 Ω
步驟 3:接回步驟 1 移除的負載,形成原始線性網絡或複雜電路的戴維寧等效電路,如下圖所示:
步驟 4:計算負載電流(IL)。
因此,IL = 1.7 A。
範例 3:求端子 A 與 B 之間的戴維寧等效電路
步驟 1:為了清楚理解,先將給定電路重新繪製如下:
步驟 2:求 VTh。每個迴路都有兩個串聯電阻,因此每個迴路都是簡單的串聯分壓器。
左側迴路由 20 V 電源驅動串聯的 8 Ω 及 12 Ω 電阻:
當 I1 向下流經 12 Ω 電阻時:VA = I1 × 12 Ω = 1 × 12 = 12 V。(因此,節點 A 相對底部參考點為 +12 V。)
右側迴路由 10 V 電源驅動串聯的 9 Ω 及 1 Ω 電阻:
當 I2 向下流經 1 Ω 電阻時:VB = I2 × 1 Ω = 1 × 1 = 1 V。
=12 V - 1 V = 11 V。
步驟 3:將上述電路中的所有電壓源短路,以求出 Rth。
Rth = RA + RB
= 4.8 Ω + 0.9 Ω = 5.7 Ω
步驟 4:戴維寧等效電路如下:
從以上範例可以看出,戴維寧定理可用於求解無法以簡單方法處理的 電路。無論網絡只包含電阻及電壓源、包含多種電源,還是包含受控源,都可以使用相同流程。
結論
戴維寧定理可以簡化加法電路、分壓器及組合電源的分析。無論電路中是否有受控元件,處理流程都保持不變。熟悉這些步驟後,你便能自然地將大型網絡替換為簡潔而清晰的戴維寧等效電路,令後續分析更快速、更直觀。對工程師及學生而言,掌握戴維寧定理是一項可應用於真實工程的實用技能,而不只是學術練習。
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......