ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
3 分鐘
- ESP32 各模式功耗比較
- ESP32 電源模式比較:各模式會保留哪些功能供電?
- 應該使用哪一種 ESP32 睡眠模式?
- ESP32 深度睡眠時消耗多少電流?
- 為什麼 ESP32 開發板在深度睡眠時仍消耗數毫安培?
- 如何降低客製化 PCB 上的 ESP32 功耗
- 如何根據平均電流計算 ESP32 電池續航時間
- JLCPCB PCB 組裝中的 ESP32 低功耗設計
- 結論
- ESP32 功耗常見問題
重點摘要
- 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。
- 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。
- 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。
- 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。
根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。
即使 ESP32 晶片本身已進入深度睡眠,一般開發板上的輔助元件,例如穩壓器、電源 LED 和 USB 轉 UART 晶片,仍會持續消耗電流。因此,開發板的耗電電流可能比單獨的 ESP32 晶片高出數百倍。
本指南將介紹:
- ESP32 在各種電源模式下的耗電電流
- 如何選擇睡眠模式,以及 ESP32 深度睡眠時的電流
- 為何開發板在深度睡眠時仍消耗數毫安培,以及如何讓客製化 PCB 降至微安培等級
- 如何根據平均電流估算電池續航時間

圖: ESP32 各模式功耗的對數刻度圖
ESP32 各模式功耗比較
ESP32 晶片的耗電電流約介於 240 mA 至 1 µA,取決於哪些功能區塊仍在供電。以下為 Espressif 對原始 ESP32 晶片提供的典型數值,並非模組或開發板的數值。
| 模式 | 晶片典型電流 | 條件 |
|---|---|---|
| 運作模式,Wi-Fi 傳輸 | 240 mA | 802.11b、1 Mbps,輸出功率 +19.5 dBm |
| 運作模式,Wi-Fi 接收 | 95 至 100 mA | 802.11b/g/n 接收及監聽 |
| 運作模式,藍牙傳輸 | 130 mA | 藍牙或低功耗藍牙(LE),0 dBm |
| 數據機睡眠 | 30 至 68 mA | 雙核心晶片的 CPU 以 240 MHz 運作,無線電關閉 |
| 數據機睡眠 | 20 至 31 mA | 雙核心晶片的 CPU 以 80 MHz 運作,無線電關閉 |
| 淺度睡眠 | 0.8 mA | CPU 暫停,RTC 記憶體與 RTC 周邊裝置持續運作 |
| 深度睡眠 | 10 至 150 µA | 取決於哪些 RTC 功能區塊仍在供電 |
| 休眠模式 | 5 µA | 僅 RTC 計時器 |
| 關閉電源 | 1 µA | CHIP_PU 腳位維持低電位 |
注意
Espressif 使用「RTC」表示數位核心休眠時仍保持運作的低功耗電源域,其範圍不只包括實時時鐘。
ESP32 電源模式比較:各模式會保留哪些功能供電?
ESP32 支援五種電源模式:運作模式、數據機睡眠、淺度睡眠、深度睡眠及休眠模式。每種模式在功耗、保留的系統狀態及喚醒方式之間有不同的取捨。
ESP32 進入越深層的省電模式,就會關閉越多晶片功能,電流隨之下降,但喚醒後需要由韌體重新建立的狀態也會增加。
| 模式 | CPU | Wi-Fi 與藍牙 | 持續運作的部分 | 喚醒後的狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 運作模式 | 運作中 | 開啟 | 整顆晶片 | 不適用 |
| 數據機睡眠 | 運作中 | 基頻與無線電關閉 | CPU、RAM 與數位周邊裝置 | 無須重新啟動即可繼續運作 |
| 淺度睡眠 | 暫停,時鐘閘控 | 關閉 | RAM 與 CPU 狀態、RTC 記憶體、RTC 周邊裝置及 ULP 協同處理器 | 從暫停的位置恢復運作 |
| 深度睡眠 | 關閉供電 | 關閉 | RTC 控制器、RTC 快速及慢速記憶體,以及 ULP 協同處理器 | 重新執行開機程序;RTC 記憶體保留資料 |
| 休眠模式 | 關閉供電 | 關閉 | 使用慢速時鐘的一個 RTC 計時器,以及部分 RTC GPIO | 重新執行開機程序;RTC 記憶體已關閉供電 |
淺度睡眠或深度睡眠期間都不會維持 Wi-Fi 與藍牙連線。如果裝置必須以低功耗狀態保持與無線存取點連線,Espressif 的 ESP-IDF 軟體框架建議同時啟用 Wi-Fi 數據機睡眠與自動淺度睡眠。
應該使用哪一種 ESP32 睡眠模式?
選擇取決於一個問題:裝置需要多頻繁地運作?兩次運作之間是否必須維持連線?
| 使用情境 | 建議模式 |
|---|---|
| 必須保持 Wi-Fi 連線並回應傳入流量 | 數據機睡眠搭配自動淺度睡眠 |
| 每隔幾秒運作一次,且必須保留 RAM 與程式狀態 | 淺度睡眠 |
| 每隔幾分鐘或幾小時讀取資料,再傳送出去 | 深度睡眠,保留 RTC 計時器與 RTC 記憶體 |
| 主 CPU 關閉時仍須監測感測器 | 深度睡眠搭配 ULP 協同處理器 |
| 只需要計時器或 RTC GPIO 重新啟動,且不保留資料 | 休眠模式 |
| 持續關閉,直到按鈕或監控晶片啟動裝置 | 透過 CHIP_PU 關閉電源 |
選擇原則
睡眠時間達數分鐘或更長時,深度睡眠最有效率。若間隔很短,重新開機及重新連接 Wi-Fi 所需的能源可能超過深度睡眠節省的電量,這時淺度睡眠在整體上反而更省電。
ESP32 深度睡眠時消耗多少電流?
在晶片層級,ESP32 的深度睡眠電流介於 10 µA 至 150 µA,取決於哪些 RTC 功能區塊保持供電。只有 RTC 計時器與 RTC 記憶體仍在運作時,才適用 10 µA 這個數值。

圖: ESP32 深度睡眠功耗
| 深度睡眠設定 | 晶片典型電流 | 保持供電的部分 |
|---|---|---|
| RTC 計時器與 RTC 記憶體 | 10 µA | 以計時器喚醒,資料保留於 RTC 記憶體 |
| ULP 感測器監測模式 | 100 µA | ULP 協同處理器採樣感測器,ADC 工作週期為 1% |
| ULP 協同處理器開啟 | 150 µA | ULP 持續供電,GPIO 及 RTC I2C 周邊裝置可運作 |
ADC 是類比數位轉換器(analog-to-digital converter)的縮寫。ESP-IDF 預設會關閉所有未被已啟用喚醒來源使用的 RTC 電源域。
晶片在深度睡眠時電流仍高於 10 µA 的常見原因包括:
- ext0 喚醒來源: 啟用 ext0 單一腳位外部喚醒時,ESP-IDF 會讓 RTC 周邊裝置在深度睡眠期間保持供電。
- 觸控喚醒: 觸控感測器必須在深度睡眠期間持續量測才能喚醒晶片,因此會消耗電流。為降低睡眠電流,Espressif 在自家模組的量測中會關閉觸控喚醒。
- RTC GPIO 上的拉升/拉低電阻: ESP-IDF 建議在進入深度睡眠前,隔離連接外部上拉或下拉電阻的 RTC GPIO。
ESP32-S3、ESP32-C3 和 ESP32-C6 等其他 ESP32 型號各有不同的睡眠電流規格,因此請查閱所用晶片的資料表。若想深入比較兩款熱門型號,請參閱我們的ESP32-C3 與 S3 比較指南。
為什麼 ESP32 開發板在深度睡眠時仍消耗數毫安培?
因為開發板上的輔助電路仍持續供電,所以在深度睡眠時仍會消耗數毫安培的電流。因此,開發者應直接量測裸模組或客製化 PCB 的電流,而不是使用評估開發板進行量測。

圖: ESP32 開發板與客製化電路板的深度睡眠電流比較
許多低成本開發板的主要耗電來源是穩壓器、電源 LED 和 USB 轉 UART 橋接晶片。橋接晶片會將 USB 轉換成用於燒錄程式的通用非同步收發器(UART)介面。
| 開發板上的耗電來源 | 典型耗電電流 | 數據依據 |
|---|---|---|
| AMS1117-3.3 穩壓器 | 靜態電流 5 mA,最高 11 mA | AMS1117 資料表,輸入與輸出電壓差為 1.5 V 至 12 V |
| 搭配 1 kΩ 電阻的電源 LED | 約 1.3 mA | (3.3 V − 2.0 V)÷ 1 kΩ,假設正向電壓為 2.0 V |
| CP2102N USB 轉 UART 橋接晶片 | USB 暫停時為 195 µA,維持重置時為 1.3 mA | CP2102N 資料表,由 3.3 V 電源軌供電時 |
| 深度睡眠中的 ESP32 晶片 | 10 µA | ESP32 資料表,RTC 計時器與 RTC 記憶體 |
| 總計 | 約 6.5 mA | 約為晶片本身電流的 650 倍 |
這些元件常見於許多開發板,但並非每塊板都如此,因此請先檢查原理圖。我們的ESP32 開發板選擇指南比較了常見的開發板。若要量測微安培等級的電流,應使用裸模組或客製化電路板。
如何降低客製化 PCB 上的 ESP32 功耗
當穩壓器、電源及睡眠期間的負載都選用低耗電元件時,客製化 PCB 的深度睡眠功耗便能接近晶片本身的數值。
依靜態電流與輸出電流選擇穩壓器
靜態電流是穩壓器為維持自身運作所消耗的電流,在深度睡眠時,這部分會直接加到 ESP32 的最低耗電電流上。穩壓器還必須承受傳輸時的峰值電流;Espressif 建議使用額定輸出電流至少 500 mA 的 3.3 V 電源。
| 穩壓器 | 典型靜態電流 | 額定輸出電流 | 是否適合電池供電的 ESP32 |
|---|---|---|---|
| AMS1117-3.3 | 5 mA | 1 A | 不適合:靜態電流是晶片 10 µA 的 500 倍 |
| MCP1700-3.3 | 1.6 µA | 250 mA | 不適合:輸出電流低於建議的 500 mA |
| RT9080-33 | 2 µA | 600 mA | 適合:符合兩項要求 |
選擇原則: 選擇靜態電流最低、同時符合 500 mA 額定輸出電流要求,並能在電池最低工作電壓下維持穩壓的元件。
壓差(Dropout Voltage)決定穩壓器所需的最低輸入電壓。RT9080 在 600 mA 下的壓差為 0.31 V,表示滿載時若要輸出 3.3 V,輸入約需 3.6 V。AMS1117 在 800 mA 下的典型壓差為 1.1 V,因此需要約 4.4 V 輸入,已高於鋰離子電池完全充電時的 4.2 V。若輸入電壓較高,具備輕載模式的降壓轉換器(Buck Converter)可能比低壓差穩壓器(LDO)更有效率。
為傳輸峰值電流與低電池電壓配置電源
即使是低功耗電源,也必須能在短時間內提供數百毫安培的電流:
- 峰值電流: ESP32-WROOM-32E 資料表列出,在 +19.5 dBm 的 802.11b 傳輸期間,峰值電流為 379 mA。額定輸出 250 mA 的穩壓器可能在這段突發傳輸期間失去穩壓能力。
- 儲能電容: Espressif 硬體設計指南建議在主要電源輸入端配置至少 10 µF 的電容,並在數位電源接腳附近配置 0.1 µF 電容。
- 低電壓重置: Espressif 建議在電池供電設計中使用電源電壓監控晶片,當電壓低到不足以啟動晶片時,讓 CHIP_PU 保持低電位。
如何根據平均電流計算 ESP32 電池續航時間
電池續航取決於平均電流,而不只是深度睡眠的電流數值。先計算完整週期中的運作及睡眠平均電流,再以可用電池容量除以平均電流。

圖: ESP32 單次喚醒週期中的電流變化
- 平均電流 =(運作電流 × 運作時間 + 睡眠電流 × 睡眠時間)÷ 週期時間
- 電池續航時間(小時) =可用容量(mAh)÷ 平均電流(mA)
以下為一個計算示例,假設條件如下:
- 喚醒週期: 每 10 分鐘讀取一次數據,每次喚醒 3 秒,假設運作期間平均電流為 120 mA,介於晶片無線通訊模式的 95 至 240 mA 範圍內。
- 睡眠電流: 客製化電路板為 15 µA,其中晶片為 10 µA,並假設穩壓器、監控晶片及漏電電流合計為 5 µA。
- 電池容量: 假設 2,000 mAh 電池按 80% 折減後,可用容量為 1,600 mAh。
客製化電路板在喚醒期間消耗 120 mA × 3 s = 360 mA·s,在睡眠期間消耗 0.015 mA × 597 s = 8.96 mA·s。平均電流為 368.96 mA·s ÷ 600 s = 0.615 mA,因此 1,600 mAh ÷ 0.615 mA 約等於 2,600 小時。
| 設計類型 | 睡眠電流 | 喚醒間隔 | 平均電流 | 預估續航時間 |
|---|---|---|---|---|
| 客製化電路板 | 15 µA | 10 分鐘 | 0.615 mA | 約 2,600 小時,即 108 天 |
| 開發板 | 6.5 mA | 10 分鐘 | 7.07 mA | 約 226 小時,即 9.4 天 |
| 客製化電路板 | 15 µA | 60 分鐘 | 0.115 mA | 約 13,900 小時,即 1.6 年 |
在客製化電路板上,每個週期中短短 3 秒的喚醒時間,就佔了約 98% 的耗電量。因此,縮短喚醒時間或降低喚醒頻率,是下一步改善的方向。
如何量測 ESP32 的平均電流
只在深度睡眠時使用萬用電表讀取一次電流,並不能代表平均耗電電流。應改用以下方法:

圖: 使用電流表的量測配置
- 量測正確的硬體: 使用裸模組或客製化電路板,而非開發板。
- 涵蓋完整電流範圍: 使用電源分析儀或源測量單元,連續記錄從微安培到數百毫安培的電流變化。
- 留意負載電壓降: 萬用電表微安培量程中的分流電阻可能產生足夠的壓降,使晶片在傳輸期間因供電不足而重置。
- 對完整週期取平均值: 記錄數個完整喚醒週期,而不是只量測單一時間點。
JLCPCB PCB 組裝中的 ESP32 低功耗設計
JLCPCB 透過先進的表面黏著技術(SMT)生產線及嚴格的製程控制,協助確保低功耗電路板上從 ESP32 模組到穩壓器的焊點品質一致。
JLCPCB 支援細間距SMT 組裝,標準 PCBA 的 IC 最小腳距為 0.35 mm,經濟型 PCBA 則為 0.40 mm。在確定物料清單(BOM)之前,可使用JLCPCB 零件庫查詢 ESP32 模組及低靜態電流穩壓器的庫存與封裝資訊。
結論
ESP32 的功耗取決於運作模式及電路板設計:晶片在傳輸時消耗約 240 mA,深度睡眠時為 10 µA,但輔助電路可能使整塊開發板的睡眠電流提高至數毫安培。
當裝置需要睡眠數分鐘或更久時,應使用深度睡眠模式,並選用靜態電流僅為微安培等級、但仍能提供 500 mA 輸出電流的穩壓器。以平均電流而非單一睡眠電流數值進行設計,才能更貼近實際地估算電池續航時間。
設計完成後,可將檔案上傳至 JLCPCB,查看組裝服務選項並立即取得報價。
ESP32 功耗常見問題
問:ESP32 深度睡眠時消耗多少電流?
根據 Espressif 資料表,當只有 RTC 計時器及 RTC 記憶體保持供電時,ESP32 晶片電流約為 10 µA。若 ULP 協同處理器持續運作,電流約為 100–150 µA。
問:為什麼我的 ESP32 在深度睡眠時仍消耗數毫安培?
通常是開發板,而非晶片本身造成的。即使 ESP32 已進入睡眠,穩壓器的靜態電流、電源 LED 及 USB 轉 UART 橋接晶片仍可能持續耗電。
問:ESP32 在深度睡眠時仍會保持 Wi-Fi 連線嗎?
不會。深度睡眠及淺度睡眠均不會維持 Wi-Fi 或藍牙連線。如需以低功耗保持連線,應使用 Wi-Fi 數據機睡眠並搭配自動淺度睡眠。
問:淺度睡眠與深度睡眠,哪一種更省電?
就晶片本身而言,深度睡眠約為 10 µA,淺度睡眠則為 0.8 mA。不過,若睡眠時間很短,重新啟動及重新連線所需的能源可能使淺度睡眠整體上更有效率。
問:ESP32 使用電池可以運作多久?
取決於平均電流。一塊睡眠電流為 15 µA、每 10 分鐘以 120 mA 喚醒 3 秒的客製化電路板,平均電流為 0.615 mA;使用 1,600 mAh 電池時,續航約為 108 天。
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......