PCB 佈局設計中的熱管理策略
1 分鐘
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。
透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。
- PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。
- 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。
- 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。
了解熱問題
電子產品中的熱量,主要由元件內部的電阻產生;運作時,電能會因電阻而轉換成熱能。半導體、電阻器及其他元件在處理電流時都會出現這種情況。高頻率、大電流及效率欠佳的電路設計,會加劇發熱。有效散熱對維持效能及避免損壞至關重要。散熱方程式如下:
Q = I²R + V²/R + P
其中,Q 代表產生的熱量,I 代表電流,R 代表電阻,V 代表電壓,而 P 代表額外功率損耗。PCB 的熱量累積可能來自以下幾個來源:
- 積體電路(IC):積體電路是 PCB 的核心元件,負責處理資料及執行計算,而這些活動會產生熱量。
- 供電元件:電源轉換器及穩壓器控制 PCB 內的功率流動,運作時同樣會釋放熱量。
- 被動元件:電阻器、電容器及電感器在高電流下運作時,尤其容易產生熱量。
過多熱量對 PCB 的影響:
PCB 溫度過高會引發多種問題,包括元件效率下降,導致降頻或故障。長期暴露於高溫會加速電子元件老化,縮短使用壽命,並增加提早失效的可能性。此外,過熱亦可能造成實體損壞,例如焊點裂開或 PCB 層間分層,導致電路板出現不可逆的故障。適當的熱管理對降低這些風險及確保可靠運作十分重要。
熱管理的重要性
現今以矽為基礎的元件,其接面溫度通常介乎 125°C 至 200°C。然而,必須避免達到這個數值,否則元件的剩餘壽命會迅速縮短。事實上,估計運作溫度每上升 20°C(由熱管理效率不足造成),元件壽命最多可縮短 50%。PCB 的熱量來自多個來源:耗電量高的 IC、高電流走線,甚至環境因素。若未能妥善管理,可能造成:
- 元件故障:過熱會令電容器、IC 及電晶體等元件提早失效。
- 效能下降: 過多熱量會影響訊號完整性及電源效率。
- 安全風險:在極端情況下,高溫可能導致熔化或火災危險。
例如,高亮度 LED 會將超過 60% 的吸收功率轉化為熱量,因此需要能承受高溫而不損壞元件的專用印刷電路板。
假設你正在設計高功率 LED 驅動電路的 PCB。MOSFET 及驅動 IC 會產生大量熱量;在較高電壓下,整體效率會下降,並將大量能量轉化為熱而非輻射光。
解決方案:
- 在 MOSFET 及 IC 下方放置導熱過孔,將熱量傳送至接地平面。
- 使用 2 oz 銅,以提升導熱能力。
- 在 MOSFET 加裝散熱器,直接排走熱量。
- 進行熱模擬,以驗證設計。
良好的熱管理可確保 PCB 在安全溫度範圍內運作,最大限度提升可靠性及效能。
PCB 熱管理的 7 項通用策略:
1. 使用導熱過孔
導熱過孔可將高溫元件的熱量傳送至內層或外層,以更有效散熱。在 IC 或功率電晶體等高功率元件下方,使用多個小直徑過孔。
2. 優化銅平面
銅層可作為散熱擴散器,將熱量分佈至整塊 PCB。增加銅厚(例如由 1 oz/ft² 提高至 2 oz/ft²)可改善導熱能力。
3. 加裝散熱器
散熱器透過增加暴露於空氣中的表面積來散熱。將散熱器安裝於高熱輸出元件上,並使用導熱膏或導熱墊確保良好熱接觸。
4. 使用導熱墊及導電黏合劑
導熱介面材料有助將熱量由元件傳至 PCB 或散熱器。選擇高導熱率及低熱阻的材料,可提升效率。
5. 元件佈局
適當佈局可大幅減少局部熱點。將高功率元件放在 PCB 邊緣附近,以改善氣流;並讓怕熱元件遠離高功率器件。
6. 氣流管理
自然或強制氣流可帶走 PCB 的熱量。讓發熱元件與氣流方向一致;高功率設計可使用風扇或鼓風機進行強制對流。
7. 熱模擬
熱分析工具可模擬熱量分佈,協助在製造前優化 PCB 佈局。可使用 ANSYS Icepak、SolidWorks Flow Simulation 或 Altium Designer 等軟件,找出並處理熱問題。
改善散熱的 PCB 佈局指引:
要縮短 PCB 上的熱傳導路徑,設計師可採用以下幾項技術:
1) 走線設計:增加走線之間的間距,使熱量均勻分佈並減少熱點,但在緊湊型 PCB 中可能受到限制。對於功率元件,按照 IPC-2221 標準使用寬而短、並採用較厚銅箔的走線,以有效承載高電流。
2) 導熱過孔:加入電鍍導熱過孔連接各層,以改善熱傳遞及氣流。
3) 銅平面:在外層或內層使用大面積銅平面,以有效散熱。
4) 厚銅技術:對於功率應用,採用厚銅走線(最高可達 60 oz)可提升載流能力及耐熱性。
讓電子產品保持低溫的被動技術:
散熱器: 金屬過孔可將發熱元件的熱量傳導至銅平面,令熱量擴散,以實現有效熱管理。工程師通常會在開關元件及功率電晶體等發熱元件上安裝散熱器。
熱管: 體積小巧、內含流體的管道,透過汽化及凝結循環傳遞熱量,運作寧靜且維護需求低。這些管道含有少量氨、氮、丙酮或水,用於吸收熱量。在配備 CPU 的手提電腦內很容易看到熱管。
散熱風扇: 在 PCB 加裝散熱風扇,可將熱空氣吹離局部區域,避免熱量積聚。
導熱過孔陣列:這些陣列(尤其是填充及封帽過孔)能有效散熱,通常會放置在熱源附近,以取得最佳效果。PCB 通常會採用兩種主要的導熱過孔陣列:普通過孔,以及填充及封帽過孔。普通過孔十分常見,因為它們能大幅降低 PCB 的熱阻。
厚銅走線:高功率應用會使用厚走線,將熱量分散至更大面積;增加銅量可讓熱量在更大的表面積上散發。
結語:
熱管理是高效 PCB 設計的基石,確保可靠性、效能及安全。透過整合導熱過孔、優化銅平面及散熱器等策略,你可以對抗熱量積聚,讓電路在高負荷下保持低溫。如欲探索更多與高速 PCB 設計相關的內容,請參閱這篇有關 EMI/EMC 考量的文章。
請記住,周詳的熱管理方案可最大限度發揮高效能 PCB 的實用價值及成本效益,令這項投資隨時間帶來回報。在 PCB 設計中,忽視熱管理就像計劃野餐時無視天氣,必定會破壞整天安排。因此,請及早規劃、進行模擬,設計出更低溫、更可靠的產品!
持續學習
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......
PCB 佈局設計中的熱管理策略
在電子產品世界中,熱力是無聲的破壞者。它會悄悄滲入電路,降低效能、縮短元件壽命;在極端情況下,更會令原本正常運作的 PCB 變成毫無生氣、過熱失效的電路板。PCB 基材及銅導體的物理特性,是決定電路板在高負荷下表現的主要因素。熱特性、剛性、分散性、相對介電常數等,均會影響電路板的訊號完整性、熱管理及機械性能。在熱傳導方面,選擇合適的基材,可以減少對主動冷卻措施的依賴,協助控制電路板的溫升。PCB 佈局設計中的熱管理並非可有可無,而是必需。 透過選用合適的基材及元件佈局,你可以制定有效的熱管理策略,在不一定採用高導熱基材的情況下,維持較低的電路板溫度。幾項簡單的 PCB 佈局選擇,便能大幅影響整塊電路板的溫升及整體熱管理。本文探討 PCB 散熱所面對的挑戰,並提供經驗證的策略,讓設計保持低溫及可靠。如欲進一步了解 PCB,請參閱我們有關 PCB 製造流程的詳細文章。 PCB 熱管理通常結合設計方法及散熱器等輔助元件,以處理多餘熱量。 仔細選擇及分佈元件,並測試其承受熱衝擊的能力,是改善 PCB 熱管理的方法。 高功率密度電子產品會在短時間內產生大量熱量,因此特別難以進行熱管理。 了解熱問題 電子產品......
掌握戴維寧定理:實用電路分析
在之前的文章中,我們已經看過不同電路的原理圖。當需要求解電路時,通常會使用一些預先定義的定理。電路在較高層次上會變得非常複雜,不能只靠觀察來求解,因此工程師發展出各種定理來處理複雜系統。其中最常用的是戴維寧定理。它可以將任何複雜線性網絡,等效為一個電壓源(稱為戴維寧電壓 Vth)與一個電阻(稱為戴維寧電阻 Rth)串聯的電路。當你需要分析電路在不同負載條件下的 電路 行為時,這種等效電路十分有用。本文將示範如何使用戴維寧定理求解網絡。 戴維寧定理的內容 任何由電壓源、電流源及電阻組成的線性雙端網絡,都可以替換為一個等效電路;該電路由單一電壓源(Vth)與單一 電阻 (Rth)串聯而成。 Vth(戴維寧電壓):端子 A 與 B 之間的開路電壓。 Rth(戴維寧電阻):關閉所有獨立電源後,從端子看到的電阻(電壓源短路,電流源開路)。如果電路中有受控源,則需要使用測試源方法。 使用戴維寧定理分析電路的步驟 1. 斷開負載電阻(RL)。 2. 計算或量度開路電壓,這就是戴維寧電壓(Vth)。移除負載後,在負載端計算該電壓。 3. 將所有電流源開路,並將所有電壓源短路。 4. 計算或量度開路電阻,這就是戴維......
創建高品質電路示意圖:專業且簡化的工作流程
掌握繪製高品質電路圖的技巧對 PCB 玩家與工程師至關重要。電路圖如同藍圖,以視覺化方式呈現電子元件及其連接關係。在本篇專家指南中,JLCPCB 將帶你一步步建立精準且專業的電路圖,提供所需的知識與工具,助你在 PCB 設計領域更上一層樓。 第 1 章:認識電路圖 什麼是電路圖? 電路圖 是一種圖形化表示法,利用標準化符號與連線來展示電子元件之間的連接關係。 電路圖的用途: 溝通:電路圖是通用語言,讓工程師、設計師與技術人員快速理解電路結構與功能。 視覺化:提供電路的視覺呈現,使複雜系統一目了然。 分析與除錯:透過清晰的連接與元件概覽,方便進行電路分析、故障診斷與維修。 文件:作為未來參考、修改或複製設計時的重要文件。 PCB 佈局基礎:PCB 佈局:在設計階段指引 PCB 上元件的擺放與走線。 延伸閱讀:https://jlcpcb.com/blog/pcb-design-rules-and-guidelines-a-complete-best-practices-guide 第 2 章:高品質電路圖的必備要素 標準化符號與慣例: 電路圖使用符號代表各種電子元件。本節將概述常用符號,包括被動元件......