Transformer Symbol 完整指南:類型、Dot Convention 與 PCB 應用
6 分鐘
- 什麼是 Transformer Symbol?
- Transformer Symbol 結構完整解析
- 常見 Transformer Symbol 類型
- 如何在 Circuit Diagram 中判讀 Transformer Symbol?
- 使用 Transformer Symbol 時的常見錯誤
- Transformer 在 PCB Circuit 中的應用
- Transformer Symbol vs. Inductor Symbol
- Transformer Symbol 在 PCB Design 中的應用
- 透過 JLCPCB 製造與組裝可靠的 Transformer Power PCB
- Transformer Symbol 常見問題
- 結論
變壓器(Transformer)是電力電子中的基礎元件,廣泛用於電壓轉換、電氣隔離、阻抗匹配與訊號耦合。
因此,變壓器符號(Transformer Symbol)廣泛出現在電源轉接器、SMPS、音訊系統、通訊介面與工業電子設備的電路原理圖中。
如果您曾經把變壓器符號與電感器符號混淆,或一直不明白繞組旁的小圓點代表什麼,本指南將完整說明變壓器符號的判讀方式。
本文將介紹:
- Transformer Symbol 的結構與圖示
- Dot Convention 與繞組極性
- 升壓與降壓變壓器符號
- 隔離、中心抽頭與自耦變壓器符號
- 如何在電路圖中判讀變壓器
- Transformer vs. Inductor Symbol
- 變壓器在電源轉接器與 SMPS 中的應用
- Transformer Symbol 與 PCB Layout 的關係
- 常見 Transformer Symbol 使用錯誤
圖:電路原理圖中的變壓器符號,以及實際安裝在 PCB 上的變壓器元件。
什麼是 Transformer Symbol?
Transformer Symbol 是在電路原理圖中,用來表示變壓器元件的標準化圖形符號。
透過符號可以表達:
- 繞組(Coil/Winding)的數量
- 是否具有磁芯以及磁芯類型
- 透過 Dot Convention 標示繞組極性
- 一次側與二次側之間的關係
Transformer Symbol 在電路中代表什麼?
變壓器原理圖符號不只是標示元件位置,它同時傳達變壓器在電路中的主要功能。
- Energy Transfer Path(能量傳遞路徑): 能量透過磁耦合,從一次側繞組傳遞至二次側繞組。
- Electrical Isolation(電氣隔離): 在具有隔離設計的變壓器中,一次側與二次側沒有直接導電連接,可用於安全隔離與降低部分雜訊耦合。
- Voltage Transformation(電壓轉換): 根據實際匝數比,可以進行升壓、降壓或其他比例的電壓轉換。
- Signal/Power Conditioning: 變壓器可以處理高功率 AC,也可以用於音訊、通訊或其他訊號耦合應用。
因此,工程師看到 Schematic 中的 Transformer Symbol 時,通常可以快速判斷電路中的 Power Architecture、Isolation Boundary 與訊號傳遞方式。
Transformer Symbol 如何表示匝數比?
變壓器的匝數比(Turns Ratio,N1:N2)會決定理想情況下的一次側與二次側電壓比例。
- N1:一次側(Primary)繞組匝數
- N2:二次側(Secondary)繞組匝數
理想變壓器關係式:
V1 / V2 = N1 / N2
部分教學示意圖會利用不同數量的 Coil Loop 暗示升壓或降壓關係。
不過在正式工程 Schematic 中,不能只按照符號實際畫出的圈數判定真正匝數比。應以標示的 Turns Ratio、一次/二次側額定電壓、Transformer Part Number 與 Datasheet 為準。
Transformer Symbol 結構完整解析
圖:標準 Transformer Symbol,包括一次側繞組、二次側繞組、磁芯線以及 Dot Convention 標記。
基本 Transformer Symbol:一次側與二次側繞組
標準變壓器符號主要由兩個部分構成。
1. 兩組繞組
通常以連續彎曲的 Coil Shape 表示。
- 左側通常表示 Primary Winding(一次側繞組/輸入側)
- 右側通常表示 Secondary Winding(二次側繞組/輸出側)
2. Magnetic Core 磁芯表示
兩組繞組之間可能畫有實線、虛線或不畫任何 Core Line,用來表示不同磁芯結構。
| 符號元素 | 代表意義 |
|---|---|
| 左側 Coil | 通常為一次側繞組/輸入側 |
| 右側 Coil | 通常為二次側繞組/輸出側 |
| 平行實線 | 表示具有鐵磁性磁芯;實際材料應依符號庫或元件規格確認 |
| Coil 之間沒有磁芯線 | 通常表示 Air-Core(空芯)結構 |
| 繞組端點旁的圓點 | Dot Convention,同名端/瞬時極性參考點 |
Transformer Symbol 中 Core Line 的意義
繞組之間的線條通常用來傳達 Magnetic Core 資訊。
不同 IEEE、IEC、EDA Symbol Library 或公司內部繪圖規範可能存在差異,因此應搭配圖例與元件 Datasheet 判讀。
常見表示方式包括:
- 沒有 Core Line: 通常表示 Air-Core Transformer,常見於部分 RF 與 High-Frequency Circuit。
- 平行實線: 通常表示具有 Ferromagnetic Core,例如 Iron Core 或其他磁性材料。
- Laminated Core 表示: 常用於 50/60 Hz 等低頻 Power Transformer;具體畫法依採用的 Symbol Standard 而異。
- 虛線: 部分 Symbol Library 會用來表示 Ferrite Core 或 Powdered-Iron Core,常見於 Switching Power Supply 等高頻磁性元件。
Core Material 會直接影響 Transformer 的 Frequency Response、Loss、Efficiency 與 Power Handling Capability。
圖:不同 Transformer Symbol 中 Air-Core、Magnetic Core 與其他 Core Representation 的示意比較。
Transformer Dot Convention:如何判讀繞組極性?
Dot Convention(點標記慣例)是 Transformer Symbol 中最容易被忽略,卻也是非常重要的資訊之一。
Dot 代表什麼?
- 每一組繞組上的圓點(•)標示其極性參考端,也常稱為同名端。
- 如果一次側的 Dotted Terminal 在某一瞬間相對另一端為正,二次側的 Dotted Terminal 也會具有相同的瞬時極性。
- 因此 Dot Convention 定義了一次側與二次側 Voltage 的 Phase Relationship。
為什麼實際電路中很重要?
- 並聯 Secondary Winding 如果極性接反,可能造成非常大的 Circulating Current。
- Audio Circuit 需要正確的 Phase Relationship 才能維持訊號相位。
- Center-Tapped Rectifier 也必須正確判斷兩半繞組的相位關係。
圖:依照 Dot Convention 顯示同相與反相的 Transformer Winding Configuration,包括電流方向與 Phase Waveform。
快速判讀方式:
- 如果兩組繞組的 Dot 都位於相對應的同一端,則兩個 Dotted Terminal 具有相同的瞬時電壓極性。
- 如果輸出取向與一次側參考方向相反,則對應輸出可以呈現 180° Phase Inversion。
常見 Transformer Symbol 類型
圖:五種常見 Transformer Symbol,包括 Step-Up、Step-Down、Isolation、Center-Tapped 與 Autotransformer。
Step-Up Transformer Symbol:升壓變壓器
Step-Up Transformer 的功能是讓 Secondary Voltage 高於 Primary Voltage。
教學型 Schematic Symbol 常會利用二次側畫出較多 Coil Loop 來表示升壓關係,但正式設計仍應以實際 Turns Ratio 與額定電壓標示為準。
- N2 通常大於 N1
- 理想情況下 Secondary Voltage 高於 Primary Voltage
- Core Symbol 與一般 Transformer 相同
常見應用:電力傳輸、高壓產生電路、Ignition Coil、Inverter Output Stage。
Step-Down Transformer Symbol:降壓變壓器
Step-Down Transformer 與 Step-Up 相反。
- N1 通常大於 N2
- Secondary Output Voltage 低於 Primary Input Voltage
- 是一般電源設備中非常常見的 Transformer 類型
常見應用:Wall Adapter、Battery Charger、Doorbell Circuit、Control Panel Power Supply。
Isolation Transformer Symbol:隔離變壓器
Isolation Transformer 的核心特徵,是一次側與二次側之間具有 Galvanic Isolation(電氣隔離),沒有直接導電連接。
很多常見隔離變壓器採用 1:1 Turns Ratio,因此 Symbol 可能會畫成兩側相同,但Isolation Transformer 並不一定必須是 1:1。
- 一次側與二次側使用彼此電氣隔離的繞組。
- 部分圖面會增加 Coil Gap 或 Isolation Barrier 標記。
- 可以同時具有隔離與升/降壓功能。
常見用途:設備安全隔離、降低 Ground Loop、Audio Isolation,以及需要特定 Electrical Safety Requirement 的設備。
Center-Tapped Transformer Symbol:中心抽頭變壓器
Center-Tapped Transformer 會在其中一組繞組的中點增加額外 Terminal。
- Secondary Winding 中點拉出一條連線。
- 形成兩段可使用的 Half-Winding。
常見用途:Full-Wave Rectifier、Balanced Audio Output,以及 ±12 V 等 Dual-Rail Power Supply。
Autotransformer Symbol:自耦變壓器
Autotransformer 的符號與一般隔離型 Transformer 明顯不同。
- 通常只有一組連續 Winding,並在其中設置 Tap。
- Primary 與 Secondary 共用部分實體繞組。
- Input 與 Output 之間沒有 Galvanic Isolation。
常見用途:Motor Soft Starter、Variable Voltage Regulator(Variac)以及不需要電氣隔離的 Impedance Matching。
如何在 Circuit Diagram 中判讀 Transformer Symbol?
圖:一次側連接 AC Source、二次側連接 Bridge Rectifier、Filter Capacitor 與 Load Resistor 的典型 Transformer Circuit。
辨識 Primary 與 Secondary Winding
在許多 Schematic 中:
- Primary Side(一次側/輸入側)通常連接 AC Source,並常畫在左側。
- Secondary Side(二次側/輸出側)通常連接 Load,並常畫在右側。
- 圖上可能標示 Pri、Sec、1:2 或 120 V / 12 V 等資訊。
不過左右位置只是常見繪圖習慣,真正判斷一次/二次側仍應根據電路連線與標示。
利用 Dot Convention 判讀極性
分析 Transformer Symbol 時,應根據 Dot Convention 判斷一次與二次繞組的瞬時極性關係。
尤其在 Rectifier、Series/Parallel Secondary Winding、Push-Pull Converter 或其他對 Phase Relationship 敏感的 Circuit 中,更需要正確確認 Dot Position。
使用 Transformer Symbol 時的常見錯誤
忽略 Dot Convention
這是非常常見,而且可能造成嚴重後果的錯誤。
例如:
- Center-Tapped Transformer 接線極性錯誤,可能讓 Full-Wave Rectifier 無法正常工作。
- 兩組 Secondary Winding 並聯時如果相位相反,可能形成近似短路的 Circulating Current,甚至損壞繞組。
繞組連接錯誤
常見錯誤還包括:
- 把 Load 誤接到 Primary Side。
- Center Tap 應該接入電路卻被錯誤懸空。
- PCB Footprint Pin Number 與 Schematic Winding Terminal 對應錯誤。
Transformer 在 PCB Circuit 中的應用
圖:Transformer 在 Linear Power Adapter 與 Switch-Mode Power Supply(SMPS)中的實際應用與 Isolation Boundary。
Power Adapter 中的 Transformer:AC 轉 DC
Power Transformer Symbol 經常出現在 Mains-Powered Adapter Schematic 中。
典型流程為:
- 120 V 或 240 V 市電 AC 進入 Primary Winding。
- Step-Down Transformer 將 AC Voltage 降低。
- Rectifier Diode 將 Secondary AC 轉換為脈動 DC。
- Filter Capacitor 對輸出進行平滑,形成可使用的 DC Voltage。
SMPS 中的 Transformer
SMPS(Switch-Mode Power Supply,開關模式電源供應器)中的 Transformer 與傳統 50/60 Hz Mains Transformer 工作環境不同。
SMPS 會先把 DC 切換成 High-Frequency Pulse,再利用 High-Frequency Transformer 進行能量傳遞與隔離。
原文列出的典型 Switching Frequency 約為 20 kHz 至 1 MHz。
這類 Transformer 通常使用 Ferrite Core,而不是傳統低頻大型 Laminated Iron Core,因此尺寸與重量可以大幅降低。
原文列出的典型 SMPS Efficiency 約為 85%–95%;實際效率仍取決於 Converter Topology、Power Level、Switching Frequency、Magnetic Design 與其他損耗。
Transformer Symbol vs. Inductor Symbol
圖:兩端子的 Inductor Symbol 與具有多組繞組的 Transformer Symbol 比較。
兩者外觀很相似,而且都建立在 Electromagnetic Principle 上,但它們的 Schematic Symbol 與 Circuit Function 並不相同。
- Coil Count: 一般單顆 Inductor 使用一組 Winding;Transformer 則至少包含兩組彼此磁耦合的繞組。
- Terminal Count: 一般單繞組 Inductor 具有兩個 Terminal;最基本的雙繞組 Transformer 通常至少有四個 Terminal,而 Center Tap 等設計還會有更多 Pin。
- Dot Convention: Transformer 常利用 Dot 標示多個 Winding 之間的極性與 Phase Relationship。Coupled Inductor 也可能使用 Dot Convention,因此不能只靠圓點判斷元件類型。
- Primary Function: 一般 Inductor 主要在同一 Circuit Path 中儲存 Magnetic Energy;Transformer 則主要用於繞組之間的 Energy/Signal Transfer,並可提供 Electrical Isolation 或 Voltage Transformation。
Transformer Symbol 在 PCB Design 中的應用
圖:從 Transformer Schematic Symbol、2D PCB Footprint,到實際 PCBA 上 Transformer Component 的設計流程。
Transformer Symbol vs. PCB Footprint
Schematic Symbol 與 PCB Footprint 扮演完全不同的角色。
| 比較項目 | Schematic Symbol | PCB Footprint |
|---|---|---|
| 主要用途 | 表示電氣功能與連接關係 | 表示實體元件在 PCB 上的安裝結構 |
| 主要內容 | Coil、Core Line、Dot Marker | Pin Hole、Pad Dimension、Courtyard Boundary |
| 提供資訊 | Electrical Connection、Winding 與 Polarity | Mechanical Dimension 與 Pad Geometry |
因此,從 Schematic 轉換到 PCB Layout 時,必須確認 PCB Footprint 與實際 Transformer 的 Mechanical Drawing、Pin Number 與 Pitch 完全一致。
在 PCB Layout 中對應 Transformer Pin
將 Transformer Footprint 放入 PCB Layout 時,每一個 Physical Pin 都必須正確對應 Schematic 中的 Winding Terminal。
例如某些 Transformer 可能採用:
- Pin 1、2:Primary Winding
- Pin 3:Center Tap,如果元件具有中心抽頭
- Pin 4、5:Secondary Winding
這只是示意,實際 Pin Assignment 必須完全依照所選 Transformer Datasheet。
Transformer 在 PCB Layout 中的 Orientation 必須同時符合 Pin Mapping 與 Dot Convention。
如果 Schematic 上的 Dot Marker 與實際 Physical Pin Orientation 對應錯誤,就可能造成 First-Article Board 無法正常工作。
Isolation、Creepage 與 Clearance 注意事項
對 Mains Voltage 或 Safety-Isolated Transformer,PCB Layout 必須符合相應 Electrical Safety Requirement。
- Creepage Distance(爬電距離): 沿著 PCB 絕緣材料表面,在 Primary 與 Secondary 導體之間的最短路徑距離。
- Clearance(電氣間隙): Primary 與 Secondary 導體之間穿過空氣的最短直線距離。
PCB Layout 重點
Primary 與 Secondary Copper 應保持符合產品安全規範的實體間距。
對高電壓或隔離式電源設計,不應任意讓 Signal/Ground Trace 穿越 Isolation Barrier。是否可以在 Transformer 下方佈線,必須依元件結構、磁場、安規與製造規格綜合判斷,而不能一概而論。
在 Mains-Connected Design 中,若安全標準與產品結構需要,可以在 Primary 與 Secondary 之間設計 PCB Isolation Slot,以增加有效 Creepage Distance。
透過 JLCPCB 製造與組裝可靠的 Transformer Power PCB
Power Circuit 的 PCB Manufacturing 注意事項
Transformer-Based Circuit,尤其是 Power Supply 與 SMPS,通常具有比一般低電壓 PCB 更嚴格的製造需求。
- High-Voltage Isolation: Primary 與 Secondary Copper 之間需要按照適用 Safety Standard 保留足夠距離,部分設計還會加入 Physical Isolation Slot。
- Spacing 與 Isolation: Creepage 與 Clearance 應按照實際 Working Voltage、Pollution Degree、Material Group、Altitude 與相關產品安全標準計算,而不是使用單一固定數值。
- Material Selection: 可以依 Thermal、Voltage 與 Reliability Requirement 選擇合適 Laminate,例如 High-Tg FR-4。
典型應用包括:
- AC-DC Adapter
- Flyback Converter
- Industrial Isolated Power Supply
JLCPCB 支援多種 PCB Layer、Material 與製造選項。對本文常見的 2–8 Layer Power Supply Board,也可以依 Thermal Requirement 選擇合適的 High-Tg FR-4 等材料。
實際可製造層數、板材與高壓相關能力,仍應以下單頁面的最新 Capability 為準。
相容的 Transformer 與其他電子元件可以透過 JLCPCB Parts Library 查詢。
Transformer-Based PCB Assembly
許多大型 Power Transformer 採用 Through-Hole Technology(THT),而周圍的 Controller IC、MOSFET、Resistor 與 Capacitor 則可能採用 SMT,因此 Transformer-Based PCB 經常屬於 Mixed-Technology Assembly。
JLCPCB PCB Assembly 可支援 SMT、THT 與 Mixed PCB Assembly。
例如:
- 周圍 SMT Control IC/MOSFET 使用 Reflow Soldering
- Transformer 等 Through-Hole Component 使用對應 THT Assembly Process
對 High-Voltage 或 Safety-Critical Design,在正式製造前進行 DFM/DFA Review,可以提前找出可能的 Clearance Violation、Footprint Error 與 Assembly Risk。
Transformer Symbol 常見問題
問:Transformer Symbol 上的圓點代表什麼?
圓點是 Dot Convention,用來標示不同 Winding 的同名端與瞬時極性關係。
當 Primary Dotted Terminal 在某一瞬間相對另一端為正時,Secondary Dotted Terminal 也會具有對應的相同瞬時極性。
這項資訊對 Rectifier、Series/Parallel Secondary Winding 與 Audio Circuit 等相位敏感應用非常重要。
問:為什麼有些 Transformer Symbol 中間沒有 Core Line?
沒有畫 Core Line 通常用來表示 Air-Core Structure,常見於部分 RF 與高頻應用。
不過不同 IEC、ANSI 或 EDA Symbol Library 的畫法可能不同,因此最終仍應以 Schematic Legend、元件型號與 Datasheet 確認實際 Core Material。
問:Transformer 可以直接使用 DC 嗎?
一般變壓器不能利用穩定 DC 進行連續的正常變壓作用。
Transformer 需要變化的 Magnetic Flux 才能在 Secondary Winding 產生感應電壓。穩態 DC 在初始暫態之後不會持續產生磁通變化,而且 Low-Resistance Primary Winding 可能吸收過大電流、造成 Core Saturation 與過熱。
SMPS 之所以可以從 DC Supply 驅動 Transformer,是因為 Switching Circuit 會先將 DC 轉換為 High-Frequency Pulse/AC Waveform。
問:KiCad 與 Altium 中的 Transformer Symbol 會不同嗎?
外觀可能不同,但 Electrical Meaning 應保持一致。
不同 EDA Tool、Library 或 IEC/ANSI 繪圖習慣可能使用不同的 Coil Shape 與 Core Representation,因此不應只靠外觀判斷。
真正需要確認的是 Pin Number、Winding Connection、Dot Marker、Turns Ratio 與實際元件 Datasheet。
問:Transformer Symbol 與 Coupled Inductor Symbol 有什麼差異?
Coupled Inductor 通常表示兩個或多個 Inductor 共享 Magnetic Flux,並可能使用 Coupling Coefficient(k)描述耦合程度。
Transformer 則通常具有明確的 Primary/Secondary Winding、Turns Ratio,以及 Energy/Signal Transfer 的設計目的,且很多應用同時利用 Galvanic Isolation。
兩者在 SPICE Model 中的參數與用途可能不同,因此模擬時應按照實際 Magnetic Component Model 建立,而不應只因 Schematic Symbol 外觀相似就直接互換。
結論
Transformer Symbol 從來不只是一個簡單的 Coil 圖形。
它可能同時代表:
- Voltage Transformation
- Electrical Isolation
- Protection
- Energy Transfer
- Impedance Matching
- Signal Coupling
從最基本的 Power Adapter Schematic,到 Multi-Output SMPS,正確判讀 Transformer Symbol 都是電子工程師相當重要的基本能力。
閱讀 Transformer Symbol 時,應依序確認:
- Primary/Secondary Winding
- Turns Ratio 或額定電壓
- Dot Convention
- Center Tap/Additional Winding
- Core Type
- PCB Footprint 與 Physical Pin Mapping
- Isolation、Creepage 與 Clearance Requirement
尤其在 PCB Layout 階段,Schematic Symbol 的電氣資訊必須與實際 Transformer Datasheet、Footprint、Pin Number 與 Isolation Boundary 完全對應。
只有把 Schematic Design、Component Selection、PCB Layout 與實際製造條件連結起來,Transformer 才能在真正的硬體中安全而可靠地完成電壓轉換、隔離與能量傳遞。
持續學習
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......
如何從零開始設計 ESP32-S3 開發板:4 層 PCB 設計教學
自行設計 ESP32-S3 Development Board,可以讓您完整掌控 Hardware Architecture,同時為 IoT Project 後續進入 Commercial Production 做好準備。 相較直接使用體積較大的 Off-the-Shelf Development Board,Custom Design 可以讓您: 最佳化 PCB Board Space 只引出實際需要的 GPIO 將 Peripheral 直接整合到同一塊 PCB 依實際產品需求規劃 Power、USB、Protection 與 Connector 本教學將從零開始設計一塊 4-Layer ESP32-S3 Development Board。 我們將完整介紹 Hardware Development Pipeline,包括 ESP32-S3 Schematic 架構、4-Layer PCB Stack-Up 規劃、PCB Routing Best Practices,以及如何準備可直接用於 JLCPCB PCB Fabrication 與 Assembly 的製造檔案。 完成後的 Develo......
IC Symbol 完整指南:積體電路符號、Pin Mapping、Circuit Diagram 與 PCB 應用
可以把積體電路(Integrated Circuit,IC)想像成一座微型的電子城市。 工程師不需要在 Schematic 中逐一畫出數百、數千,甚至更多內部電子元件,而是利用一個清楚的 Integrated Circuit Symbol(積體電路符號/IC 符號),代表整個功能系統。 實體 IC 可能只是一顆帶有金屬接腳的小型黑色晶片,但在電路原理圖中,IC Schematic Symbol 更像是一張功能地圖。 只要能正確理解這些 Electronic IC Symbol,就能更有效率地進行 Circuit Design、PCB Design 與 Troubleshooting。 本指南將介紹: 了解 Integrated Circuit Symbol 在 Circuit Diagram 中的意義 辨識不同類型的 IC Symbol 了解 IC Pin 與功能如何在符號中表示 逐步學習如何判讀 IC Symbol 查看 IC 在實際 Circuit Diagram 中的應用 了解如何從 Schematic Symbol 轉換至 PCB Design 圖:從不同 Integrated Circu......
Transformer Symbol 完整指南:類型、Dot Convention 與 PCB 應用
變壓器(Transformer)是電力電子中的基礎元件,廣泛用於電壓轉換、電氣隔離、阻抗匹配與訊號耦合。 因此,變壓器符號(Transformer Symbol)廣泛出現在電源轉接器、SMPS、音訊系統、通訊介面與工業電子設備的電路原理圖中。 如果您曾經把變壓器符號與電感器符號混淆,或一直不明白繞組旁的小圓點代表什麼,本指南將完整說明變壓器符號的判讀方式。 本文將介紹: Transformer Symbol 的結構與圖示 Dot Convention 與繞組極性 升壓與降壓變壓器符號 隔離、中心抽頭與自耦變壓器符號 如何在電路圖中判讀變壓器 Transformer vs. Inductor Symbol 變壓器在電源轉接器與 SMPS 中的應用 Transformer Symbol 與 PCB Layout 的關係 常見 Transformer Symbol 使用錯誤 圖:電路原理圖中的變壓器符號,以及實際安裝在 PCB 上的變壓器元件。 什麼是 Transformer Symbol? Transformer Symbol 是在電路原理圖中,用來表示變壓器元件的標準化圖形符號。 透過符號可以表達:......
接地符號完整指南:Earth、Chassis、Signal、AGND、DGND 與 PGND
重點摘要 ⬇ 下載接地符號速查表(PDF) 將六種常見接地符號及其標準編號整理在同一頁,方便快速查閱。 四種 IEC 60417 符號:IEC 60417 定義 5017 為大地接地、5018 為功能接地、5019 為保護接地,以及 5020 為機架/機殼。 保護接地與安全直接相關:IEC 60417-5019 用於識別保護接地連接,適用於與電氣安全相關的保護性等電位連接。 訊號接地採用不同慣例:IEEE Std 315 定義訊號接地符號,以及用於電路參考點的不同標示形式。 機殼不一定等於大地:Chassis/Frame 可能處於與大地不同的電位,因此不能自動假設機殼接地就是 Earth Connection。 接地符號可能是任何原理圖中最常見的符號之一,因此很容易讓人以為所有 Ground Symbol 都代表相同意思。但實際上並不是這樣。 Earth、Protective Earth、Chassis 與 Signal Ground 各自具有不同用途。混淆這些接地類型,可能造成 Ground Loop、電位偏移與 EMI 等訊號完整性問題,嚴重時甚至可能因設備外殼沒有正確保護接地而形成安全風險。......