從色環到數值:如何讀取電阻色碼
1 分鐘
- 什麼是電阻色碼?
- 四環電阻色碼:
- 計算電阻色碼值:
- 五環電阻色碼:
- 六環電阻色碼:
- 為何誤差很重要:
- 什麼是「可靠度」環?
- 什麼是零歐姆電阻?
- 結語:
電阻是電子電路中的關鍵元件,用來控制電流的流動。電阻有多種不同的阻值、形狀與實體尺寸。幾乎所有功率在兩瓦以下的引腳型電阻,都採用這種色環標示方式。電阻本體上的色環,承載了關於阻值、誤差,有時甚至包含溫度係數的重要資訊。
一顆電阻可能有三到六條色環,其中四條最為常見。前幾條通常代表阻值的數字,接著是一條倍率色環來移動小數點位置,最後的色環則顯示誤差等級與溫度係數。參閱我們關於各種電子裝置詳細介紹的新文章。
什麼是電阻色碼?
電阻色碼是一套標準化系統,利用電阻上的色環來表示其阻值與誤差。每種顏色對應一個數字,幫助我們判斷電阻的歐姆值(Ω)。只要搞懂每條色環的意義與背後的數學,讀色碼就變得簡單。以下是一張簡單的色碼對照表:
四環電阻色碼:
四環電阻的前兩條代表阻值的前兩位數字,第三條是倍率,第四條是誤差。
一般四環電阻的色碼順序如下:
- 第一環(數字 1):代表阻值的第一位有效數字。
- 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。
- 第三環(倍率):決定前兩位數字要乘以的倍數。
- 第四環(誤差):標示電阻值的精準度,即允許偏離標稱值的範圍。
以下是一句口訣,用顏色英文首字母幫助記憶色碼順序:
BB ROY GREAT BRITAIN VERY GOOD WIFE WEARING GOLD SILVER NECKLACE
計算電阻色碼值:
色碼系統很好,但我們得知道如何運用才能得出正確阻值。最靠近引腳的那一環為「左側」或最高位,色環由左至右讀取順序如下:
數字-1、數字-2、倍率 = 顏色、顏色 × 10 的顏色次方(Ω)。
舉例:某電阻色環為
黃 紫 紅 = 4 7 2 = 4 7 × 10² = 4700 Ω 或 4k7 Ω。
第四與第五環用來決定誤差百分比。電阻誤差是實際值相對於標稱值的允許偏差,由製程造成,以標稱值的百分比表示。
1 kΩ 電阻範例:
假設某電阻色環為:棕、黑、紅、金。
- 第一環(棕):1
- 第二環(黑):0
- 第三環(紅,倍率):100
- 第四環(金,誤差):±5 %
將前兩位數字 10 乘以倍率 100,得到 1 000 Ω(1 kΩ),誤差 ±5 %。
五環電阻色碼:
高精度電阻多了一條色環,用來表示第三位有效數字。前三環為阻值的前三位數字,第四環為倍率,第五環為誤差。
阻值計算公式:
阻值 (Ω) =(第一位 × 100 + 第二位 × 10 + 第三位)× 倍率
最後由第五環顏色決定誤差。
六環電阻色碼:
六環電阻基本上就是五環電阻再多一環,用來表示可靠度或溫度係數(ppm/K)。前三環為阻值的前三位數字,第四環為倍率,第五環為誤差,第六環為溫度係數。
阻值計算公式:
阻值 (Ω) =(第一位 × 100 + 第二位 × 10 + 第三位)× 倍率
接著由第五環決定誤差,第六環決定溫度係數;溫度係數表示電阻值隨溫度變化的程度。
為何誤差很重要:
誤差表示實際阻值相對於標稱值的最大允許偏差。例如 1 kΩ ±5 % 的電阻,實際值可能在 950 Ω 到 1 050 Ω 之間。對精密電路而言,誤差至關重要。一般膜式電阻的誤差範圍為 1 %~10 %,碳膜電阻可達 20 %;低於 2 % 的稱為精密電阻,價格較高。若無第四誤差環,則預設誤差為 20 %。
大多數五環電阻為 1 % 或 2 % 的精密型,而四環電阻多為 5 %、10 %、20 %。誤差色碼如下:
棕 = 1 %,紅 = 2 %,金 = 5 %,銀 = 10 %
什麼是「可靠度」環?
高可靠度電阻有時會在四環電阻上增加一環,用來表示每 1 000 小時的失效比率(%)。此功能在商用電子中極少見。
什麼是零歐姆電阻?
零歐姆電阻僅有一條黑環,充當 PCB 上的跳線。因封裝與一般電阻相同,可用同一台自動打件機安裝,省去額外跳線設備。想更了解電子元件與應用,請參閱我們關於電容器及其類型的詳細文章。
結語:
初看電阻色碼似乎棘手,只要記住顏色與數字的對應關係,並利用前述口訣,就能快速上手。不論是業餘玩家或專業工程師,熟練此技能都能讓你在設計與除錯電路時更加自信。現在,你已準備好面對充滿各種電阻的系統維修挑戰!
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......