如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
1 分鐘
- 四環電阻色碼解析
- 五環電阻色碼解析
- 六環電阻色碼解析
- 讀取電阻色碼時的常見錯誤
- 常見問題
四環電阻色碼解析
四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。
標準四環電阻的各個色環代表以下意義:
- 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。
- 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。
- 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。
- 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。
如何讀取四環電阻色碼
準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。
- 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。
- 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。
- 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。
範例:1 kΩ 電阻(四環)
這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。
- 第一環:棕色(1)
- 第二環:黑色(0)
- 倍率:紅色(×100)
- 公差:金色(±5%)
計算方式:
10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ)
五環電阻色碼解析
五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,提供更高的精確度。
標準五環電阻的各個色環代表以下意義:
- 第一環(數字 1):第一位有效數字。
- 第二環(數字 2):第二位有效數字。
- 第三環(數字 3):第三位有效數字。
- 第四環(倍率):表示前三位數字組成的數值需要乘上的倍率。
- 第五環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。
如何讀取五環電阻色碼
準備工作:要找出第一環,請先觀察色環排列較緊密的一端。與其他色環間距較大或寬度較寬的色環應位於右側,這一環就是公差環。
請由左向右依照以下步驟讀取:
- 前三環(數字):將前三個色環讀作阻值的三位有效數字。
- 第四環(倍率):將前三位數字組成的數值乘上此色環所代表的倍率,通常可用需要補上的零的數量表示。
- 第五環(公差):表示電阻的精確度,例如棕色代表 ±1%。
範例:4.7 kΩ 精密電阻(五環)
- 第一環:黃色(4)
- 第二環:紫色(7)
- 第三環:黑色(0)
- 倍率:棕色(×10)
- 公差:棕色(±1%)
計算方式:
470 × 10 = 4,700 Ω(4.7 kΩ)
六環電阻色碼解析
六環電阻色碼用於高精度電阻,額外增加一個色環來表示溫度係數,用於說明阻值如何隨溫度變化。
標準六環電阻的各個色環代表以下意義:
- 第一環(數字 1):第一位有效數字。
- 第二環(數字 2):第二位有效數字。
- 第三環(數字 3):第三位有效數字。
- 第四環(倍率):表示前三位數字組成的數值需要乘上的倍率。
- 第五環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。
- 第六環(溫度係數):表示阻值隨溫度變化的程度,單位為 ppm/°C。
如何讀取六環電阻色碼
準備工作:
要確認電阻的正確讀取方向,請找出第五環與第六環之間較大的間距。這個間距表示第六環是溫度係數環,應位於右側。
讀取六環電阻色碼時,請依照以下步驟由左向右判讀:
- 前三環(數字):辨識前三個色環,確定阻值的三位有效數字。
- 第四環(倍率):將前三位數字組成的數值乘上此倍率,例如橙色代表 ×1,000。
- 第五環(公差):表示精確度,例如棕色代表 ±1%。
- 第六環(溫度係數):表示阻值隨溫度變化的程度,以 ppm/°C 表示,即每攝氏度的百萬分率變化量。
範例:10 kΩ 高精度電阻(六環)
常見於對溫度敏感及要求高可靠度的應用,例如醫療與航太系統。
- 第一至第三環:棕色(1)、黑色(0)、黑色(0)→ 100
- 倍率:紅色(×100)
- 公差:棕色(±1%)
- 溫度係數:藍色(10 ppm/°C)
計算方式:
100 × 100 = 10,000 Ω(10 kΩ)
讀取電阻色碼時的常見錯誤
1. 讀取方向顛倒
最常見的錯誤之一,就是從錯誤的一端開始讀取。
提示:先辨識公差環(金色/銀色),再從另一端開始讀取。
2. 混淆相近的顏色
例如以下幾組顏色:
- 紅色與橙色
- 棕色與紅色
- 藍色與紫色
在光線不足的環境下,這些顏色可能看起來十分相似。
提示:無法確定時,請使用色碼參考表或數位工具輔助判讀。
3. 數錯色環數量
將五環電阻誤認為四環電阻,可能造成 10 倍或 100 倍的阻值判讀錯誤。
提示:判讀色碼之前,務必仔細確認色環數量。
4. 忽略倍率環
有些使用者能正確讀出數字,卻忘記乘上倍率。
提示:這會導致完全錯誤的阻值計算結果。
5. 認為所有電阻都使用色碼
並非所有電阻都使用色環標示。
- 表面黏著式(SMD)電阻使用數字編碼。
- 零歐姆電阻可能不遵循標準色碼規則。
提示:請先確認電阻的類型。
6. 忽略公差
公差會影響電路表現,尤其是在精密應用中。
提示:一顆標稱 1 kΩ、公差為 ±5% 的電阻,其實際阻值可能介於 950 Ω 至 1,050 Ω 之間。
常見問題
問:電阻上的「可靠度環」是什麼?
在六環電阻色碼中,第六環稱為可靠度環。它表示電阻的故障率,通常以每運作 1,000 小時的故障百分比表示。標準四環或五環電阻並沒有這個色環。可靠度環主要用於航太與工業電子等高可靠度應用,這些應用十分重視長期性能。在消費性電子產品中則較少使用。
問:如何辨識及讀取 SMD 電阻編碼?
SMD 電阻(表面黏著式電阻)通常是小型黑色長方形元件,表面沒有色環。它們使用三位數、四位數,或英文字母與數字組合的標記來表示阻值,而非透過顏色編碼。您可以參考這篇文章,逐步學習判讀方法:SMD 電阻編碼判讀完整指南。
問:什麼是零歐姆電阻?
零歐姆電阻是阻值約為 0 Ω 的電阻,主要用於 PCB 上的跳線或橋接,而不是用來限制電流。
雖然名稱中有「電阻」二字,但它們的主要功能是提供低成本、可採用表面黏著方式安裝的連接。與標準電阻不同,零歐姆電阻可能以單一黑色色環標示,或在 SMD 封裝上標記「0」或「000」,不遵循標準電阻色碼規則。零歐姆電阻常用於電路佈線與配置、提升 PCB 設計彈性,以及在自動化組裝中取代導線跳線。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......