This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
部落格

電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊

最初發布於 Nov 05, 2026, 更新於 Nov 05, 2026

1 分鐘

目錄
  • 電位器符號對照表
  • 電位器符號代表什麼?
  • 電位器符號接腳配置:固定端子與滑動端
  • IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異?
  • 電位器、變阻器與可變電阻符號比較
  • 電位器類型及其符號
  • 電位器上的 B10K、103 等標記代表什麼?
  • 如何逐步判讀原理圖中的電位器符號?
  • 結論
  • 電位器符號常見問題

重點摘要

⬇ 下載電位器符號速查表(PDF)

  • 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。
  • 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。
  • 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。
  • 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。
  • 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。

同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。

本指南將介紹:

  • 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體
  • 如何辨識兩個固定端子及滑動端
  • IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異
  • 如何區分電位器、變阻器與可變電阻
  • 哪些電位器類型具有專屬符號

電位器符號對照表

大部分電位器符號都以電阻本體搭配代表滑動端的箭頭表示。每種變體只會改變其中一項細節:本體形狀、滑動端箭頭的形狀、附加的機械連動線,或 IC 外框。

⬇ 下載電位器符號速查表(PDF)

電位器符號對照表

圖: 電位器符號對照表

符號變體繪製方式端子數符號所代表的意義
標準電位器(IEC 風格)矩形本體,一個箭頭接觸其中一條長邊的中央3:兩個固定端及一個滑動端可調式分壓器
標準電位器(ANSI 風格)鋸齒形電阻本體,搭配指向本體的箭頭3:兩個固定端及一個滑動端美式原理圖中代表相同的元件
微調(預設)電位器滑動端以短橫線而非箭頭尖端結尾3在組裝或校準時設定一次
雙聯電位器兩個電位器符號,滑動端以虛線連接6由同一根轉軸帶動的兩條電阻軌道
附開關的電位器電位器與開關符號以虛線連接3,另加開關接點轉軸亦可操作開關
數位電位器IC 外框,標示端子 A、滑動端 W 及端子 B3 個類比端子,另加電源與控制接腳由數位介面設定的電阻網路
可變電阻(供比較)斜向穿過電阻本體的箭頭2可調整電阻值,而非分壓器

電位器符號代表什麼?

電位器符號代表具有可移動接點的三端子電阻。符號本體代表電阻軌道,兩端的引線是固定端子,而接觸本體的箭頭就是滑動端。

具有固定端子 1 與 3 的電位器符號

圖: 電位器符號中的固定端子 1、3,以及位於第 2 腳的滑動端

電位器符號是以 電阻符號 為基礎,再增加第三個端子。每個部分都代表元件的一項結構:

  • 電阻本體: 代表電阻軌道。旁邊標示的數值(例如 10k)是兩個固定端子之間的電阻值。
  • 固定端子: 代表電阻軌道的兩個固定端點。滑動端移動時,兩端之間的電阻仍會在容差範圍內維持額定值。
  • 滑動端箭頭: 代表可移動接點。它的位置決定滑動端與各固定端之間如何分配電阻值。

在兩個固定端之間施加電壓後,滑動端會輸出可調整比例的電壓。在沒有負載的分壓電路中,此比例等於滑動端到接地端之間的電阻占整條電阻軌道電阻的比例。

電位器符號接腳配置:固定端子與滑動端

對大多數三腳電位器而言,固定端子編號為 1 和 3,滑動端則是第 2 腳。在面板式電位器上,滑動端通常是中間的接腳,而資料表會說明哪一端是順時針端(CW)。

接腳符號部分功能資料表核對項目
1電阻本體的一端電阻軌道的固定端確認是順時針(CW)還是逆時針(CCW)端
2滑動端箭頭可移動接點面板式元件的實體位置通常為中間接腳
3電阻本體的另一端電阻軌道的固定端確認是 CW 還是 CCW 端

許多資料表會在端子圖中標示 CW 端。例如 Bourns 3296 微調電位器的資料表將端子 2 標示為滑動端、端子 1 為 CCW 端,端子 3 為 CW 端。

注意事項

交換兩個固定端子的接線會反轉控制方向,使轉軸逆時針旋轉時輸出反而上升。若希望音量或電平隨順時針旋轉而增加,應將訊號輸入連接至資料表標示的 CW 端,並將 CCW 端接地。

旋轉式電位器的接腳 1、2 與 3

圖: 旋轉式電位器的接腳 1、2、3 與電位器符號的對應關係

電位器通常使用以下其中一種元件代號,後面再加上數字,例如 RV1:

  • R: 一般電阻的代號前綴,許多原理圖也會用於電位器及微調電位器。
  • RV: 常見的電位器代號前綴,但某些原理圖也會用於壓敏電阻。
  • VR: 可變電阻的縮寫,但某些原理圖也會用於穩壓器。

辨識元件時應以符號及其數值為依據,不應單靠代號前綴。確定 PCB 封裝前,可以使用 JLCPCB 零件庫 查看有哪些電位器與微調電位器可供選擇,以及它們的封裝資訊。

IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異?

IEC 60617 將電位器本體畫成矩形,而依照 IEEE 315 的 ANSI 風格原理圖則使用鋸齒形。兩者都以接觸本體的箭頭標示滑動端,因此代表的是相同元件。

IEC 矩形與 ANSI 鋸齒形電位器符號

圖: IEC 矩形與 ANSI 鋸齒形電位器符號並列比較

比較項目IEC 60617 風格ANSI/IEEE 315 風格判讀時的意義
電阻本體矩形鋸齒形線條代表相同的電阻軌道
滑動端箭頭接觸矩形的長邊箭頭指向鋸齒形線條代表相同的可移動接點
預設(微調)形式另有專用的預設電位器符號通常使用相同的 T 形短橫線,也可能使用標準符號用短橫線取代箭頭尖端表示預設型元件
常見使用地區歐洲與多數國際原理圖北美及較舊的原理圖兩種風格都符合各自的繪圖慣例

電位器、變阻器與可變電阻符號比較

接觸本體的箭頭表示三端子電位器;斜向穿過本體的箭頭則表示雙端子可變電阻。變阻器通常也會採用後一種符號,或畫成滑動端與其中一個固定端相連的電位器。

電位器、可變電阻與變阻器符號比較

圖: 電位器、可變電阻與變阻器符號比較

符號繪製方式端子數在電路中的功能
電位器箭頭接觸電阻本體3可調式分壓器
可變電阻斜向穿過本體的箭頭2可調式雙端子電阻
變阻器斜向箭頭,或滑動端與其中一個固定端相連的電位器2可調整的串聯電阻,常用於設定電流
預設電阻末端帶短橫線的斜線2在校準時設定一次電阻值
熱敏電阻(供比較)帶有短水平線末端、標示 t° 的斜線2電阻值隨溫度變化,而非透過手動調整

電位器類型及其符號

旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常共用標準符號。微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自的表示方式,因為它們分別增加了預設標記、機械連動、開關或數位介面。

  • 標準符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器
  • 專屬符號形式: 微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器

電位器類型及其原理圖符號

圖: 電位器類型及其電路原理圖符號

1. 旋轉式與滑動式電位器符號

旋轉式電位器透過轉軸移動滑動端,而滑動式電位器則讓滑動端沿直線電阻軌道移動。由於電氣功能相同,兩者在原理圖中都使用標準符號,實際機械形式則由零件型號辨識。電阻軌道材料也不會改變符號。碳膜、金屬陶瓷(陶瓷與金屬複合材料)、導電塑膠及線繞式電位器都以相同方式繪製。

2. 多圈式電位器符號

多圈式電位器需要將轉軸或螺絲旋轉多圈,才能讓滑動端從一端移動到另一端。例如 Bourns 3296 微調電位器的有效行程約為 25 圈。原理圖通常使用標準符號;若是板載微調型元件,也可能使用微調電位器符號。旋轉圈數會標示在資料表中,而不是符號上。

3. 微調電位器符號

微調電位器又稱預設電位器,主要在組裝或校準時設定,並非供日常操作調整。其符號通常以短橫線取代滑動端的箭頭尖端,形成代表預設調整的 T 形末端。IEC 60617 為預設電位器定義了獨立符號。鋸齒形風格的原理圖通常也使用相同的短橫線,但有些只會使用標準符號,搭配微調電位器型號,例如 3296W-1-103LF。

4. 雙聯電位器符號

雙聯電位器有兩條由同一根轉軸驅動的電阻軌道,例如立體聲音量控制器。原理圖以兩個電位器符號表示,並以虛線連接滑動端,這是常見的機械連動表示法。有些原理圖會將兩組電位器分開繪製,使用相同元件代號並加上單元尾碼,例如 RV1A 和 RV1B。

5. 附開關的電位器符號

附開關電位器增加了一個由相同轉軸操作的開關,通常在逆時針旋轉至底部時觸發,例如電源與音量合一的旋鈕。原理圖會將電位器與開關符號以虛線相連,開關接點則另外配置接腳。

6. 數位電位器符號

數位電位器(digipot)使用電阻串與電子開關取代機械滑動端。數位介面可逐步設定滑動端位置,例如 7 位元的 Microchip MCP4131 有 129 個設定階級。

其電路符號使用 積體電路符號 ,其中的類比接腳對應電位器的端子 A、滑動端 W 及端子 B。以 MCP4131 為例,這些接腳分別為 P0A(第 5 腳)、P0W(第 6 腳)及 P0B(第 7 腳),另有 SPI 及電源接腳。

電位器上的 B10K、103 等標記代表什麼?

電位器符號旁或元件本體上的標記,會指出兩個固定端之間的電阻值;許多元件還會標示代表電阻變化曲線的字母。B10K 通常表示 10 kΩ 線性變化型電位器,而 103 是表示 10 kΩ 的三位數代碼。

標記意義常見位置
10k、10K 或 10 kΩ兩個固定端子之間的電阻為 10 kΩ原理圖中的元件數值欄位
B10KB 型變化曲線,通常為線性型,電阻值為 10 kΩ面板式電位器本體
A10KA 型變化曲線,通常為對數型(音訊型),電阻值為 10 kΩ音量控制器
C10KC 型變化曲線,通常為反向對數型,電阻值為 10 kΩ較少見的元件,例如逆時針旋轉式音訊控制器
10310 × 10³ Ω,即 10 kΩ微調電位器本體及零件型號
50450 × 10⁴ Ω,即 500 kΩ微調電位器本體及零件型號

線性變化型的電阻值會隨旋轉角度成比例改變。對數變化型在一端附近變化較慢,接近另一端時變化較快,因此適合用於音量控制。

B10K 與 103 電位器標記解讀

圖: B10K 與 103 電位器標記解讀,以及線性、對數與反向對數變化曲線

三位數代碼遵循與固定電阻相同的規則:前兩位是有效數字,最後一位是倍率。我們的 SMD 電阻代碼 指南有詳細說明這種格式。

如何逐步判讀原理圖中的電位器符號?

判讀電位器符號時,應依照相同順序檢查:本體、滑動端、連接方式,最後是標記。以下原理圖範例包含面板式音量控制器、偏壓微調電位器,以及接成變阻器的電位器。

如何判讀原理圖中的電位器符號

圖: 電位器符號原理圖範例,包含音量控制器、偏壓微調電位器及以變阻器方式接線的電位器

  1. 辨識本體: 有三個連接端的矩形或鋸齒形符號代表電位器;若只有兩個連接端,則是可變電阻,或以雙端子方式接線的電位器。
  2. 找出滑動端: 接觸本體的箭頭或短橫線就是滑動端。若末端是短橫線而非箭頭尖端,表示這是校準時設定的微調電位器。
  3. 追蹤固定端子的連接: 在分壓電路中,一端連接輸入或電源,另一端接地,滑動端則提供可調式輸出。
  4. 檢查滑動端與固定端之間是否相連: 若有導線將滑動端連接至其中一個固定端,代表元件以雙端子變阻器方式運作。
  5. 查看虛線: 連到第二條電阻軌道或開關的虛線,表示這些部分共用同一根轉軸。
  6. 讀取標記並確認接腳: 解讀電阻值及變化曲線的字母,再對照資料表確認接腳 1、2、3 及 CW 端,之後才進行 PCB 佈局。

在範例中,音量控制器與偏壓微調元件都是電位器;音量控制器的滑動端以箭頭尖端結尾,微調電位器則以短橫線結尾。第三個元件只有兩個有效端子,因此以變阻器方式運作。關於導線、接點及網路標籤等一般慣例,請參閱我們的 電路圖判讀指南。

結論

電位器符號由電阻本體及與其接觸的滑動端組成:兩端是固定端子,而箭頭或 T 形短橫線則代表可移動接點。

電位器符號會顯示元件在電路中的連接方式,但不會提供實體元件的全部資訊。先辨識滑動端,再查閱資料表確認實際接腳配置、旋轉方向及 PCB 封裝,同樣十分重要,尤其是在設計 PCB 時。

JLCPCB PCB 組裝服務橫幅 1
準備好製作您的電位器 PCB 了嗎?
取得 PCB 報價
  • 確認電位器的 PCB 封裝及端子連接方式,然後將 Gerber 檔案上傳至 JLCPCB,取得 PCB 報價。

電位器符號常見問題

電位器符號上的箭頭代表什麼?

箭頭代表滑動端,也就是沿著電阻軌道移動的可移動接點。它的位置決定滑動端與各固定端之間的電阻分配比例。

電位器與變阻器的符號有何差異?

電位器有三個端子,箭頭接觸電阻本體。變阻器則有兩個端子,通常以斜向箭頭表示,或以滑動端連接其中一個固定端的電位器符號表示。

微調電位器在原理圖中如何繪製?

通常以短橫線取代滑動端箭頭尖端,形成 T 形末端。有些原理圖則直接使用標準符號,搭配微調電位器的零件型號。

電位器的滑動端是哪一隻接腳?

大多數面板式電位器的滑動端通常是位於中間的第 2 腳。請查閱資料表確認,並同時確認哪個固定端子是順時針端。

電位器有哪些主要類型?

主要包括旋轉式、滑動式、多圈式、微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器。大多數旋轉式、滑動式及多圈式電位器共用標準符號,其他類型則具有專屬表示形式。

持續學習