用 5 個關鍵步驟成功打造你的第一塊客製化 PCBA
2 分鐘
- 步驟 1:完成您的客製化 PCBA 設計並產生製造檔案
- 步驟 2:規劃客製化 PCB 組裝的元件採購
- 步驟 3:執行 DFM 審查並取得準確的客製化 PCBA 報價
- 步驟 4:跟隨自動化 PCBA 製造流程
- 步驟 5:執行品質測試並最終交付客製化 PCBA
- 結論
- 常見問題
將設計從裸印刷電路板(PCB)轉變為完全組裝的 PCBA,是任何電子專案的重要里程碑。這是理論設計成為可運作硬體的關鍵時刻。
在本文中,您將學習建立並下單您的第一個客製化 PCBA 的五個最重要步驟。整個流程將被詳細拆解——我們將確保您順利達成成功結果。透過像 JLCPCB 這樣的整合式 PCB 組裝製造商,您可以簡化物流並縮短上市時間,從 PCB 製造到最終的 PCB 組裝一次完成。
為了提供清晰的路線圖,以下是我們將詳細介紹的五個關鍵階段:
1. 設計定稿與檔案產生:準備必要的 Gerber、BOM 與 CPL(元件擺放清單)檔案。
2. 元件採購策略:在全方位一站式 PCB 組裝與寄料 PCB 組裝服務之間做選擇。
3. DFM 審查與報價:驗證設計的可製造性並取得即時報價。
4. 自動化製造流程:深入了解您的電路板如何被專業組裝。
5. 品質控制、測試與交貨:最終檢查,確保產品功能正常。
步驟 1:完成您的客製化 PCBA 設計並產生製造檔案
最終客製化 PCBA 的品質與準確度,根本上取決於製造檔案的品質。
這個初始步驟是整個流程中最關鍵的,因為這裡犯的錯誤將不可避免地導致後續昂貴且耗時的問題。因此,準確度至關重要。
您從電子設計自動化(EDA)軟體中獲得的三個關鍵檔案是 Gerber、材料清單(BOM)與元件擺放清單(CPL)檔案。
#1 Gerber 檔案:您的 PCB 藍圖
Gerber 檔案是 PCB 生產的產業標準。Gerber 檔案是一組 2D 向量影像檔案,每個檔案代表 PCB 的一層。當製造商收到您的 Gerber 檔案時,他們不會解讀您的原始設計檔,而是看到需要蝕刻、塗層與鑽孔的精確圖案。
要成功下單客製化 PCBA,以下層次絕對不可或缺:
● 銅箔層(頂層/底層):GTL(Gerber Top Layer)與 GBL(Gerber Bottom Layer),定義電路走線、焊墊與銅箔灌注。
● 防焊層(頂層/底層): GTS(Gerber Top Solder Mask)與 GBS(Gerber Bottom Solder Mask),定義不要塗上綠色(或其他顏色)保護性防焊漆的區域,以暴露銅墊供焊接。
● 絲印層(頂層/底層):GTO(Gerber Top Overlay)與 GBO(Gerber Bottom Overlay),包含文字與元件外框(例如參考位號 R1、C1、U1)。
● 焊膏層(頂層/底層):GTP(Gerber Top Paste)與 GBP(Gerber Bottom Paste)對表面貼裝技術(SMT)組裝特別重要,可精確定義鋼網印刷焊膏的位置。
除此之外,您還需提供鑽孔檔,通常為 Excellon 格式(例如 Project.TXT 或 Project.DRL),清楚定義板上每個孔的位置與尺寸。
#2 材料清單(BOM):您的元件清單
BOM 是告訴組裝廠確切要在板上放置哪些元件的主文件。格式不良或含糊的 BOM 是 PCB 組裝延遲的主要原因。您的 BOM(通常為 .csv 或 .xls 檔)至少必須包含:
● 參考位號:絲印上每顆元件的唯一識別碼(R1、C1、U1 等)。
● 製造商料號(MPN):元件製造商提供的完整料號。使用內部或通用料號將導致採購錯誤。
● 數量:每種元件的總數。
● 描述/值:簡短描述,例如元件值(如 10kΩ、0.1µF)。
優化 PCBA 效率與成本的最佳方法,是在設計時就選用易於取得的元件。強烈建議在最終定稿前,先在 JLCPCB 豐富的 現貨元件庫(超過 35 萬種現貨)中檢視所選元件,可大幅降低成本與交期。
| 參考位號 | 製造商料號 | 數量 | 描述 |
|---|---|---|---|
| C1, C2, C5 | C0603C104K5RACTU | 1 | 0.1µF 50V X7R |
| R1, R2 | RC0603FR-0710KL | 3 | 10kΩ 1% |
| U1 | ATMEGA328P-AU | 4 | 8-bit AVR MCU |
客製化 PCBA 的 BOM 範例表格
#3 CPL 檔(Pick and Place 檔):元件座標
元件擺放清單(CPL)檔,又稱 Pick-and-Place 或 XY 檔,是自動 SMT 貼片機的地圖。這個簡單的文字檔(.csv 或 .txt)包含每顆表面貼裝元件的精確笛卡兒座標與旋轉角度。
機器的機械臂利用這些資料,從捲帶上拾取每顆元件,並以極高的速度與精度將其放置於 PCB 對應的焊墊上。必要欄位包括參考位號、層別(Top/Bottom)、X 座標、Y 座標與旋轉角度(度)。
步驟 2:規劃客製化 PCB 組裝的元件採購
完成設計檔案後,下一步就是思考如何採購實體元件。這個決定直接影響客製化 PCBA 訂單的速度、成本與複雜度。
一站式 PCB 組裝 vs. 寄料/套料 PCB 組裝
● 一站式 PCBA:這是當今開發電子產品最有效率且最常見的選項。在一站式模式下,組裝廠(此處即 JLCPCB)負責採購 BOM 中的所有零件。他們將利用自身的供應商關係與批量採購優勢,以低於個人工程師的價格取得正品元件。
從客戶的角度來看,流程非常簡單:您提供檔案,即可收到成品。幾乎所有客製化電路板組裝專案都強烈建議採用此方式,可省去採購、規劃與運送數十甚至數百種元件的物流麻煩。
● 寄料/套料 PCB 組裝:在寄料模式下,客戶需自行負責採購並提供全部或部分元件給組裝廠。
今日寄料 PCB 組裝較少見,但有時必要,因某些設計可能包含專有、高度專業或預先燒錄的元件,無法在市場上取得。
這種方式在控制度上有其優勢,但物流責任更大,可能因零件缺貨而延遲,且需確保所有元件包裝適合自動化貼裝機使用。
提示:對絕大多數專案而言,一站式 PCBA 服務在速度、成本與簡便性上都更勝一籌。
一站式 vs. 寄料客製化 PCBA 流程
步驟 3:執行 DFM 審查並取得準確的客製化 PCBA 報價
製造前的最終檢查可驗證設計能否順利生產。此時進行可製造性設計(DFM)檢查至關重要。
可製造性設計(DFM)檢查的重要性
DFM 檢查是對製造檔案的自動審查,可找出可能影響設計、製造與組裝的潛在問題。這不是電路功能檢查,而是物理可製造性檢查。常見問題包括:
● 走線間距或走線到焊墊間距小於允許值。
● 鑽孔位置過於靠近銅特徵或板邊。
● 細間距焊墊間的防焊橋過細。
● 絲印文字蓋住焊墊。
提前發現這些問題可節省大量時間與金錢。JLCPCB 已將此步驟整合至訂單流程,提供自動化線上 DFM 分析,檔案上傳後立即回饋,讓您在正式下單前排除任何致命問題。
取得即時線上報價
檔案定稿後,取得客製化 PCBA 報價非常簡單。只需將 Gerber 檔(單一 .zip)、BOM 與 CPL 檔上傳至線上入口。JLCPCB 系統將提取資料,並讓您設定:
● PCB 數量
● PCB 規格(層數、材質、板厚、顏色)
● 單面、雙面或雙面都組裝
入口將提供完整分項且透明的報價,清楚列出人工、元件與 PCB 成本——讓訂購客製化 PCBA 就像訂購單片 PCB 一樣簡單。
步驟 4:跟隨自動化 PCBA 製造流程
客製化 PCBA 報價確認後,您的設計將進入高產能自動化製造工廠。了解此流程將有助於認識生產您電路板的技術。
SMT(表面貼裝技術)組裝
SMT 組裝是現代 PCBA 的核心。
1. 焊膏印刷:利用雷射切割不鏽鋼鋼網(依您的焊膏 Gerber 製作),精準對位並覆於 PCB 上,刮刀將焊膏均勻精確地塗抹在焊墊上。
2. 貼片:電路板送入高速貼片機,機器依 CPL 檔控制機械頭,從捲帶上拾取 SMD 並以每小時數千顆的速度精準放置於對應焊墊。
3. 回流焊接:載件電路板通過多溫區回流爐,逐步加熱活化焊膏助焊劑,再升溫使焊料熔化。冷卻後焊料固化,形成可靠電氣與機械連接。
THT(穿孔插件技術)組裝
雖然大多數元件為 SMT,部分如大型電容、連接器與功率元件仍使用穿孔技術以獲得機械強度。
1. 元件插入:穿孔元件由熟練技術員或專用自動插件機插入。
2. 波峰焊接:若板上有大量 THT 元件,將通過波峰焊機。電路板經過熔融焊料波峰,一次性完成所有穿孔接腳焊接。
客製化 PCBA 製造流程,展示焊膏印刷、貼片與回流爐階段。
步驟 5:執行品質測試並最終交付客製化 PCBA
在客製化 PCBA 出貨前,最後一步是嚴格的品質控制流程,確保每片板子都符合高標準。
檢驗與品質保證
● 自動光學檢測(AOI):每片板子回流焊接後皆由 AOI 掃描。AOI 利用高解析度相機將組裝板與設計資料比對,驗證元件位置、極性與焊點品質,並識別焊橋。
● X-ray 檢測:對於 BGA 或 QFN 等底部焊接元件,無法用光學檢查,X-ray 可穿透封裝查看焊點品質。
● 功能測試(FCT):大量生產時,客戶可提供測試程序與「針床」測試治具,出廠前自動驗證每片板子通電與功能是否正常。
最終包裝與出貨
檢驗完成後,板子會徹底清潔並以抗靜電袋與緩衝包裝盒包裝,防止運送中靜電或物理損傷。JLCPCB 提供多種國際運送選項,讓您快速收到高品質、專業的客製化 PCBA,即可整合至最終產品。
結論
打造您的第一個客製化 PCBA 其實簡單明瞭,只需遵循五個基本步驟:正確產生檔案、明智採購元件、完成 DFM 檢查、了解組裝流程、落實品質控制。
借助 JLCPCB 這樣整合 PCB 製造與組裝的廠商,將五個步驟無縫整合於單一平台,您只需專注於擅長的領域:設計電子產品。您的專案離現實比想像更近,數位設計化身實體組裝板觸手可及。
準備好讓設計成真?立即在 JLCPCB 取得客製化 PCBA 專案的即時報價!
常見問題
Q:客製化 PCBA 的最低訂購量(MOQ)是多少?
JLCPCB 專精於原型與中小批量生產,SMT 組裝最低僅 2 片起,對個人與小型團隊極為友善。
Q:若所需元件不在 JLCPCB 元件庫怎麼辦?
若設計需使用不在現貨庫的零件,可選擇寄料 PCB 組裝模式,自行採購後寄送至 JLCPCB 進行組裝。
另請參閱:如何向 JLCPCB 寄料
Q:一站式客製化 PCBA 的典型交期多久?
交期視元件採購時間與組裝複雜度而定,若使用 JLCPCB 元件庫中的現貨零件,通常數日內即可完成生產。
Q:JLCPCB 能處理 BGA 等複雜元件嗎?
可以。自動 SMT 產線可處理高密度與複雜元件,包括 BGA 與細間距 QFP/QFN,並以 X-ray 檢測底部端點焊點品質。
Q:客製化 PCBA 的 BOM 接受哪些檔案格式?
為與線上報價系統無縫整合,BOM 應以標準試算表格式提供,如 .csv、.xls 或 .xlsx。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......