接地符號完整指南:Earth、Chassis、Signal、AGND、DGND 與 PGND
6 分鐘
- 接地符號表:快速參考
- 什麼是接地符號?
- 大地接地符號(IEC 60417-5017)
- 保護接地符號(IEC 60417-5019)
- 機殼/機架接地符號(IEC 60417-5020)
- 訊號接地符號(IEEE 315)
- 功能接地符號(IEC 60417-5018)
- 類比、數位與功率接地符號(AGND、DGND、PGND)
- Earth Ground vs Chassis Ground vs Signal Ground:符號比較
- IEC 60417 vs IEEE 315 接地符號
- KiCad、Altium Designer 與 EasyEDA 中的 Ground Symbol
- 如何讀懂電路圖中的 Ground Symbol?
- 從 Ground Symbol 到 PCB Ground Plane
- 結論
- 接地符號常見問題
重點摘要
將六種常見接地符號及其標準編號整理在同一頁,方便快速查閱。
- 四種 IEC 60417 符號:IEC 60417 定義 5017 為大地接地、5018 為功能接地、5019 為保護接地,以及 5020 為機架/機殼。
- 保護接地與安全直接相關:IEC 60417-5019 用於識別保護接地連接,適用於與電氣安全相關的保護性等電位連接。
- 訊號接地採用不同慣例:IEEE Std 315 定義訊號接地符號,以及用於電路參考點的不同標示形式。
- 機殼不一定等於大地:Chassis/Frame 可能處於與大地不同的電位,因此不能自動假設機殼接地就是 Earth Connection。
接地符號可能是任何原理圖中最常見的符號之一,因此很容易讓人以為所有 Ground Symbol 都代表相同意思。但實際上並不是這樣。
Earth、Protective Earth、Chassis 與 Signal Ground 各自具有不同用途。混淆這些接地類型,可能造成 Ground Loop、電位偏移與 EMI 等訊號完整性問題,嚴重時甚至可能因設備外殼沒有正確保護接地而形成安全風險。
理解每一種接地符號真正代表什麼,是避免這兩類問題的第一步。
在本指南中,您將了解:
- 接地符號的主要類型:Earth、Protective Earth、Chassis 與 Signal Ground
- 為什麼 Earth、Chassis 與 Signal Ground 使用不同符號
- 如何在原理圖上區分 Analog Ground、Digital Ground 與 Power Ground
- 安全規範實際要求使用哪些 Ground Symbol
- 原理圖中的接地符號如何轉換成 PCB Net、Ground Plane 與 Stitching Via
接地符號表:快速參考
六種主要接地符號已經涵蓋大多數原理圖以及設備標示中會遇到的情況。其中四種具有 IEC 60417 編號,另外兩種主要來自 IEEE 315 的電路圖符號慣例。
下表可以快速比較這六種接地符號。
圖:六種常見接地符號的快速對照表
六種接地符號完整比較
| 符號外觀 | 接地類型 | 標準參考 | 實際連接位置 | 常見應用 |
|---|---|---|---|---|
| 三條由上而下逐漸縮短的橫線 | 一般大地接地(Earth Ground) | IEC 60417-5017;IEEE 315 Clause 3.9.1 | 大地,或具有相同功能的結構 | 市電設備、原理圖中的一般 Ground |
| 大地接地符號位於圓圈內 | 保護接地(Protective Earth,PE) | IEC 60417-5019;IEEE 315 Clause 3.9.1.2 | 用於承載故障電流的保護導體 | 接地螺柱、端子台、Class I 設備外殼 |
| 大地接地符號位於半圓弧下方 | 功能接地/低雜訊接地 | IEC 60417-5018;IEEE 315 Clause 3.9.1.1 | 專用低雜訊接地系統 | 量測儀器、屏蔽室、電信機櫃 |
| 一條橫線,下方具有三條斜線 | 機殼/機架接地 | IEC 60417-5020;IEEE 315 Clause 3.9.2 | 金屬機殼、機架或設備外殼 | 汽車電子、RF Shield、機櫃設備 |
| 實心或空心三角形 | 訊號接地/電路共用端 | IEEE 315 Clause 3.9.3 | 電路自身的 0 V 回流節點 | 幾乎所有電子原理圖 |
| 標示 AGND、DGND 或 PGND 的三角形 | 類比、數位或功率接地 | IEEE 315 Clause 3.9.3 標示慣例 | 多個 0 V Return 中具有特定名稱的一個 | 混合訊號、電源轉換器、馬達驅動 PCB |
什麼是接地符號?
Ground Symbol 用來標示電路所採用的零電位參考節點。對 Signal Ground 而言,這個節點通常同時也是電流回流路徑;而 Protective Earth 與部分 Earth Ground 在正常工作條件下,則不應作為一般工作電流的回流路徑。
圖:IEC 60417 中的四種 Earth/Chassis 符號:5017、5018、5019 與 5020
一個 Ground Symbol 可以同時傳達四類資訊:
- Reference:定義電路中其他電壓量測所使用的參考點。
- Return:為流經電路的電流提供回流路徑。
- Connection:在原理圖中,相同標示的 Ground Symbol 可以代表相同電氣 Net,而不需要實際畫出連接導線。
- Declaration:Protective Earth 符號代表的是與安全相關的實體連接要求,而不只是繪圖風格上的選擇。
第四項正是不同 Ground Symbol 不能隨意互換的重要原因。前三項主要描述電氣行為,包括參考、回流與 Connectivity;第四項則進一步描述該連接對實體硬體的意義,尤其 Protective Earth 還涉及電氣安全。
大地接地符號(IEC 60417-5017)
Earth Ground Symbol 由一條垂直線連接三條水平線構成,而且三條水平線由上而下逐漸縮短。
IEC 60417-5017 用來識別 Earth Terminal 或 Earth Connection,並且與 Protective Earth 以及 Functional Earth 符號明確區分。
IEEE Std 315 Clause 3.9.1 也使用這種圖形作為一般 Ground Symbol,而且其定義範圍比 IEC 單純的大地接地更加廣泛。
主要涵蓋兩種情況:
-
直接與大地,或構成大地一部分的水體形成導電連接。
-
連接到具有類似功能的導電結構,例如並未直接與地球導通的航空器、太空載具或陸上車輛框架。
第二種情況尤其容易讓人意外。例如飛行中的航空器完全沒有與地面連接,但依 IEEE 315 的定義,Airframe 仍然可以作為具有相同電氣功能的 Ground Reference。
換句話說,符號描述的是這個導體在系統中的功能,而不是它是否真的位於地面上。
如何正確繪製 Earth Ground Symbol?
正確的 5017 符號主要具有三個特徵:
- 三條水平線都以垂直線為中心,而且下方每一條都比上一條更短。
- 垂直線終止於最上方水平線的中央。
- 不要另外增加圓圈、圓弧或其他圖形元素,因為這可能改變符號的標準意義,甚至形成另一種正式標準符號。
圖:Earth Ground Symbol
注意
IEC 60417-5017 是 Earth Symbol。如果該連接的主要用途是提供電氣保護,則應改用 IEC 60417-5019;如果接地主要用於設備功能,而不是防止觸電,則使用 IEC 60417-5018。
保護接地符號(IEC 60417-5019)
Protective Earth(PE)符號是將 Earth Ground 圖形置於圓形外框中的符號。
IEC 60417-5019 用來標示需要連接至外部 Protective Conductor 的端子。當設備發生故障時,該保護導體可以提供 Fault Current Path,並協助保護裝置自動切斷電源。
與本指南中的其他 Ground Symbol 相比,Protective Earth 具有直接的安全與法規意義。
它不只是描述電路如何運作,而是在明確聲明一個與安全相關的實體連接,因此在 Safety Test 或產品檢查時,可以直接驗證這個連接是否真正存在。
Protective Earth 標示規則(IEC 60204-1)
IEC 60204-1 Clause 8.2.6 規範 Protective Conductor Connection Point 的標示方式,而且將 Graphic Symbol 列為主要方法。
| 標示方式 | 外觀 | Clause 8.2.6 中的狀態 |
|---|---|---|
| IEC 60417-5019 圖形符號 | 位於圓圈內的 Earth Symbol | 可接受,而且標準中列為優先方式 |
| 字母 PE | 在 Terminal 附近標示「PE」 | 可接受 |
| 黃綠雙色 | 黃綠色套管、標籤或絕緣層 | 可接受 |
| 以上方式的任意組合 | 符號 + 字母 + 顏色 | 可接受 |
在標準符號中,垂直線會在到達圓形外框之前停止,不會直接碰到圓圈。原文指出,這個細節也是實務中非常容易被錯誤複製的地方。
Protective Earth 標示通常可以出現在 PE Terminal Block、接地 Tab、Grounding Lug,以及其他 Protective-Conductor Connection Point 上。
相關電子元件也可以透過 JLCPCB Parts Library 查找。
圖:Protective Earth Symbol
注意
Protective Earth Connection 會為故障電流提供回流路徑,協助保護裝置在故障發生時動作並自動斷電。如果想进一步了解保護裝置本身的電路表示方式,可以參考保險絲符號指南。
機殼/機架接地符號(IEC 60417-5020)
Chassis Ground Symbol 由一條水平線以及其下方三條短斜線構成。
IEC 60417-5020 的正式名稱為「Frame or Chassis」,用來識別 Frame 或 Chassis Terminal。
IEEE Std 315 Clause 3.9.2 也使用相同的基本圖形,表示 Printed-Wiring Board 上對應的 Chassis Connection,而且特別指出:Chassis 或 Frame 相對於大地或周圍結構,可能存在相當大的電位差。
圖:Chassis Ground Symbol
注意
IEEE 315 Clause 3.9.2 明確指出,Chassis 或 Frame 相對於 Earth 或設備所在結構可能具有明顯電位差。因此,看見 Chassis Symbol 並不代表該節點一定處於 Earth Potential。
Chassis Ground Symbol 常見使用情境
- 汽車電子:車身或 Chassis 經常作為部分車載電氣系統的共用回流結構。
- RF 與 Microwave:Shield Can、Connector Shell 與 Cavity Wall 通常會與 Chassis Bonding,以控制屏蔽效果以及高頻 Return Current Path。
- Rack 與 Panel Equipment:PCB Assembly 或 Card Cage 所安裝的金屬機殼與機架結構。
- 航太系統:Airframe 可以作為部分電氣系統的共用導電結構或 Return Path。
Chassis 是否同時連接 Earth,是另一項必須明確設計的決策。
在 Class I 產品中,Chassis 會透過明確定義的導體與 Protective Earth Bond。如果只在設計中「默認」存在這個連接,卻沒有清楚標示,就可能同時造成兩個問題:組裝人員不知道需要安裝 Ground Strap,而 Reviewer 也無法判斷 Metalwork 到底已接地還是處於 Floating 狀態。
訊號接地符號(IEEE 315)
Signal Ground Symbol 通常使用三角形圖形,用來表示 Circuit Common 或 Signal Reference Connection。
IEEE Std 315 Clause 3.9.3 將此符號定義為 Common Connection。在原理圖中,使用相同 Designation 的位置可以被視為電氣相連,因此不需要在各點之間另外畫出完整導線。
該規範也允許在符號中加入特定數值、字母、編號或其他標記,用來區分不同 Common Net。
Signal Ground Symbol 的常見形式
| 符號/形式 | 代表意義 | 範例 |
|---|---|---|
| 實心三角形 | 電路共用端/0 V Return | GND |
| 空心三角形 | 相同功能,只是繪圖風格不同 | GND |
| 內含文字的三角形 | 具有獨立名稱的 Common Net | AGND、DGND、PGND |
| 內含電位值的三角形 | 具有指定電位差的 Common(Clause 3.9.3.1) | −5 V、0 V |
| 向上箭頭/圖形並標示 Power Rail 名稱 | 不是 Ground,而是電源軌 | +3V3、VCC |
注意:最後一種非常容易誤判。大部分 EDA Power Port Library 會使用向上的圖形表示 Power Supply,而向下表示 Return,因此標示 +3V3 且朝上的符號實際上是 Power Rail,而不是 Ground。
圖:實心與空心 Signal Ground Symbol(GND)
功能接地符號(IEC 60417-5018)
Functional Earth Symbol 會將 Earth Ground 圖形畫在半圓形圓弧下方。
IEC 60417-5018 用來識別 Functional-Earthing Terminal,其主要用途是支援設備正常工作、改善 EMC 表現或提升量測精度。
目前 IEC 60417 Database 將其命名為「Functional Earthing」。較舊的技術資料中,也經常使用 Clean Earth、Noiseless Earth 或 Low-Noise Ground 等名稱描述類似概念。
IEEE Std 315 Clause 3.9.1.1 亦包含 Low-Noise Ground Symbol,並與 IEC Functional-Earth Designation 相互對應。
- 量測儀器:可能具有獨立 Low-Noise Earth Stud。
- 屏蔽室與 EMC Chamber:Clean Earth 可能是一套專門設計的低雜訊接地系統。
- 電信與醫療設備:經常需要明確區分 Functional Earth 與 Protective Earth Connection。
注意:Functional Earth 不等於 Protective Earth。5018 Terminal 不能取代安全用 PE Connection。將兩者互換不只是原理圖標示不精確,而可能直接造成 Compliance Failure。
類比、數位與功率接地符號(AGND、DGND、PGND)
AGND、DGND 與 PGND 本身並不是三種獨立的標準圖形符號,而是不同的 Net Designation。實務上通常會使用 Ground/Common Symbol,再附加對應名稱。
這些名稱可以用來區分不同 Ground Net,而不同 Ground Net 可以在原理圖或 PCB Layout 中的指定位置進行有意義的連接。
| Net 名稱 | 常見符號方式 | 主要回流內容 |
|---|---|---|
| GND | 一般三角形或 Ground Bar | 單一 Ground PCB 中的 0 V Return |
| AGND | 標示 AGND 的三角形 | Voltage Reference、Op-Amp Signal Path、Converter Analog Side |
| DGND | 標示 DGND 的三角形 | Logic、Clock 與 Digital I/O |
| PGND | 標示 PGND 的三角形 | Switching Converter、Motor Driver、高 di/dt Loop |
| GNDA、GNDD、GNDS | 由製造商或 EDA Library 自訂的 Ground Net Name | 實際意義取決於元件 Datasheet 或原理圖慣例 |
| Earth 或 Chassis Symbol | IEC 60417-5017 或 5020 | 代表 Earth 或 Chassis/Frame Connection,不能自動假設與 Circuit Signal Ground 相同 |
圖:分別標示 AGND、DGND 與 PGND 的 Signal Ground Symbol
需要区分的是 Pin Name 與 Net Name。Datasheet 可能將 Converter 或 Op-Amp Pin 分別命名為 AGND 與 DGND,但這並不代表 PCB 上一定必須建立兩個完全分離的 Ground Plane。
這些 Net 最後應該在銅層的哪個位置連接,是 PCB Layout 問題,而不只是 Symbol 問題。相關設計原則可進一步參考 Analog and Digital Ground in PCB Design。
Earth Ground vs Chassis Ground vs Signal Ground:符號比較
Earth、Chassis 與 Signal Ground 使用不同符號,是因為它們代表不同的電氣功能與實體連接方式。
其中一種代表 Earth 或具有相同功能的結構,一種代表設備 Metal Chassis/Frame,另一種則代表電路自身的 Common 或 Signal Reference。
| 比較項目 | Earth Ground | Chassis/Frame Ground | Signal/Common Ground |
|---|---|---|---|
| 符號外觀 | 三條逐漸縮短的水平線 | 一條水平線,下方三條斜線 | 實心或空心三角形 |
| 標準參考 | IEC 60417-5017;IEEE 315 3.9.1 | IEC 60417-5020;IEEE 315 3.9.2 | IEEE 315 3.9.3 |
| 實體代表 | Earth 或具有相同功能的結構 | 金屬機殼、Frame 或 Enclosure | Circuit Common 或 Signal Reference Node |
| 是否一定處於 Earth Potential? | 設計目的通常是連接 Earth | 不一定 | 不一定 |
| 是否承載 Fault Current? | 當它作為 Protective Earth 時會承載 | 只有與 PE Bond 時才會 | 不應作為 Protective-Earth Fault Path |
| PCB 上的實際位置 | 適用時連接至 Earth/Protective-Earth Connection Point | Chassis Mounting Point、Shield Connection 或 Chassis-Bonded Hardware | Ground Net、Copper Pour、Plane 或指定 Return Path |
| 混淆後可能造成 | 觸電風險或保護裝置誤動作 | Metalwork Floating、EMC Failure | 雜訊、Offset Error、Reference 不穩定 |
為什麼不同接地符號不能互換?
如果在原本應該使用 Circuit Common 的位置畫上 Chassis Symbol,就等於默認 PCB 的 0 V 必須跟隨設備外殼所處的電位。
反過來同樣會產生問題。在完全由電池供電、沒有 Earth Connection 的產品上使用 Earth Symbol,就等於在原理圖中聲明了一個實際硬體中不存在的連接,Reviewer 很自然會詢問 Earth Conductor 到底連接到哪裡。
注意
在 Floating 或 Isolated Design 中,除非實際上真的需要 Earth Connection,否則不要使用 Earth Symbol。如果該節點代表的是電路自身的參考點,應使用 Circuit Common 或 Signal Ground Symbol。
IEC 60417 vs IEEE 315 接地符號
IEC 60417 主要涵蓋設備與產品上使用的圖形符號,而 IEEE Std 315 則提供電氣與電子原理圖使用的 Graphic Symbol。
| 接地類型 | IEC 60417 編號 | IEEE 315 Clause | 說明 |
|---|---|---|---|
| 一般 Earth | 5017 | 3.9.1,Ground General Symbol | IEEE 定義也包含沒有直接連接 Earth 的 Vehicle Frame |
| Functional Earthing | 5018 | 3.9.1.1,Low-Noise Ground | 與 IEC 的 Noiseless/Clean Earth 名稱相互對應 |
| Protective Earth | 5019 | 3.9.1.2,Safety/Protective Ground | 當明確要求保護功能時,可使用 Protective Ground Symbol |
| Frame/Chassis | 5020 | 3.9.2,Chassis/Frame Connection | 亦延伸至 Printed-Wiring Board 的 Chassis Connection |
| Circuit Common | IEC 60417 中沒有對應項目 | 3.9.3,Common Connections | 使用三角形,識別名稱可以標示在符號內 |
圖:IEC 60417 與 IEEE 315 Ground Symbol Convention 比較
需要注意的是,在 IEC 系統中,用於電氣原理圖的 Diagram Symbol 主要屬於 IEC 60617,而 IEC 60417 主要涵蓋設備上使用的圖形符號。
因此,一張歐洲電氣原理圖與一台歐洲設備上的實體標籤,即使畫出略有不同的 Ground Symbol,也可能各自符合所採用的標準。
KiCad、Altium Designer 與 EasyEDA 中的 Ground Symbol
在大多數 EDA 工具中,真正決定電氣 Connectivity 的是 Symbol 的 Net Designation 以及 EDA Connectivity Rule,而不只是符號看起來長什麼樣。
換句話說,一個 Ground Graphic Shape 本身並不能直接決定 Net Name。
如果某個 EDA Symbol 已經設定為連接 GND Net,即使只修改它的圖形外觀,也不一定會建立新的電氣 Net。
| EDA 工具 | Ground Symbol 位置 | 常見 Ground/Power 名稱 | 真正決定 Net 的項目 |
|---|---|---|---|
| EasyEDA | Wiring Tools、NetFlag;Ctrl+G 放置 GND | GND、Analog GND、Digital GND、VCC | NetFlag 名稱;重新命名後即建立不同 Net |
| KiCad | `power` Symbol Library | GND、GNDA、GNDD、GNDPWR、GNDREF、GNDS、Earth、Earth_Clean、Earth_Protective | Power Symbol 自身名稱,並作為 Global Label |
| Altium Designer | Place → Power Port,再選擇 Style | Signal Ground、Power Ground、Earth、Bar、Arrow、Wave | Net Name 欄位,而不是 Symbol Style |
Power Port 最終連到哪個 Net,是由 Net Name 決定,而不是圖形 Style。
例如三個 Port 分別畫成 Earth、Bar 與 Signal Ground,只要它們的 Net Name 全部都是 GND,它們在電氣上仍會全部連到同一個 GND Net。
如何建立真正獨立的 Ground Net?
-
Place:放置一個 Ground Symbol,並指定獨立 Net Name,例如 AGND。
-
Reuse:所有 Analog Return 位置都使用完全相同的 AGND 名稱,包括不同 Schematic Sheet。
-
Join:只在一個明確定義的位置將 AGND 與 GND 連接,例如使用 0 Ω Resistor 或 Net-Tie Component。
-
Run ERC:確認 EDA 工具看到的是兩個獨立 Net,並且只在指定位置相連,而不是已經被直接合併成同一個 Net。
如果完全省略第三步,兩個 Ground Net 就可能彼此 Floating。EDA 工具可能會提出 Warning,但在實際硬體測試時,問題不一定能立即明確顯現。
如何讀懂電路圖中的 Ground Symbol?
在開始追蹤任何訊號之前,可以先一次性閱讀整張原理圖中的 Ground。
先辨識每一種不同 Ground Symbol,再查看各符號上的 Label,把具有相同名稱的符號整理成同一個 Net,最後確認不同 Ground Net 在什麼位置彼此連接。
-
列出所有不同符號:例如三條橫線、Chassis 符號、三角形,以及圓圈內的 Earth,代表的是四種不同宣告。
-
讀取符號旁的 Label:即使 AGND 與 DGND 使用相同三角形,只要名稱不同,在電氣上就應視為不同 Net。
-
將相同名稱的符號歸類:依 IEEE 315 Clause 3.9.3,相同 Designation 的 Common Connection 可以視為彼此相連,因此不需要額外畫 Wire。
-
找到 Tie Point:不同 Return Net 最後通常需要在某處有意識地連接。如果完全沒有 Tie Point,其中一個 Net 可能會處於 Floating 狀態。
-
特別標記所有 Circled Earth:5019 Symbol 是一項 Safety Declaration,後方必須真正存在 Protective Conductor。
-
最後追蹤最高電流的 Return:從 Load 一路追蹤回 Source,確認它沒有穿過 Noise-Sensitive Node。
第六項通常也是 PCB Review 中最容易發現問題的位置。
例如 Motor Return 如果穿過 Analog Section,EDA 工具本身不一定會報任何錯誤,因為 Netlist 完全正確;真正錯誤的是 PCB 上的物理 Return Current Path。
從 Ground Symbol 到 PCB Ground Plane
原理圖中的 Ground Symbol 需要經過多個設計階段,最後才會真正變成 PCB 上的實體連接。
Symbol 先建立預期的 Electrical Connection,Netlist 將這項 Connectivity 傳到 PCB Layout,再由 Layout 將 Copper 指派至對應 Net,而 Via 則可以把不同 PCB Layer 上的 Ground Copper 相互連接。
| 階段 | 代表內容 | 設計人員控制項目 |
|---|---|---|
| Symbol | 原理圖上的接地符號 | 您正在宣告哪一種 Ground Type |
| Net | 例如 GND 或 AGND 的具名電氣連接 | Net Name 與 Net Class |
| Copper | 指定給該 Net 的 Plane 或 Pour | Layer Stack、Clearance、Thermal Relief |
| Stitching Via | 連接不同 Plane Area 與 PCB Layer 的 Via | Via 數量、間距,以及相對 Return Path 的 Placement |
| Tie Point | 不同 Return Net 有意識地相互連接的位置 | 不同 Ground Net 應在哪裡連接 |
Single-Point vs Multi-Point Grounding
- Single-Point/Star Grounding:將不同 Return 全部集中到一個節點。這種方式較適合低頻以及部分 Mixed-Signal PCB,尤其 Return Path 相對容易預測的設計。
- Multi-Point Grounding:透過多個低阻抗連接,共同連至一個 Reference Plane 或導電結構。當工作頻率提高、訊號 Edge Rate 變快時,連續 Reference Plane 與緊密耦合的 Return Path,通常會比很長的 Star-Ground Connection 更合適。當完整 Reference Plane 存在時,Return Current 會傾向沿著最低阻抗路徑流動,而這條路徑通常集中在 Signal Trace 正下方或鄰近位置的參考平面中。
結論
Ground Symbol 並不只是一個畫在原理圖上的圖形。它首先代表一項特定的電氣連接意圖,而 Net Name 與 PCB Layout 才真正決定這個連接最後會通往哪裡。
應根據實際用途使用正確的 Ground Symbol,清楚定義彼此不同的 Ground Net,並在 PCB 製造之前確認所有 Return Path 與 Ground Tie Point。
接地符號常見問題
問:Earth Ground 與 Chassis Ground 有什麼不同?
Earth Ground 代表連接至大地,或具有相同功能的導電結構;Chassis Ground 則代表連接至設備的金屬機殼或 Frame。IEEE 315 Clause 3.9.2 指出,Chassis 相對於 Earth 可能存在明顯電位差,因此只有在兩者被有意識地 Bond 在一起時,才可以視為相同電位。
問:Ground 就等於電源負極嗎?
不一定。Ground 是電路選擇作為 0 V Reference 的節點。在一般單電源電路中,它通常就是電源負端;但在 Split Supply 中,Negative Rail 可能低於 Ground,而 Isolated Circuit 甚至可能完全沒有 Earth Reference。
問:GND、AGND 與 DGND 有什麼不同?
它們可以使用相同的三角形符號,但具有不同 Net Name。GND 通常代表單一整合式 Return,AGND 用於 Analog Return,而 DGND 用於 Digital Logic Return。只有在 PCB Layout 與 Tie Point 經過正確設計時,將它們區分成不同 Net 才具有實際意義。
問:同一張原理圖可以使用不同的 Ground Symbol 嗎?
可以,而且結構清楚的原理圖經常會這樣做。同一張圖同時使用 Earth、Chassis 與 Signal Ground,可以明確記錄三種不同的實體或電氣連接。重要的是還必須清楚表示這些 Net 是否相連,以及它們在什麼位置進行連接。
持續學習
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......
如何從零開始設計 ESP32-S3 開發板:4 層 PCB 設計教學
自行設計 ESP32-S3 Development Board,可以讓您完整掌控 Hardware Architecture,同時為 IoT Project 後續進入 Commercial Production 做好準備。 相較直接使用體積較大的 Off-the-Shelf Development Board,Custom Design 可以讓您: 最佳化 PCB Board Space 只引出實際需要的 GPIO 將 Peripheral 直接整合到同一塊 PCB 依實際產品需求規劃 Power、USB、Protection 與 Connector 本教學將從零開始設計一塊 4-Layer ESP32-S3 Development Board。 我們將完整介紹 Hardware Development Pipeline,包括 ESP32-S3 Schematic 架構、4-Layer PCB Stack-Up 規劃、PCB Routing Best Practices,以及如何準備可直接用於 JLCPCB PCB Fabrication 與 Assembly 的製造檔案。 完成後的 Develo......
IC Symbol 完整指南:積體電路符號、Pin Mapping、Circuit Diagram 與 PCB 應用
可以把積體電路(Integrated Circuit,IC)想像成一座微型的電子城市。 工程師不需要在 Schematic 中逐一畫出數百、數千,甚至更多內部電子元件,而是利用一個清楚的 Integrated Circuit Symbol(積體電路符號/IC 符號),代表整個功能系統。 實體 IC 可能只是一顆帶有金屬接腳的小型黑色晶片,但在電路原理圖中,IC Schematic Symbol 更像是一張功能地圖。 只要能正確理解這些 Electronic IC Symbol,就能更有效率地進行 Circuit Design、PCB Design 與 Troubleshooting。 本指南將介紹: 了解 Integrated Circuit Symbol 在 Circuit Diagram 中的意義 辨識不同類型的 IC Symbol 了解 IC Pin 與功能如何在符號中表示 逐步學習如何判讀 IC Symbol 查看 IC 在實際 Circuit Diagram 中的應用 了解如何從 Schematic Symbol 轉換至 PCB Design 圖:從不同 Integrated Circu......
Transformer Symbol 完整指南:類型、Dot Convention 與 PCB 應用
變壓器(Transformer)是電力電子中的基礎元件,廣泛用於電壓轉換、電氣隔離、阻抗匹配與訊號耦合。 因此,變壓器符號(Transformer Symbol)廣泛出現在電源轉接器、SMPS、音訊系統、通訊介面與工業電子設備的電路原理圖中。 如果您曾經把變壓器符號與電感器符號混淆,或一直不明白繞組旁的小圓點代表什麼,本指南將完整說明變壓器符號的判讀方式。 本文將介紹: Transformer Symbol 的結構與圖示 Dot Convention 與繞組極性 升壓與降壓變壓器符號 隔離、中心抽頭與自耦變壓器符號 如何在電路圖中判讀變壓器 Transformer vs. Inductor Symbol 變壓器在電源轉接器與 SMPS 中的應用 Transformer Symbol 與 PCB Layout 的關係 常見 Transformer Symbol 使用錯誤 圖:電路原理圖中的變壓器符號,以及實際安裝在 PCB 上的變壓器元件。 什麼是 Transformer Symbol? Transformer Symbol 是在電路原理圖中,用來表示變壓器元件的標準化圖形符號。 透過符號可以表達:......
接地符號完整指南:Earth、Chassis、Signal、AGND、DGND 與 PGND
重點摘要 ⬇ 下載接地符號速查表(PDF) 將六種常見接地符號及其標準編號整理在同一頁,方便快速查閱。 四種 IEC 60417 符號:IEC 60417 定義 5017 為大地接地、5018 為功能接地、5019 為保護接地,以及 5020 為機架/機殼。 保護接地與安全直接相關:IEC 60417-5019 用於識別保護接地連接,適用於與電氣安全相關的保護性等電位連接。 訊號接地採用不同慣例:IEEE Std 315 定義訊號接地符號,以及用於電路參考點的不同標示形式。 機殼不一定等於大地:Chassis/Frame 可能處於與大地不同的電位,因此不能自動假設機殼接地就是 Earth Connection。 接地符號可能是任何原理圖中最常見的符號之一,因此很容易讓人以為所有 Ground Symbol 都代表相同意思。但實際上並不是這樣。 Earth、Protective Earth、Chassis 與 Signal Ground 各自具有不同用途。混淆這些接地類型,可能造成 Ground Loop、電位偏移與 EMI 等訊號完整性問題,嚴重時甚至可能因設備外殼沒有正確保護接地而形成安全風險。......