IC Symbol 完整指南:積體電路符號、Pin Mapping、Circuit Diagram 與 PCB 應用
7 分鐘
- 什麼是 Integrated Circuit Symbol?
- Integrated Circuit Symbol 如何運作?Pin 與 Functional Block 解析
- Integrated Circuit Symbol 的常見類型
- 如何判讀 Integrated Circuit Symbol?
- 判读 IC Symbol 时的常见错误
- Integrated Circuit Package vs. Schematic Symbol:DIP、SMD 与 Pin Mapping
- 常见 Integrated Circuit Symbol 实际电路范例
- Integrated Circuit Symbol 与其他 Electronic Symbol 的差异
- 从 Integrated Circuit Symbol 到 PCB Design 与 Assembly
- Integrated Circuit Symbol 常见问题
- 结论
可以把積體電路(Integrated Circuit,IC)想像成一座微型的電子城市。
工程師不需要在 Schematic 中逐一畫出數百、數千,甚至更多內部電子元件,而是利用一個清楚的 Integrated Circuit Symbol(積體電路符號/IC 符號),代表整個功能系統。
實體 IC 可能只是一顆帶有金屬接腳的小型黑色晶片,但在電路原理圖中,IC Schematic Symbol 更像是一張功能地圖。
只要能正確理解這些 Electronic IC Symbol,就能更有效率地進行 Circuit Design、PCB Design 與 Troubleshooting。
本指南將介紹:
- 了解 Integrated Circuit Symbol 在 Circuit Diagram 中的意義
- 辨識不同類型的 IC Symbol
- 了解 IC Pin 與功能如何在符號中表示
- 逐步學習如何判讀 IC Symbol
- 查看 IC 在實際 Circuit Diagram 中的應用
- 了解如何從 Schematic Symbol 轉換至 PCB Design
圖:從不同 Integrated Circuit Schematic Symbol,到實際安裝於 PCB 上的 IC 元件示意。
什麼是 Integrated Circuit Symbol?
標準 Integrated Circuit Symbol 通常使用矩形方塊表示 IC。
它的目的並不是把 IC 內部所有 Transistor、Resistor 或 Functional Circuit 全部畫出來,而是刻意隱藏內部複雜度,只保留工程師真正需要操作的:
- Input
- Output
- Power
- Ground
- Control Pin
讓整份電路原理圖保持清楚且容易閱讀。
為什麼 Circuit Diagram 要使用 IC Symbol?
- 簡化複雜電路: 如果把 IC 內部所有電晶體與元件全部畫在同一張 Schematic 中,整張圖幾乎無法閱讀。IC Symbol 可以把龐大內部電路抽象成一個 Functional Block。
- 將大量內部元件視為一個功能單元: 一顆 IC 可能整合大量微型 Semiconductor Device,但在外部設計上,工程師通常只需要處理有限數量的 Pin 與功能。
Integrated Circuit Symbol 會用在哪裡?
幾乎所有現代電子產品的 Schematic 都會使用 IC Symbol。
它們可以代表:
- Operational Amplifier(運算放大器)
- Comparator(比較器)
- Logic IC
- Microcontroller(微控制器)
- Memory IC
- ADC/DAC
- Voltage Regulator
- PMIC
- 其他 Analog/Digital Integrated Circuit
圖:簡單的矩形 IC Symbol 如何代表實體晶片內部複雜的微型電路。
Integrated Circuit Symbol 如何運作?Pin 與 Functional Block 解析
圖:IC Symbol 內部功能方塊示意,包括 Op-Amp 與 ADC 等 Functional Block。
為什麼 IC Symbol 使用 Pin,而不是畫出完整內部電路?
對現代大型 IC 而言,要在一般 Schematic 中完整畫出數百萬甚至數十億顆 Transistor 幾乎沒有實際意義。
因此,IC Symbol 會使用各種 Input、Output、Power 與 Control Pin,例如:
- VCC
- VDD
- GND
- IN
- OUT
- EN
- CLK
- RESET
來表示 IC 與外部 Circuit 之間如何互動。
IC Symbol 中的 Internal Functional Block
某些 IC Symbol 不只是一個空白矩形,也會在方塊內部標示 Functional Block。
例如一顆 Mixed-Signal IC 可能在同一個 Symbol 中標示:
- Amplifier
- ADC
- DAC
- Reference
- Digital Logic
這些標示可以幫助設計人員理解訊號在 IC 內部的大致功能,而不需要知道完整 Semiconductor-Level Circuit。
如何理解 IC Symbol 中的 Signal Flow?
判讀 IC Symbol Pin Diagram 的一個實用方法,就是沿著 Signal Flow 閱讀。
一般流程為:
Input Pin → Internal Processing → Output Pin
例如 ADC 會接收 Analog Input,經過內部轉換後,從 Digital Interface 或 Data Output Pin 輸出數位資料。
Integrated Circuit Symbol 的常見類型
電路原理圖中常見的 IC/Functional Symbol 包括:
- Op-Amp:類比訊號放大
- Logic IC/Logic Gate:數位邏輯處理
- Microcontroller:系統控制與程式執行
- Memory IC:儲存數位資料
- Power IC:電壓調節、功率轉換與電源管理
| IC/功能符號類型 | 常見符號表示 | 主要功能 |
|---|---|---|
| Op-Amp | 三角形,具有 (+) 與 (−) Input | 放大類比電壓訊號 |
| Logic Gate | AND、OR、NOT 等專用幾何符號 | 執行 Digital Logic Operation |
| Microcontroller | 大型矩形 Block,周圍配置大量 I/O Pin | 可程式化控制與資料處理 |
| Voltage Regulator | 常見為 IN、GND、OUT 等功能 Pin | 在指定條件下提供受調節的輸出電壓 |
| 555 Timer IC | 具有 8 個功能 Pin 的矩形 Block | 產生 Timing Pulse、Oscillation 或 Delay |
| Memory IC | 矩形 Block,包含 Address、Data 與 Control Line | 儲存數位資料,例如 RAM/ROM |
Operational Amplifier(Op-Amp)Symbol
Op-Amp 是少數通常不以一般矩形 IC Block 表示,而採用專用三角形符號的 Analog IC。
主要具有:
- Non-Inverting Input(+)
- Inverting Input(−)
- Output
- Power Supply Pin
常用於 Analog Signal Amplification、Filtering、Buffering 與 Signal Conditioning。
圖:Operational Amplifier Schematic Symbol,包括 Input、Output 與 Power Pin。
Logic IC Symbol:AND、OR、NOT Gate
Digital Logic Design 中會使用特定 Geometry 表示不同 Logic Function,例如:
- AND
- OR
- NOT
- NAND
- NOR
- XOR
這些符號主要表示邏輯功能;如果一顆 Physical Logic IC 內部包含多個 Gate,Schematic Tool 也可能將同一顆 IC 拆分成多個 Multi-Unit Symbol。
圖:AND、OR 與 NOT Gate 的標準 Digital Logic Symbol。
Microcontroller Symbol
Microcontroller 通常使用大型矩形 Block,並在周圍配置大量 I/O Pin。
常見 Pin Group 包括:
- GPIO
- Power/Ground
- UART
- SPI
- I²C
- ADC
- PWM
- Clock
- Reset/Boot
如果想进一步了解复杂 Microcontroller 从 Schematic 到 PCB 的设计方式,可以参考ESP32-S2 模組 PCB 設計指南。
圖:Microcontroller 矩形 Schematic Symbol,以及对应 DIP、QFP/BGA 等 Physical Package。
Analog Symbol:Amplifier 與 Comparator
Comparator(比較器)也經常使用類似 Op-Amp 的 Triangle Symbol。
Comparator 的主要功能是比較兩個 Analog Voltage,並根據比較結果輸出 High/Low Logic State。
圖:Analog Voltage Comparator 的 Schematic Symbol。
Digital IC Symbol:Flip-Flop 與 Counter
Flip-Flop 與 Counter 用於具有 Memory State 的 Sequential Logic。
這類符號常包含:
- Clock Input
- D/J/K 等 Data Input
- Q
- Q̅
- Set/Reset
Clock Input 旁常使用小型 Triangle Marker 表示 Edge-Triggered Clock。
圖:D-Type Flip-Flop Sequential Logic Symbol。
Memory IC Symbol:RAM、ROM、EEPROM
Memory IC 通常使用大型矩形 Block,并配置大量:
- Address Line,例如 A0、A1、A2
- Data Line,例如 D0、D1、D2
- Control Signal,例如 CS、OE、WE
圖:Memory IC Symbol,包括 Address、Data 與 Control Pin。
Interface IC Symbol:UART、ADC、DAC
Interface/Mixed-Signal IC 常同时处理 Analog 与 Digital Signal。
例如 ADC(Analog-to-Digital Converter)Symbol 可能在一侧显示 Analog Input,并在另一侧配置 Digital Data 或 Serial Interface Pin。
圖:ADC Interface IC 将 Analog Signal 转换为 Digital Output 的 Schematic Symbol。
Power IC Symbol:PMIC、DC-DC Controller
Power Management IC(PMIC)与 DC-DC Controller 常具有特殊 Power Pin,例如:
- VIN
- VOUT
- SW/LX
- FB
- EN
- BOOT
- PG/PGOOD
这些 Pin 用于控制 Inductor、Feedback Loop、Switching Node 与 Enable Function。
圖:PMIC/DC-DC Controller 的 Schematic Symbol。
如何判讀 Integrated Circuit Symbol?
圖:逐步判讀 Microcontroller IC Symbol,包括 Power、Pin Number 與 Functional Label。
步驟 1:先辨識 Symbol 的基本形狀
首先观察 Symbol Overall Shape。
例如:
- Triangle 常见于 Op-Amp、Comparator 等 Analog Functional Symbol。
- 大型 Rectangle 常见于 Microcontroller、Memory、Interface IC 与其他复杂 Digital/Mixed-Signal IC。
不过 Symbol Shape 只能作为初步线索,真正判断元件功能仍应查看 Part Number、Pin Label 与 Datasheet。
步驟 2:閱讀 Pin Label
可以先寻找 Power 与 Ground Pin,例如:
- VCC
- VDD
- VSS
- GND
确认 IC 如何供电后,再观察主要 Input、Output 与 Control Pin。
这样可以快速建立整个 IC 的基本 Signal Flow。
步驟 3:確認 Pin Number
Schematic Symbol 上每个 Functional Pin 通常会同时对应实际元件的 Physical Pin Number。
设计时必须确认:
Schematic Pin Number = Datasheet Pin Number = PCB Footprint Pad Number
任何一处 Mapping 错误,都可能让最终 PCB 无法正常工作。
步驟 4:分析 IC 在整个 Circuit 中的角色
除了阅读 IC 本身,也要观察周围连接的 External Component。
例如:
- Feedback Resistor Network 可能表示 Amplifier 或 Regulator。
- Inductor、Diode 与 Output Capacitor 可能表示 Switching Power Stage。
- Crystal/Oscillator 可能连接 Microcontroller 或 Digital Processor。
- Sensor Input 与 Communication Bus 则可能指向 Embedded Controller。
通过 Context 判断 IC 在整个 Circuit 中的功能,通常比只看 Symbol 外形更可靠。
判读 IC Symbol 时的常见错误
- 忽略 Pin Label: 只根据 Symbol 上的 Physical Position 猜测 Pin 功能,而没有确认真正的 Function Label 与 Datasheet。
- 混淆 Functional Symbol: 因为某些元件都是 3-Pin Block,就误把 Voltage Regulator、Transistor 或其他 Device 当成相同类型。
- 混淆 Schematic 与 Physical Layout: 直接按照 Rectangle Symbol 中 Pin 的视觉位置连接 Breadboard/PCB,而没有查看真正的 Physical Pinout。
Integrated Circuit Package vs. Schematic Symbol:DIP、SMD 与 Pin Mapping
圖:Functional IC Schematic Symbol 与真实 Physical IC Package/Pin Diagram 之间的差异。
DIP vs. SMD IC Symbol
同一颗 IC 即使具有不同 Package,例如 DIP、SOIC 或 QFN,其 Schematic Function 可能完全相同。
因此,比较 DIP 与 SMD IC 时,Schematic Symbol 可能几乎没有变化,但实际 PCB Footprint、Pad Pitch 与 Pin Position 会完全不同。
理解 Surface Mount vs. Through-Hole 的差异,对正确进行 Symbol-to-Footprint Mapping 非常重要。
IC Symbol 的 Pin Number 與 Label
Physical IC 的 Pin Number 是按照 Package Definition 排列。
但在 Schematic Symbol 中,为了让电路逻辑更容易阅读,Pin 往往会依照功能重新排列,例如:
- Power Pin 放在上方
- Ground 放在下方
- Input 放在左侧
- Output 放在右侧
所以不要根据 Symbol 中 Pin 的视觉位置推断 Physical Pin Position。
应同时查看:
- Pin Label
- Pin Number
- Datasheet Pinout
- PCB Footprint Pad Number
Functional Representation vs. Physical Representation
对初学者而言,最容易混淆的就是 IC Pin Diagram 与 Schematic Symbol。
Schematic Symbol:说明 IC 在电路中的逻辑与电气功能。
Physical Pin Diagram:说明实际 Package 上每一个 Pin 位于什么位置。
两者必须正确 Mapping,但它们本来就不需要长得一样。
常见 Integrated Circuit Symbol 实际电路范例
圖:Op-Amp、555 Timer、Microcontroller 與 Voltage Regulator 的实际 Circuit Diagram 范例。
Op-Amp Circuit 范例
- 用于放大较微弱的 Audio 或 Sensor Signal。
- 搭配 Feedback Resistor Network 设定闭回路 Gain。
555 Timer Circuit
- 用于产生 Pulse、Delay 或 Oscillation。
- 常见于 LED Flasher、Clock Generator 与 Timing Circuit。
Microcontroller Circuit
- 作为 Smart Device 的主要控制与运算核心。
- 可以同时连接 Sensor、Motor、Display 与 Communication Interface。
Voltage Regulator Circuit
- 在输入、电流与温度等条件符合规格时,提供受调节的 Output Voltage。
- 通常搭配 Input/Output Capacitor 与适当的 Decoupling/Bypass Component。
Integrated Circuit Symbol 与其他 Electronic Symbol 的差异
IC Symbol vs. Op-Amp Symbol
- Op-Amp:是一类特定 Analog IC/Functional Block,通常使用专用 Triangle Symbol。
- 一般 IC:复杂 Integrated Circuit 通常使用 Rectangle Block 表示。
IC Symbol vs. Transistor Symbol
- IC:在单一 Semiconductor Die/Package 中整合多种 Circuit Function。
- Transistor:通常指单一 Discrete Semiconductor Device,例如 BJT 或 MOSFET。
IC Symbol vs. Resistor Symbol
- IC:通常属于 Active Electronic Component,可以执行放大、逻辑、控制、转换或 Power Management 等功能。
- Resistor:属于 Passive Component,主要提供 Resistance,用于限流、分压、Bias、Termination 等用途。
IC vs. Discrete Component
Discrete Component 通常执行相对单一的基础功能,而 Integrated Circuit 可以在单一 Package 内整合大量元件与多个 Functional Block。
因此,一颗 IC 可能取代数十、数百,甚至更多 Discrete Component。
从 Integrated Circuit Symbol 到 PCB Design 与 Assembly
圖:IC 从 Digital Schematic Symbol、PCB Footprint,到实际焊接在 PCB 上的完整设计流程。
Integrated Circuit Symbol 到 PCB 的设计流程
从 IC Symbol 转换到 Footprint,本质上是一个Logical → Physical Mapping 的过程。
从 Schematic 进入 PCB Layout,不只是把图形从一个页面搬到另一个页面,更是确保设计资料完整一致的过程。
- Schematic Symbol:定义 Logical Connectivity,也就是 Netlist。
- PCB Footprint:定义 Physical Geometry,例如 Pad、Pitch、Package 与 Orientation。
两者必须透过正确的 Component Library Entry 连接。
关键技术检查:
- 确认 Symbol Pin Count 与实际 IC 完全一致。
- 确认没有 Hidden Power Pin 或 Hidden Pin Mapping 错误。
- 正确处理 Multi-Unit Symbol,例如 Quad Op-Amp 拆分为 A/B/C/D Unit。
- 设定正确 Electrical Pin Type,例如 Input、Output、Power Input、Passive。
为 Integrated Circuit Symbol 指定 PCB Footprint
- 确认 Package: 根据 Manufacturer Datasheet 确认 DIP、QFN、SOIC、QFP、BGA 等真正 Package,并检查 Body Size、Lead Pitch、Exposed Pad 与其他 Mechanical Dimension。
- 确认 Pin 1 Orientation: IC Package 常利用 Dot、Notch、Chamfer 或 Line 标记 Pin 1。PCB Footprint Silkscreen/Assembly Drawing 也应提供清楚的 Orientation Mark。
错误的 Pin Mapping 是 IC PCB Design 中非常常见,而且后果严重的错误之一。
设计人员可以使用 JLCPCB Parts Library 查询实际 Component、Package 与可用的 Library Data,并在进入 Layout 前再次对照 Manufacturer Datasheet。
通过 JLCPCB 进行 IC PCB Assembly(PCBA)
要将 Schematic 转化为真正 Hardware,必须确保:
- Symbol-to-Footprint Mapping 正确
- Pin Number 正确
- Package Variant 正确
- Pin 1 Orientation 正确
- BOM 与 CPL/Pick-and-Place Data 一致
尤其对 Fine-Pitch SMD、QFN、QFP、BGA 等高密度 IC,Automated Pick-and-Place 与受控 Reflow Process 可以提高 Placement 与 Soldering Repeatability。
JLCPCB PCB Assembly 可用于将准备完整的 Gerber、BOM 与 Placement Data 转换为实际 PCBA。
不过,Assembly Process 无法修正设计端本身错误的 Symbol-to-Pin Mapping,因此在上传制造资料之前,仍必须完成 Datasheet、Symbol、Footprint 与 Pin Number 的交叉检查。
Integrated Circuit Symbol 常见问题
问:Integrated Circuit Symbol 代表什么?
Integrated Circuit Symbol 用来代表整合在单一 IC Component 中的一组电子功能。
它不会显示晶片内部所有 Transistor 与 Circuit Detail,而是利用 Functional Block 与 Pin 呈现 IC 如何与外部电路连接。
问:为什么很多 IC Symbol 都画成矩形?
Rectangle Block 可以提供清楚、标准且具有足够空间的方式,排列大量 Input、Output、Power 与 Control Pin。
同时也能让工程师按照功能而不是 Physical Package Position 整理 Pin,提高 Schematic Readability。
问:如何在 Schematic 中辨识 IC Pin?
应同时查看 Symbol 上的 Functional Label 与 Pin Number。
例如 VCC、GND、IN、OUT、CLK、RESET 等文字说明 Pin Function,而旁边的数字则对应实际 Package 的 Physical Pin/PCB Footprint Pad Number。
问:IC Symbol 与 Pin Diagram 有什么差异?
IC Symbol 主要表示元件在 Schematic 中的 Logical Function 与 Electrical Connection。
Pin Diagram 则表示 Physical Package 上实际 Pin 的位置、编号与排列方式。
两者必须正确对应,但视觉布局通常不会相同。
问:IC Symbol 都是标准化的吗?
部分基础 Electronic/Logic Function Symbol 会依 IEEE、ANSI、IEC 或 EDA Library Convention 绘制。
但复杂 Microcontroller、Processor、PMIC 与其他高 Pin-Count IC 通常需要按照具体 Manufacturer Datasheet、Pin Function 与设计可读性建立 Custom Symbol。
因此,不应仅凭 Symbol 外观判断 Pinout;真正的 Electrical Mapping 必须以元件 Datasheet 为准。
结论
Integrated Circuit Symbol 是将复杂电子系统简化为可阅读 Schematic 的核心工具之一。
透过正确理解 IC Symbol,设计人员可以快速判断:
- Signal 从哪里进入
- IC 执行什么 Functional Processing
- Signal 从哪里输出
- Power/Ground 如何连接
- Control Interface 如何工作
但真正重要的不只是「看得懂 Rectangle Block」,而是理解 Schematic Symbol、Physical Pinout 与 PCB Footprint 三者之间的关系。
从 Schematic 进入 PCB Layout 时,应特别确认:
- Part Number
- Package
- Pin Number
- Pin 1 Orientation
- Symbol-to-Footprint Mapping
- BOM/CPL Data
这些资讯只要其中一项错误,即使 Schematic 在逻辑上看起来完全正确,实体 PCB 仍然可能无法正常工作。
掌握 Integrated Circuit Symbol 的判读与 Mapping 原则,就能更顺利地从理论 Circuit Diagram 进入专业 PCB Design、Assembly、Testing 与 Troubleshooting。
持續學習
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......
如何從零開始設計 ESP32-S3 開發板:4 層 PCB 設計教學
自行設計 ESP32-S3 Development Board,可以讓您完整掌控 Hardware Architecture,同時為 IoT Project 後續進入 Commercial Production 做好準備。 相較直接使用體積較大的 Off-the-Shelf Development Board,Custom Design 可以讓您: 最佳化 PCB Board Space 只引出實際需要的 GPIO 將 Peripheral 直接整合到同一塊 PCB 依實際產品需求規劃 Power、USB、Protection 與 Connector 本教學將從零開始設計一塊 4-Layer ESP32-S3 Development Board。 我們將完整介紹 Hardware Development Pipeline,包括 ESP32-S3 Schematic 架構、4-Layer PCB Stack-Up 規劃、PCB Routing Best Practices,以及如何準備可直接用於 JLCPCB PCB Fabrication 與 Assembly 的製造檔案。 完成後的 Develo......
IC Symbol 完整指南:積體電路符號、Pin Mapping、Circuit Diagram 與 PCB 應用
可以把積體電路(Integrated Circuit,IC)想像成一座微型的電子城市。 工程師不需要在 Schematic 中逐一畫出數百、數千,甚至更多內部電子元件,而是利用一個清楚的 Integrated Circuit Symbol(積體電路符號/IC 符號),代表整個功能系統。 實體 IC 可能只是一顆帶有金屬接腳的小型黑色晶片,但在電路原理圖中,IC Schematic Symbol 更像是一張功能地圖。 只要能正確理解這些 Electronic IC Symbol,就能更有效率地進行 Circuit Design、PCB Design 與 Troubleshooting。 本指南將介紹: 了解 Integrated Circuit Symbol 在 Circuit Diagram 中的意義 辨識不同類型的 IC Symbol 了解 IC Pin 與功能如何在符號中表示 逐步學習如何判讀 IC Symbol 查看 IC 在實際 Circuit Diagram 中的應用 了解如何從 Schematic Symbol 轉換至 PCB Design 圖:從不同 Integrated Circu......
Transformer Symbol 完整指南:類型、Dot Convention 與 PCB 應用
變壓器(Transformer)是電力電子中的基礎元件,廣泛用於電壓轉換、電氣隔離、阻抗匹配與訊號耦合。 因此,變壓器符號(Transformer Symbol)廣泛出現在電源轉接器、SMPS、音訊系統、通訊介面與工業電子設備的電路原理圖中。 如果您曾經把變壓器符號與電感器符號混淆,或一直不明白繞組旁的小圓點代表什麼,本指南將完整說明變壓器符號的判讀方式。 本文將介紹: Transformer Symbol 的結構與圖示 Dot Convention 與繞組極性 升壓與降壓變壓器符號 隔離、中心抽頭與自耦變壓器符號 如何在電路圖中判讀變壓器 Transformer vs. Inductor Symbol 變壓器在電源轉接器與 SMPS 中的應用 Transformer Symbol 與 PCB Layout 的關係 常見 Transformer Symbol 使用錯誤 圖:電路原理圖中的變壓器符號,以及實際安裝在 PCB 上的變壓器元件。 什麼是 Transformer Symbol? Transformer Symbol 是在電路原理圖中,用來表示變壓器元件的標準化圖形符號。 透過符號可以表達:......
接地符號完整指南:Earth、Chassis、Signal、AGND、DGND 與 PGND
重點摘要 ⬇ 下載接地符號速查表(PDF) 將六種常見接地符號及其標準編號整理在同一頁,方便快速查閱。 四種 IEC 60417 符號:IEC 60417 定義 5017 為大地接地、5018 為功能接地、5019 為保護接地,以及 5020 為機架/機殼。 保護接地與安全直接相關:IEC 60417-5019 用於識別保護接地連接,適用於與電氣安全相關的保護性等電位連接。 訊號接地採用不同慣例:IEEE Std 315 定義訊號接地符號,以及用於電路參考點的不同標示形式。 機殼不一定等於大地:Chassis/Frame 可能處於與大地不同的電位,因此不能自動假設機殼接地就是 Earth Connection。 接地符號可能是任何原理圖中最常見的符號之一,因此很容易讓人以為所有 Ground Symbol 都代表相同意思。但實際上並不是這樣。 Earth、Protective Earth、Chassis 與 Signal Ground 各自具有不同用途。混淆這些接地類型,可能造成 Ground Loop、電位偏移與 EMI 等訊號完整性問題,嚴重時甚至可能因設備外殼沒有正確保護接地而形成安全風險。......