電感符號指南:不同類型與電路圖範例
1 分鐘
- 電路圖中的電感器符號是什麼?
- 電感器類型與符號
- 如何在電路圖中閱讀電感器符號
- 辨識電感器符號時的常見錯誤
- 電路圖中電感器符號的實際範例
- 電感器符號 vs 其他電路符號
- 電感器如何運作:磁場與能量儲存
- 電感器點標記慣例與相位關係
- PCB 設計中的電感器符號與實際製造考量
- 電感器符號常見問題
- 結論
在電子學中,電感器符號是用於原理圖中表示線圈的標準圖形符號。從技術上來說,它代表一種被動式雙端子元件,能透過在磁場中儲存能量,抵抗電流變化。無論你是在設計複雜的降壓轉換器,還是在診斷簡單的無線電電路,理解電感器符號的意義都非常重要。
你將學到的內容

圖:多種實體電感器放置在電路原理圖上,展示不同的電感器符號圖。
電路圖中的電感器符號是什麼?
圖:標準電感器符號圖,以線圈形狀表示電路中的電感。
電感器原理圖符號通常會畫成一串相連的半圓或線圈。這種線圈表示方式對應實際繞在磁芯上的導線結構,其電感值以亨利(H)為單位,並以字母「L」表示。
電感器符號的關鍵功能:
- 在磁場中儲存能量
- 抵抗電流的快速變化
- 用於電源轉換、RF 與濾波器
為什麼電路圖中會使用電感器符號?
- 表示電磁能量儲存
- 顯示其對高頻雜訊的濾波作用
- 指出特定子電路中的電感行為
電感器符號的使用位置:電源、RF、濾波電路
- 電源供應器,例如切換式穩壓器
- RF 電路,例如調諧與匹配網路
- 濾波器,例如低通、高通、帶通濾波器
電感器類型與符號
電路圖中最常見的電子電感器符號,會依據磁芯材料,例如空心、鐵芯、鐵氧體磁芯,以及是否可調,例如固定式、可變式、預設式,而有所變化。理解空心電感器符號與鐵芯電感器符號的差異,對正確辨識元件非常重要。
電路圖中最常見的電感器符號類型包括:

圖:展示空心、鐵芯與鐵氧體磁芯類型中,固定式、可變式與預設式電感器的原理圖符號,並搭配實體元件照片。
空心電感器符號
- 沒有磁芯線條
- 用於 RF 電路
鐵芯電感器符號
- 實線平行線
- 用於電源電路
鐵氧體磁芯電感器符號
- 虛線
- 用於高頻應用
可變電感器符號
- 斜向箭頭
- 允許調諧
預設式電感器符號
- 斜線末端帶有扁平「T 形橫線」
- 用於一次性校準
抽頭電感器符號
- 中間導線抽頭
- 用於電壓升降
| 電感器類型 | 符號特徵 | 常見應用 |
|---|---|---|
| 空心電感器 | 線圈旁不繪製磁芯線條。 | 高頻 RF 應用。 |
| 鐵芯電感器 | 線圈上方或旁邊有兩條實線平行線。 | 低頻、高功率電路。 |
| 鐵氧體磁芯電感器 | 線圈旁有虛線平行線。 | 高頻應用,可降低渦電流損耗。 |
| 可變電感器 | 標準線圈上畫有斜向箭頭。 | 可調電感、無線電調諧。 |
| 抽頭電感器 | 線圈上有一個或多個中間導線連接點,也就是抽頭。 | 升壓/降壓、阻抗匹配。 |
| 預設式電感器 | 線圈上有一條斜線,末端為扁平橫線。 | 工廠校準調諧,終端使用者很少調整。 |
| 耦合電感器 | 兩個線圈並排繪製,中間以磁芯線條分隔。 | 變壓器、隔離式返馳電源供應器。 |
如何在電路圖中閱讀電感器符號
學習如何快速閱讀電感器符號圖時,可以依照以下步驟:
步驟 1:辨識線圈形狀
尋找典型的環狀導線圖形,以及「L」參考標號,以確認它是電感器而不是電阻。
步驟 2:檢查磁芯線條
觀察是否有實線,也就是鐵芯;虛線,也就是鐵氧體磁芯;或沒有線條,也就是空心,以快速判斷所使用的磁性材料。
步驟 3:尋找箭頭,也就是可變式
若符號上有斜向穿過的箭頭,表示該元件的電感值可透過手動或電子方式調整。
步驟 4:分析電路角色
檢查周圍元件,以判斷它是作為電源扼流圈、高頻濾波器,還是能量儲存元件。

圖:展示如何辨識線圈形狀、檢查磁芯線條、尋找可變箭頭,並分析電感器符號在電路中的角色。
辨識電感器符號時的常見錯誤
1. 將變壓器符號與標準耦合電感器符號混淆。
2. 忽略磁芯線條,導致在高功率應用中選錯元件。
3. 漏看電感器點標記慣例,造成切換式轉換器中的相位反轉。
電路圖中電感器符號的實際範例

圖:RL 電路、LC 濾波器與降壓轉換器原理圖中使用電感器符號的範例。
這些範例展示電感器符號圖如何應用於真實電路設計:
1. RL 電路圖
- 透過抵抗快速變化來平滑電流尖峰。
- 在訊號處理中導入可計算的時間延遲。
2. LC 濾波器
- 阻擋高頻 EMI 雜訊進入敏感 IC。
- 與電容緊密搭配,以建立特定諧振頻率。
3. 電源供應器
- 在負載突然變化時,穩定最終 DC 輸出電壓。
- 作為扼流圈,限制並濾除高頻 AC 漣波。
4. 降壓轉換器
- 在切換電晶體「導通」狀態期間儲存磁能。
- 釋放能量,以高效率平順地降低 DC 電壓。
電感器符號 vs 其他電路符號
比較電感器符號 vs 電容符號,有助於避免 PCB 設計期間昂貴的原理圖閱讀錯誤。
電感器 vs 電容
電感器符號
- 線圈形狀
- 儲存磁能
電容符號
- 平行板
- 儲存電荷
延伸閱讀: 電容符號工程指南:原理圖標準與極性
電感器 vs 電阻
電感器符號
- 圓弧線圈
- 阻抗會依 AC 頻率而變化
- 鋸齒形狀
- 不論頻率如何都會限制電流
電感器 vs 變壓器
電感器符號:單一線圈
變壓器符號:兩個耦合線圈

圖:基本電子符號比較,展示電感器、電容、電阻與變壓器。
電感器如何運作:磁場與能量儲存
為什麼電路圖中的電感器符號畫成線圈?
線圈形狀直接模仿電感器的實際結構。它代表銅線繞成多個迴圈,這種結構專門用來最大化磁耦合與電感。
電感器中的磁場行為
當電流流過由電感器符號表示的元件時,會在線圈周圍產生與電流成比例的磁場。隨著交流電(AC)狀態改變,這個磁場會動態增強與崩落。
電感器如何影響電流流動
電感器會抵抗突然的電流變化。若電流快速改變,線圈會產生反向電壓,也就是反電動勢。它就像暫時性的能量緩衝器,將能量儲存在磁場中,再釋放出來以維持穩定電流流動。

圖:電流流過元件時,電感器磁場形成的示意圖。
電感器點標記慣例與相位關係
電路圖中的電感器點標記慣例說明
電感器點標記慣例是一種標準標記方式,常用於涉及磁耦合的複雜原理圖中。這些放在線圈端子旁的小實心點,用來表示互相耦合線圈之間的相位關係,清楚指出它們的磁場如何互動,例如是互相相加還是互相抵消。
電流方向與點標記慣例規則
根據法拉第電磁感應定律:
- 如果電流同時流入兩個線圈的點端,產生的磁通會相加,也就是同相
- 如果電流流入其中一個線圈的點端,並從另一個線圈的點端流出,磁通會相互抵消,也就是反相
這項規則定義了耦合繞組之間的感應電壓極性。
點標記慣例在電路設計中何時重要?
- 變壓器需要精確 AC 相位對齊,例如音訊與 RF 訊號變壓器
- 耦合電感器用於隔離式返馳電源供應器,決定能量何時儲存,以及何時傳遞到負載
- 共模扼流圈用於濾除 EMI 雜訊,其中線圈必須以特定相反方向繞製

圖:電感器點標記慣例圖,展示兩個帶有相位點的耦合電感器,標示電流方向與相位關係。
PCB 設計中的電感器符號與實際製造考量
將電路圖中的電感器符號轉換為實體電路板佈局時,精準度至關重要。電感器選型錯誤可能導致過熱、雜訊問題,或實際 PCB 設計中的電源不穩定。

圖:展示電感器原理圖符號如何轉換為 PCB 封裝,最後成為焊接完成的實體 SMD 元件。
從原理圖轉換到 PCB
- 將電感器符號轉換為封裝:確保原理圖軟體中的邏輯符號,正確連結到實體封裝,例如 0805 SMD 封裝。
- 確認接腳連接:再次檢查 netlist,確保原理圖符號接腳能完整對應到實體 PCB 焊墊。
選擇電感器封裝
- 匹配電感值與額定電流:選擇能承受峰值飽和電流且不會過熱的實體元件。
- 檢查 SMD vs 通孔式:小型化與自動化組裝可選擇表面黏著元件(SMD),若需要機械穩定性則可選擇通孔式。
電感器的 PCBA 製造
當你的原理圖完成,準備從設計進入生產時,JLCPCB 可為 PCB 製造與組裝提供快速且可靠的解決方案:
- 上傳 Gerber 檔案:產生並上傳最終 Gerber 與 Drill files,以快速且精準地製造裸板。
- 使用 PCB Assembly 服務:透過自動化 SMT 組裝精準放置電感器,可節省時間,並確保高品質且一致的焊點
- 豐富的 Component Library:
取得大量現貨電感器,協助你縮短採購時間並加速專案進度。
電感器符號常見問題
問:電感器符號代表什麼?
它代表一種被動元件,當電流流過時,會在磁場中儲存能量。
問:為什麼電感器會畫成線圈?
此符號模仿電感器的實際結構,而電感器通常是由繞製的銅線構成。
問:電感器有極性嗎?
標準電感器沒有極性。不過,耦合電感器會使用點標記慣例來表示相位極性。
問:電感器符號上的線條代表什麼?
實線代表鐵芯,虛線代表鐵氧體磁芯;沒有線條則代表空心。
問:電感器符號和變壓器符號有什麼差別?
電感器符號顯示單一線圈,而變壓器符號會顯示由磁芯線條分隔的兩個或多個線圈。
結論
本指南說明的電感器符號,是閱讀與設計電子原理圖的基礎。從辨識空心電感器符號與鐵芯電感器符號,到掌握點標記慣例中的精確相位關係,這些視覺提示都會決定硬體的實際行為。
無論你是在 RF 模組中濾除雜訊,還是在穩定電源供應器,正確解讀這些符號都能確保你的實體電路板符合原本的理論設計。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......