減少 CTE 不匹配壓力:建構更可靠 PCB 的實用方法
2 分鐘
- 了解 PCB 材料中的 CTE 不匹配
- CTE 不匹配如何影響 PCB 性能
- 降低 CTE 不匹配的設計策略
- 控制 CTE 不匹配的製造解決方案
- JLCPCB 在管理 CTE 不匹配方面的專業能力
- 關於 CTE 不匹配應力 的常見問題
重點整理
CTE 不匹配,也就是熱膨脹係數不匹配,會因 FR4 較高的 Z 軸 CTE 與銅之間的膨脹差異產生熱應力,進而造成 PCB 翹曲、導通孔裂紋、分層與焊點疲勞。在無鉛迴焊與熱循環條件下,這些問題會更加嚴重。可透過對稱疊構與銅平衡、較高 Tg/低 CTE 材料,以及嚴格的製程控制,例如壓合、冷卻、濕氣管理與一致的導通孔電鍍,來降低風險。
你知道嗎?標準 FR4 在 Z 軸方向的熱膨脹係數最高可達 70 ppm/°C,而銅只有約 17 ppm/°C。當電路板受熱時,這兩種材料的膨脹差異可達約四倍。這種差距稱為 CTE 不匹配,也就是熱膨脹係數不匹配,是印刷電路板中最常見的翹曲、焊點裂紋與分層根本原因之一。如果你的 PCB 在迴焊後出現彎曲,或電鍍通孔中出現難以解釋的孔壁裂紋,CTE 不匹配很可能就是原因。隨著電路板越來越薄、元件越來越小,以及無鉛迴焊溫度越來越高,管理這種熱膨脹差異比以往更加重要。

今天,我們將了解什麼是 CTE 不匹配、它如何影響電路板的長期可靠度,以及在設計與製造階段如何確保它受到控制。我們也會看看像 JLCPCB 這類現代製造商,如何透過進階製程控制與材料選擇來處理這個問題。
了解 PCB 材料中的 CTE 不匹配
什麼是 CTE 不匹配?為什麼會發生?
所有材料受熱時都會膨脹,冷卻時都會收縮。這種行為會以熱膨脹係數(CTE)來衡量,單位通常為每攝氏度百萬分之一(ppm/°C)。問題在於,PCB 並不是由單一材料構成。它是由銅箔、樹脂玻纖層壓板、焊料與矽晶片元件等多種材料組成的複合結構,而每種材料都有自己的 CTE 數值。當兩種已黏合的材料具有不同 CTE 時,在溫度變化期間,它們會想以不同程度膨脹或收縮。由於它們在物理上被固定在一起,因此會在界面內部產生機械應力。

以下是常見 PCB 相關材料的 CTE 數值快速比較:
| 材料 | X-Y 軸 CTE(ppm/°C) | Z 軸 CTE(ppm/°C) | 備註 |
|---|---|---|---|
| FR4 層壓板 | 14-17 | 50-70 | 高於 Tg 後,Z 軸 CTE 會明顯上升 |
| 銅 | 17 | 17 | 各向同性膨脹 |
| 無鉛焊料(SAC305) | 21-23 | 21-23 | 高於共晶 SnPb 焊料 |
| 矽(IC 晶粒) | 2.6-3.1 | 2.6-3.1 | CTE 非常低 |
| 陶瓷(BGA 載板) | 6-7 | 6-7 | 介於矽與 FR4 之間 |
| 鋁(散熱器) | 23 | 23 | 各向同性膨脹 |
| 聚醯亞胺(軟板) | 12-20 | 12-20 | 依配方而異 |
請注意,FR4 的 Z 軸 CTE 明顯高於其 X-Y 軸數值。這種各向異性是可靠度失效中的關鍵因素,特別是電鍍通孔必須承受反覆熱循環時更是如此。
對板翹與可靠度的常見影響
多層 PCB 在迴焊爐中進行無鉛焊接時,峰值溫度通常會達到 245-260 °C,而每一層都會以自己的方式膨脹。當溫度超過玻璃化轉變溫度(Tg)時,樹脂系統會軟化,Z 軸 CTE 也可能進一步增加。這種不均衡的膨脹會造成許多明顯與隱性的問題。最直觀的影響就是板翹。IPC-A-600 規範指出,表面黏著板的最大翹曲度應為 0.75%。這代表一片 100 mm 的板子,其彎曲量不能超過 0.75 mm。若銅含量較高與較低的區域之間存在明顯 CTE 不匹配,就很容易超出這個限制。
其他可靠度影響包括:
- Z 軸膨脹造成的應力,可能導致電鍍通孔孔壁裂紋。
- 銅箔與層壓板之間發生分層。
- 焊墊坑裂,也就是 BGA 焊墊下方樹脂破裂。
- 焊點在反覆熱循環中產生疲勞。
- 使用雷射鑽孔導通孔的 HDI 疊構中,微導通孔出現裂紋。
這些失效並不一定會立刻顯現。它們可能會在數百次或數千次熱循環後逐漸累積,因此在汽車、航太與醫療設備等高可靠度應用中尤其危險。
CTE 不匹配如何影響 PCB 性能
熱應力、分層與焊點失效
由 CTE 不匹配造成的機械應力具有可預測的模式。當兩種具有不同 CTE 的材料被黏合在一起,並承受溫度變化時,所產生的熱應力可根據兩種材料的 CTE 差異、溫度變化量,以及材料的彈性特性進行估算。在簡化案例中,兩種材料界面上的熱應變,會與 CTE 差值乘以溫度變化量成正比。公式可表示為:
熱應變 = (CTE1 - CTE2) × ΔT。
其中 CTE1 與 CTE2 是兩種材料在無約束狀態下的熱膨脹係數,ΔT 是溫度變化。這個公式提供基本驅動因素;實際應力則還會受到幾何形狀、彈性模數與約束條件影響。以 BGA 元件為例,陶瓷載板的 CTE 約為 6–7 ppm/°C,而 FR4 在 X-Y 平面的 CTE 約為 14–17 ppm/°C。當溫度從室溫升至迴焊峰值,變化約 200 °C 時,應變差可粗略估算為 (17 - 7) × 200 = 2000 微應變。這些應變會集中在焊點上,尤其是最外圈錫球,也就是距離中性點最遠的位置。

當界面應力超過層與層之間的結合強度時,就會發生分層。在多層 PCB 中,銅箔與預浸材樹脂之間的界面通常是較薄弱的位置。濕氣吸收會使這個問題更加嚴重,因為受困水氣會在迴焊溫度下快速膨脹,這種現象稱為爆米花效應。由 CTE 不匹配造成的焊點失效,主要來自疲勞。每一次熱循環都會讓焊料產生一定程度的塑性變形。隨著時間累積,微裂紋會形成並擴展,直到焊點斷裂。Coffin-Manson 關係式常用於根據循環應變範圍估算焊點疲勞壽命。
計算方法與預測工具
在投入製造前,工程師可以透過多種方式量化並預測 CTE 不匹配的影響。這些方法從基本手算到進階模擬工具皆有。

- 可使用層壓板理論,透過解析計算估算多層疊構的有效 CTE。經典層合板理論(Classical Laminate Theory,CLT)會將每一層視為具有已知特性的材料,並計算整體複合行為。
- 可使用 ANSYS、Abaqus 或 Siemens Simcenter 等有限元素分析(FEA)軟體,建立完整 3D 熱機械響應模型。這些工具可預測翹曲、應力集中與疲勞壽命。
- IPC-TM-650 Method 2.4.41 提供使用熱機械分析(TMA)測定層壓材料 CTE 的標準測試程序。
- Coffin-Manson 疲勞模型可根據循環應變幅度預測焊點壽命,修正版模型則會納入平均應力與潛變效應。
迴焊期間的翹曲模擬工具,也可以整合到 EDA 平台中,幫助設計者在早期階段識別問題區域。
降低 CTE 不匹配的設計策略
對稱疊構與銅分布平衡
降低 CTE 不匹配影響的最佳做法,是從一開始就確保層疊結構正確。對稱疊構代表電路板中心線上方的層排列,會以鏡像方式對應到中心線下方。這能確保上半部的熱膨脹力,被下半部相同的熱膨脹力抵消,進而大幅降低翹曲。
實務上,較合理的做法通常包括:
- 讓電路板中心兩側的銅層類型互相對應,例如 4 層板採用 signal-plane-plane-signal 結構。
- 中心芯板兩側的預浸材類型與厚度保持一致。
- 比較鏡像層對之間的銅覆蓋率百分比。
- 避免讓一側大量鋪滿接地銅,而另一側只有稀疏走線。
銅平衡同樣重要。如果頂層有 80% 銅覆蓋,而底層只有 20%,冷卻時電路板會朝低銅含量的一側彎曲。相較於樹脂,銅的 CTE 較低,因此銅含量較高的一側收縮較少,進而造成不對稱應力分布。一般經驗法則是,匹配層對之間的銅分布差異應維持在 10-15% 以內。多數 EDA 工具,例如 EasyEDA,都可加入銅填充來補足稀疏區域。即使是非功能性銅焊盤或內層網格填銅,也能幫助平衡分布。
選擇更具 CTE 相容性的材料
適當的層壓材料可在早期階段大幅降低 CTE 不匹配。FR4 適合大多數應用,但若設計需要更高熱可靠度,仍有更好的選擇。
| 材料 | Tg(°C) | Tg 以下 Z 軸 CTE(ppm/°C) | Tg 以上 Z 軸 CTE(ppm/°C) | 最適合應用 |
|---|---|---|---|---|
| 標準 FR4 | 130-140 | 50-60 | 250-300 | 通用用途 |
| Mid-Tg FR4 | 150-160 | 45-55 | 200-250 | 無鉛組裝 |
| High-Tg FR4 | 170-180 | 40-50 | 180-220 | 車用、工業應用 |
| 低 CTE 層壓材料 | 175-200 | 25-35 | 100-150 | 高可靠度應用 |
| 聚醯亞胺 | >250 | 40-55 | 50-60 | 極端溫度 |
| BT Epoxy | 185-210 | 40-50 | 150-200 | IC 載板 |
這裡最重要的是 Tg 選擇。當溫度高於玻璃化轉變溫度時,FR4 的 Z 軸 CTE 可能增加 4-5 倍。在 260 °C 無鉛迴焊中,典型 Tg 130 的板材會有很長時間處於 Tg 以上,因此會出現極高的 Z 軸膨脹。材料 Tg 越高,在迴焊過程中維持於轉變點以下的時間就越長,可降低最大膨脹量。
填充型樹脂系統可加入二氧化矽或陶瓷粒子等無機填料,將 Z 軸 CTE 降低至 25-35 ppm/°C。這類材料成本較高,但對於厚板、具有大量電鍍通孔的設計,或高層數 HDI 設計而言可能是必要選項。若設計具有高 BGA 密度,建議選用 X-Y CTE 更接近元件載板的層壓材料。這可降低熱循環期間焊點承受的剪切應力,並提升疲勞壽命。
控制 CTE 不匹配的製造解決方案
精密壓合與冷卻技術
即使材料選擇與設計實務都很完善,若製造執行不佳,仍可能破壞可靠度。多層疊構會透過壓合製程,在熱與壓力作用下結合成一體;這也是管理 CTE 不匹配的關鍵控制點。在壓合過程中,預浸材中的樹脂會熔融、流動,並在壓力下固化。溫度曲線、壓力分布與冷卻速率,都會影響成品板中殘留應力的大小。最重要的控制點包括:
- 壓合機均勻加熱,可確保整個 panel 的固化程度一致。熱點會導致局部應力集中。
- 受控壓力施加可避免某些區域樹脂不足,也避免其他區域樹脂溢流。常見壓合壓力依材料系統不同,約在 200 至 400 PSI 之間。
- 最佳化固化曲線應依樹脂製造商建議執行。未完全固化的樹脂,其 CTE 表現不穩定;過度固化的樹脂則會變脆。
- 受控冷卻速率可能是最容易被忽略的因素。快速冷卻會鎖入更多殘留應力,因為外層會比內層更早冷卻並固化。從固化溫度逐步、穩定降至室溫,有助於釋放應力。
降低殘留應力的製程控制
除了壓合之外,許多後續製程也可能增加或緩解 CTE 相關應力。能否以整體方式管理這些製程,往往決定了成品板是穩健可靠,還是僅勉強合格。鑽孔會產生局部熱量,可能損傷孔壁周圍的樹脂。現代 CNC 鑽孔機會控制主軸轉速、進給速度與切屑負載,以降低熱損傷。在厚板或小孔鑽孔時,啄鑽循環可排出碎屑並降低熱累積。
電鍍厚度的一致性很重要,因為導通孔中的厚銅必須能承受 Z 軸膨脹而不裂開。IPC-6012 Class 3 要求電鍍通孔孔壁銅厚達 25 微米或以上。均勻電鍍能提供更均勻的應力分布。
重要製程控制包括:
- 使用 TMA 檢查進料材料的 CTE 數值並驗證 Tg。
- 在壓合循環中使用嵌入式熱電偶監測溫度。
- 依 IPC-TM-650 檢查壓合後尺寸穩定性。
- 在上防焊前進行烘烤,以釋放濕氣與應力。
- 依 IPC-A-600 指南進行最終翹曲檢查。
位於插件焊盤周圍銅平面的熱緩釋圖案也有幫助。全連接焊盤雖然能有效傳熱,但也會成為應力集中點。採用輻條狀的熱緩釋焊盤,可降低焊接期間的溫度梯度,進而降低孔壁承受的最大 CTE 不匹配應力。
JLCPCB 在管理 CTE 不匹配方面的專業能力
進階材料選項與製程最佳化
在打造能承受熱循環的可靠電路板時,製造商的材料組合與製程能力非常重要。JLCPCB 提供多種層壓材料產品,並針對不同應用中的 CTE 不匹配問題進行策略性選擇。其標準 FR4 包含可支援無鉛組裝的中 Tg 至高 Tg 材料。進階選項則包括高 Tg 層壓材料(Tg 170 °C 以上)與特殊低 CTE 材料,適合要求嚴苛的應用。

即時報價系統可讓你指定材料需求,並查看其對成本與交期的影響,進而做出明確取捨。在製程方面,JLCPCB 的壓合設備具備可程式化的溫度與壓力曲線,並可依不同材料系統進行最佳化。其受控冷卻流程可協助降低多層板中的殘留應力,尤其在 6 層以上疊構中更為重要,因為 CTE 差異會透過更多界面累積影響。
嚴格測試與 DFM 支援,打造可靠電路板
管理 CTE 不匹配不能只靠良好意圖,而必須透過驗證。JLCPCB 的品質管制流程包含翹曲量測、導通孔完整性切片分析,以及依 IPC-TM-650 標準對高可靠度應用電路板進行熱應力測試。
其 DFM(可製造性設計)檢查可在製造開始前找出潛在 CTE 不匹配問題,包括:
- 可能導致翹曲的不對稱疊構設計。
- 層對之間的銅分布差異。
- 可能容易受到 Z 軸膨脹應力影響的通孔縱橫比。
- 與指定組裝迴焊曲線的適配性。
這種預防性措施可避免你在組裝後才發現 CTE 相關失效;到了那個階段,重工或報廢成本會高得多。JLCPCB 提供起價僅 $2 美元的 PCB 製造服務與組裝選項,讓你可以在投入大規模製造前,先測試並驗證熱可靠度策略。
高可靠度生產中的實證成果
JLCPCB 在車用、工業與消費性電子產業的經驗,證明其能針對不同應用需求處理 CTE 不匹配。其 IPC Class 2 與 Class 3 製程可確保電路板符合應用所需的可靠度標準。材料掌握、製程管理與嚴格測試的結合,能打造一個讓 CTE 不匹配成為受控議題,而非隨機風險的製造環境。
對於具有熱挑戰的設計而言,這種製造能力非常必要。如果你的電路板將暴露在極端熱條件下,或需要承受熱循環,建議在設計早期就考慮使用 JLCPCB 的進階材料選項與 DFM 審查服務。在設計階段找出 CTE 不匹配問題,永遠比在量產階段才發現更便宜也更快速。
關於 CTE 不匹配應力 的常見問題
Q: PCB 中的 CTE 不匹配是什麼?
CTE 不匹配是指 PCB 中黏合在一起的不同材料,其熱膨脹速率存在差異。由於電路板由銅、樹脂玻纖層壓板、焊料與矽晶片元件組成,而每種材料的 CTE 不同,因此在溫度變化期間會以不同速率膨脹與收縮。
Q: 如何計算 CTE 不匹配應力?
基本計算可從熱應變公式開始:應變 = (CTE1 - CTE2) × ΔT,其中 CTE1 與 CTE2 是兩種材料的膨脹係數,ΔT 是溫度變化。實際應力則是此應變乘以受約束系統的有效彈性模數。
Q: 為什麼 PCB 中 Z 軸 CTE 比 X-Y 軸 CTE 更值得關注?
FR4 的 Z 軸 CTE(50-70 ppm/°C)遠高於其 X-Y 軸 CTE(14-17 ppm/°C),因為玻纖補強會限制 X-Y 平面膨脹,但不會同樣限制板厚方向膨脹。這種高 Z 軸膨脹會對電鍍通孔與層間結合產生巨大應力,使其成為可靠度失效中最主要的關注方向。
Q: 為了降低 CTE 不匹配問題,應該指定什麼 Tg?
若採用峰值溫度 245-260 °C 的無鉛組裝,建議最低指定 Tg 150 °C;若是四層以上多層板,則更建議使用 Tg 170 °C 或更高的材料。較高 Tg 材料可在迴焊期間於更寬溫度範圍內維持較低 CTE,進而降低峰值 Z 軸膨脹。
持續學習
PCB 製造中的銅箔基板(CCL)完整指南
在印刷電路板(PCB)製造領域中,銅箔基板(CCL)是所有設計的基礎。不論是組裝簡單的單層板,還是複雜的高速多層系統,了解 CCL 都是不可或缺的。本文將全面介紹 CCL 是什麼、有哪些類型、關鍵特性,以及它們如何影響 PCB 的性能與可靠性。 1. 什麼是銅箔基板(CCL)? 銅箔基板(CCL)是一種複合材料,將銅箔壓合在非導電基材的一側或兩側(通常為玻璃纖維強化環氧樹脂、聚醯亞胺或其他介電材料)。它作為PCB 製造的「空白畫布」,同時提供機械支撐與電子電路所需的導電路徑。 在 PCB 製程中,不需要的銅會被蝕刻掉,留下導線、焊墊與接地平面,依照電路設計連接電子元件。 2. CCL 的基本結構 典型的 CCL 由以下層次組成: ⦁ 銅箔:提供導電層。 ⦁ 膠層(部分類型):將銅箔黏合至基材。 ⦁ 介電基材:提供電氣絕緣與機械穩定性。 在高頻或軟板應用的無膠 CCL 中,銅箔直接壓合於基材,無膠層,以提升訊號完整性。 銅箔基板的類型 CCL 可依基材材料、熱性能與機械特性等因素分類,如下: 3. 什麼是銅箔基板? 銅箔基板(CCL)是 PCB 的一種基材,以玻璃纖維或木漿紙為補強材料,經樹脂含浸後......
PCB 基材選擇的重要性:為什麼比你想像中更關鍵?
重點摘要 預防導通孔失效:Z 軸熱膨脹係數(CTE)造成的膨脹會對鍍通孔孔壁施加應力;選對基材可避免產品在實際使用中失效。 規格不能只寫 FR-4:指定 IPC-4101 的具體規格表,以確保適當的 Tg 及較低的熱膨脹量。 依需求選擇材料:一般用途選用 FR-4、軟性電路選用聚醯亞胺、散熱用途選用鋁基板,超過 3 GHz 的應用則選用 Rogers 材料。 採用板廠實際疊構:半固化片的玻纖布結構會改變 Dk,阻抗計算應依據工廠實際提供的疊層結構。 PCB 基材是電路板中唯一不需要親手畫出來的部分。您選好板厚、選擇 FR-4,便繼續設計。然而,即使一塊電路板通過所有電氣測試,仍可能因為鍍通孔孔壁失效而在實際使用後被退回。 層壓板更像鋼筋混凝土,而不是塑膠。編織玻璃纖維布相當於鋼筋,固化的環氧樹脂則相當於水泥。玻纖提供了電路板平面方向的大部分機械強度,但板厚方向沒有同等的補強結構。因此,樹脂在垂直方向的膨脹幅度遠大於水平方向。每次回焊時,這種膨脹都會對鍍通孔內部的銅孔壁施加應力。 圖 1:堆疊的覆銅層壓板與半固化片 本指南將介紹 PCB 基材 的實際作用、哪些層壓板特性在應用中最重要,以及這些特性如......
如何選擇合適的 PCB 防焊層材料,打造可靠的電路板
重點摘要 雙重固化:紫外線負責形成開窗,熱固化則使環氧樹脂具備持久耐用性。 LPI 與 Coverlay:硬板使用 LPI 防焊層,軟板使用覆蓋膜。 顏色與間距:綠色防焊層可製作比黑色/白色(0.13 mm)更窄的防焊橋(0.10 mm)。 防護作用:防止焊錫橋接,並隔絕濕氣以保護銅箔。 固化品質:正確烘烤可避免防焊層在電鍍和回流焊過程中剝離。 PCB 防焊層 材料是一層已固化的聚合物薄膜,厚度通常為 10 至 30 µm(0.4 至 1.2 mil)。回流焊時,它是相鄰焊盤之間阻隔熔融焊錫的唯一屏障。多數設計者只在下單表單上選擇防焊層顏色,但其化學組成遠比顏色重要。防焊層實際上是在同一層中結合兩種化學固化機制。第一種會對紫外線產生反應,讓工廠透過曝光將焊盤開窗圖形轉印至薄膜;第二種則必須在烘箱中加熱才能硬化,使薄膜能承受焊接高溫、電鍍藥液及濕氣。 圖 1:細間距封裝周圍的綠色 LPI 防焊層 每種防焊材料都必須兼顧這兩項功能,因此能精確形成最細防焊橋的油墨,未必具有最強的耐久性。本指南將介紹防焊材料的組成、LPI 與乾膜及覆蓋膜的差異,並說明各項材料特性在實際使用中的表現,協助您依應用需求選擇合......
銅箔如何影響 PCB 效能與製造品質
重點摘要 重量:1 oz 銅約等於 35 µm 厚度;重量越高,載流能力越大。 類型:ED 適用於標準硬板,RA 適用於需要動態彎折的軟板電路。 DFM 與損耗:較平滑的銅箔可降低射頻損耗;較厚銅箔需要更寬的線寬及間距。 PCB 中真正承載電氣訊號的部分是銅箔。電路板的強度來自玻璃纖維布,樹脂用於固定各層,阻焊層則保護並分隔外露銅。對許多設計而言,銅箔始於疊層中的一個簡單選項:1 oz。 圖 1:送入覆銅層壓板壓合機的電解沉積銅箔卷材 大部分 PCB 銅箔採用減成法加工。製造商先將連續銅帶貼合到層壓板,再移除不屬於電路圖形的銅。因此,在 Gerber 檔案進入生產前,銅厚、晶粒結構及表面紋理已經存在於設計特性中。這些特性都會影響成品。本指南將介紹 PCB 銅箔的特性、銅重量(盎司)與銅厚(微米)的關係、電解沉積銅與壓延銅的差異,以及如何為疊層選擇合適的銅重量。 甚麼是銅箔?為何對 PCB 重要? 銅箔是標準 PCB 中唯一的導電材料,因此成品走線的每項電氣特性都可追溯至銅箔。 銅箔是甚麼?在 PCB 結構中扮演甚麼角色? 銅箔是附著於絕緣材料上的連續高純度薄銅片。PCB 銅箔厚度通常為 12 至 ......
理解 PCB 銅厚度:標準與換算
談到銅箔厚度時,製造商能提供的選擇其實有限。當設計者需要在不增加線寬的前提下提高走線的載流能力,就會在「厚度」這個橫向維度上加碼。然而可選厚度屈指可數,多數廠商只提供幾種標準值。銅箔的選擇關乎供電能力、訊號傳播與熱管理;寬度與長度更是設計者時時刻刻的煩惱——太細,高電流一來就走線燒毀;太厚,蝕刻流程立刻變成燒錢夢魘。兩者之間才有甜蜜點。本文將介紹銅厚的相關標準、量測方法與單位換算。 什麼是 PCB 銅箔厚度? 簡單來說,PCB 銅箔厚度就是沉積在板材上銅層的高度,可用三種單位表示: 微米 (µm) 密耳 (1 mil = 0.001 英寸) 盎司/平方英尺 (oz/ft²) 業界普遍採用「盎司」作為標準,因為早期 PCB 廠習慣以每平方英尺的重量來計價。 1 oz/ft² ≈ 35 μm ≈ 1.37 mils。 也就是說,1 oz 的銅箔厚度約為 35 µm。 如何量測 PCB 銅箔厚度 量測時機分兩大類: 1. 製前:向板廠指定厚度(例如 1 oz)。廠商提供的基材已預覆底銅。 2. 製後:成品厚度會因電鍍加厚而略增。可透過切片顯微鏡量測,或以表面輪廓儀取得更精確數據。最終銅厚 = 底銅 + ......
PCB 材料完整指南:FR-4、Rogers、銅箔、防焊層與基材選擇
重點摘要 FR-4 是大多數高性價比且可靠 PCB 的首選材料。 高頻與 RF 應用建議使用 Rogers 材料,以降低訊號損耗。 較厚的銅箔(2oz)可提升載流與散熱能力。 多層板可選用高 Tg 基材,以獲得更好的熱穩定性。 綠色 LPI 防焊層在性能與檢測效果之間提供最佳平衡。 印刷電路板(PCB)是現代電子產品不可或缺的重要組成部分。這些電路板連接並支撐電子元件,為電氣訊號與電力傳輸提供穩定的平台。典型的 PCB 由多層不同的材料壓合而成,形成一個完整結構。 PCB 是電子製造流程中的重要部分。從消費性電子產品到汽車與航太應用都會使用 PCB,對電子裝置的正常運作至關重要。 PCB 使用的材料類型 1. 基材 基材是 PCB 的基礎材料,也是其他材料堆疊與形成電路結構的基礎。PCB 基材通常採用玻璃纖維增強環氧樹脂,也就是 FR-4。其他基材類型包括 CEM-1、CEM-3、聚醯亞胺(PI)以及 Rogers。基材的選擇取決於工作溫度、介電強度與成本等特定需求。 選擇基材時常見的考量因素包括: - 介電常數:介電常數用來衡量基材儲存電能的能力。較高的介電常數可能造成訊號損耗與干擾,尤其是在高......