電源供應符號完整指南:AC、DC、接地、電池與電源符號
2 分鐘
- 電源供應符號表(快速參考)
- 什麼是電源供應符號?
- 直流電源符號
- 交流電源符號
- 電池符號:單節與多節電池
- 接地符號:大地接地、機殼接地與訊號接地
- 定電壓源與定電流源符號
- 相依(受控)電源符號
- 電源軌標籤:VCC、VDD、VSS、VEE 與 GND
- 電源供應符號:IEC 60617 與 ANSI/IEEE 315
- 如何在電路中讀懂電源供應符號
- 常見電源供應符號錯誤
- 從電源供應符號到 PCB Footprint
- 結論
- 電源供應符號常見問題
電源供應是電子電路中最基本的組成部分之一。閱讀原理圖時,您可能會遇到不同的電源相關符號,包括交流電源、電壓源以及接地參考。
雖然有些符號看起來很簡單,但每一個都代表特定的電氣功能。誤解這些符號可能導致錯誤連接、非預期的電路行為,甚至造成 PCB 設計中的 EMC 問題。
在本指南中,您將了解:
- 完整的電源供應符號表,從直流與交流電源到電池符號
- 大地接地、機殼接地與訊號接地符號有何不同
- 為什麼受控源使用菱形而不是圓形
- IEC 與 ANSI 符號規範在哪些地方有所不同
- 每一種符號如何對應到實際的 PCB Footprint

圖:完整的電源供應符號表
重點摘要
- 圓形代表獨立源:普通圓形表示其輸出不依賴電路中其他量的電源。
- 菱形代表受控源:在原理圖中,菱形外框是辨識受控源最關鍵的特徵。
- 長線代表正極:在標準電池符號中,較長的線代表正極端,較短的線則代表負極端。
- 接地符號不可互換:大地接地、機殼接地與訊號接地代表三個不同的網路。
- 網路名稱決定連通關係:在 EDA 工具中,電氣連接由網路名稱與符號接腳定義決定,而不只是由原理圖符號的外觀決定。
電源供應符號表(快速參考)
十四種符號幾乎涵蓋了原理圖中會遇到的所有電源類型。它們可以分成四大類:電源、電池、接地與電源軌標籤。
| 符號形狀 | 名稱 | 代表含義 | 標準參考 |
|---|---|---|---|
| 帶有 + 與 - 端子的圓形 | 直流電壓源 | 固定的直流電位差 | IEC 60617, ANSI/IEEE 315 |
| 內含正弦波的圓形 | 交流電源 | 正弦交流電壓源 | IEC 60617, ANSI/IEEE 315 |
| 內含箭頭的圓形 | 定電流源 | 不受負載電壓影響的固定電流 | ANSI/IEEE 315 |
| 內含 + 與 - 的圓形 | 定電壓源 | 不受負載電流影響的固定電壓 | ANSI/IEEE 315 |
| 一條長線與一條短線 | 單節電池 | 單一電化學電池 | ANSI/IEEE 315 |
| 重複排列的長短線組 | 多節電池 | 兩節或以上串聯電池 | ANSI/IEEE 315 |
| 內含 + 與 - 的菱形 | 受控電壓源 | 由電路中的另一個電氣量決定電壓 | 繪圖慣例 |
| 內含箭頭的菱形 | 受控電流源 | 由電路中的另一個電氣量決定電流 | 繪圖慣例 |
| 三條逐漸縮短的水平線 | 大地接地 | 與大地連接 | IEC 60417-5017, IEEE 315 clause 3.9.1 |
| 一條橫線下方帶三條斜線 | 機殼接地 | 與機架或外殼連接 | IEC 60417-5020, IEEE 315 clause 3.9.2 |
| 向下的三角形 | 訊號接地(共地) | 電路本身的 0 V 回流參考 | IEEE 315 clause 3.9.3 |
| 垂直線搭配向上的橫線或箭頭 | 電源軌(VCC、VDD) | 具名稱的正電源網路 | EDA 元件庫慣例 |
| 實線位於虛線上方 | 直流標誌(設備) | 設備標籤或面板上的直流電標誌 | IEC 60417-5031 |
| 單一正弦波 | 交流標誌(設備) | 設備標籤或面板上的交流電標誌 | IEC 60417-5032 |
注意
最後兩列屬於設備標誌,而不是原理圖符號。IEC 60417 定義的是設備上使用的圖形符號,例如產品標籤、控制項與指示標誌;IEC 60617 則定義電氣圖與原理圖中使用的圖形符號。將這兩套符號混在一起,是許多已發布符號圖表中的常見錯誤。
什麼是電源供應符號?
電源供應符號是一種標準化圖形符號,用於原理圖中表示電源、電源軌或參考連接。
工程師不需要使用冗長的文字說明,就能透過這些符號快速且一致地辨識電氣功能。
依照符號類型不同,電源相關符號可以傳達多種資訊:
- 電源類型:電路使用的是直流電源、交流電源、電池或受控源。
- 極性/方向:哪一端是正極,或傳統電流的方向為何。
- 參考作用:該節點是電源、回流路徑還是安全接地連接。
符號本身並不定義額定電流、穩壓性能或實體規格。這些資訊會記錄在參考標號、數值欄位以及物料清單中。
直流電源符號
直流電源符號通常是一個圓形,其中一端標有加號,另一端標有減號。它代表一個讓其中一端維持較高電位,而且電位方向不會隨時間反轉的電源。

圖:標示正極與負極端子的直流電源符號。
帶有正負端子的圓形
圓形代表電源本體。正號與負號位於端子內側或緊鄰端子,用來定義原理圖中所有計算的參考極性。如果將正負標記對調,所有由此電源推導出的節點電壓符號也會改變。
實線與虛線的直流標誌
在設備標籤、面板以及電源供應器上,您會看到另一種圖形:一條實心水平線位於一條虛線上方,由 IEC 60417-5031 定義。它代表直流電。這是一種設備標誌,而不是原理圖符號,因此應放在絲印或額定值標籤上,而不是放進網表中。
直流電壓源與直流電流源
兩者都是圓形,差別在於內部標記。正負標記表示電壓源;圓形內的一支箭頭則表示電流源,而箭頭指向傳統電流的方向。
交流電源符號
交流電源符號通常畫成一個內含正弦波的圓形。它表示極性隨時間週期性變化的交流電壓源。與直流電源不同,兩個端子都不會永久保持正極或負極,因此不使用固定的 + 與 − 極性標記。

圖:以內含單一正弦波的圓形表示交流電源。
單相交流電源符號
單相交流電源符號由一個內含正弦波且具有兩個連接端子的圓形組成。
交流電源旁通常會標示 RMS 電壓與頻率,例如 230 V、50 Hz。符號本身不表示訊號振幅;沒有標示數值的交流電源會使原理圖資訊不完整。
三相電源與市電輸入符號
三相電源通常建模為三個具有相位標示的獨立單相電源,並採用星形或三角形配置。
交流市電輸入通常以連接器或端子入口表示,而不是獨立的交流電源符號。實際電路通常會在市電輸入附近加入保險絲、濾波器與突波保護等保護元件。
從交流電源到整流器之前的區域,是電路板開始進入高電壓設計的第一個位置,因此必須遵守爬電距離與電氣間隙要求。所有輸入側元件都應視為關鍵區域。
電池符號:單節與多節電池

圖:單節與多節電池符號
電池符號由兩條長度不同的平行線組成,而且規則始終不變:較長且較細的線代表正極,較短且較粗的線代表負極。一組長短線代表一節電池,重複的長短線組則表示多節電池串聯。
| 特性 | 單節電池 | 多節電池 |
|---|---|---|
| 符號 | 一條長線與一條短線 | 兩組或以上的長短線依序排列 |
| 含義 | 一個電化學電池單元 | 串聯連接的多個電池單元 |
| 典型電壓 | 1.2 V 至 3.7 V,依電池化學種類而定 | 各個電池單元電壓的總和 |
| 常見簡化畫法 | 直接依標準符號繪製 | 較長的電池組可在符號組之間以虛線省略表示 |
| 典型用途 | 鈕扣電池、單顆 AA 電池、單顆鋰離子電池 | 電池組、9 V 方形電池、串聯電池組 |
較長的串聯電池組很少逐節完整畫出。多數原理圖會顯示兩組長短線、中間以虛線省略,最後再畫一組,並在旁邊標示總電壓。這種簡化方式可以保持圖面清晰,同時不隱藏串聯連接關係。
注意:電池符號的極性由線條長度決定,而不是由繪製順序決定。如果您的元件庫符號使用等長線條,請修正元件庫。等長線的電池符號會造成極性模糊,工程師在審查原理圖時通常會將其列為問題。
接地符號:大地接地、機殼接地與訊號接地

圖:大地接地、機殼接地與訊號接地符號
接地符號用來識別電路的參考電位,或表示與大地、機殼或其他指定接地網路的連接。依照電路與接地架構不同,它們也可能提供電流回流路徑。
這些接地符號代表不同功能,不應視為可以互相替換。
| 符號 | 結構 | 功能 | 何時使用 |
|---|---|---|---|
| 大地接地 | 垂直線連接三條逐漸縮短的水平線 | 連接至大地或具有相同功能的結構 | 市電供電設備、保護接地、雷擊回流 |
| 機殼接地 | 垂直線連接一條橫線,橫線下方帶三條短斜線 | 連接金屬機架、外殼或機箱 | 屏蔽罩、機架、汽車車身回流、航空器機身 |
| 訊號接地 | 短垂直線連接向下三角形的頂部 | 電路本身的 0 V 參考節點 | 所有低電壓類比與數位回流路徑 |
機殼接地不等於大地接地
這項差異非常重要,因為機殼不一定處於大地電位。IEEE 315 clause 3.9.2 明確指出,機殼或框架相對周圍大地可能存在相當高的電位。如果希望兩者連接,應將連接點明確畫出,並使用自己的參考標號。
AGND、DGND 與 PGND 命名回流
AGND、DGND 與 PGND 等命名方式通常都沿用訊號接地三角形。符號形狀保持相同,只有標籤內容不同,因此 PCB 佈局工具才能將三個回流網路分開,並在指定的單一連接點將它們接合。
定電壓源與定電流源符號

圖:定電壓源符號與定電流源符號
這兩種符號通常都畫成圓形,但可透過內部標記區分兩種電源類型。
定電壓源會維持指定的端電壓,而流過的電流則由負載決定。定電流源會維持指定電流,而端電壓則由負載決定。
| 特性 | 定電壓源 | 定電流源 |
|---|---|---|
| 符號內容 | 正負極性標記 | 沿端子軸線方向的箭頭 |
| 保持不變的量 | 端電壓 | 端電流 |
| 由負載決定 | 電流 | 電壓 |
| 理想內阻 | 零 | 無限大 |
| 故障行為 | 短路 → 理論上產生無限大電流 | 開路 → 理論上產生無限大電壓 |
| 實際例子 | CV 模式的桌上型電源供應器;工作範圍內的穩壓電源或 LDO | 定電流 LED 驅動器;電流鏡;CC 模式的桌上型電源供應器 |
為什麼理想電源符號與實際硬體不同
理想電源並不存在,因為實際電源都具有有限的內阻。因此,只要電流需求還沒有大到讓內部壓降占主導地位,它就會表現得像電壓源。當桌上型電源供應器從 CV 模式切換到 CC 模式時,顯示的正是這個轉換點。
電流源上的箭頭方向並不是裝飾。它定義了電流的參考方向;如果計算結果得到負值,只代表實際電流方向與箭頭所定義的參考方向相反。
相依(受控)電源符號

圖:四種相依電源符號
相依電源也稱為受控源,其輸出由電路其他位置的電壓或電流控制。
它通常畫成菱形,而不是圓形。菱形用來區分相依源與獨立源,而內部標記則用來表示它屬於電壓源或電流源。
四種類型的相依電源
| 類型 | 縮寫 | 符號內容 | 輸出方程式 | 增益參數 |
|---|---|---|---|---|
| 電壓控制電壓源 | VCVS | 帶有正負標記的菱形 | Vout = A x Vcontrol | 無因次電壓增益 |
| 電壓控制電流源 | VCCS | 帶箭頭的菱形 | Iout = g x Vcontrol | 跨導,單位為西門子 |
| 電流控制電壓源 | CCVS | 帶有正負標記的菱形 | Vout = r x Icontrol | 跨阻,單位為歐姆 |
| 電流控制電流源 | CCCS | 帶箭頭的菱形 | Iout = B x Icontrol | 無因次電流增益 |
控制量一定要在原理圖中明確標示,通常是其他位置具有標籤的支路電流或節點電壓。如果沒有這個標籤,符號就無法使用,因為無從得知輸出究竟受哪一個量控制。
相依電源符號在實際電路中的應用
相依電源並不是只存在於教科書中的抽象概念。所有主動元件都可以透過它們建立模型:
- 雙極性電晶體的小訊號模型可以表示為 CCCS,集極電流跟隨基極電流。
- MOSFET 可以表示為 VCCS,汲極電流跟隨閘極-源極電壓。
- 理想運算放大器可以表示為 VCVS,輸出跟隨差動輸入。
- 跨阻放大器可以建模為 CCVS,將輸入電流轉換成輸出電壓。
與在 IEC 60417 中具有編號的大地接地標誌不同,菱形並不是 IEC 60617 中具有獨立編號的條目,但它幾乎已被普遍採用為繪圖慣例。
這種符號長期出現在電路理論教材、SPICE 以及後來的電路模擬器與 EDA 元件庫中,因此可以將它視為業界實際採用的標準慣例,但不要引用並不存在的標準條款編號。
以運算放大器為例,我們的 運算放大器符號指南進一步說明了電源接腳的繪製方式,以及為什麼這些接腳有時會被隱藏。
電源軌標籤:VCC、VDD、VSS、VEE 與 GND
電源軌標籤可以視為文字形式的電源供應符號。一條帶有向上橫線或箭頭的短垂直線,再加上名稱,就能宣告一個電源網路,而不必一路畫線回到電源。
| 標籤 | 含義 | 來源 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| VCC | 正電源,集極 | 雙極性電晶體集極端 | 傳統 TTL 與雙極性邏輯,現今仍常被泛用 |
| VDD | 正電源,汲極 | MOSFET 汲極端 | CMOS 邏輯、微控制器與大多數現代數位 IC |
| VSS | 負電源或 0 V,源極 | MOSFET 源極端 | CMOS 接地回流 |
| VEE | 負電源,射極 | 雙極性電晶體射極端 | 運算放大器與類比元件的負電源軌 |
| GND | 電路共地,0 V | 通用 | 幾乎所有低電壓設計中的回流節點 |
VCC 與 VDD:應該使用哪一個標籤?
在現代實務中,VCC 與 VDD 常被交替用來表示正電源軌,而 VSS 與 GND 也常被交替用作回流名稱。這種區別源自元件物理結構,而不是現代標準的要求。
歷史上,使用雙極性電晶體(BJT)時,電源主要供給集極,因此稱為 VCC。現在 CMOS 已非常普遍,電源供給 MOSFET 的汲極,因此稱為 VDD。
在現代設計中,雖然標籤選擇通常取決於設計慣例,但最佳做法始終是遵循元件資料表中的電源接腳名稱。
注意
電源軌標籤會依名稱自動連接。即使兩個標示為 VDD 的符號位於不同頁面,而且沒有任何可見導線連接,它們仍屬於同一個網路。當您有意識地使用這項功能時,它非常方便;但如果只是網路名稱拼錯一個字,也可能成為非常難以發現的錯誤。
電源供應符號:IEC 60617 與 ANSI/IEEE 315

圖:IEC 60617 與 ANSI/IEEE 315 電氣符號比較
IEC 60617 是國際上用於電氣圖的圖形符號標準,而 ANSI/IEEE 315 則是北美地區對應的標準。
| 符號 | IEC 60617 慣例 | ANSI/IEEE 315 慣例 | 一致性 |
|---|---|---|---|
| 直流電源 | 帶極性標記的圓形 | 帶極性標記的圓形 | 相同 |
| 交流電源 | 內含正弦波的圓形 | 內含正弦波的圓形 | 相同 |
| 電池 | 長短線組 | 長短線組 | 相同 |
| 電流源 | 帶方向箭頭的圓形 | 帶方向箭頭的圓形 | 相同 |
| 大地接地 | 三條逐漸縮短的橫線 | 三條逐漸縮短的橫線,clause 3.9.1 | 符號相同,參考條款不同 |
| 機殼接地 | 單一橫線搭配斜線 | 單一橫線搭配斜線,clause 3.9.2 | 符號相同,參考條款不同 |
| 電路共地 | 未包含於設備標誌集合中 | 向下三角形,clause 3.9.3 | IEEE 明確命名 |
| 電阻(供比較) | 矩形 | 鋸齒線 | 確實不同 |
加入電阻這一列,是因為工程師通常最先從電阻符號注意到兩套標準的差異。不過就電源符號本身而言,依任一套標準繪製的原理圖,受過另一套標準訓練的工程師仍然可以完全理解。
如何在電路中讀懂電源供應符號
按照固定順序閱讀電源符號,就能快速理解原理圖。從電源開始一路追蹤到回流路徑,然後再確認各個參考連接。

圖:原理圖範例,展示電源軌、去耦、相依電源與接地回流路徑。
- 找到電源並識別其類型。圓形代表獨立源,菱形代表相依源,長短線組代表電池。閱讀任何標籤之前,外形就能先告訴您這些資訊。
- 查看內部標記以判斷類型與方向。正負極性表示電壓源,箭頭表示電流源,而正弦波表示交流電源。
- 沿著原理圖追蹤正電源軌。找出所有名稱相同的電源軌標籤,因為無論是否存在可見導線,它們都屬於同一個網路。
- 分別辨識每一種接地符號。確認圖中出現多少種不同的回流符號。兩種不同符號通常代表兩個不同網路。
- 找到連接點。確認不同回流網路在哪裡連接,通常是一個單一 Net Tie 或 0 歐姆電阻。如果完全找不到連接點,原理圖可能存在問題。
- 確認每個菱形符號的控制變數。沒有指定控制量的相依電源是不完整的。
常見電源供應符號錯誤
大多數電源符號錯誤都屬於繪圖錯誤,而由於原理圖看起來仍然合理,因此很容易在審查過程中被忽略。
- 將相依電源畫成圓形:這是最常見的錯誤之一,會讓受控源看起來像獨立電源。模擬器可能因此收斂到完全錯誤的工作點。
- 將機殼接地與大地接地隱含連接:如果在沒有明確連接點的情況下將兩個符號放在同一個網路上,可能形成接地迴路,而問題通常是在 EMC 測試失敗時才被發現,而不是由 DRC 找出。
- 使用等長的電池線條:極性會變得模糊,最終可能導致 PCB 上的電池座方向裝反。
- 未標示數值的交流電源:沒有 RMS 電壓與頻率的交流電源符號,既無法實際製作,也無法正確模擬。
- 在原理圖中使用 IEC 60417 設備標誌:實線與虛線組成的直流標誌應用於額定值標籤,而不是網表。
- 類比與電源回流共用 GND:同一個網路名稱會把原本需要分離的兩條回流路徑合併,使開關雜訊進入參考地。
從電源供應符號到 PCB Footprint
只有當電源符號被賦予 Footprint、網路類別與銅箔後,它才真正成為實體電氣連接。這一步會把原理圖中的設計決策轉化為可製造的 PCB。

圖:展示單一電源供應符號轉換流程的示意圖
| 原理圖元素 | 在 PCB 上變成 | 需要決定的設計項目 |
|---|---|---|
| 直流電源符號 | DC 插座、排針或端子台 Footprint | 連接器額定電流與機械固定方式 |
| 電池符號 | 鈕扣電池座或 AA 電池座 Footprint | 電池座下方禁佈區與接點鍍層 |
| 大地接地符號 | 帶鍍層焊墊的安裝孔或接地螺柱 | 與帶電網路之間的爬電距離與電氣間隙 |
| 機殼接地符號 | 屏蔽罩焊墊或與安裝孔連接 | 該連接是刻意設計還是意外形成 |
| 訊號接地符號 | 具名稱的網路,再轉換為銅箔平面 | 單點連接位置 |
| 電源軌標籤 | 具有指定網路類別的網路 | 走線寬度與銅厚 |
電源網路的走線寬度與 Net Class
到了走線寬度這一步,電源網路就不再只是原理圖中的符號。依 IPC-2221,所需的走線寬度取決於三個因素:
- 電流:網路所承載的連續電流,而不是峰值電流。
- 可接受溫升:通常為高於環境溫度 10 C 至 20 C。
- 所在層位置:內層或外層。
相同電流下,內層需要比外層更寬的走線,因為埋在板內的銅箔散熱能力較差。2 A 電源軌如果位於 1 oz 外層,與相同電流但埋在內層的走線,其尺寸要求會有明顯差異。
建議在 EDA 工具中放置電源符號時,就同時設定該網路的 Net Class。如此一來,走線寬度規則便會自動跟隨網路,而不必等到佈線時再靠人工記住。
延伸閱讀:
結論
電源供應符號是一套數量不多,卻能傳達大量資訊的圖形語言。四大類幾乎涵蓋所有情況:圓形代表獨立源、菱形代表相依源、長短線組代表電池,而三種不同的接地符號則表示不同的回流連接。這些圖形在 IEC 60617 與 ANSI/IEEE 315 之間大致保持一致,因此只要熟悉其中一套規範,就能讀懂另一套。
最值得避免的兩個錯誤,是把受控源畫成圓形,以及把機殼接地、大地接地和訊號接地視為同一個網路。這兩種問題都不一定會觸發設計規則檢查,但在 PCB 製造完成後才發現時,修正成本往往相當高。只要在原理圖階段正確使用符號,後續的 Net Class、平面配置與走線寬度就能自然地建立起來。
電源供應符號常見問題
問:電路圖中的電源供應符號是什麼?
電源供應符號是一種標準化圖形,用來標示能量從哪裡進入電路。帶正負標記的圓形代表直流電源,內含正弦波的圓形代表交流電源,而長度不同的平行線則代表電池。
問:直流與交流電源符號有什麼不同?
直流電源符號是一個帶固定正負極性標記的圓形,因為其中一個端子會永久保持正電位。交流電源符號則是一個內含正弦波的圓形,因為其極性會交替改變,所以固定極性標記沒有意義。
問:為什麼相依電源使用菱形表示?
菱形用來區分輸出受電路中另一個電壓或電流控制的電源,與不受其他量控制的獨立電源。這是一套在教科書、SPICE 工具與 EDA 元件庫中長期一致採用的繪圖慣例。
問:電池符號中哪一條線是正極?
較長且較細的線始終代表正極,較短且較粗的線代表負極。無論是單節電池還是多節電池組,也無論符號在原理圖中旋轉到哪一個方向,這項規則都不會改變。
問:VCC 與 VDD 是一樣的嗎?
在現代實務中,大致可以視為相同,兩者都常用來標示正電源軌。名稱源自元件物理結構,VCC 來自雙極性電晶體的集極,而 VDD 來自 MOSFET 的汲極,但如今兩者經常交替使用。
問:IEC 與 ANSI 使用不同的電源供應符號嗎?
對電源類符號而言,兩套標準大致一致,因此直流電源、交流電源與電池在兩套規範中的外觀基本相同。較明顯的差異出現在其他元件,例如 IEC 將電阻畫成矩形,而 ANSI 則使用鋸齒線。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......