運算放大器(Op Amp)符號解析:腳位配置、極性與電源腳
1 分鐘
- 運算放大器的符號是什麼?
- 如何在電路圖中讀懂運算放大器符號
- 讀取運算放大器符號時的常見錯誤
- 運算放大器符號中的反相與非反相輸入
- 了解運算放大器電源供應腳
- 運算放大器與比較器符號
- 741 運算放大器腳位:將符號對應到實際腳位
- 從運算放大器電路圖符號到 PCB Footprint
- 運算放大器符號常見問題
- 結論
運算放大器(op amp)符號是類比電路圖中最常見的圖形之一:一個三角形,具有兩個輸入端與一個輸出端。正確讀懂它,知道哪個腳位是反相輸入、哪個是非反相輸入,以及電源如何連接,是建立任何放大器電路前所需的第一項技能。
標準運算放大器符號包含非反相輸入、反相輸入、輸出,以及電源供應連接;這些電源腳可能會依照電路圖風格而顯示或隱藏。常見符號慣例是使用帶有輸入與輸出標示的三角形。
本指南你將學到什麼
- 運算放大器符號中每個部分的含義
- 為什麼輸入端會標示 + 與 −,以及它們控制的是什麼
- 電源供應腳如何運作,以及為什麼它們常被隱藏
- 如何辨識電壓跟隨器、反相放大器與比較器電路
- 運算放大器符號與比較器符號有何不同
- 如何將 741 符號對應到實際 DIP-8 腳位配置
- 電路圖符號如何連接到 PCB footprint
運算放大器的符號是什麼?
運算放大器符號代表一種高增益差動放大器。它通常畫成三角形,左側平邊為輸入端,右側尖端為輸出端,表示訊號流動方向。
三個主要連接端
每個運算放大器符號都有三個核心端點:
- 非反相輸入(+)
- 反相輸入(−)
- 輸出

圖:運算放大器符號圖,顯示反相輸入、非反相輸入與輸出
運算放大器符號快速參考
| 標記 | 含義 |
|---|---|
| + | 非反相輸入 |
| − | 反相輸入 |
| Output | 放大後訊號 |
| VS+ | 正電源 |
| VS− | 負電源 |
| 符號元素 | 功能 |
|---|---|
| 三角形外觀 | 代表放大器,訊號由左向右流動 |
| + 端 | 非反相輸入 |
| − 端 | 反相輸入 |
| 三角形尖端 | 輸出(Vout) |
| 垂直線,若有顯示 | 電源軌,VS+ 與 VS− |
如何在電路圖中讀懂運算放大器符號
先不談理論,多數工程師需要的是在實際電路中快速辨識這個符號。以下三種配置涵蓋了設計者在早期最常遇到的情況。
範例 1:電壓跟隨器
輸出端直接回授到反相輸入端。它沒有增益,常作為高阻抗訊號源的緩衝器使用。
範例 2:反相放大器
輸入訊號會透過電阻連接到反相輸入端。回授電阻會設定增益,相關內容可參考我們的電阻符號指南。非反相輸入端則接地。
範例 3:比較器電路
其中一個輸入端為固定參考電壓,另一個輸入端為訊號。此配置沒有回授路徑。輸出會根據哪個輸入較高,在電源軌之間切換。
在這三種配置中,出現的都是同一個三角形符號;差別只在於連接方式,因此判讀上下文比單看符號外形更重要。

圖:運算放大器電路圖範例,顯示電壓跟隨器、反相放大器與比較器接線
讀取運算放大器符號時的常見錯誤
| 錯誤 | 修正方式 |
|---|---|
| 以為沒有畫出電源腳就代表不需要供電 | 務必查看資料表中的 VS+ / VS− 或 +V/Gnd |
| 只憑外形就把運算放大器與比較器混淆 | 檢查是否有回授路徑,而不是只看符號形狀 |
| 依照資料表或教科書記憶判讀時,混淆反相與非反相腳位 | 依照特定封裝確認腳位編號,不要只靠記憶 |
| 忽略單電源限制 | 在假設具備雙電源軌行為前,先檢查輸出擺幅範圍 |
運算放大器符號中的反相與非反相輸入
輸入腳上的 + 與 − 標記,是整個符號中最重要的細節。它們決定的是輸出相位,而不是電壓極性。
反相輸入(−)
施加到反相輸入端的訊號,會產生相位相差 180° 的輸出。相對於參考點,正向輸入電壓擺幅會產生負向輸出擺幅。
非反相輸入(+)
施加到非反相輸入端的訊號,會產生與輸入同相的輸出。不會發生相位翻轉。
運算放大器中的加號與減號真正代表什麼?
這些符號並不表示 DC 極性或電壓高低。它們表示哪一條輸入路徑會讓輸出產生相位反轉。這是新手設計者常見的混淆點。
公式:
Vout = A * (V+ − V−)
其中 A 是開迴路增益,V+ 是非反相輸入電壓,V− 是反相輸入電壓。

圖:運算放大器符號顯示訊號從反相與非反相輸入到輸出的路徑,以及對應的相位結果
| 輸入 | 符號 | 輸出相位 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| 非反相 | + | 同相 | 電壓跟隨器、非反相放大器 |
| 反相 | − | 相差 180° | 反相放大器、加法電路 |
了解運算放大器電源供應腳
電源腳是運算放大器符號中最容易被忽略的部分,也是閱讀實際電路圖時最常造成混淆的來源。
運算放大器中的 VS+ 與 VS−
VS+ 與 VS− 是供應運算放大器內部運作的電源軌。它們與訊號輸入端及輸出端是分開的。
沒有這些連接時,無論訊號腳如何接線,運算放大器都無法運作。在實際設計中,於 PCB 佈局中靠近這些電源線放置旁路電容,是濾除電源雜訊的關鍵做法。
單電源與雙電源運算放大器
- 雙電源運算放大器使用正電源軌與負電源軌,例如 +15V 與 −15V,允許輸出擺幅高於與低於接地電位。
- 單電源運算放大器使用 +V 與 Gnd,或 0V,常見於電池供電與車用設計,但會將輸出擺幅限制在正電壓範圍內。
為什麼電源腳常被隱藏?
在簡化電路圖中,尤其是教科書與教學文章裡,VS+ 與 VS− 經常被省略,以減少圖面雜亂;前提是電源已被隱含,或在設計的其他地方說明。
在假設電路圖完整之前,務必依照資料表確認電源腳連接。

圖:三種運算放大器符號比較,包含隱藏電源腳、明確顯示 VS+ / VS− 電源軌,以及單電源配置
| 配置 | 使用腳位 | 典型應用 |
|---|---|---|
| 雙電源 | VS+, VS− | 音訊、儀表、精密類比 |
| 單電源 | +V, Gnd | 電池供電、車用、感測器 |
| 隱藏電源軌 | 隱含,未繪出 | 簡化教學圖 |
運算放大器與比較器符號
比較器與運算放大器圖示常使用相同的三角形符號,因此關鍵差異在於電路上下文與回授連接,而不是符號形狀本身。
| 特徵 | 運算放大器 | 比較器 |
|---|---|---|
| 符號 | 三角形 | 三角形,常常相同 |
| 工作模式 | 線性,搭配回授 | 飽和,輸出位於電源軌電位 |
| 回授 | 通常存在 | 通常不存在 |
| 輸出行為 | 與輸入差值成比例 | 二元高電位或低電位 |

圖:運算放大器符號與比較器符號比較,顯示回授路徑與參考電壓輸入的差異
741 運算放大器腳位:將符號對應到實際腳位
了解經典 741 運算放大器腳位配置
741 仍是最具代表性的教學用運算放大器。其經典 DIP-8 腳位配置包含反相輸入、非反相輸入、輸出、正負電源腳,以及基本使用時不一定需要的 offset null 腳位。
將 741 運算放大器符號腳位對應到實體腳位
電路圖符號顯示功能,例如 + 輸入、− 輸入與輸出;實體 IC 腳位圖則顯示位置。實際接線到電路板時,兩者都必須交叉確認,因為腳位編號會因製造商與封裝類型而不同。

圖:741 運算放大器 DIP-8 封裝俯視圖,顯示第 2 腳為反相輸入、第 3 腳為非反相輸入、第 4 腳為負電源、第 6 腳為輸出、第 7 腳為正電源
| 腳位 | 名稱 | 功能 |
|---|---|---|
| 2 | 反相輸入 | (−) |
| 3 | 非反相輸入 | (+) |
| 4 | V− | 負電源 |
| 6 | 輸出 | 放大後訊號 |
| 7 | V+ | 正電源 |
從運算放大器電路圖符號到 PCB Footprint
- 電路圖符號與 Footprint:電路圖符號定義元件功能,例如反相/非反相輸入與輸出;而 PCB footprint 則決定實體封裝,例如腳距、焊盤尺寸與方向。
- 避免錯誤:電路圖與 footprint 之間的腳位順序必須完全一致。錯誤對應往往能避開模擬檢查,直到製造後才被發現,這會造成高成本且難以修復的問題。
- 驗證:製造前,請確認三個關鍵項目:電路圖符號腳位標籤、footprint 腳位配置,以及資料表中的實際封裝腳位圖。
- 封裝切換:更換封裝類型時,例如從通孔 DIP-8 改為表面黏著 SOIC-8,務必確認腳位配置;即使腳位數相同,實體間距與腳位方向也常常不同。

圖:顯示從運算放大器電路圖符號,到 DIP-8 footprint,再到已組裝 PCB 的流程
運算放大器符號常見問題
Q:如何辨識實體 DIP-8 與 SOIC-8 運算放大器封裝上的第 1 腳?
在標準 DIP-8 與 SOIC-8 封裝上,塑膠本體一端的小缺口,或靠近某個角落的圓點,通常表示第 1 腳。從封裝上方俯視時,腳位編號一律從第 1 腳開始逆時針排列。
Q:理想運算放大器的典型輸入阻抗是多少?
理想運算放大器具有無限大的輸入阻抗,代表它不會從輸入訊號源吸取電流。在實際電路中,這可避免放大器對前一級電路造成負載效應。
Q:741 運算放大器上的 offset null 腳位有什麼用途?
offset null 腳位,通常是 741 DIP-8 封裝上的第 1 腳與第 5 腳,用於抵消輸入端之間不需要的小型 DC 電壓偏移。可在它們之間連接電位器,以平衡內部差動放大器級。
Q:為什麼有些多通道運算放大器封裝會共用同一個電路圖元件編號前綴?
多通道 IC,例如雙運算放大器或四運算放大器,會在電路圖中以獨立邏輯閘形式表示,例如 U1A、U1B 等,以保持佈局路徑清楚。這些邏輯閘共用同一個元件編號前綴,因為它們實際上位於同一個實體積體電路封裝內。
Q:如果正負電源接反會發生什麼?
反接電源會使內部 ESD 保護二極體與基板接面正向偏壓。這通常會立即造成災難性的熱失控與永久性矽晶損壞,使 IC 無法再使用。
結論
運算放大器符號看似簡單,只是一個具有兩個輸入與一個輸出的三角形,但誤讀 + 與 − 腳位,或漏看電源連接,都會造成真實電路錯誤。了解反相與非反相行為、辨識隱藏電源腳,並區分運算放大器與比較器,已涵蓋多數實際電路圖閱讀需求。741 腳位範例則將符號理論與實體接線連接起來。當符號理解清楚後,從電路圖、footprint 到可運作電路板的距離就會縮短許多。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......