二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
1 分鐘
- 二極體符號圖片(快速參考)
- 二極體符號類型
- 什麼是二極體符號?
- 二極體符號極性:陽極與陰極說明
- 電路圖中的二極體符號(實用範例)
- 如何在電路圖中讀懂二極體符號
- 二極體符號與其他電子符號的比較
- 閱讀二極體符號時的常見錯誤
- 為什麼二極體符號在 PCB 設計中很重要
- 二極體符號常見問題
- 結論
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。
你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念!
你將在本指南中學到:
- 辨識陽極與陰極(極性)
- 了解順向偏壓與逆向偏壓
- 認識常見二極體符號類型
- 查看實際電路範例
- 一步步讀懂二極體符號
- 從電路圖轉換到 PCB
二極體符號圖片(快速參考)

圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。
二極體符號類型
電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。
不同應用需要不同類型的二極體。
雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。
以下是快速參考表:
| 二極體類型 | 符號說明 | 主要功能 |
|---|---|---|
標準二極體 (PN 接面/整流二極體) | 三角形指向一條垂直直線。 | AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。 |
| 稽納二極體 | 三角形指向一條邊緣彎折、類似「Z」形的線。 | 電壓穩定、安全的逆向崩潰操作。 |
| LED | 標準符號加上兩個向外指的箭頭。 | 在順向偏壓時發光。 |
| 蕭特基二極體 | 三角形指向一條端點帶有方形、類似「S」形彎折的線。 | 快速切換、低順向壓降。 |
| 光二極體 | 標準符號加上兩個向內指向二極體的箭頭。 | 偵測光線,依光強度允許電流流動。 |
| 穿隧二極體 | 三角形指向一條帶有方形、類似括號延伸線(']')的線。 | 高頻微波應用、極高速切換。 |
| 變容二極體 | 三角形指向類似電容的雙線符號。 | 用於調諧電路的電壓控制可變電容。 |
| 定電流二極體 | 標準二極體符號外加一個圓圈。 | 即使電壓變化,也能維持穩定的定電流。 |
| SCR(矽控整流器) | 標準符號加上一條額外分支線(閘極)。 | 受控單向開關;只有被觸發後才會導通。 |
| DIAC | 兩個相對方向、彼此重疊的三角形。 | 雙向觸發;超過電壓閾值後可雙向導通。 |
| TRIAC | 兩個重疊三角形,並帶有第三個閘極端子。 | 受控雙向(AC)開關;常用於 AC 調光器。 |
1. 標準二極體符號(PN 接面/整流二極體)
→ 用於整流與基本訊號導引
標準符號,也很常被稱為 PN 接面二極體,會以一條基本直線表示陰極。這類二極體用於一般用途,例如將 AC 電源轉換為 DC 電源。
2. 稽納二極體符號(電壓穩定)
→ 用於電壓穩定與安全逆向崩潰
稽納二極體符號的陰極線具有彎折邊緣,看起來有點像字母「Z」。當達到特定崩潰電壓時,這類二極體允許電流反向流動。
3. LED 符號(發光二極體)
→ 在順向偏壓時發光
發光二極體(LED)符號看起來像標準二極體,但會加上兩個小箭頭向外指,以表示光線發射。
4. 蕭特基二極體符號(快速切換)
→ 用於快速切換與低順向壓降
蕭特基二極體的陰極線在端點帶有方形、「S」形彎折,使其在高頻應用中非常重要。
5. 光二極體符號(光偵測)
→ 偵測光線,並依照光強度允許電流流動
光二極體符號與 LED 符號相同,但兩個小箭頭會向內指向二極體,表示光吸收。
6. 穿隧二極體符號(高頻振盪器)
→ 用於高速微波應用與振盪器
穿隧二極體符號的陰極線具有同方向的括號狀延伸。由於量子穿隧效應,這類二極體運作速度極快,是微波頻率電路中的重要元件。
7. 變容二極體符號(可變電容)
→ 用於電壓控制可變電容
變容二極體(或稱 varicap)的符號看起來像標準二極體與電容符號在陰極端結合。它的作用像一個可變電容,可依逆向偏壓調整電容量,因此對收音機與電視的調諧電路非常重要。
8. 定電流二極體符號(定電流)
→ 用於維持穩定電流流動
定電流二極體也稱為恆流二極體,其符號通常像是被圓圈包住的標準二極體。不同於用來穩定電壓的稽納二極體,這種二極體的主要任務是確保電流維持在特定且固定的水平,不受電壓波動影響。
9. SCR 符號(矽控整流器)
→ 用於受控高功率切換
SCR(或稱閘流體)的符號看起來像標準二極體,但多了一個稱為閘極的第三端子。它就像受控的單向閥門,在閘極端收到一個小電氣「推力」之前,會完全阻擋電流。
10. DIAC 符號(交流二極體)
→ 用於 AC 電路中的雙向觸發
DIAC 符號看起來像兩個互相指向的三角形。不同於標準二極體,它可以讓電流雙向導通,但只有在達到特定電壓閾值後才會導通。它多半用來協助觸發 TRIAC。
11. TRIAC 符號(三端雙向交流開關)
→ 用於控制交流電(AC)
TRIAC 符號結合了 DIAC 的雙向形狀與 SCR 的閘極端子。它可作為 AC 的電子開關,因此非常適合家用燈光調光器與馬達轉速控制等應用。
在進階電路中,蕭特基二極體因低順向壓降而適合高速切換;而 TRIAC 則是 AC 電源控制領域的重要元件。
什麼是二極體符號?
二極體符號是一種用於電路圖中的圖形表示方式,用來表示只允許電流朝單一方向流動的元件。
標準二極體符號由一個三角形(陽極)頂住一條垂直直線(陰極)組成。三角形代表傳統電流流動方向,而直線則代表阻止電流反向流動的屏障。
二極體符號在電路圖中的功能
它會顯示二極體應如何在電路中擺放方向。
由於二極體具有極性,若放置方向錯誤,可能會讓電路停止工作或造成損壞。符號就像一張明確的電流路徑地圖。
二極體符號用在哪裡(電路圖與 PCB 設計)
它們會用於電源供應器、訊號電路與邏輯系統。
無論是簡單電路圖,還是進階 PCB 設計工具中,你都會看到它們。了解如何讀懂二極體符號,是把專案從數位電路圖推進到實體硬體的第一步。
二極體符號極性:陽極與陰極說明

圖:比較標準二極體電路圖符號與實體插件二極體,標示陽極(正)與陰極(負)端子,並以銀色條紋表示實體陰極。
如何在二極體符號中辨識陽極與陰極
若要正確閱讀電路圖,理解二極體符號極性非常關鍵。在實體插件與 SMD 元件上,陰極通常會以明顯條紋或缺口標示。
- 陽極:三角形那一側
- 陰極:直線那一側
- 記法:三角形指向阻擋線。
二極體符號中的電流流向
傳統電流會從正端流向負端。因此,電流會沿著三角形指向的方向流動,也就是朝直線方向流動。
二極體符號中的順向偏壓與逆向偏壓

圖:比較二極體中的順向偏壓與逆向偏壓;順向偏壓允許電流流動,逆向偏壓則阻擋電流。
順向偏壓
- 陽極電壓 > 陰極
- 電流流動
- 二極體表現得像一個閉合開關
逆向偏壓
- 陰極電壓 > 陽極
- 電流被阻擋
- 二極體表現得像一個開路開關
了解更多:SMD 二極體極性指南:標記、符號與技巧
電路圖中的二極體符號(實用範例)
以下範例展示二極體符號如何應用於實際電路。

圖:四個展示二極體實用用途的電路圖範例:基本 LED 電路、電源供應器中的橋式整流器、反接保護電路,以及跨接在感性馬達負載上的飛輪二極體。
使用二極體符號的 LED 電路
- 當電流以正確方向流動(順向偏壓)時,LED 會亮起。
- 永遠需要一顆電阻,避免它吸收過多功率而燒毀。
- 範例:電視或螢幕上小小發亮的電源指示燈。
整流電路(AC 轉 DC)
- 將牆上插座提供的「來回變動」交流電(AC)轉換成較平順、像電池一樣的直流電(DC)。
- 通常由四顆二極體共同組成,稱為橋式整流器。
- 範例:智慧型手機或筆電的充電器。
反接保護電路
- 如果你不小心把電池裝反,它可以避免電子產品起火或損壞!
- 在電源進入電路板的位置,充當嚴格的單向閘門。
- 立即阻擋反向電流,保護敏感晶片安全。
感性負載中的飛輪二極體
- 保護電路免受突發電氣「衝擊」或電壓尖峰傷害。
- 這些尖峰通常會在關閉馬達或電磁繼電器時自然產生。
- 安裝方向會看起來像是「反向」(逆向偏壓),用來安全捕捉並循環釋放能量尖峰,直到它逐漸消散。
如何在電路圖中讀懂二極體符號

圖:一步步示範如何透過辨識方向與電流流向來讀懂二極體符號。
步驟 1:辨識三角形與直線
找出平坦邊(陽極)與垂直直線(陰極)。這會立即告訴你哪一側要接正電壓,哪一側要接負電壓。
步驟 2:檢查二極體類型與標籤
尋找像 "D1" 或 "ZD" 這類元件編號,並注意陰極線上是否有特殊彎折。標籤能幫助你將電路圖符號對應到零件清單中的確切實體元件。
步驟 3:跟隨電流流向
記住,電流會沿著三角形指向的方向流動。從電池或電源供應器開始追蹤路徑,確認它符合標準運作時的自然流向。
步驟 4:分析電路放置方式
- 串聯 → 保護或導引路徑(阻止電源反向流入敏感元件)。
- 並聯 → 飛輪或抑制用途(捕捉並安全消散突發電壓尖峰)。
二極體符號與其他電子符號的比較
若要流暢閱讀電路圖,就必須避免把二極體與其他標準元件混淆。

圖:顯示二極體、電阻、電容與電晶體電路圖符號之間的視覺差異。
二極體與電阻符號
電阻可以用鋸齒線或普通矩形表示。你可以在這篇 SMD 電阻代碼指南中了解更多讀法。
- 沒有極性
- 電流可雙向流動
二極體與電容符號
電容符號由兩條平行線組成。你可以閱讀我們的電容極性指南,了解其電路圖符號與二極體有何不同。
- 標準電容無極性
- 電解電容有極性
二極體與電晶體符號
電晶體通常包含一個圓圈與多條分支線。
- 三個端子(基極、集極、射極)
- 用於較複雜的切換與放大
閱讀二極體符號時的常見錯誤
以下是初學者閱讀二極體符號時常見的錯誤:
把陽極與陰極弄反
→ 最常見的初學者錯誤
永遠記住:電路圖中的直線等於實體元件上的條紋。若裝反,電路就會停止工作。
忽略電路中的極性
→ 可能導致電路無法工作或零件損壞
如果無法辨識某些二極體是刻意設計成逆向偏壓,例如飛輪二極體範例,就可能導致微控制器燒毀。
誤解 LED 與標準二極體
→ 造成製造混淆
如果你想使用 LED,卻使用標準二極體符號,可能會讓其他工程師或組裝人員混淆,進而採購錯誤元件。
為什麼二極體符號在 PCB 設計中很重要
二極體從電路圖到 PCB 的工作流程
將二極體從電路圖轉換到實體電路板,需要遵循簡單的逐步流程:
- 符號 → 電路圖:放置符號,並對應 Pin 1(陽極)與 Pin 2(陰極)。
- 電路圖 → 封裝:將符號搭配正確的實體佈局限制(表面黏著 vs 插件)。
- 封裝 → PCB:直接從 JLCPCB 零件庫瀏覽並指定你需要的確切元件。

圖:顯示二極體如何從數位電路圖符號,轉換為 PCB 封裝,再到製造完成電路板上的實體表面黏著元件。
使用 JLCPCB 進行 PCB 製造
若要把完美的電路圖轉換為可正常運作的電路板,就需要可靠的製造夥伴。無論你是在製作簡單原型,還是準備擴大生產,JLCPCB 都能提供業界領先的製造服務。
透過使用 JLCPCB 的 PCB 組裝服務,你可以確保 SMT 設備能精準對齊二極體的極性。
二極體符號常見問題
Q: 二極體符號中的箭頭代表什麼?
它表示電流從陽極流向陰極的方向。
Q: 二極體符號中的直線代表什麼?
它代表陰極,就像一道視覺上的「牆」,阻止電流反向流動。
Q: 二極體符號哪一側是正極?
三角形的平坦邊,也就是陽極,是正極側。
Q: 二極體可以讓電流雙向流動嗎?
不行,標準二極體只允許電流從陽極流向陰極。稽納二極體則可在特定電壓下安全允許反向電流流動。
Q: 如何從符號辨識二極體類型?
檢查陰極線:直線代表標準二極體,「Z」形代表稽納二極體,「S」形彎折代表蕭特基二極體,箭頭則代表 LED 或光二極體。
Q: 如果二極體裝反會怎樣?
它會阻擋電流,表現得像開路開關,使電路停止工作。
結論
理解二極體符號是一項基本能力,能幫助你正確閱讀電路圖並設計電路。只要能辨識電流方向、極性,以及不同二極體類型的特定功能,你就能更有信心地處理真實電子系統——從簡單 DIY 專案到複雜工業應用皆是如此。
無論你是加入飛輪二極體來保護馬達,還是使用橋式整流器製作電源供應器,正確理解符號都是成功的第一步。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......