IGBT 符號完整指南:G/C/E 接腳、N/P 通道、續流二極體與判讀
4 分鐘
- IGBT 符號快速參考
- IGBT 符號代表什麼?
- IGBT 符號結構:每個元素代表什麼?
- N 通道 vs P 通道 IGBT 符號
- 含續流二極體的 IGBT 符號
- IGBT vs MOSFET vs BJT
- IEC 與 ANSI 的 IGBT 符號慣例
- 如何一步一步讀懂原理圖中的 IGBT 符號
- 讀取 IGBT 符號時的常見錯誤
- 結論
- IGBT 符號常見問題
重點摘要
- 先辨識端子:閘極(G)、集極(C)與射極(E)是 IGBT 的三個主要端子。
- 了解不同符號形式:可以並列比較 N 通道與 P 通道 IGBT 符號,理解兩者不同的箭頭表示方式。
- 不要只依賴單一繪圖樣式:IEC 與 ANSI/IEEE 的 IGBT 符號外觀可能不同,即使它們代表的是同一類元件。
- 另外確認二極體:反並聯續流二極體可能直接包含在 IGBT 符號中,也可能以獨立元件表示,取決於繪圖慣例與實際應用。
- 連接 Gate Driver 前務必確認:應以製造商 Datasheet 的 Pinout 為準,不要假設原理圖符號與實體封裝 Pin 順序完全相同。
IGBT 符號乍看之下與功率 MOSFET 符號非常相似,因此第一次看到時很容易把兩者混淆。
在馬達功率轉換器中,如果誤將 IGBT 判斷成 MOSFET,就可能造成錯誤的 Gate Driver 連接方式,甚至接錯元件的主要功率端子。
此外,IEC、ANSI、Datasheet 與不同 EDA 元件庫所使用的符號形式也可能有所差異,使 IGBT 的辨識變得更加複雜。
在本指南中,您將了解:
- 並列比較 N 通道與 P 通道 IGBT 的常見符號形式
- 如何在 IGBT 符號中辨識閘極、集極與射極
- 為什麼 IGBT 的射極箭頭方向與 MOSFET 箭頭不同
- 什麼情況下 IGBT 符號會同時畫出反並聯續流二極體
- IEC 與 ANSI 慣例如何表示 IGBT 符號
IGBT 符號快速參考
以下六種常見形式,涵蓋您在原理圖、Datasheet 與 EDA 元件庫中最可能遇到的 IGBT 符號。

圖:常見 IGBT 符號形式
| 符號形式 | 符號表示內容 | 適合使用情境 | 不要誤判為 |
|---|---|---|---|
| N 通道 IGBT | 標示 G、C、E,射極箭頭朝元件本體外側 | 表示一般常見的功率開關 IGBT | 不要把箭頭當成存在 Body Diode 的證據;標準 IGBT 本身沒有固有 Body Diode |
| 三段式元件本體 | 端子相同,但導電通道以三段短線表示 | EDA 元件庫使用分段式 Channel 畫法時 | 不要認為它代表不同器件;本質上仍然是相同 IGBT |
| 圓圈外框 | IGBT 符號外側增加圓圈或圓形輪廓 | 用來表示獨立封裝元件,而不是晶片內部元件時 | 不要解讀成電氣特性不同;圓圈本身沒有電氣意義 |
| 含反並聯二極體的 IGBT | 在 C 與 E 之間跨接一顆二極體,其 Cathode 接至 Collector | 負載具有感性,續流電流需要回流路徑時 | 不要直接認定二極體一定內建於 IGBT;它也可能是外接元件 |
| 逆導型 IGBT(RC-IGBT) | 在虛線晶粒邊界內表示相同的反並聯二極體 | 二極體與 IGBT 單晶整合在同一片 Silicon Die 時 | 不要與普通 IGBT 搭配獨立二極體 Die 混淆 |
| P 通道 IGBT | 射極箭頭朝向元件本體 | 原理圖需要互補型 IGBT 時 | 不要誤認為 N 通道 IGBT;箭頭方向代表不同極性 |
射極箭頭可以協助辨識 IGBT 類型,而反並聯二極體則表示電路是否提供反向電流路徑。如果想进一步了解其他電子原理圖符號,可以參考電路符號完整指南。
IGBT 符號代表什麼?
IGBT 符號是一種三端子原理圖符號,用來表示 Insulated-Gate Bipolar Transistor(絕緣閘雙極性電晶體)的閘極、集極與射極。
它的外觀看起來與 MOSFET 類似,但主要功率端子使用 Collector/Emitter,而不是 Drain/Source,並且在 Emitter 位置具有箭頭。
- Gate(G,閘極)是控制端:閘極以一條與元件本體分離的線表示,位置與 MOSFET Gate 類似。穩態時幾乎不需要持續輸入電流,因此 Gate Driver 的主要功率需求取決於 Gate Capacitance 的充放電速度。
- Collector(C,集極)是高側電流端:位於符號上方,功能上相當於 MOSFET 的 Drain。對部分 TO-247 或 TO-220 封裝而言,金屬安裝 Tab 在電氣上與 Collector 相連,因此 Tab 可能處於 Power Rail 電壓。
- Emitter(E,射極)是低側功率端,也是 Gate Driver 的參考端:它通常位於符號下方並帶有箭頭。IGBT 的 Gate Drive 使用 VGE(Gate-to-Emitter Voltage)表示,因此 Emitter 所在的電位就是 Gate Drive 必須跟隨的參考電位。
如果希望将 IGBT 與其他三端子電晶體進行比較,可以參考電晶體符號完整指南。

圖:標示 G、C 與 E 的 N 通道 IGBT 符號

圖:N 通道 IGBT 符號
注意
一個很自然會想到的問題是:為什麼 IGBT 使用 Collector 與 Emitter,而不是 Drain 與 Source?
因為 IGBT 的輸出級屬於雙極性結構。依原文引用的 ROHM 元件說明,內部 PNP 電晶體的 Emitter 作為 IGBT Collector,而 IGBT Emitter 則是對應內部 N 通道 MOSFET Source 的 N+ 區域。
IGBT 符號結構:每個元素代表什麼?
IGBT 符號會利用數個視覺元素來辨識元件以及各端子。Gate Gap、元件本體、Emitter Arrow 與 Collector Lead 都能提供判讀線索,協助將 IGBT 與其他類似電晶體符號區分開來。
- Gate 旁邊的間隙:Gate 會畫成一條與元件本體分離的線,兩者沒有直接接觸。這個 Gap 表示閘極與主要導電路徑之間存在電氣絕緣。
- 垂直導電線:代表元件本體,可以畫成一條完整實線,也可以採用從 Enhancement MOSFET 符號延伸而來的三段短線。兩種形式代表相同含義,並不能用來判斷 IGBT 的額定電流。
- Emitter Lead 上的箭頭:以實心箭頭表示 Emitter 上的傳統電流方向。依原文所採用的符號慣例,N 通道 IGBT 的箭頭朝元件本體外側。
- 沒有箭頭的 Collector Lead:Collector 一般不帶箭頭。如果兩個主要輸出端子都具有箭頭,通常表示您看到的並不是標準 IGBT 符號。
- Gate Lead 的位置:大多數元件庫會將 Gate 畫在左側並水平進入。有些繪圖風格會旋轉符號,使 Gate 從下方進入,但仍可透過 Gate Gap、箭頭與 G/C/E 標記確認元件。
注意
箭頭表示的是元件極性,而不是電路在所有工作狀態下的瞬間電流方向。進入 Freewheeling 狀態時,電流可能經由二極體從 Emitter 流向 Collector,但 IGBT 符號上的箭頭方向並不會因此改變。
N 通道 vs P 通道 IGBT 符號
N 通道與 P 通道 IGBT 的符號實際上只有一個主要差異:箭頭方向。
在 N 通道 IGBT 符號中,Emitter Arrow 朝元件本體外側;在 P 通道 IGBT 符號中,箭頭則朝向元件本體。其他元素,包括端子名稱,都保持相同。

圖:N 通道與 P 通道 IGBT 符號
- N 通道,箭頭向外:當 Gate 相對 Emitter 為正電壓時導通,典型 Gate Drive 約為 +15 V。電流從 Collector 進入,再從 Emitter 流出。這也是馬達驅動器、逆變器橋臂以及感應加熱設備中最常見的 IGBT 類型。
- P 通道,箭頭向內:當 Gate 相對 Emitter 為負電壓時導通,電流從 Emitter 進入並從 Collector 流出。
- 不會改變的部分:G、C、E 端子字母、Gate Gap、導電線以及沒有箭頭的 Collector Lead,在兩種極性的符號中都採用相同基本形式。
注意
P 通道 IGBT 在實際功率電子設計中相當少見,EDA 元件庫也反映了這一點。原文指出,KiCad 的 Device Library 提供八個通用 IGBT 符號,而且全部都是 N 通道,並沒有內建通用 P 通道 IGBT 符號。
相較之下,依本文所採用的符號慣例,N 通道 MOSFET 的 Body Arrow 朝向內側,方向正好相反。相關差異可以參考MOSFET 符號指南。
含續流二極體的 IGBT 符號
Freewheeling Diode(續流二極體)會以反並聯方式跨接在 IGBT 的 Collector 與 Emitter 之間,其中 Cathode(陰極)連接 Collector,Anode(陽極)連接 Emitter。
續流二極體並不是傳統標準 IGBT 的固有結構。它可能是外部獨立元件、與 IGBT 共封裝在同一 Package 中的獨立 Die,也可能在 Reverse-Conducting IGBT(RC-IGBT)中直接整合到同一個 Semiconductor Die。

圖:三種 IGBT 符號:無二極體 IGBT、具有共封裝反並聯二極體的 IGBT,以及內建二極體的 Reverse-Conducting IGBT
- 無二極體 IGBT:元件本身不提供反向電流路徑。例如原文列出的 IRG4PF50W,是一顆 900 V、51 A、TO-247AC 封裝元件。如果使用它切換感性負載,就需要額外配置外部續流二極體。
- 具有共封裝二極體的 IGBT:二極體使用獨立 Semiconductor Die,但與 IGBT 放在同一個 Package 中。例如 STMicroelectronics STGP7NC60HD(600 V、TO-220)以及 onsemi FGH75T65SQD(650 V、75 A、TO-247-3)都屬於這類設計,其 Datasheet 會另外列出二極體自己的 Junction-to-Case Thermal Resistance。
- Reverse-Conducting IGBT(RC-IGBT):續流二極體與 IGBT 單晶整合在同一片 Semiconductor Die 中。
如果感性負載沒有合適的續流路徑,在關閉 IGBT 時可能產生非常高的 Voltage Overshoot,進而損壞元件。
感性負載中的磁場崩潰時,Collector 電壓可能快速超過 IGBT 的額定 VCES。原文指出,一顆 600 V 元件在這類過壓條件下可能於極短時間內失效。
最容易接反的細節就是二極體的 Cathode。Cathode Bar 應連接到 Collector,因此當 IGBT 正常導通時二極體處於截止狀態,只有當感性負載迫使電流朝反方向流動時,二極體才會提供續流路徑。
如果需要进一步了解二極體極性,可以參考二極體符號指南。
IGBT vs MOSFET vs BJT
只要觀察兩個位置,就能快速把 IGBT、MOSFET 與 BJT 區分開來。
首先看控制端,即可判斷它屬於電壓控制還是電流控制元件;接著看箭頭的位置,就能進一步辨識元件類型。

圖:IGBT、MOSFET 與 BJT 符號
| 符號特徵 | IGBT | MOSFET | BJT | 判讀方式 |
|---|---|---|---|---|
| 控制端 | Gate Plate,與本體之間具有 Gap | Gate Plate,與本體之間具有 Gap | Base 線直接接觸元件本體 | 存在 Gap 通常代表電壓控制;直接接觸則代表電流控制 |
| 主要端子名稱 | Collector、Emitter | Drain、Source | Collector、Emitter | 端子名稱反映輸出級結構,而不是輸入控制方式 |
| 箭頭位置 | Emitter Lead | Body Lead,位於 Channel 中段 | Emitter Lead | 箭頭從中間進入 Channel 是辨識 MOSFET 的重要特徵 |
| N 型箭頭方向 | 朝元件本體外側 | 朝 Channel 內側 | 朝元件本體外側 | N 通道 IGBT 與 NPN 的箭頭方向相同,而 N-MOSFET 不同 |
| 固有反向二極體 | 無 | 結構本身具有 Body Diode | 無 | 三者中只有 Power MOSFET 本身提供固有反向電流路徑 |

圖:IGBT 等效電路:N 通道 MOSFET 驅動 PNP 電晶體
上圖可以解釋為什麼 IGBT 符號確實是一種混合結構,而不只是兩種電晶體符號之間的折衷。
原文引用 ROHM 的結構說明指出,N 通道 MOSFET 的 Drain 與 PNP Base 共用 N− Drift Layer,而 PNP Emitter 則作為 IGBT Collector。
也就是說,IGBT 的輸入級確實具有 MOSFET 特性,而輸出級確實屬於 Bipolar Transistor,因此原理圖符號同時反映了兩種結構特徵。
IEC 與 ANSI 的 IGBT 符號慣例
IEC 60617 與 ANSI/IEEE 315 都沒有規定全球只能使用唯一一種 IGBT 外形。兩套標準都規範原理圖符號的基本繪製方式,也都可以使用三端子絕緣閘結構來表示元件,因此不同符號之間的可見差異主要屬於繪圖風格,而不是電氣功能差異。

| 主要差異 | IEC 60617 常見形式 | ANSI/IEEE 315 常見形式 | 對原理圖的意義 |
|---|---|---|---|
| 外圍圓圈 | 通常省略 | 表示獨立封裝元件時較常保留 | 有沒有圓圈都不改變電氣特性 |
| 導電線 | 常見單一連續實線 | 較常使用三段式 Channel | 代表相同元件;同一張原理圖建議統一使用一種形式 |
| 端子字母 | G、C、E 標示在本體外側 | 同樣使用 G、C、E | 端子字母是最可靠的判讀線索之一 |
| Emitter Arrow | 使用實心箭頭,依傳統 Emitter 電流方向表示 | 採用相同基本慣例 | 兩者在箭頭含義上的一致性較高,可用來協助辨識 |
值得注意的是,ANSI/IEEE Std 315-1975 後來於 1993 年重新確認,而這套標準本身早於商用 IGBT 的普及。
因此,原標準中並沒有一個專門為 IGBT 定義的唯一符號項目。不同半導體製造商與 EDA 工具後來在既有電晶體符號基礎上延伸出略有不同的表示形式。
這也是為什麼同一類 IGBT 在 Datasheet、教科書與 EDA Library 中可能出現三種不同畫法,而它們仍可能表示完全相同的電氣元件。
如何一步一步讀懂原理圖中的 IGBT 符號
每次都按照相同順序檢查,通常大約十秒就能完成 IGBT 符號的基本辨識。
以下方 Half-Bridge 為例:兩顆 IGBT 串接在 DC+ 與 DC− Power Rail 之間,而且每一顆 IGBT 都分別連接 Gate Driver。

圖:跨接在 DC Rail 之間的雙 IGBT Half-Bridge,以及兩組 Gate Drive
-
先找 Gate Gap:確認 Gate Lead 在接觸導電線之前就停止。如果兩者之間存在 Gap,代表這是一個電壓控制型絕緣閘結構,而不是需要提供 Base Current 的 BJT。
-
查看箭頭:依本文所採用的符號慣例,箭頭朝元件本體外側表示 N 通道。圖中的兩顆 IGBT 都屬於 N 通道,這也是 Half-Bridge 中最常見的配置。
-
辨識 Power Rail:上方 IGBT 的 Collector 連接正電源軌,其 Emitter 與下方 IGBT 的 Collector 相接,而這個中間節點就是 Switch Node。
-
檢查 C 與 E 之間是否有二極體:圖中的每一顆 IGBT 都具有反並聯二極體,而且 Cathode 接至 Collector,因此感性負載在兩種 Switch State 下都能取得 Freewheel Current Path。
-
確認 Gate Reference:Low-Side IGBT 的 Emitter 接近 Ground,因此 VGE 相對容易產生;High-Side IGBT 的 Emitter 則會跟隨 Switch Node 上下切換,因此 High-Side Driver 通常需要 Bootstrap Supply 或隔離式電源。
-
最後按照 Datasheet 確認實體 Pin:原理圖符號只告訴您 Gate、Collector 與 Emitter 的邏輯關係,並不會保證實體封裝的 Pin 1、2、3 順序。
IGBT 符號會告訴您 Emitter 是 Gate Drive 的參考端。一旦 High-Side Emitter 在 0 V 與 Power Rail 之間快速擺動,單純以 Ground 為參考的 Gate Driver 就無法持續正確控制 High-Side IGBT。
讀取 IGBT 符號時的常見錯誤
- 看反 Emitter Arrow:如果箭頭方向不同,不一定是原理圖畫錯,也可能代表不同極性的元件,因此一般 DRC 並不會自動發現這種問題。
改善方式:依本文所採用的符號慣例,N 通道 IGBT 的箭頭朝元件本體外側。
- 把 Gate Gap 畫成直接接觸:這會讓符號看起來像 BJT Base,審核人員甚至可能為原本需要 Gate Driver 的元件錯誤加入 Base Resistor。
改善方式:Gate Line 必須與導電線之間保持清楚的絕緣間隙。
- 假設 IGBT 一定具有固有 Body Diode:Power MOSFET 本身具有 Body Diode,但標準 IGBT 沒有。如果切換感性負載卻沒有配置續流二極體,就會缺少反向電流路徑。
改善方式:除非 Datasheet 明確標示 Co-Packaged Diode 或 RC-IGBT,否則應根據電路需要另外配置續流二極體。
- 把 IGBT 端子叫做 Drain 與 Source:這樣在元件搜尋時可能直接找到 MOSFET,而且 Gate Drive 規格也可能根據錯誤參數設計。
改善方式:IGBT 的輸出級是 Bipolar 結構,因此主要功率端子應稱為 Collector 與 Emitter。
- 相信原理圖符號可以直接判斷實體 Pin 順序:原文指出,KiCad 本身就提供多種 N 通道 IGBT 符號,而其中部分差異主要就是 Pin Sequence。
改善方式:進入 PCB Layout 之前,務必按照製造商 Package Drawing 再次確認 Pin 1、2、3。
結論
與其記住所有可能存在的 IGBT 符號形式,不如建立固定的辨識流程:
先看 Gate Gap,再看箭頭,再確認二極體,最後核對實體 Pin Order。
這四個步驟可以協助您區分 N 通道與 P 通道 IGBT、辨識共封裝二極體與一般無二極體 IGBT,也能避免因 Gate、Collector 或 Emitter 接錯而產生錯誤 Netlist。
IGBT 符號常見問題
問:IGBT 符號上的三個端子分別代表什麼?
Gate(G,閘極)是絕緣式控制輸入,在穩態下幾乎不需要持續輸入電流。Collector(C,集極)是負載電流進入元件的主要端子。Emitter(E,射極)則是電流流出的端子,同時也是 Gate Drive Voltage 的參考點。
問:如何區分 IGBT 符號與 MOSFET 符號?
依本文所採用的符號形式,IGBT 的箭頭位於 Emitter Lead,而 MOSFET 的箭頭則位於進入 Channel 中段的 Body Lead。端子名稱也可以進一步確認:IGBT 使用 C 與 E,而 MOSFET 使用 D 與 S。
問:為什麼 IGBT 使用 Collector 與 Emitter,而不是 Drain 與 Source?
因為 IGBT 的輸出級屬於 Bipolar Transistor 結構。原文所述內部 PNP Transistor 的 Emitter 作為 IGBT Collector,而 IGBT Emitter 則對應內部 N 通道 MOSFET 的 Source 區域,因此端子名稱會按照輸出級結構命名。
問:每一顆 IGBT 都內建續流二極體嗎?
不是。與 Power MOSFET 不同,標準 IGBT 並沒有固有 Body Diode。反並聯二極體可能是與 IGBT 共封裝的獨立 Die,也可能是另外安裝的外部元件;只有 Reverse-Conducting IGBT(RC-IGBT)會將二極體直接整合在同一片 Silicon Die 中。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......