電阻符號完整新手入門指南:意義、類型與實際電路範例
1 分鐘
- 電阻符號圖表(快速參考指南)
- 電阻符號類型
- 什麼是電阻符號?
- ANSI 與 IEC 電阻符號
- 電路圖中的電阻符號
- 如何在電路中閱讀電阻符號
- 使用電阻符號的實際電路範例
- 電阻符號與其他電路符號的比較
- PCB 設計與原理圖中的電阻符號
- 電阻符號常見問題
- 結論
電阻符號是用來繪製電子電路的基本「字母表」。嚴格來說,它是一種標準化圖形表示方式,用來代表一個被動式雙端電氣元件,該元件在電路中提供電阻作用。
本指南會從簡單的視覺辨識到進階電路圖繪製,逐步拆解這些符號,幫助你銜接數位圖面與實體 PCB 佈局之間的差距。
在本指南中,你將學到:
- 什麼是電阻符號
- 電阻符號的類型
- ANSI 與 IEC 的差異
- 如何閱讀電阻符號
電阻符號圖表(快速參考指南)

電阻符號類型
不同類型的電阻符號,用來表示電阻在不同條件下於電路中的作用方式。主要的電阻符號類型包括固定電阻、可變電阻、溫度相關電阻與光敏電阻。以下列出電路圖中最常見的電阻符號,方便快速參考。

固定電阻符號
電阻值固定,不可調整。這是一種具有固定數值、且不會改變的標準電阻器。它代表一個線性、被動元件,具有固定歐姆值。無論是高瓦數繞線電阻,還是微小的 SMD 元件,其電路圖符號都保持相同。
提示:若後續需要辨識實體零件,可參考 SMD 電阻代碼指南。
可變電阻符號
可透過手動控制調整電阻值。這是可手動調整電阻器的一般符號,例如音量旋鈕。通常會以一支箭頭穿過基本符號來表示。
- 電位器符號:三端式分壓器。電位器可作為可調式分壓器,其符號會以箭頭直接指向電阻本體中央。
- 變阻器符號:雙端式限流器。變阻器(兩端子)可作為可變電流限制器,其符號通常畫成一支箭頭斜向穿過電阻。
熱敏電阻符號(NTC vs PTC)
電阻值會依溫度自動變化。這是一種會自動對熱產生反應的電阻器。其特徵是有一條斜線與符號相交,電阻值會隨熱變化呈非線性改變。NTC(負溫度係數)會在溫度上升時降低電阻;PTC(正溫度係數)則會提高電阻,以防止過電流故障。
光敏電阻(LDR)符號
電阻值會依照受光程度改變。這是一種會根據光照變化而改變數值的電阻器。符號會畫上向內指的箭頭,代表入射光子;其具備光導電特性,當環境照度增加時,電氣阻抗會大幅下降。
電阻符號類型摘要表
以下是快速參考表:
| 符號類型 | 簡單功能 | 技術特性 |
|---|---|---|
| 固定電阻 | 固定電阻值 | 固定歐姆值,線性耗散 |
| 可變電阻 | 可透過旋鈕調整 | 可調式分壓器/電流限制器 |
| 熱敏電阻 | 對溫度產生反應 | 非線性溫度係數(NTC/PTC) |
| LDR | 對光產生反應 | 光導電阻抗變化 |
什麼是電阻符號?
電阻符號是用於電路圖中的圖形表示方式,用來表示一個限制電流的元件。它會以鋸齒線(ANSI)或矩形(IEC)呈現。
這是電路圖中使用的標準圖形,因此工程師不需要繪製實體元件的逼真 3D 圖。它在電子設計自動化(EDA)工具中作為邏輯佔位符,幫助表示電流如何流動,而不必畫出實體零件。
電路圖中電阻原理圖符號的用途
電阻符號讓電路更容易閱讀與設計。它們以簡單視覺圖形取代真實元件,讓工程師能快速理解連接關係。
在設計工具中,這些符號也能協助產生網表並支援模擬(SPICE),使電路可依據歐姆定律(V = I/R)進行準確分析。
電阻符號用在哪裡?(電路原理圖與 PCB 設計)
你會在藍圖式的電路圖中很快看到它們。電阻符號主要用於原理圖繪製編輯器,例如 EasyEDA、KiCad、Altium 或 Eagle。此符號作為邏輯原理圖實體,在佈局階段會被對應到實體銅箔封裝,例如 0603 或 0805 SMD 封裝。
ANSI 與 IEC 電阻符號

圖:比較 ANSI 鋸齒狀電阻符號與 IEC 矩形框電阻符號。
ANSI 電阻符號(鋸齒線)
此符號會畫成一條鋸齒狀折線。它是 IEEE 315 標準,主要在美國與北美採用。從歷史上來看,它代表一段捲繞的電阻線。
IEC 電阻符號(矩形)
此符號會畫成一個簡單的空心矩形框。它是 IEC 60617 國際標準,主要用於歐洲、亞洲,以及多數現代全球 EDA 軟體元件庫。
ANSI 與 IEC 的主要差異與標準
它們外觀不同,但作用完全相同。視覺差異來自不同的全球標準化組織。不過,在任何現代 EDA 工具中,ANSI 符號與 IEC 符號會產生完全相同的電氣網表資料。
ANSI 與 IEC 電阻符號比較表
| 特徵 | ANSI / IEEE 標準 | IEC 標準 |
|---|---|---|
| 形狀 | 鋸齒狀折線 | 空心矩形框 |
| 地區 | 北美 | 歐洲、亞洲、國際 |
| 標準指南 | IEEE 315 | IEC 60617 |
電路圖中的電阻符號
在電路圖中,電阻符號用來表示元件如何在系統中控制電流與電壓。
電阻符號的元件標籤(R1、R2 等)
這是圖面上零件的名稱標籤。它稱為參考標號,這組英數代碼可唯一識別特定元件實例,並將原理圖符號直接連結到物料清單(BOM)與取放檔案。
電阻值表示方式(Ω、kΩ、MΩ)
這表示零件具有多少電阻,並決定阻抗倍率。你常會看到歐式標記法,也就是用倍率字母取代小數點,例如用 4k7 取代 4.7kΩ,以避免閱讀電路圖時出現印刷錯誤。
如何在電路中閱讀電阻符號
正確閱讀電阻符號,對理解電路如何運作非常重要。
請依照以下快速步驟:

圖:如何閱讀電路原理圖中標示 R1 數值的電阻符號示意圖
步驟 1:辨識電阻符號類型(ANSI vs IEC)
先觀察形狀,判斷它是矩形框還是鋸齒線。接著辨識其基礎標準,並注意是否有箭頭或圓圈等修飾線,以判斷它是被動線性元件、可變電阻,還是環境感測器。
步驟 2:閱讀標籤與電阻值
找出元件名稱與其電阻值。找到參考標號,例如 R15,以及其歐姆值,例如 10k。這會告訴你在採購時需要取得哪一個確切零件。
步驟 3:理解電阻在電路中的位置
電阻放置的位置不同,其作用也會不同。追蹤網表;若放在串聯位置,它會作為限流器。若並聯到接地或 VCC,則可作為下拉或上拉電阻,用來穩定數位邏輯閘。
使用電阻符號的實際電路範例
電阻常用於調暗燈光或分配電壓。
LED 電路範例
- 限制電流
- 防止 LED 損壞
- 說明:電阻以串聯方式放置,可限制順向電流,避免 LED 發生熱失控。
分壓電路範例
- 分配電壓
- 提供穩定輸出
- 說明:兩個電阻串聯在電源與接地之間。中間節點會提供輸入電壓中一個精準、降低後的比例。

圖:LED 電路中使用電阻符號,以及由雙電阻符號組成的分壓網路示意圖。
電阻符號與其他電路符號的比較
電阻與電容符號
電阻會限制電流,而電容則像小電池一樣儲存電能。電阻會將電能轉換為熱能,也就是消耗有功功率。電容符號(兩條平行線)則代表一種電抗元件,可將能量儲存在靜電場中。
可參考我們的電容符號說明指南,查看視覺比較。
電阻與電感符號
電感是用於濾波訊號的線圈。雖然電阻與電感都會阻礙 AC 訊號,但方式不同,分別是感抗與電阻性阻抗。電感符號會畫成一連串彎曲線圈,與 ANSI 電阻鋸齒線的尖角明顯不同。
被動元件符號速查表
| 元件 | 符號外觀 | 簡單功能 | 技術功能 |
|---|---|---|---|
| 電阻 | 鋸齒線或矩形框 | 限制電流 | 將實功率以熱形式耗散 |
| 電容 | 平行板 | 儲存能量 | 電抗式靜電儲能 |
| 電感 | 線圈迴路 | 濾除 AC | 電抗式磁場儲能 |
PCB 設計與原理圖中的電阻符號

圖:顯示數位原理圖中的電阻符號如何轉換為 PCB 佈局封裝,最後成為製造完成 PCBA 上的元件。
從電路原理圖到 PCB 的工作流程
數位圖面會連接到軟體,由軟體告訴工廠如何佈線實體電路板。完成原理圖後會產生網表。此網表會將電阻符號的邏輯接腳,對應到 PCB 佈局編輯器中的特定 X/Y 銅箔座標。
為電阻指定封裝
你必須告訴軟體實際零件的實體尺寸。在佈局前,你的符號必須指定一個 2D 實體封裝。工程師會根據功率耗散限制,以及表面黏著與插件之間的選擇來決定尺寸。
你可以在 JLCPCB 零件庫中輕鬆找到可實際供應、並能與符號匹配的封裝。
使用 JLCPCB 進行 PCB 製造
設計完成後,可將檔案上傳到 JLCPCB 進行製板與組裝。你需要產生並提交 Gerber 檔案進行 PCB 製造,並提供 BOM 與 CPL 檔案,以進行 PCB 組裝與元件放置。
為了減少手工焊接並提升生產效率,JLCPCB 的 PCB 組裝服務使用自動化 SMT 設備,在整個設計中以高精度與高一致性放置元件。
電阻符號常見問題
Q: 為什麼電路圖中的電阻符號看起來不一樣?
不同標準(ANSI 與 IEC)使用不同形狀,但兩者代表相同的電氣功能。
Q: 如何在電路圖中畫出電阻符號?
在兩個連接點之間畫一條鋸齒線(ANSI)或一個矩形(IEC)。
Q: 可變電阻符號代表什麼?
它表示可調整電阻值,通常會以一支箭頭穿過電阻符號來標示。
Q: 電阻符號可以顯示功率額定值或公差嗎?
不行,這些數值不是符號的一部分,而是定義在規格或 BOM 中。
Q: 如果誤讀電路中的電阻符號會發生什麼?
可能造成電流流向不正確、電路故障,甚至元件損壞。
結論
理解電路圖中的電阻符號,是將想法變成可運作電路最簡單、也最重要的一步。無論是分析 ANSI 鋸齒線,還是 IEC 矩形框,掌握參考標號、歐姆值與符號變體,都能確保你的原理圖繪製在結構上正確無誤。這種準確性可確保網表順利匯出,讓你能指定精確的實體封裝,並可靠地製造專業等級電路板。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......