JLCPCB PCB組裝流程全攻略:高效可靠的電路板製造指南
1 分鐘
- JLCPCB 的 PCB 組裝服務:
- JLCPCB PCB 組裝流程:
- PCB 製造流程步驟:
打造一塊可正常運作的電路板,最重要的因素之一就是組裝技術與製程;此步驟必須受到控管並謹慎執行,才能確保最終產品的品質。JLCPCB 提供 PCB 組裝服務,負責將每個元件依其能力焊接到板上的所有步驟,為工程師與企業節省更多時間,縮短開發流程。
PCB 組裝流程緊接在 PCB 製造之後,先在元件裸露的焊墊上精準塗抹所需用量的焊膏,再將元件放置定位,接著進入回焊步驟以完成電路組裝。我們提供了一份完整的 PCB 製造指南,您可從此處查看。
JLCPCB 的 PCB 組裝服務:
JLCPCB 的 PCB 組裝服務可靠且高效,能滿足客戶的電子製造需求;我們以合理的價格提供高品質組裝,使此 PCBA 服務成為每位工程師的首選。
更多的組裝保障帶來更高的電路板效益,這正是 JLCPCB PCBA 服務成功的核心原因。每道製造工序都由經驗豐富且合格的人員嚴格把關。
JLCPCB PCB 組裝流程:
1) 我們的團隊確認所需檔案與訂單細節。
2) 製作 SMT 鋼網(如需要)。
3) 在物料送達前,依據 BOM 與 Centroid 檔案設定機器;若發現檔案不一致將立即處理。
4) 所有材料收齊後,團隊會進行物料清點;若有差異或疑問將立即提出,並於組裝交期開始前解決所有問題。
5) 若所有材料於太平洋標準時間中午 12 點前到齊,組裝交期將於下個工作日起算;中午 12 點後送達者,視為下個工作日收料,以便預留足夠時間完成物料清點。
6) 首先以自動化設備組裝 SMT 元件;第一塊板會經過完整 QA,確認元件位置與極性無誤。板子離開回焊爐後會再進行目視與 AOI 檢查。
7) BGA 元件會以 X 光確認放置精度並偵測焊橋。
8) SMT 完成後,必要時會清洗板子。
9) 依數量與板子設計,插件元件以手工或選擇性焊接機插入並焊接。
10) 插件完成後,必要時再次清洗。
11) 進行最終品質檢驗。
12) 完成的 PCBA 與所有剩餘材料將被妥善包裝。
PCB 製造流程步驟:
步驟 1 – 備料
步驟 2 – 塗抹焊膏
步驟 3 – 焊膏檢測(SPI)
步驟 4 – 取放元件
步驟 5 – 回焊
步驟 6 – 組裝檢驗
1- 備料:
客戶上傳 PCB 設計檔後,JLCPCB 工程師立即整理相關「製造資料」並列出組裝所需電子元件。這些元件稍後將被裝載到取放機的供料器。組裝涵蓋JLCPCB 零件庫 中的所有零件,包括表面貼裝元件(SMD)與插件元件(THT)。客戶可在 JLCPCB 零件庫中依分類搜尋超過 35 萬種元件。系統會依客戶提供的「物料清單(BOM)」自動識別所需零件,並準備好每顆料的代號與數量,等待 PCB 製造完成。
2- 塗抹焊膏:
越快完成,就能越快交貨;因此在 PCB 製造的同時,我們也同步準備鋼網。鋼網是將精確用量的焊膏落在每個焊墊上的關鍵。焊膏透過鋼網刮刀覆蓋在裸露的焊墊上。
JLCPCB 採用全自動化焊膏塗佈與檢測流程,PCB 一完成製造即直接進入焊膏塗佈站,透過鋼網將焊膏精準塗於裸露焊墊。
3- 焊膏檢測(SPI):
每一步都需要嚴格監控,焊膏塗佈後立即透過 SPI(焊膏檢測)驗證。SPI 會評估焊膏量,確保每個焊墊都有足夠焊膏以形成良好連接,及早發現潛在問題,避免後續組裝錯誤導致電路板失效,提升最終產品可靠度。
JLCPCB 採用全自動 AOI 與高解析 X-ray 相機,即時拍攝並與標準影像比對,判斷焊膏幾何形狀是否合格,確保元件與焊墊形成可靠電氣連接。
4- 取放元件
焊膏塗佈完成後,高精高速的取放機(P&P)會將元件精準擺放。機台先透過多組供料器裝載捲帶、管裝或托盤元件,機械手臂頭部可同時吸取不同尺寸元件並放置於 PCB 上。
機台依據客戶提供的「取放檔」所定義的 X、Y 中心座標,由 JLCPCB 工程師編寫程式,精準控制手臂移動至正確位置擺放元件。
5- 回焊
回焊是業界最常見的製程,用於將表面貼裝元件固定於電路板。JLCPCB 採用適用的回焊爐,可容納多種板尺寸並達到所需產線速度。
即便擁有正確設備,仍需滿足額外條件才能確保焊接品質。主要目標是透過預熱元件、PCB 與焊膏,再以最佳回焊曲線熔化焊料,避免過熱損壞,形成可靠焊點。
6- 組裝檢驗
這是組裝流程中的另一層品質保證。元件焊接後,必須確認所有零件正確固定,無偏移、冷焊或焊墊短路等問題。光學相機會將實際影像與 JLCPCB 工程師提供的標準影像比對,判斷良品與不良品。
若相機無法看到焊墊(如 BGA 封裝),則使用 X-ray 檢查,確保隱藏焊點品質。
電路板完成組裝、檢驗與測試後,將進行清潔並出貨給客戶。整個流程看似簡單,實則包含許多精細步驟,唯有層層把關,才能以具競爭力的價格產出耐用且功能正常的電路板。
JLCPCB 致力讓科技創新更平易近人。透過智慧管理系統、先進設備與大規模製造,我們以無可比擬的價格提供頂級產品,讓預算不再成為電子工程師與創客的限制。為支持您的創意,現提供 80 美金新用戶優惠券,立即註冊 JLCPCB 官網,與我們一起實現想法!
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......