如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
2 分鐘
- 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索
- MOSFET 類型與符號
- 理解 MOSFET 符號:每條線、箭頭與端子的意義
- MOSFET 端子標示:閘極、源極、汲極與本體
- 如何讀懂 MOSFET 符號上的箭頭
- NMOS 符號 vs PMOS 符號:關鍵差異
- 增強型 vs 耗盡型 MOSFET 符號
- 四端子 vs 三端子 MOSFET 符號
- MOSFET 本體二極體符號
- CMOS 與 IC 原理圖中的簡化 MOSFET 符號
- MOSFET 符號 vs JFET 符號:關鍵視覺差異
- MOSFET 符號標準:IEEE、ANSI 與 IEC 慣例
- EDA 工具中的 MOSFET 符號:KiCad、LTspice、EasyEDA 與 Altium
- MOSFET 符號常見問題
- 結論
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。
MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。
本指南涵蓋內容:
- 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號
- IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同
- 增強型與耗盡型 MOSFET 符號
- 三端子與四端子 MOSFET 符號
- 功率 MOSFET 中的本體二極體方向
- 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例
如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索

圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解
| 特徵 | 意義 |
|---|---|
| 箭頭向內 | NMOS(詳細樣式) |
| 箭頭向外 | PMOS(詳細樣式) |
| 虛線通道 | 增強型(常關,Normally OFF) |
| 實線通道 | 耗盡型(常通,Normally ON) |
| 閘極泡泡 | PMOS(IC 樣式) |
這五個視覺線索,足以識別資料表與電路原理圖中大多數 NMOS、PMOS、增強型與耗盡型 MOSFET 符號。
MOSFET 類型與符號
兩種通道極性乘以兩種工作模式,就形成四種典型 MOSFET 符號。
| 類型 | 箭頭方向(IEEE/IEC) | 通道線 | 預設狀態 | 導通所需 VGS |
|---|---|---|---|---|
| N 通道增強型 | 向內 | 虛線 | 關閉 | 正電壓(VGS > +Vth) |
| P 通道增強型 | 向外 | 虛線 | 關閉 | 負電壓(VGS < -Vth) |
| N 通道耗盡型 | 向內 | 實線 | 導通 | 負電壓(用於關閉) |
| P 通道耗盡型 | 向外 | 實線 | 導通 | 正電壓(用於關閉) |
- N 通道增強型(NMOS):特徵是向內箭頭與虛線通道。這是最常見的 MOSFET 類型,大量用於降壓轉換器、H 橋與馬達驅動器中的低側開關。
- P 通道增強型(PMOS):特徵是向外箭頭與虛線通道。常用於高側開關與反接保護電路。
- N 通道耗盡型:具備向內箭頭與實線通道,在 VGS = 0 時仍保持導通。
- P 通道耗盡型:具備向外箭頭與實線通道,是商用市場中最少見的類型。

理解 MOSFET 符號:每條線、箭頭與端子的意義
標準 MOSFET 符號由三個結構元素組成。理解這些元素,是比較 BJT 與 MOSFET時的基礎,因為 MOSFET 完全依靠靜電場運作,而不是少數載子注入。
通道線:實線 vs 虛線
中央的垂直線代表半導體通道,也就是汲極與源極之間的實體電流路徑。它的線條樣式並不是裝飾:
- 斷裂或虛線(三段短線)表示在 VGS = 0 時不存在通道,代表這是增強型元件。
- 連續實線表示在 VGS = 0 時通道預設存在,代表這是耗盡型元件。
閘極結構與絕緣間隙
閘極以一條接近通道但不接觸通道的水平線表示。這個實體間隙代表二氧化矽(SiO2)絕緣層。這道絕緣屏障,是 MOSFET 符號與 JFET 符號之間最關鍵的視覺與物理差異。在 JFET 中,閘極線會直接接觸通道;而在 MOSFET 中,閘極永遠不會接觸通道。
本體箭頭:意義與慣例
箭頭連接到本體(Body)或基板(Substrate)端子。
- 在詳細四端子符號中,箭頭從 P 型材料指向 N 型材料,遵循標準 PN 接面二極體慣例。
- 在簡化三端子積體電路(IC)符號中,箭頭會移到源極腳位上,改為表示傳統電流方向。
這兩種慣例在現代電子原理圖中都仍被廣泛使用。
MOSFET 端子標示:閘極、源極、汲極與本體
| 端子 | 標示 | 功能 | 符號中的表示方式 |
|---|---|---|---|
| 閘極 | G | 電壓控制輸入,透過氧化層與通道絕緣 | 與垂直通道之間有明顯間隙的水平線 |
| 源極 | S | 多數載子的來源;閘源電壓(VGS)的參考節點 | 與本體箭頭連線直接相連的通道端點(離散元件) |
| 汲極 | D | 多數載子的離開端;承受高電壓/高電流 | 位於源極端相對側的通道端點 |
| 本體 | B | 基板/Bulk,形成內建 PN 接面的本體二極體 | 箭頭指向通道(詳細樣式),或作為隱含/獨立腳位(IC) |
在幾乎所有離散封裝中,例如 TO-220、SOT-23、DPAK 或 TO-247,本體都會在封裝內部連接到源極腳位。因此,這些元件的原理圖符號通常只顯示三個外部端子。
然而,在複雜積體電路佈局中,數百個電晶體可能共享共同基板,此時本體會作為獨立的第四個實體連接出現。
本體端子的表示方式:離散元件 vs IC 符號
在離散元件符號中,一條短內部連線會將箭頭直接連到源極腳位。這明確表示本體與源極短接,也能幫助工程師立即辨識內建本體二極體的極性。
在 IC 原理圖中,本體可能作為獨立第四腳位直接接到 VSS(NMOS)或 VDD(PMOS),也可能完全省略,改用閘極泡泡來標示 PMOS 極性。
如何讀懂 MOSFET 符號上的箭頭
MOSFET 符號中最常被誤讀的元素就是箭頭,因為兩種不同設計慣例會用同一個圖形元素表示不同意義。
IEEE/IEC 四端子 MOSFET 符號中的箭頭方向
在詳細四端子符號中,箭頭位於本體端子連線,也就是 Bulk 基板上,且永遠從 P 型半導體材料指向 N 型半導體材料。這模仿標準二極體極性:
- NMOS(N 通道):本體是 P 型材料,通道是 N 型材料。因此箭頭向內(P 到 N)。記憶口訣:「N is in」。
- PMOS(P 通道):本體是 N 型材料,通道是 P 型材料。因此箭頭向外(N 到 P)。

圖:IEEE/IEC 四端子詳細樣式中的 NMOS 與 PMOS 比較
簡化 MOSFET 符號中的源極腳箭頭
在簡化三端子符號中,本體是隱含的。箭頭會直接移到源極腳位上,表示元件主動導通時的傳統電流方向:
- NMOS(簡化):源極腳箭頭向外(遠離閘極)。
- PMOS(簡化):源極腳箭頭向內(朝向閘極)。
這與詳細樣式剛好相反。NMOS 在詳細樣式中箭頭向內,但在簡化樣式中箭頭向外。兩者都正確,只是遵循不同工程標準。
辨識箭頭慣例:詳細樣式 vs 簡化樣式
為避免錯誤,請先辨識整體原理圖樣式。
請問自己:本體是否被畫成獨立連接,或在符號內部直接連到源極?
- 如果是:您看到的是詳細 IEEE/IEC 樣式。箭頭表示實體 PN 接面方向(向內 = NMOS,向外 = PMOS)。
- 如果不是:您看到的是簡化 IC 樣式。箭頭表示源極端上的傳統電流方向(源極向外 = NMOS,源極向內 = PMOS)。
功率電子資料表幾乎總是使用詳細樣式,而 CMOS 與數位邏輯原理圖則幾乎總是使用簡化樣式。
NMOS 符號 vs PMOS 符號:關鍵差異

圖:以詳細四端子 IEEE/IEC 樣式與簡化 IC 三端子樣式比較 NMOS 與 PMOS MOSFET 符號。
NMOS 符號特徵
- 箭頭在詳細樣式中向內,或在簡化樣式中位於源極腳並向外。
- IC 樣式中沒有閘極泡泡。
- 本體二極體陽極位於源極,陰極位於汲極。
- 以正 VGS 導通(VGS > Vth)。
- 通常用作低側開關。
PMOS 符號特徵
- 箭頭在詳細樣式中向外,或在簡化樣式中位於源極腳並向內。
- IC 樣式中具有閘極泡泡。
- 本體二極體陽極位於汲極,陰極位於源極。
- 以負 VGS 導通(VGS < -Vth)。
- 通常用作高側開關。
增強型 vs 耗盡型 MOSFET 符號
在為設計選擇表面黏著元件時,理解增強型與耗盡型之間的差異非常重要。

圖:增強型與耗盡型符號比較
斷裂或虛線通道:增強型 MOSFET 符號(常關)
斷裂通道線由三段短垂直線組成,表示在 VGS = 0 時不存在導電通道,因此元件自然關閉。只有當閘極到源極電壓的絕對值(|VGS|)超過臨界電壓(Vth)時,通道才會形成。增強型元件主導半導體市場:幾乎所有離散功率 MOSFET 與標準 CMOS 邏輯元件都是增強型。
實線通道:耗盡型 MOSFET 符號(常通)
連續實線通道表示在 VGS = 0 時導電通道已經存在,因此元件自然導通。必須施加相反極性的閘源電壓,才能耗盡通道並截止電流。耗盡型元件是特殊零件,主要出現在定電流源、類比 RF 電路與自偏壓啟動拓撲中。
四端子 vs 三端子 MOSFET 符號

圖:四端子與三端子符號比較
在積體電路中,電晶體共享共同矽基板。因此,本體端子會連接到共同基板電源軌,例如 NMOS 的 VSS 或 PMOS 的 VDD,而不是每個電晶體各自的源極腳位。EDA 工具會使用 nmos4 與 pmos4 四端子符號來表示這一點。在離散封裝中,本體會在內部直接以打線方式連接到源極,形成三端子元件,而功率原理圖中也總是能看到本體二極體。
從原理圖設計轉換到佈局時,理解您的封裝類型非常重要。選擇表面黏著或通孔封裝,會同時影響熱性能與電路板空間。
MOSFET 本體二極體符號
什麼是內建本體二極體?為什麼它會出現在符號中?
本體二極體並不是刻意整合進去的元件,而是在 P 型本體基板與 N 型汲極區域之間形成的內建寄生 PN 接面(以 NMOS 為例)。現代功率 MOSFET 製造商會在符號中明確畫出它,用來提醒設計者這條並聯導通路徑的存在。

圖:帶有內建本體二極體的 N 通道功率 MOSFET 符號
本體二極體方向:NMOS vs PMOS
- NMOS 本體二極體:陽極位於源極,陰極位於汲極。當 VDS 變成負值時會導通,並在死區時間內作為續流路徑。
- PMOS 本體二極體:陽極位於汲極,陰極位於源極。當 VSD 變成負值時會導通。
在高頻開關電路中,本體二極體會在開關轉換的死區時間內承載顯著電流。其反向恢復時間(trr)與反向恢復電荷(Qrr)是關鍵資料表參數,會直接影響開關損耗與整體系統效率。
CMOS 與 IC 原理圖中的簡化 MOSFET 符號
PMOS 閘極泡泡——它代表什麼?又不代表什麼?
簡化 MOSFET 符號閘極上的小圓圈(或泡泡)用來識別 PMOS 元件。這個泡泡表示相對於源極,閘極是低態有效。
雖然它使用與邏輯反相泡泡相同的視覺符號,例如 NOT 或 NAND 閘上的泡泡,但在這裡它表示 P 型通道極性,而不是邏輯反相。將這個閘極泡泡誤認為邏輯反相器,是閱讀數位 CMOS 原理圖時常見的誤解。

圖:簡化 IC 樣式的 NMOS 與 PMOS MOSFET 符號,以及 CMOS 反相器範例,展示兩種符號如何在實務中結合使用。
為什麼簡化 MOSFET 符號省略增強型與耗盡型指示
簡化 IC 樣式符號會完全省略虛線/實線通道的區別。閱讀 CMOS 原理圖時,工程師通常預設為增強型,除非另有明確說明,因為耗盡型元件很少出現在標準數位 CMOS 製程中。
MOSFET 符號 vs JFET 符號:關鍵視覺差異

圖:N 通道 MOSFET 符號與 N 通道 JFET 符號的原理圖比較;MOSFET 有氧化層間隙,而 JFET 閘極直接接觸通道。
MOSFET 符號與 JFET 符號之間的主要視覺差異,是閘極線與通道線之間的實體間隙。
- 在 MOSFET 符號中,閘極與通道絕緣,實體間隙代表閘極氧化層。
- 在 JFET 符號中,閘極直接接觸通道線,代表一個實體反向偏壓 PN 接面,且沒有絕緣層。
另一方面,IGBT 符號結合了這些元素:它具有 MOSFET 式絕緣閘極,但使用 BJT 式射極箭頭,並以集極(C)與射極(E)取代汲極與源極標示。
MOSFET 符號標準:IEEE、ANSI 與 IEC 慣例
過去美國主要標準是 IEEE 315-1975,也稱為 ANSI Y32.2-1975。其補充標準 IEEE 315A-1986 明確採用了源自 IEC 的 MOSFET 符號。這兩項標準已於 2019 年 11 月 7 日由 IEEE 正式停用。
目前有效的國際標準是 IEC 60617,由 International Electrotechnical Commission 以線上資料庫形式維護。在實務中,兩套現代標準中的 MOSFET 符號在視覺上相同。工程師在現代原理圖中遇到的主要差異,通常不是 IEEE 與 IEC 的差異,而是詳細離散元件樣式與簡化 IC 樣式之間的差異。
EDA 工具中的 MOSFET 符號:KiCad、LTspice、EasyEDA 與 Altium
KiCad
KiCad 在內建 Transistor_FET 元件庫中,提供多種 NMOS、PMOS、增強型、耗盡型與四端子 MOSFET 符號。詳細 IEEE/IEC 樣式與簡化數位樣式都可以直接使用。
LTspice
LTspice 提供四種預設內建 MOSFET 符號:
- nmos 與 pmos(三端子)
- nmos4 與 pmos4(四端子,具備明確本體腳位與可編輯通道寬度/長度(W/L)參數)。
進行臨界電壓掃描與本體效應模擬時,請使用四端子 4 版本。在 SPICE netlist 中,所有 MOSFET 實例都會自動以前綴字元 M 開頭,例如 Mxxx Nd Ng Ns Nb <model>。
EasyEDA、Altium Designer 與 Autodesk Eagle
EasyEDA、Altium Designer 與 Eagle 的預設元件庫通常使用簡化三端子 MOSFET 符號。
Altium 使用 MOSFET_N 與 MOSFET_P,並整合 Altium 365 雲端入口;Eagle 的標準 transistor.lbr 則提供通用 NMOS 與 PMOS 符號。
將設計送交製造前,再次確認PCBA 與 PCB 的差異,有助於避免佈局到組裝之間出現不匹配。
MOSFET 符號常見問題
Q:為什麼有些 NMOS 符號的源極箭頭向外,有些卻向內?
這取決於標準。在詳細四端子符號(IEEE/IEC)中,NMOS 的基板箭頭向內(P 到 N)。在簡化三端子符號中,箭頭移到源極腳位,用來表示傳統電流方向,因此 NMOS 會向外。
Q:如何在對稱 MOSFET 符號中識別汲極與源極?
在離散元件符號中,源極是內部連接到 Bulk 基板箭頭的端子。在對稱四端子 IC 符號中,兩者在物理上相同;實際運作時,NMOS 的源極由較低電位端定義,PMOS 的源極則由較高電位端定義。
Q:為什麼有些功率 MOSFET 符號會把本體二極體畫在主要電晶體圖形外面?
這純粹是為了提升原理圖可讀性的視覺偏好。無論畫在內部或外部,本體二極體都實際整合在矽晶中,且無法被移除。
Q:MOSFET 符號中的閘極氧化層間隙是按比例繪製的嗎?
不是,它只是符號化表示。雖然真實氧化層只有奈米等級厚度,但原理圖會誇大這個間隙,以清楚區分 MOSFET 與 JFET 或 BJT。
Q:PMOS 符號可以同時有閘極泡泡與源極箭頭嗎?
可以。有些 CAD 元件庫會同時結合兩種慣例,也就是閘極泡泡與向內的源極箭頭,以消除 P 通道極性上的歧義。
結論
只要掌握四個視覺線索,就能解讀任何 MOSFET 符號:箭頭方向可識別通道極性(NMOS 或 PMOS),通道線樣式可識別工作模式(增強型或耗盡型),本體二極體佈局可識別內建源汲二極體,而符號樣式(詳細或簡化)則告訴您應套用哪一種箭頭慣例。
持續學習
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......
如何從零開始設計 ESP32-S3 開發板:4 層 PCB 設計教學
自行設計 ESP32-S3 Development Board,可以讓您完整掌控 Hardware Architecture,同時為 IoT Project 後續進入 Commercial Production 做好準備。 相較直接使用體積較大的 Off-the-Shelf Development Board,Custom Design 可以讓您: 最佳化 PCB Board Space 只引出實際需要的 GPIO 將 Peripheral 直接整合到同一塊 PCB 依實際產品需求規劃 Power、USB、Protection 與 Connector 本教學將從零開始設計一塊 4-Layer ESP32-S3 Development Board。 我們將完整介紹 Hardware Development Pipeline,包括 ESP32-S3 Schematic 架構、4-Layer PCB Stack-Up 規劃、PCB Routing Best Practices,以及如何準備可直接用於 JLCPCB PCB Fabrication 與 Assembly 的製造檔案。 完成後的 Develo......
IC Symbol 完整指南:積體電路符號、Pin Mapping、Circuit Diagram 與 PCB 應用
可以把積體電路(Integrated Circuit,IC)想像成一座微型的電子城市。 工程師不需要在 Schematic 中逐一畫出數百、數千,甚至更多內部電子元件,而是利用一個清楚的 Integrated Circuit Symbol(積體電路符號/IC 符號),代表整個功能系統。 實體 IC 可能只是一顆帶有金屬接腳的小型黑色晶片,但在電路原理圖中,IC Schematic Symbol 更像是一張功能地圖。 只要能正確理解這些 Electronic IC Symbol,就能更有效率地進行 Circuit Design、PCB Design 與 Troubleshooting。 本指南將介紹: 了解 Integrated Circuit Symbol 在 Circuit Diagram 中的意義 辨識不同類型的 IC Symbol 了解 IC Pin 與功能如何在符號中表示 逐步學習如何判讀 IC Symbol 查看 IC 在實際 Circuit Diagram 中的應用 了解如何從 Schematic Symbol 轉換至 PCB Design 圖:從不同 Integrated Circu......