別讓設計錯誤摧毀你的硬體:PCB 設計驗證完整指南
1 分鐘
- 為甚麼 PCB 設計驗證不可或缺
- 原理圖及邏輯驗證
- PCB 佈局及設計規則檢查(DRC)
- 製造設計(DFM)——連接設計與生產的橋樑
- 將驗證後的設計化為現實:JLCPCB 的進階製造能力
- PCB 設計驗證常見問題
- PCB 設計驗證總結
重點摘要
- PCB 設計驗證是在生產前,按照電氣、訊號完整性及製造規則系統化驗證佈局的流程,可避免昂貴的電路板重製及產品延誤。
- 透過電氣規則檢查(ERC)驗證原理圖,可在開始佈局前發現浮接輸入、電源短路及封裝不匹配問題。
- 設計規則檢查(DRC)可確保走線寬度、間距及過孔尺寸符合製造商的製造公差,尤其適用於受控阻抗多層設計。
- 製造設計(DFM)分析可發現標準 DRC 忽略的酸陷阱、銅箔碎片及阻焊橋間隙問題,提升生產良率。
- JLCPCB 的自動化雲端 DFM 平台可即時驗證設計,並支援最高 32 層的進階製造,配合嚴格的 AOI 及飛針測試。
為甚麼 PCB 設計驗證不可或缺
PCB 設計驗證是硬體生產前,按照電氣、訊號完整性及製造規則全面驗證印刷電路板佈局的工程流程。跳過這個關鍵階段,往往會導致嚴重電路故障、昂貴的電路板重製,以及錯過產品上市時間。
現代電子設計的錯誤容許度已縮小至微米級。隨著電子元件日益微型化、訊號頻率升至 GHz 範圍,任何未驗證的走線或被忽略的間距限制,都可能令整批產品完全無法使用。硬體工程團隊不能把實體原型當作除錯平台;驗證必須在數位領域內以可預測方式完成。
工程返工(通常稱為電路板重製)帶來的財務及營運後果,遠超 FR4 及銅箔原材料的基本成本。未經驗證的設計直接投入生產後,工程團隊需要使用示波器及熱像儀診斷實體電路板,進度可能延誤數週或數月。透過嚴謹的 PCB 設計驗證流程,工程部門可以建立可靠關卡,將虛擬 CAD 模型轉化為功能正常且具備製造條件的硬體。
原理圖及邏輯驗證
原理圖及邏輯驗證可在實體電路板佈局開始前,找出系統連接錯誤、封裝不匹配及網表差異。在邏輯層面解決這些電氣異常,可避免基本原理圖錯誤延伸至銅箔佈局。
電氣規則檢查(ERC):找出未連接腳位及電源短路
在佈設任何走線前,電氣規則檢查(ERC)是防止邏輯錯誤的第一道防線。這項自動驗證流程會按照預設矩陣規則評估原理圖網表,找出浮接輸入、衝突腳位類型及缺少的電源連接。
正確設定 ERC 矩陣後,可以即時顯示嚴重設計缺陷,例如同一網路由兩個主動輸出腳位驅動,或高阻抗輸入完全沒有終端。及早發現這些邏輯疏漏,可避免首次通電時發生電源對地短路並永久損壞元件。
元件封裝驗證:將原理圖符號對應至實際焊盤圖形
元件封裝驗證可確認 CAD 函式庫中的虛擬二維焊盤圖形,與實際表面貼裝(SMD)及通孔(PTH)元件的尺寸和間距完全一致。這一步可消除供應商機械資料表與電路板實際幾何佈局之間的差異。
工程師必須按照製造商資料表,手動交叉核對腳位編號順序,尤其是二極管、電解電容及複雜離散電晶體(例如 SOT-23 封裝)等有極性元件。原理圖符號腳位排列與實體封裝不一致,會導致銅箔焊盤錯位,使手工返工困難,甚至令電路板在組裝時完全無法焊接。
模擬及訊號完整性(SI)佈局前檢查
佈局前訊號完整性(SI)模擬會在實體佈線前,建立高速資料匯流排及時鐘等關鍵網路的電氣行為模型。這項預測分析可讓設計師設定終端阻抗限制、評估傳輸線拓撲,並減少潛在反射。
在原理圖階段執行 SPICE 或行為式 IBIS 模擬,硬體工程師可確定與源端阻抗匹配所需的精確串聯終端電阻值。這種主動式驗證可確保高速訊號轉換保持乾淨穩定,並在繪製實體走線前消除振鈴及過衝問題。
PCB 佈局及設計規則檢查(DRC)
設計規則檢查(DRC)會按照製造商的具體製造限制驗證實體佈局幾何,確保訊號完整性及結構可靠性。正確設定限制後,線寬、間距及過孔結構便能符合精密製造公差。
設定限制:線寬、間距及過孔尺寸
在 EDA 工具中設定 DRC 引擎,需要將製造商的精確機械能力轉換為嚴格的軟件限制。這些參數定義不同層上的最小走線寬度、邊到邊間距,以及鑽孔至銅箔的限制。
嚴格遵守製造限制可避免過度蝕刻,防止窄走線變得過窄或完全斷裂。保持保守的間距裕量,也能大幅降低化學蝕刻時形成銅橋的風險。
| 參數 | JLCPCB 標準最小規格(1 oz 銅) | 建議設計目標(最佳良率) |
|---|---|---|
| 最小走線寬度 | 多層板 3.5 mil(0.09 mm) | 5.0 至 6.0 mil |
| 最小走線間距 | 多層板 3.5 mil(0.09 mm) | 5.0 至 6.0 mil |
| 最小過孔鑽孔直徑 | 0.2 mm(8 mil) | 0.3 mm |
| 最小過孔焊盤直徑 | 0.45 mm(18 mil) | 0.6 mm |
| 過孔至過孔間距 | 4 層或以上 5.0 mil(0.127 mm) | 10.0 mil |
多層 PCB 的進階 DRC:受控阻抗及層疊
對於 PCIe、USB 3.0 或 DDR 記憶體等高速訊號多層架構,DRC 必須驗證受控阻抗所需的精確幾何參數。走線寬度及參考平面間距,必須根據製造核心及半固化片材料的介電常數(e_r)與層疊高度動態調整。
佈設差分對時,DRC 引擎會持續監控走線寬度、對內間距及長度匹配公差。確保高速走線維持均勻截面,可避免特性阻抗突然變化,消除訊號反射,並符合嚴格的電磁兼容性(EMC)標準。
散熱管理驗證:散熱過孔及散熱路徑
散熱管理驗證可確保開關穩壓器、MOSFET 及處理器等高功率元件具備清晰的散熱路徑。實體佈局必須提供足夠的散熱過孔、完整銅箔平面,以及散熱器周圍的適當間距。
佈局工程師必須確認電源焊盤包含最佳化的散熱過孔陣列,並直接連接至作為散熱器的內部接地平面。此外,DRC 應確認用於自動波峰焊或回流焊的元件採用正確的熱焊盤連接。這可平衡組裝時的熱量分佈,避免生產時散熱過度造成墓碑效應或冷焊點。
製造設計(DFM)——連接設計與生產的橋樑
製造設計(DFM)可透過找出能通過標準 CAD 規則檢查、卻會造成組裝問題的實體缺陷,連接佈局幾何與工廠實際生產。解決這些問題可提升製造良率、縮短交期並降低整體生產成本。
甚麼是 DFM?為甚麼製造商重視?
標準 DRC 只確認佈局符合基本電氣限制,而 DFM 檢查則分析電路板能否在自動化生產線上可靠製造及組裝。DFM 連接理論 CAD 模型與化學蝕刻、機械鑽孔及回流焊的實際要求。
製造商重視 DFM,因為佈局異常會直接影響製造良率及產線效率。經過 DFM 最佳化的設計可順利通過生產,不需要人工介入、工程詢問(EQ)或昂貴的停線處理,從而同時降低客戶及工廠的製造成本。
導致生產延誤的常見 DFM 問題
以下常見的 DFM 疏漏,往往能通過標準 EDA 軟件檢查,卻會在工廠造成重大問題:
- 酸陷阱:以銳角(<90°)相交的走線可能困住殘留蝕刻化學品,造成銅箔過度蝕刻及局部開路。
- 銅箔碎片:狹窄、孤立的銅箔或阻焊楔形區域可能在製造時剝落,漂浮在電路板上並形成間歇性短路。
- 阻焊橋不足:相鄰 SMD 焊盤之間的阻焊橋過窄時,熔融焊料可能在回流焊時連橋,造成元件短路。
生成無缺陷生產檔案:Gerber RS-274X/X2 及 ODB++
設計驗證的最後一步,是將佈局匯出為 Gerber RS-274X、Gerber X2 或 ODB++ 等標準製造檔案格式。生成檔案時出錯,可能導致層疊損壞、鑽孔錯位,或完全遺漏關鍵銅箔結構。
提交生產前,設計師必須使用獨立的第三方 Gerber 檢視器驗證匯出資料。這一步可確認自訂焊盤形狀、槽孔細節及外框輪廓均能正確顯示,避免 CAD 軟件與工廠 CAM 自動化設備之間出現轉換問題。
將驗證後的設計化為現實:JLCPCB 的進階製造能力
JLCPCB 結合全自動雲端 DFM 平台及先進多層製造流程,將經驗證的數位佈局轉化為高可靠性硬體。即時設計驗證與高精度製造相結合,可為複雜、高密度設計提供工業級品質。
自動化 DFM 雲端檢查:JLCPCB 如何即時篩查檔案
JLCPCB 透過先進的 JLCDFM 平台自動化驗證流程。這款免費且智能的線上分析工具可即時驗證製造檔案。設計師上傳 Gerber 壓縮檔後,平台便會按照真實生產公差掃描幾何資料,在訂單確認前找出潛在錯誤。
系統會在五個核心模組中執行自動檢查:銅箔走線、阻焊、鑽孔層、絲印及元件組裝。阻焊橋不足或鑽孔至銅箔違規等設計異常,會立即在視覺化報告中標示,讓工程師可在生產前修正佈局錯誤。
複雜設計的精密工程:多層 PCB 及微孔
對於複雜的高密度設計,JLCPCB 提供支援最高 32 層架構的工業級製造能力。這種先進製造可處理緊密走線間距、受控阻抗佈線及微孔結構,並保持出色的機械重複性。
JLCPCB 採用高精度雷射直接成像(LDI)及現代垂直電鍍線,確保走線均勻性及層間對位精度。這種嚴格的公差控制,對於維持高速差分對及細間距 BGA 扇出的一致訊號完整性至關重要。
業界領先的品質控制:從 AOI 到飛針測試
為確保每塊電路板都符合已驗證的設計檔案,JLCPCB 在整條生產線設置嚴格的品質控制關卡。自動光學檢查(AOI)系統會在蝕刻後檢查每一層,將實體銅箔與原始 Gerber 資料比較,以找出微小短路或髮絲裂紋。
製造完成後,電路板會接受自動飛針測試或專用針床測試,確認 100% 網表連通性。這些全面測試可確保內部層間過孔及微孔在出貨前沒有開路或高阻抗缺陷。
高品質材料及認證
JLCPCB 採用優質原材料並遵守國際製造標準,以維持出色的產品可靠性。生產線使用業界標準覆銅板,包括高 Tg FR4、鋁基板及專用 Rogers RF 介電材料,確保產品在嚴苛操作條件下保持熱穩定性。
所有製造設施均按照嚴格的 ISO9001 品質管理系統運作,並完全符合 RoHS 要求。這種標準化及認證生產,可確保原型生產順利轉化為高良率的長期商業量產。
PCB 設計驗證常見問題
問:甚麼是 PCB 設計驗證?
PCB 設計驗證是在送往生產前,按照電氣、訊號完整性及製造規則驗證印刷電路板佈局的工程流程。它包括原理圖檢查(ERC)、佈局檢查(DRC)及可製造性分析(DFM),用於避免昂貴的電路板故障及重製。
問:DRC 與 DFM 有甚麼分別?
DRC(設計規則檢查)驗證佈局是否符合線寬及間距等基本電氣與幾何限制。DFM(製造設計)則進一步分析電路板能否在真實生產線上可靠製造及組裝,找出 DRC 忽略的酸陷阱、銅箔碎片及阻焊問題。
問:為甚麼佈局前要驗證原理圖?
透過電氣規則檢查(ERC)驗證原理圖,可在佈設任何走線前找出浮接輸入、電源網路短路及封裝不匹配等基本連接錯誤。在邏輯層面修正這些問題,遠比在實體原型上發現問題容易且成本低。
問:PCB 生產應使用甚麼製造檔案格式?
業界標準格式包括 Gerber RS-274X、Gerber X2 及 ODB++。提交前,請始終使用獨立 Gerber 檢視器驗證匯出檔案,確保層、鑽孔及外框正確顯示並符合設計意圖。
問:JLCPCB 如何協助設計驗證?
JLCPCB 提供免費的 JLCDFM 平台,會按照真實製造公差自動掃描上傳的 Gerber 檔案。系統檢查銅箔走線、阻焊、鑽孔層、絲印及元件組裝,並在即時視覺化報告中標示潛在問題,讓你可在生產前修正錯誤。
PCB 設計驗證總結
執行全面的 PCB 設計驗證流程,是降低硬體開發風險、成本及延誤最有效的方法。透過系統化驗證原理圖、完善佈局設計規則並進行全面 DFM 分析,可將概念藍圖轉化為適合高良率生產的最佳化檔案套件。
選擇 JLCPCB,你獲得的不只是普通製造廠,而是一個旨在消除生產錯誤的整合硬體生態系統。從上傳檔案後即時執行的雲端 DFM 分析,到先進多層自動化製造線及嚴格的 AOI/飛針測試,JLCPCB 確保你的設計符合最高業界標準。立即將經驗證的 Gerber 檔案上傳至 JLCPCB,以精準高效的方式實現下一個硬體專案。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......