拒絕炸板:PCB 銅厚、線寬與載流能力實務指南
1 分鐘
一、銅厚(Copper Weight):那個被「秤重」的厚度
大家常說的 1oz、2oz 銅厚 PCB,這單位其實挺反直覺的。它不是長度單位,而是重量單位:指將一盎司(28.35克)的純銅均勻鋪在一平方英尺(約 929 平方公分)的面積上,所形成的物理厚度。
- 1oz = 約 35μm (1.4 mil)
- 2oz = 約 70μm (2.8 mil)
為什麼我們不能只靠加寬走線?
在設計馬達驅動器或高速伺服器電源時,PCB 上的空間通常被擠壓得非常厲害。如果你只有 100 mil 的寬度,卻要跑 20A 的電流,1oz 的銅基本上就是在「玩火」。這時候,把 PCB 銅厚提升到 2oz 甚至 3oz,就成了在有限空間內降低阻值、減少發熱的唯一解藥。
電阻與厚度的物理關係非常直接:

公式裡的 T(厚度)與 W(線寬)是相乘關係,銅厚翻倍,效果等同於線寬翻倍。但在 Layout 佈局上,增加厚度往往比增加線寬容易得多。
二、線寬計算機沒告訴你的「環境潛規則」
基於IPC-2221或IPC-2152標準開發的各類PCB走線寬度計算器,其計算結果均建立在理想散熱環境的假設之上。然而實際工程中,PCB多采用封閉多層結構,且常安裝於缺乏空氣流通的塑料外殼內。
1. 內層走線的散熱瓶頸
這是設計中最易被忽略的要點。外層走線(頂層/底層)至少有一面與空氣或阻焊漆接觸,具備基本散熱條件;內層走線則完全被導熱性能極差的FR-4樹脂和半固化片(PP)包覆,熱量難以向外傳導。
- 工程實測數據顯示:相同寬度的走線,內層載流能力通常僅為外層的50%至60%。若計算器給出40mil的寬度要求,內層走線應直接增加至80mil以確保可靠性。
2.溫升參數的合理選擇
多數工程師習慣採用默認的10℃溫升設定。但在當前高功率密度設計趨勢下,10℃的溫升餘量已不再適用。當環境溫度達到50℃時,疊加10℃溫升後板溫將升至60℃,這已開始影響敏感模擬傳感器和電解電容的工作性能與使用壽命。

圖1. PCB 走線載流能力與溫升關係曲線圖
三、Heavy Copper PCB:這不是在炫技,是在保命
當你的持續電流衝破 50A,甚至在瞬間達到 200A(例如無人機的電調或電動車的 BMS),標準的 2oz 銅已經不夠看了。這時候你需要的是 heavy copper pcb(通常指銅厚超過 3oz 的板子)。
厚銅板的製造代價
你要知道,銅愈厚,蝕刻液在側面「偷吃」的狀況就愈嚴重(也就是所謂的側蝕)。這會導致你原本設計的 PCB 走線寬度在出廠時變窄了。
- DFM 警告:如果你選用了 4oz 的厚銅,你的線間距(Clearance)絕對不能設得太小。如果你還想在厚銅板上跑 0.5mm 間距的 BGA,工廠會直接退單。厚銅 PCB 適合大開大闔的電力佈局,而不是精細的數位訊號路徑。

圖2. Heavy Copper PCB 蝕刻剖析與側蝕現象示意圖
四、暴力提升載流能力(PCB Current Carrying Capacity)
如果你發現空間塞不下了,銅厚也加到工廠極限了,但 PCB 載流能力 還是差那麼一點點,這裡有幾個老工程師壓箱底的「黑科技」:
1. 露銅吃錫 (Solder Augmentation)
在 Layout 時,於大電流走線上「不蓋綠油(阻焊漆)」,讓這條銅皮直接裸露。在過回流焊(Reflow)時,焊錫會附著在上面。
- 原理:焊錫的導電率雖然不如純銅,但它極大地增加了導體的截面積。這招對於解決局部發熱特別管用。
2. 縫合過孔 (Via Stitching):
多層板上,把第一層、第二層甚至所有層的相同電源軌重疊,並打上密密麻麻的過孔(Vias)。
- 作用:這就像是把單線道改成四線道高速公路。過孔本身也能充當「散熱煙囪」,將內層的熱量導引到大面積的表層銅皮上散發掉。
3. 外掛銅條與 Bus Bar
當電流大到連 PCB 都無法承載時,最後的手段就是在 PCB 上預留焊點,直接焊接實心的銅條(Bus Bar)。這在工業電源跟電焊機設計中非常常見。

五、趨膚效應與瞬態熱應力
隨著氮化鎵(GaN)器件的廣泛應用,電路開關頻率顯著提升。此時不僅需考慮直流狀態下的 PCB 載流能力,還必須重視高頻環境下的趨膚效應。
當電流頻率升高時,電荷會逐漸集中於銅箔表面流動,導致導體有效導電截面積大幅減小。這使得基於直流條件計算的 PCB 走線寬度,在高頻開關電源應用中往往存在安全隱患。此外,電機啟動時產生的大突入電流會引發劇烈的瞬態熱應力,若銅箔厚度不足,反覆的熱脹冷縮將導致焊點出現微裂紋,這是業界公認最難排查的潛在品質缺陷。
持續學習
PCB 地彈指南:成因、影響及預防
重點摘要 地彈是一種出現在 IC 晶片地與 PCB 地之間的電壓尖峰。當電流快速流經寄生電感時,便會產生這種現象(V = L × di/dt)。 多個輸出同時切換(稱為 SSO)會令問題更加嚴重。 地彈可能造成邏輯錯誤、錯誤重置及訊號振鈴。 可以使用示波器配合安靜低電平感測線來測量地彈。 良好的去耦、短接地迴路及較慢的壓擺率可以解決大部分問題。 引言 電路板可能通過工作台上的每項測試,但在實際使用時,卻開始無故丟失數據位元或重置。 元件沒有問題,原理圖也沒有問題。很多時候,這類隱藏故障源於地彈——一種只有在足夠多個輸出同時切換時才會出現的切換噪聲問題。 地彈不只是 IC 問題,也是佈局問題。良好的接地及去耦可以吸收地彈;即使使用相同晶片,較長的回流路徑或較弱的去耦也會令問題惡化。 簡單來說,地彈是 IC 內部地與 PCB 地之間的電壓差。當電流快速通過封裝及走線中的少量電感時,便會產生這種現象。 本指南涵蓋地彈的成因、對電路的影響、測量方法,以及如何透過佈局改善。若要了解更多電源供應內容,請參閱PCB 佈局中的旁路電容及PCB 電源分配網絡(PDN)設計指南。 地彈的成因 地彈始於 IC 封裝內部......
電壓穩壓器 PCB:實用設計指南
重點摘要 電壓穩壓器 PCB 不只是將一種電壓轉換成另一種電壓;它還必須在處理散熱、負載變化與電路雜訊的同時,提供穩定的輸出。 佈局與穩壓器 IC 同樣重要;請將輸入與輸出電容放在引腳附近,使用短的電源連接,並確保接地回流路徑直接且具低阻抗。 線性穩壓器簡單且安靜,但會將電壓差轉化為熱量損失;當降壓幅度或負載電流較大時,開關式穩壓器是更佳選擇。 輸入與輸出電容是穩壓器系統的一部分,並非可有可無的裝飾;其容量、類型,以及在某些情況下的 ESR,都必須符合穩壓器資料表的要求。 使用 12 V 電源設計時,請在佈線前計算功率耗散,因為即使電氣上正確的電路,若穩壓器無法有效散熱,仍可能失效。 開始佈線 12 V 設計前,請使用散熱設計章節中的快速選擇表,確認你的電壓與電流組合適合線性穩壓器,還是需要散熱器或降壓轉換器。 簡介 原型在工作台上看似完美,但接上負載後可能變得不穩定;輸出可能下陷,穩壓器可能熱到無法觸摸,甚至每次馬達啟動時微控制器都會重置。在大多數情況下,真正的問題不是穩壓器本身,而是電壓穩壓器的 PCB 佈局。 良好的穩壓器設計始於正確的電路,但不止於原理圖。走線電阻、電容位置、覆銅面積、接地......
電路板接地平面與電源平面指南 2026
重點摘要 優先保持銅箔連續:完整的 PCB Ground Plane(接地平面)可以建立 Low-Impedance Return Path、降低 Noise,而且即使在 Mixed-Signal PCB 中,通常也比任意分割 Ground Plane 更安全。 從 Current Loop 思考:每一條 Signal 都需要完整的 Return Path。High-Speed Trace 不應跨越 Plane Gap、Slot 或 Cutout。 提早規劃 Stack-Up:在 Routing Critical Signal 之前先決定 Layer Arrangement,並盡量讓 Power Plane 與 Ground Plane 靠近,以降低 Power Distribution Path 的 Inductance。 Placement 比事後補 Filter 更重要:縮短 Decoupling Loop、合理配置 Stitching Via,以及妥善進行 Component Grouping,可以從 Layout 階段降低大量 EMI 與 Ground Loop 問題。 製造前再次驗證:......
LDO vs 切換式穩壓器:效率、雜訊、散熱與 PCB Layout
重點摘要 先計算 LDO 功率耗散:在比較封裝或價格之前,務必先以最大輸入電壓與最大負載計算 LDO 的功率耗散。 規格會隨工作條件改變:壓差電壓、PSRR、雜訊、紋波、效率與暫態響應都應視為與工作條件相關的參數,而不是固定不變的數值。 兩者都高度依賴 PCB 佈局:降壓轉換器的高 di/dt 輸入迴路與高 dv/dt 開關節點會產生不同的耦合機制,因此都需要仔細規劃 PCB 元件配置與走線。 輸出電容選擇:考慮容差、溫度、老化與 DC Bias 效應後,輸出電容仍必須滿足所選 LDO 對電容量與 ESR 的要求。 混合式穩壓:先使用 Buck 再串接 LDO 可以為敏感電源軌供電,但必須先確認壓差裕量、不同頻率下的抑制能力、熱耗散、啟動時序以及反向電流行為。 前言 假設需要將 12 V 輸入轉換成 3.3 V、1 A 輸出。在評估 LDO 與切換式穩壓器時,第一個真正有用的問題並不是哪一顆 IC 封裝更小,而是穩壓器必須消耗多少功率。LDO 的功率耗散約為 (12−3.3)×1=8.7 W。忽略靜態電流時,其效率約為 3.3/12=27.5%。如果降壓轉換器在此工作點假設具有 90% 效率,那麼......
LVDS PCB佈局指南:設計技巧與實作範例
重點摘要 100 Ω差分阻抗:LVDS PCB佈局從一個數值開始:100 Ω差分阻抗。走線寬度、間距與電路板厚度都會決定這個數值。 差分對同步佈線:將同一差分對的兩條走線並排佈線,並將兩者的長度差控制在5至10 mil以內。 完整接地平面:切勿讓LVDS差分對跨越接地平面的缺口,否則會中斷回流路徑並損害訊號。 至少使用4層板:具有完整接地平面的4層板足以應付大多數設計。對於尺寸較大、佈線較密集的電路板,則可使用6層板。 佈線前先驗證:開始佈線之前先檢查阻抗數值。電路板製作完成後才修正,成本會高得多。 簡介 工程師在處理器與螢幕之間接好LVDS鏈路。電路板通電後,螢幕卻閃爍或出現雜訊。 元件沒有選錯,電路圖也沒有問題,真正的問題出在銅箔走線上。這就是為什麼LVDS PCB佈局指南與電路本身同樣重要。 LVDS代表低電壓差分訊號傳輸。它使用兩條匹配的導線傳送資料,而不是使用一條訊號線及接地。這使其兼具高速與低雜訊特性。 LVDS常見於螢幕、相機及車用電子設備。如果您曾經詢問LVDS的用途,簡短答案就是:任何需要在短距離內快速傳輸資料,同時又不希望產生雜訊的地方。 LVDS本身很容易使用,但要把電路板佈......
拒絕炸板:PCB 銅厚、線寬與載流能力實務指南
一、銅厚(Copper Weight):那個被「秤重」的厚度 大家常說的 1oz、2oz 銅厚 PCB,這單位其實挺反直覺的。它不是長度單位,而是重量單位:指將一盎司(28.35克)的純銅均勻鋪在一平方英尺(約 929 平方公分)的面積上,所形成的物理厚度。 1oz = 約 35μm (1.4 mil) 2oz = 約 70μm (2.8 mil) 為什麼我們不能只靠加寬走線? 在設計馬達驅動器或高速伺服器電源時,PCB 上的空間通常被擠壓得非常厲害。如果你只有 100 mil 的寬度,卻要跑 20A 的電流,1oz 的銅基本上就是在「玩火」。這時候,把 PCB 銅厚提升到 2oz 甚至 3oz,就成了在有限空間內降低阻值、減少發熱的唯一解藥。 電阻與厚度的物理關係非常直接: 公式裡的 T(厚度)與 W(線寬)是相乘關係,銅厚翻倍,效果等同於線寬翻倍。但在 Layout 佈局上,增加厚度往往比增加線寬容易得多。 二、線寬計算機沒告訴你的「環境潛規則」 基於IPC-2221或IPC-2152標準開發的各類PCB走線寬度計算器,其計算結果均建立在理想散熱環境的假設之上。然而實際工程中,PCB多采用封閉......