如何用 Python 打造專屬的 PCB 走線寬度計算器
3 分鐘
- 需考慮的參數
- Python 走線寬度計算器的功能
- 如何在線上 Python 編譯器中執行走線計算器
- Python 程式碼:
- 總結:
我們都知道 PCB 走線的重要性,但設計完美走線是否有固定規則?當然,所有規則都在 IPC 指南中列出。讓我們深入探討走線,包括其長度、寬度、載流能力以及 PCB 設計中存在的寄生類型。我們都知道 PCB 走線由銅製成,整體厚度為 1 或 2 盎司的薄層。由銅製成並不代表沒有電阻。電阻的基本規則是:走線越厚越寬,電阻越低;若走線細且長,則電阻較高。誰會希望因走線而損失訊號功率?
讓我們以一個例子開始:如果我正在設計一塊電源 PCB,走線長 10 mm,流經電流為 5 A,那麼厚度應該是多少?我們需要查閱 IPC 來計算,但在電腦時代,手算已不再必要!是的,您可以使用線上計算器,但為何要依賴它們?我們將設計獨立的程式碼
回到核心問題——我的銅走線應該多寬?答案取決於多個因素,如所需承載的電流、可接受的溫升、銅厚度,以及走線位於內層或外層。為簡化流程,我基於IPC-2152 指南開發了 Python 走線寬度計算器。本文將介紹設計流程、考慮參數與工具功能,並說明如何在任何線上 Python 編譯器中執行。
需考慮的參數
設計此計算器時,我納入了影響走線寬度的關鍵參數:
1. 電流容量 (A) – 走線需安全承載的電流量。
2. 溫升 (°C) – 允許走線溫度高於環境溫度的幅度。
3. 層別類型 – 外層走線比內層更易散熱,因此公式不同。
4. 銅重量 (oz/ft²) – 常見為 1 oz 或 2 oz 銅,影響厚度與電阻。
5. 走線長度 (mm) – 用於計算電阻與電壓降。
6. 走線寬度 (mm) – 用於從給定尺寸計算最大電流。
Python 走線寬度計算器的功能
程式碼非常輕量,沒有 UI,因此可在任何線上 Python 編譯器中執行。我的計算器功能如下:
兩種模式:
1) 依電流求寬度 – 輸入電流,獲得所需走線寬度。
2) 依寬度求電流 – 輸入寬度,獲得最大支援電流。
額外計算:
- 走線電阻 (Ω)
- 給定負載下的電壓降 (V)
- 走線功率損耗 (W)
如何在線上 Python 編譯器中執行走線計算器
您無需本地 Python 環境即可使用此工具。複製下方程式碼並依下列指南執行:
1. 造訪任何線上 Python 編譯器並貼上程式碼。範例使用 Programiz,您可選擇其他本地編譯器。
2. 點擊執行。
3. 依終端機提示輸入參數。
首先,系統會要求選擇兩種模式之一:依電流求寬度或依寬度求電流。對應的輸出與提示如下:
依電流求寬度:
依寬度求電流:
如此即可在任何裝置上執行計算器,無需安裝 Python。
Python 程式碼:
import math
def calculate_trace_width(current, temp_rise=10, is_external=True):
# IPC-2152 constants
if is_external:
k = 0.048
b = 0.44
c = 0.725
else:
k = 0.024
b = 0.44
c = 0.725
width_mils = (current / (k * (temp_rise ** b))) ** (1 / c)
width_mm = width_mils * 0.0254
return width_mm
def calculate_trace_properties(width_mm, length_mm, copper_oz):
# Constants
copper_thickness_mm = {1: 0.035, 2: 0.07} # in mm
resistivity = 1.68e-8 # Ohm-meter for copper
# Get thickness
thickness_mm = copper_thickness_mm.get(copper_oz, 0.035)
cross_section_mm2 = width_mm * thickness_mm
# Convert to meters
length_m = length_mm / 1000
area_m2 = cross_section_mm2 * 1e-6
# Resistance
resistance = resistivity * length_m / area_m2
return resistance
# --- Main Program ---
mode = input("Choose mode (1 = Width from Current, 2 = Current from Width): ")
if mode == '1':
current = float(input("Enter current (A): "))
temp_rise = float(input("Enter temperature rise (°C, default 10): ") or 10)
layer = input("Is it external layer? (y/n): ").lower() == 'y'
length_mm = float(input("Enter trace length (mm): "))
copper_oz = int(input("Copper weight (1 or 2 oz): "))
width_mm = calculate_trace_width(current, temp_rise, layer)
resistance = calculate_trace_properties(width_mm, length_mm, copper_oz)
voltage_drop = current * resistance
power_loss = current ** 2 * resistance
print(f"\n--- Results ---")
print(f"Required trace width: {width_mm:.3f} mm")
print(f"Trace resistance: {resistance:.4f} Ω")
print(f"Voltage drop: {voltage_drop:.4f} V")
print(f"Power loss: {power_loss*1000:.2f} mW")
elif mode == '2':
width_mm = float(input("Enter trace width (mm): "))
temp_rise = float(input("Enter temperature rise (°C, default 10): ") or 10)
layer = input("Is it external layer? (y/n): ").lower() == 'y'
length_mm = float(input("Enter trace length (mm): "))
copper_oz = int(input("Copper weight (1 or 2 oz): "))
width_mils = width_mm / 0.0254
if layer:
k = 0.048
else:
k = 0.024
b = 0.44
c = 0.725
current = k * (temp_rise ** b) * (width_mils ** c)
resistance = calculate_trace_properties(width_mm, length_mm, copper_oz)
voltage_drop = current * resistance
power_loss = current ** 2 * resistance
print(f"\n--- Results ---")
print(f"Maximum supported current: {current:.2f} A")
print(f"Trace resistance: {resistance:.4f} Ω")
print(f"Voltage drop: {voltage_drop:.4f} V")
print(f"Power loss: {power_loss*1000:.2f} mW")
else:
print("Invalid option.")總結:
這是一個非常基礎的編程練習,但要使其有效,設計師需具備正確的參數資訊並遵循 IPC 指南。結果可能與線上計算器不同,因為部分計算器使用舊版程式碼。這是一個可部署到任何線上 Python 編譯器的簡單專案。若您有安裝完整套件的本地 Python 環境,可延伸此程式碼部署 GUI。分享程式碼並標記JLCPCB,我們一定會考慮推薦!
持續學習
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......
仿真不收斂排查:SPICE 收斂故障機理與 LTspice 對策實操
電源工程師的日常工作中,經常遇到這種情況:電路圖已經檢查三遍,確認沒有問題,按下執行後,螢幕卻彈出一行紅字,模擬直接停止。網路上的對策五花八門:修改 .options、加入電阻、縮小時間步長,輪流嘗試卻像抽籤。其實,收斂問題九成有跡可循;不了解錯誤訊息背後的數值機理,才會讓排查變成毫無方向的嘗試。 SPICE 電路模擬將電路方程表示為非線性方程組 f(x) = 0,並透過牛頓-拉夫森法,依照下方公式逐步逼近實際解。LTspice 的演算法已比傳統引擎更具容錯能力,但模型與電路結構中的問題,仍需要使用者自行處理。先建立錯誤訊息與對策的對照表,排查時依循明確路線,會比反覆搜尋論壇更有效率。 圖:牛頓-拉夫森法的收斂迭代公式 其中,f′(xn) 在電路中對應的是雅可比矩陣,也就是電路在目前電壓與電流狀態下的電導矩陣。 注意事項 SPICE 收斂問題應先依錯誤類型,定位數值或電路拓撲方面的原因,再調整求解器參數。先確認模型、節點與直流通路合理,再使用直流工作點分析指令 .op、節點初值設定指令 .nodeset,或 GMIN 步進法進行驗證。 一、三類典型錯誤訊息速查 錯誤訊息雖然各式各樣,但大致可歸納為......
EasyEDA Pro 與 KiCad:GPT-6 Astra PCB 設計比較
重點摘要 比較對象:同一個 TPA3116D2 立體聲擴大機專案的兩個版本,分別由 GPT-6 Astra 在不同的 EDA 工具中建立。比較重點在於交付專案之後,您實際上能夠如何使用與修改它。 接地覆銅:EasyEDA Pro 專案將接地覆銅儲存為 28 個固定填充區域;KiCad 專案則保留兩個原生覆銅區域,可在佈局變更後自動重新填充。 驗證:KiCad 最初回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位與未連接定義解決,沒有增加額外的規則排除項目。 兩個專案都尚未證實的事項:兩個專案均通過各自設定的軟體檢查,但兩片電路板都尚未製造、組裝、進行電氣測試,或經過正式的 DFM 審查。 當 AI 代理替您建立專案時,EasyEDA Pro 與 KiCad 的比較重點也會改變。此時,比較的不只是哪款工具擁有更好的編輯器、佈線器或操作介面,還包括代理最終交付的專案品質。 原理圖可能正確、電路板可能已完成佈線,設計檢查也可能全部通過。然而,下一次修改時,仍可能暴露出封裝元件庫、元件關聯、覆銅區域或專案可攜性方面的問題。 為了探討這些差異,我們使用 GPT-6 Astra 製作了兩次相同的 TP......