走線寬度 vs 電流承載能力:電源走線的 PCB 佈局技巧
1 分鐘
在精密的PCB 設計藝術中,電源走線是默默承載電流的無名英雄,為電路注入生命。訊號走線因阻抗匹配與雜訊控制而備受關注,電源走線則默默肩負供電重任,避免自身或所連元件燒毀。但這些走線該多寬?這正是線寬與載流能力之間的關係所在。若你認為 0.1 mm 的走線足以承受 10 A,那只不過是在設計一塊「PCB 形狀的保險絲」。想更深入了解 PCB,請參閱我們的 PCB 製造終極指南。
為何線寬在電源走線中至關重要
電源走線的核心在於高效供電,同時管理熱量、壓降與訊號完整性。線寬一旦出錯,等同於邀請熱累積、電壓跌落,甚至走線熔斷。沒錯,熔化的走線在科幻電影裡或許很酷,但在現實中只是設計災難。
IPC 已制定標準,提供測試與計算 PCB 走線溫升的方法,對應特定輸入電流。這些標準為 IPC-2221 與 IPC-2152,內含大量相關資訊。顯然,這些標準相當龐雜,多數設計師無暇逐一解析資料,只為整理出線寬對電流表。
什麼是電路板走線電阻?
自然界所有物質對電流都有一定阻力,導體與絕緣體皆會不同程度地阻礙電流。PCB 走線常以銅為導體,但銅本身成分與特性仍會產生電阻,此即 PCB 走線電阻。
電阻以歐姆為單位,表示對電流的阻礙。在 PCB 中,走線電阻對評估訊號傳輸損耗與功率處理至關重要。電阻取決於走線厚度、寬度與長度,必須維持在低值以確保電流高效流動。高電阻會導致功耗、過熱與導電性下降。為降低電阻,設計師可加寬走線、使用更厚銅層或擴大銅面積,有效管理熱量並提升 PCB 性能,尤其適用於厚銅設計。
影響載流能力的因素
當單層走線無法承載所需電流時,可透過貫孔將走線延伸至多層並連接,從而在各層厚度不變下提升載流能力。採用 2 oz 或 3 oz 厚銅雖因電阻降低而提升載流能力,也會增加製程成本。PCB 走線的載流能力不僅取決於線寬,還受多項因素影響,詳列如下:
銅厚:以盎司/平方英尺為單位,定義壓合在 PCB 上的銅量。
- 1 oz/ft² (35 µm):多數 PCB 標準。
- 2 oz/ft² (70 µm):用於更高電流應用。
- 3 oz/ft² 或以上:供高功耗設計使用。
環境與工作溫度:溫度越高,走線載流能力越低。環境條件與元件發熱皆需考量。請以最惡劣溫度情境設計,畢竟你的 PCB 不會在恆冷空調烏托邦中運作。
走線長度:越長的走線電阻越高,導致更多熱與壓降。盡量縮短電源走線。若 PCB 像迷宮般蜿蜒,請重新來過。
對於電流超過 100 A 的高功率應用(如電動車與逆變器),傳統銅走線往往不足。此時可採用比標準走線更厚的銅匯流排,焊接於 PCB 焊墊上,能在不過熱前提下承載大電流。
計算載流線寬
可使用線上計算器決定各項走線參數,如溫升、最大電流、電阻、壓降與功耗。熟悉以下公式,有助理解計算結果。
使用線上走線寬度計算器或 PCB 設計軟體工具。既然能外包給計算器,何必背公式?
優化 PCB 電源走線的 7 個技巧:
PCB 領域中許多因素影響走線特性,遵循最佳實踐,即可在製造成本、電路密度與整體性能間取得平衡。
1. 設計足夠線寬:確保走線可承受預期電流而不過熱。例:1 oz 銅厚 PCB 上 2 A 負載,外層建議線寬約 1 mm(40 mil)。
2. 高電流用寬走線:有疑慮時就加寬。更寬的走線降低電阻、提升載流能力並減少壓降。
3. 採用電源層:電源層為大面積銅,可高效配電。高功耗設計請使用專用電源與接地層,而非僅依賴走線。
4. 熱管理:高電流走線的散熱至關重要。增設熱釋放或貫孔將熱量擴散至各層,並用更厚銅層提升導熱。
5. 最小化壓降:走線壓降可能導致元件失效,特別是在低壓設計。保持走線短、寬且直,以降低電阻。
6. 避免銳角:銳角會產生熱點並增加電感。電源走線請使用 45° 或圓弧轉角。
7. 高電流用並聯走線:極高電流時,將負載分配給並聯走線或分層。電源跨層時建議使用多個貫孔,單一貫孔載流約 500 mA。
若需為下一個 PCB 專案取得報價,請聯繫我們的專家團隊,協助您以合適價格獲得所需產品。我們專精於一般板廠無法製造或組裝的複雜設計之 PCB 製造與組裝。
常見錯誤與避免方法
1. 忽略熱效應:於內層使用細走線承載高電流。應選用更寬走線或散熱貫孔,並將電源走線佈於頂層或底層。
2. 過度擁擠的佈局: 一般不建議將電源走線穿過擁擠區域。應及早規劃走線並優先考慮電源路徑。
3. 僅依賴外層: 僅使用外層走線而忽略內層佈線。必要時應多層分攤電流,將大電流佈於主層,訊號/數位電流分散至其他層。
為何在電源走線中移除防焊層:
移除防焊層是一種經濟的方法,可讓走線承載更大電流。當防焊層被移除,底部銅材裸露,可再覆以焊料增加銅厚,降低 PCB 元件總電阻,使 PCB 在不增加線寬下適應更高功率。
結論
電源走線不僅是連接元件,更是管理電流、最小化熱量並確保可靠性的關鍵。透過平衡線寬、銅厚與熱管理,你能設計出既不掉鏈子也不熔走線的 PCB。參考完整的 PCB 設計流程,將走線計算納入考量。
- 線寬與銅層厚度對管理 PCB 載流能力至關重要,IPC-2152 與 IPC-2221 提供相關標準。
- 走線位置(外層或內層)顯著影響散熱能力,進而決定安全溫度管理所需的走線選擇。
- 銅厚常以盎司/平方英尺衡量,直接對應重量,為決定所需走線厚度的簡明指標。
記住:設計階段多一分努力,可避免後續熔走線與燒元件的災難。所以,走線加寬、保持冷卻,別再低估載流需求而引發火災!
持續學習
同步 Buck 電源換流回路與 EMI 測試優化
拿 12 V 轉 5 V、3 A、500 kHz 的同步降壓器當例子。原理圖階段先用理想連續導通模型估算,占空比約為 5 ÷ 12,也就是 42%。電感 6.8 µH 時,峰對峰漣波電流約 0.86 A,滿載時電感峰值約 3.43 A。選型還要把輸入上限、電感容差、溫升、飽和與限流條件一起拉進來,接下來才是 PCB 佈局與 EMI 驗證。 同步 Buck 排查順序 先標出換流迴路,再標出 SW 敏感節點與回授取樣路徑,最後用 SW 波形、輸出漣波、負載步階與頻譜確認問題來源。 一、標出換流迴路才放元件 同步 Buck 有兩種主要狀態。高側開關導通時,輸入向電感供電;切到低側時,電感電流改由低側續流。電流變化最快的區域集中在輸入旁路電容、兩顆開關與 PGND 圍出的換流迴路。 圖 1. 同步 Buck 的脈動電流、換流迴路與 SW 高 dV/dt 節點 先貼近 VIN 與 PGND 小封裝陶瓷旁路電容先貼到 VIN 和 PGND 腳邊,再檢查銅箔圍出的面積與過孔位置。 縮短高 di/dt 回路 電容接入後不要繞去大電容或跨層折返,多出的寄生電感會轉化成過衝與輻射。 控制 SW 銅面 SW 銅箔只要滿......
PCB 地彈指南:成因、影響及預防
重點摘要 地彈是一種出現在 IC 晶片地與 PCB 地之間的電壓尖峰。當電流快速流經寄生電感時,便會產生這種現象(V = L × di/dt)。 多個輸出同時切換(稱為 SSO)會令問題更加嚴重。 地彈可能造成邏輯錯誤、錯誤重置及訊號振鈴。 可以使用示波器配合安靜低電平感測線來測量地彈。 良好的去耦、短接地迴路及較慢的壓擺率可以解決大部分問題。 引言 電路板可能通過工作台上的每項測試,但在實際使用時,卻開始無故丟失數據位元或重置。 元件沒有問題,原理圖也沒有問題。很多時候,這類隱藏故障源於地彈——一種只有在足夠多個輸出同時切換時才會出現的切換噪聲問題。 地彈不只是 IC 問題,也是佈局問題。良好的接地及去耦可以吸收地彈;即使使用相同晶片,較長的回流路徑或較弱的去耦也會令問題惡化。 簡單來說,地彈是 IC 內部地與 PCB 地之間的電壓差。當電流快速通過封裝及走線中的少量電感時,便會產生這種現象。 本指南涵蓋地彈的成因、對電路的影響、測量方法,以及如何透過佈局改善。若要了解更多電源供應內容,請參閱PCB 佈局中的旁路電容及PCB 電源分配網絡(PDN)設計指南。 地彈的成因 地彈始於 IC 封裝內部......
電壓穩壓器 PCB:實用設計指南
重點摘要 電壓穩壓器 PCB 不只是將一種電壓轉換成另一種電壓;它還必須在處理散熱、負載變化與電路雜訊的同時,提供穩定的輸出。 佈局與穩壓器 IC 同樣重要;請將輸入與輸出電容放在引腳附近,使用短的電源連接,並確保接地回流路徑直接且具低阻抗。 線性穩壓器簡單且安靜,但會將電壓差轉化為熱量損失;當降壓幅度或負載電流較大時,開關式穩壓器是更佳選擇。 輸入與輸出電容是穩壓器系統的一部分,並非可有可無的裝飾;其容量、類型,以及在某些情況下的 ESR,都必須符合穩壓器資料表的要求。 使用 12 V 電源設計時,請在佈線前計算功率耗散,因為即使電氣上正確的電路,若穩壓器無法有效散熱,仍可能失效。 開始佈線 12 V 設計前,請使用散熱設計章節中的快速選擇表,確認你的電壓與電流組合適合線性穩壓器,還是需要散熱器或降壓轉換器。 簡介 原型在工作台上看似完美,但接上負載後可能變得不穩定;輸出可能下陷,穩壓器可能熱到無法觸摸,甚至每次馬達啟動時微控制器都會重置。在大多數情況下,真正的問題不是穩壓器本身,而是電壓穩壓器的 PCB 佈局。 良好的穩壓器設計始於正確的電路,但不止於原理圖。走線電阻、電容位置、覆銅面積、接地......
電路板接地平面與電源平面指南 2026
重點摘要 優先保持銅箔連續:完整的 PCB Ground Plane(接地平面)可以建立 Low-Impedance Return Path、降低 Noise,而且即使在 Mixed-Signal PCB 中,通常也比任意分割 Ground Plane 更安全。 從 Current Loop 思考:每一條 Signal 都需要完整的 Return Path。High-Speed Trace 不應跨越 Plane Gap、Slot 或 Cutout。 提早規劃 Stack-Up:在 Routing Critical Signal 之前先決定 Layer Arrangement,並盡量讓 Power Plane 與 Ground Plane 靠近,以降低 Power Distribution Path 的 Inductance。 Placement 比事後補 Filter 更重要:縮短 Decoupling Loop、合理配置 Stitching Via,以及妥善進行 Component Grouping,可以從 Layout 階段降低大量 EMI 與 Ground Loop 問題。 製造前再次驗證:......
LDO vs 切換式穩壓器:效率、雜訊、散熱與 PCB Layout
重點摘要 先計算 LDO 功率耗散:在比較封裝或價格之前,務必先以最大輸入電壓與最大負載計算 LDO 的功率耗散。 規格會隨工作條件改變:壓差電壓、PSRR、雜訊、紋波、效率與暫態響應都應視為與工作條件相關的參數,而不是固定不變的數值。 兩者都高度依賴 PCB 佈局:降壓轉換器的高 di/dt 輸入迴路與高 dv/dt 開關節點會產生不同的耦合機制,因此都需要仔細規劃 PCB 元件配置與走線。 輸出電容選擇:考慮容差、溫度、老化與 DC Bias 效應後,輸出電容仍必須滿足所選 LDO 對電容量與 ESR 的要求。 混合式穩壓:先使用 Buck 再串接 LDO 可以為敏感電源軌供電,但必須先確認壓差裕量、不同頻率下的抑制能力、熱耗散、啟動時序以及反向電流行為。 前言 假設需要將 12 V 輸入轉換成 3.3 V、1 A 輸出。在評估 LDO 與切換式穩壓器時,第一個真正有用的問題並不是哪一顆 IC 封裝更小,而是穩壓器必須消耗多少功率。LDO 的功率耗散約為 (12−3.3)×1=8.7 W。忽略靜態電流時,其效率約為 3.3/12=27.5%。如果降壓轉換器在此工作點假設具有 90% 效率,那麼......
LVDS PCB佈局指南:設計技巧與實作範例
重點摘要 100 Ω差分阻抗:LVDS PCB佈局從一個數值開始:100 Ω差分阻抗。走線寬度、間距與電路板厚度都會決定這個數值。 差分對同步佈線:將同一差分對的兩條走線並排佈線,並將兩者的長度差控制在5至10 mil以內。 完整接地平面:切勿讓LVDS差分對跨越接地平面的缺口,否則會中斷回流路徑並損害訊號。 至少使用4層板:具有完整接地平面的4層板足以應付大多數設計。對於尺寸較大、佈線較密集的電路板,則可使用6層板。 佈線前先驗證:開始佈線之前先檢查阻抗數值。電路板製作完成後才修正,成本會高得多。 簡介 工程師在處理器與螢幕之間接好LVDS鏈路。電路板通電後,螢幕卻閃爍或出現雜訊。 元件沒有選錯,電路圖也沒有問題,真正的問題出在銅箔走線上。這就是為什麼LVDS PCB佈局指南與電路本身同樣重要。 LVDS代表低電壓差分訊號傳輸。它使用兩條匹配的導線傳送資料,而不是使用一條訊號線及接地。這使其兼具高速與低雜訊特性。 LVDS常見於螢幕、相機及車用電子設備。如果您曾經詢問LVDS的用途,簡短答案就是:任何需要在短距離內快速傳輸資料,同時又不希望產生雜訊的地方。 LVDS本身很容易使用,但要把電路板佈......